Configuration: Pour le CP 5614, il existe un fichier GSD de démo "siem80b4.gsd". Vous devez adapter ce fichier GSD pour coupler le CP 5614 en tant qu'esclave DP à un système maître DP (par exemple une station S7-300).
Vous pouvez générer un fichier GSD valide pour le CP 5614 avec COM PROFIBUS V3.3. Vous trouverez une version de démonstration de COM PROFIBUS V3.3 à l'article ID: 135526.
Vous pouvez installer le fichier GSD valide, entre autres, dans STEP 7 pour coupler le CP 5614 en tant qu'esclave DP à un système maître DP.
Pour générer le fichier GSD dans COM PROFIBUS, procédez de la manière suivante:
- Vous trouverez le fichier GSD de démo "siem80b4.gsd" pour le CP 5614 dans le répertoire suivant: C:\Program Files\Siemens\SIMATIC.NET\dp\demo_gsd
Le fichier GSD de démo est fourni avec le logiciel PC SIMATIC NET.
- Copiez le fichier GSD de démo "siem80b4.gsd" dans le répertoire C:\COMPB33\GSD, qui a été créé lors de l'installation de COM PROFIBUS.
- Démarrez COM PROFIBUS.
- Via le menu "Fichier > lire le fichier GSD", lisez le fichier GSD de démo.
- Dans un nouveau fichier, configurez un système maître par défaut et comme esclave le "CP 5614 ". Après la lecture du fichier GSD de démo "siem80b4.gsd", vous trouverez le CP 5614 dans le catalogue des esclaves sous "Autres".
- Double-cliquez sur l'esclave, pour ouvrir la boîte de dialogue "propriétés de l'esclave".
- Dans cette boîte de dialogue, cliquez sur le bouton "Configurer". Vous pouvez définir ici un maximum de 244 modules d'entrées/sorties. Les modules ne doivent pas posséder une taille supérieure à 16 octets ou 16 mots.
- Validez la configuration en cliquant sur "OK".
- Dans COM PROFIBUS, sélectionnez l'esclave. Créer ensuite un nouveau fichier GSD via le menu "Fichier > générer un fichier GSD". Vous pouvez indiquer un numéro d'identification et une désignation d'appareil de votre choix.
- Si, dans la boîte de dialogue "Générer fichier GSD", vous avez activé la fonction "Générer un fichier GSD avec station modulaire", alors l'esclave est utilisable de manière universelle. Dans ce cas, dans la configuration STEP 7, vous pouvez toujours utiliser les modules dont vous avez besoin car ils ne sont pas liés à la configuration. Vous pouvez enregistrer le fichier dans n'importe quel répertoire.
- Le fichier GSD est renseigné avec les paramètres corrects (longueur des zones d'entrées et de sorties, longueur totale des données). Vous pouvez ensuite l'installer dans STEP 7.
Installation du fichier GSD dans STEP 7
- Ouvrez SIMATIC Manager et l'éditeur pour la configuration matérielle.
- Liez le fichier GSD généré dans COM PROFIBUS via "Outils > Installer des fichiers GSD...". Mettez à jour le catalogue du matériel via "Outils > Actualiser le catalogue".
Note:
Pendant cette procédure, aucune fenêtre ne doit être ouverte dans la configuration matérielle.
- Vous trouverez ensuite le CP 5614 en tant qu'esclave dans le catalogue du matériel sous "PROFIBUS-DP > autres appareils de terrain > général".
|