visualizza l'elenco degli articoli
PROFIBUS PC CPs -- Informazioni di prodotto -- Descrizione di sistema
Quali requisiti devono essere soddisfatti e quali unità possono essere impiegate per poter utilizzare la funzione di routing S7?
Avvertenze per l'impiego di DPC2 a partire dal CD SIMATIC NET 07/2001
Come si crea in COM PROFIBUS V3.3 un file GSD per il CP 5614, per collegare questo come slave DP ad un sistema master DP?
Quale possibilità ci sono per collegare una PC-Station a Industrial Ethernet opp. PROFIBUS tramite il server OPC SIMATIC NET?
Qual è la differenza tra i processori di comunicazione SoftNet e HardNet?
PROFIBUS PC Software -- Informazioni di prodotto -- Informazioni addizionali su versioni precedenti
Avvertenza per l'installazione di software dal CD SIMATIC NET
Passaggio al CD SIMATIC NET 07/2001 o successivo nel caso di collegamenti S7 esistenti (generati con COML S7)
Nessuno riconoscimento di server OPC locali o remoti con l'impiego di Internet Explorer V6
Creazione di variabili di simulazione dello scambio dati tra client OPC
Come si crea in COM PROFIBUS V3.3 un file GSD per il CP 5614, per collegare questo come slave DP ad un sistema master DP?
PROFIBUS S5 COM packages -- Configurazione e parametrizzazione dell'hardware -- Predisposizione di unità per funzionamento decentrato
Come si crea in COM PROFIBUS V3.3 un file GSD per il CP 5614, per collegare questo come slave DP ad un sistema master DP?
Come si crea in COM PROFIBUS V3.3 un file GSD per il CP 5614, per collegare questo come slave DP ad un sistema master DP?
Numero di ordinazione:

Configurazione
Per ilCP 5614 c'è il file GSD demo "siem80b4.gsd". Questo file GSD deve essere adattato, per accoppiare il CP 5614 come slave DP ad un sistema master DP (p. es. S7-300 Station).

Con COM PROFIBUS V3.3 si può creare un file GSD valido per il CP 5614. Una versione demo di COM PROFIBUS V3.3 si trova nell’articolo con ID: 135526.
Il file GSD valido può essere tra l'altro installato in STEP 7, per accoppiare il CP 5614 come slave DP ad un sistema master DP.

Nella creazione del file GSD in COM PROFIBUS procedere secondo le seguenti istruzioni.

  1. Nella seguente directory si trova il file GSD demo "siem80b4.gsd" per il CP 5614: C:\Program Files\Siemens\SIMATIC.NET\dp\demo_gsd
    Il file GSD demo è compreso nella fornitura del SIMATIC NET PC-Software.
  2. Copiare il file GSD demo "siem80b4.gsd" nella directory C:\COMPB33\GSD, che viene creata nell'installazione del COM PROFIBUS.
  3. Avviare il COM PROFIBUS.
  4. Tramite il menù "File > Carica file GSD" caricare il file GSD demo.
  5. Progettare, in un nuovo file, un sistema master di default avente come slave il "CP5614 ". Dopo il caricamento del file GSD demo "siem80b4.gsd" il CP 5614 si trova tra gli slave sotto "Diversi".
  6. Fare un doppio clic sullo slave, per aprire il dialogo "Proprietà slave".
  7. Nel dialogo "Proprietà slave" premere il pulsante "Configura ". Qui si possono definire max. 244 moduli di ingresso/uscita. I moduli possono essere al massimo da 16 byte opp. 16 parole.
  8. Confermare con "OK" la configurazione ed il dialogo "Proprietà slave".
  9. In COM PROFIBUS selezionare lo slave. Poi creare un nuovo file GSD tramite il menù "File > Crea file GSD". Si può assegnare un numero di identificazione e un qualsiasi nome all'apparecchio.
  10. Se nel dialogo "Crea file GSD" si sceglie la funzione "Crea file GSD con configurazione modulare della stazione", lo slave è impiegabile in modo universale. Nella progettazione in STEP 7 in questo caso si possono utilizzare sempre i moduli che servono e che non sono legati ad una progettazione fissa. Il file può essere memorizzato in qualsiasi directory.
  11. Il file GSD viene ora alimentato con i parametri corretti (lunghezza dei campi di ingresso e di uscita, lunghezza dati complessiva). Ora si può incorporare il file nello STEP 7.

Installazione dei file GSD nello STEP 7

  1. Aprire per questo il SIMATIC Manager e l'editor per la Configurazione hardware.
  2. Incorporare il file GSD creato nel COM PROFIBUS tramite "Strumenti > Installa nuovo file GSD…". Aggiornare il catalogo hardware tramite "Strumenti > Aggiorna catalogo".

    Avvertenza
    Durante questa operazione non deve essere aperta alcuna finestra in HW Config.
     
  3. Ora il CP 5614 si trova come slave nel Catalogo hardware sotto "PROFIBUS DP > Altri APPARECCHI DA CAMPO > Generale".

 Articolo con ID:2742885   Data:2009-03-24 
Questo articoloè stato utilenon è stato utile                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Vai all'articolo
Stampa
Creazione PDF 
Invia l'articolo
QuickLinks
Strumento di compatibilità 
Aiuto
Aiuto on-line
Guided Tour