|
Ya se puede descargar sin coste el STEP 7-Micro/WIN V4.0 + Service Pack (SP6).
Optimizaciones y novedades:
| Optimizaciones y novedades: |
- Soporte del nuevo TD400C
- Soporte del adaptador TS Adapter IE para el Teleservice
- Asistente de módem optimizado para las nuevas funciones del módulo módem EM241 para el S7-200
|
| Sistemas operativos soportados: |
- Microsoft WindowsXP Home
- Microsoft WindowsXP Proffesional
- Microsoft Vista Home-Basic
- Microsoft Vista Home-Premium
- Microsoft Vista Business
- Microsoft Vista Ultimate
|
Requerimientos del sistema:
Un PC en el que esté instalado y funcionando uno de los sistemas operativos mencionados arriba.
Compatibilidad:
| El STEP 7-Micro/WIN V4.0 + Service Pack 6 es totalmente compatible con todas las CPUs del SIMATIC S7-200 (CPU 21x y 22x) |
| Los programas que se crearon con versiones anteriores del STEP 7-Micro/WIN V3.x o V4.x se pueden abrir y elaborar sin ningún límite. |
| Los proyectos que se crearon con el STEP 7-Micro/WIN V2.x o anteriores se deben guardar previamente con el editor AWL del Micro/WIN V2.x, antes de poderlos abrir con el STEP 7-Micro/WIN V3.x o V4.x. Por este motivo, el STEP 7-Micro/WIN V2.1 está disponible en el CD de instalación (dentro de un subdirectorio). |
| Los proyectos que se crearon con el STEP 7-Micro/WIN V4.0 + Service Pack 6 se pueden abrir y cargar con versiones anteriores. |
Indicaciones de instalación:
El requerimiento para la instalación del STEP 7-Micro/WIN V4.0 + Service Pack 6 (SP6) es que ya se haya instalado y esté ejecutándose en la PG/PC una versión anterior del STEP 7-Micro/WIN V4.0.
Después de descargar el archivo "STEP7-MicroWIN_V40_SP6.exe", arranque la instalación haciendo doble clic sobre dicho archivo.
Paso 1: Desinstale la versión anterior del STEP 7-Micro/WIN V4.0 a través del panel de control de Windows.
Paso 2: Rearranque el PC
Paso 3: Instale el STEP 7-Micro/WIN V4.0 + Service Pack 6 (SP6) haciendo doble clic sobre el archivo "STEP7-MicroWIN_V40_SP6.exe".
Por favor, siga las indicaciones que se muestran durante la instalación.
Aparte del nuevo SP6 para el STEP7 Micro/WIN V4.0, también se dispondrá de un nuevo Service Pack para el:
+ S7-200 Explorer
+ TD Keypad Designer
Ambos programas forman parte sin coste del STEP 7-Micro/WIN V4.0 y se actualizan automáticamente al instalar el nuevo SP6.
Por medio de la instalación del nuevo Service Pack 6 para el STEP 7-Micro/WIN V4.0, se actualizan automáticamente las librerías de instrucciones instaladas para el STEP 7-Micro/WIN.
Estas librerías son un producto software aparte con coste (referencia: 6ES7 830-2BC00-0YX0).
El nuevo Service Pack (SP6) para el STEP7 Micro/WIN V4.0 se puede utilizar sin coste para los clientes que tengan versiones anteriores del STEP 7-Micro/WIN V4.0.
Download: STEP 7-MicroWIN V4.0 SP6 ( 257684 KB )
|