| Nr. |
Description |
| 1 |
Le nombre maximal des alarmes dans le contrôle d'alarmes est atteint L'affichage dans le contrôle d'alarmes est limité à 1000 alarmes pour des raisons de performances. Cela peut donner l'impression que l'on ne trouve que 1000 alarmes dans les archives alors que cela ne correspond pas à la réalité. En règle générale, seules les 1000 alarmes les plus récentes sont affichées. Pour plus d'informations, et les éventuelles mesures à prendre pour y remédier, reportez-vous à l'article-ID 1957448. |
| 2 |
Un filtre est appliqué sur le contrôle d'alarmes. Le contrôle d'alarmes offre la possibilité de définir un filtre pour n'afficher que les alarmes souhaitées. Vous trouverez d'autres informations sur le filtrage des alarmes sur un contrôle d'alarmes dans l'article -ID 5668269.
Pour supprimer un éventuel filtre sur le contrôle d'alarmes, vous pouvez réinitialiser le filtre en Runtime. Vous pouvez procéder de la manière suivante:
- Cliquer sur le bouton "Ouvrir dialogue de sélection" sur contrôle d'alarmes en Runtime. Quand le bouton "dialogue de sélection" n'est pas disponible, vous pouvez l'activer dans le dialogue "Propriétés de contrôle d'alarmes WinCC" dans l'onglet "Barre d'outils".
- Valider dans le dialogue "définir sélection" sur le bouton "Supprimer sélection".
- Fermer le dialogue avec le bouton "OK".
Remarque:
Par cette mesure on supprimer temporairement le filtre cela signifie que lors d'un nouvel appel de la vue, les paramètres de configuration du contrôle d'alarme WinCC sont repris. Pour cela, il faut que l'option de persistance lors de la suppression du filtre ne soit pas sélectionnée. |
| 3 |
La sélection dans le contrôle d'alarmes WinCC filtre les alarmes de certains serveurs Le contrôle d'alarmes WinCC offre la possibilité de n'afficher que les alarmes des serveurs sélectionnés. Les paramètres sont à définir dans la configuration du contrôle d'alarmes WinCC dans le dialogue "Propriétés du contrôle d'alarmes WinCC" dans la rubrique "Sélection de serveurs". Vérifier que la case à cocher "tous serveurs" est sélectionnée ou que les packages de serveurs nécessaires sont inscrits dans la liste de sélection. |
| 4 |
Le serveur standard n'est pas défini au niveau du client Les alarmes ne peuvent pas être créées sur un client si il n'y a pas de serveur standard défini.
Vous trouverez des remarques sur la configuration du serveur standard dans WinCC Information System sous "Configurations > Systèmes répartis > Configuration Client > Configurer dans un serveur standard". |
| 5 |
La variable d'alarme et le bit d'alarme ne sont pas utilisés ou utilisés plusieurs fois Il est nécessaire que la variable d'alarme et le bit d'alarme soient clairement identifiés par paire. Cette remarque concerne surtout le fonctionnement des alarmes puisque dans le cas des alarmes horodatées à la source, c'est le compilateur AS-OS qui génère les alarmes directement dans l'éditeur Alarm Logging.
Remarque:
- Cela est valable pour les variables d'état et bits d'état tout comme les variables d'acquittement et les bits d'acquittement.
- Cette erreur peut se produire en configuration quand les alarmes sont créées sans que les variables correspondantes soient adaptées.
- Noter que les alarmes analogiques ("alarmes sur seuils") ne sont pas directement liées à des variables d'alarmes. Le dialogue pour créer des alarmes sur seuils évite la double utilisation d'un numéro d'alarme mais il est en principe possible d'affecter ultérieurement une variable d'alarme à une alarme sur seuil.
Les alarmes qui utilisent un bit d'alarme qui est déjà utilisé pour d'autres alarmes ne seront pas affichées en Runtime. Dans ce cas, seule l'alarme avec le plus petit numéro est affichée.
L'éditeur Alarm Logging ne permet pas de vérifier l'éventuel double emploi d'un bit d'alarme, d'état ou d'acquittement. Vous pouvez toutefois effectuer une vérification sur les utilisations multiples:
- Exporter les alarmes configurées
Sélectionner pour cela dans l'éditeur Alarm Logging le menu "Alarmes > Exporter alarmes individuelles..." et exécuter l'exportation des alarmes.
- Travailler les alarmes exportées, par exemple avec un éditeur de texte (ex : MS Excel). Article -ID 27005327 présente une macro Excel qui réalise une vérification de cohérence sur les variables d'alarme, d'état et d'acquittement.
|
| 6 |
Compiler et charger AS/OS Si seules les alarmes horodatées à la source ne sont pas affichées en Runtime, il peut être utile de recompiler puis de recharger la station OS. |