afficher la liste des articles
WinCC -- Configuration des alarmes et messages -- Affichage des messages et alarmes utilisant Alarm Control
Comment importer une sélection d'alarmes pour le contrôle d'alarmes WinCC ?
Pourquoi, dans WinCC, des espaces sont-ils affichés au début d'une variable associée de procédé (Text) et qu'à la fin de cette variable, les caractères sont tronqués ?
Comment modifier les couleurs des messages dans le contrôle d'alarmes, également en Runtime, indépendamment des paramètres de l'Alarm logging?
Comment sélectionner des alarmes dans le contrôle d'alarmes WinCC ?
Commentdifférencier le traitement des messages dans la liste des messages et dans les archives ?
Les alarmes de dépassement de seuil restent signalées bien que les limites ne soient pas atteintes.
Comment afficher le dernier message dans la première ligne dans l'AlarmOCX ?
Que faire quand des alarmes ne sont pas affichées en Runtime?
Comment afficher un texte de message sur plusieurs lignes dans Alarm Control ?
Comment afficher les alarmes dans l'objet WinCC Alarm Control?
Comment afficher l'utilisateur connecté et le nom d'ordinateur dans la liste des messages de WinCC ?
Comment utiliser la propriété "MsgFilterSQL" du contrôle d'alarmes pour filtrer les alarmes avec les requêtes SQL?
Comment n'afficher que certains messages en Runtime dans Alarm Control de WinCC ?
Comment utiliser la fonction standard "AXC_SetFilter()" ?
Comment est défini le format d'affichage de la valeur d'une variable WinCC associée à un bloc texte utilisateur en Runtime dans une alarme?
Comment peut-on filtrer les messages en fonction des serveurs dans WinCC Alarm Control ?
Comment afficher ou imprimer le contenu du commentaire d'une alarme (commentaire, Ordinateur, Utilisateur)?
Pourquoi les titres des colonnes dans le WinCC Alarm Control ne sont-ils pas correctement affichés en Runtime ?
Comment modifier la largeur des colonnes des blocs d'alarme avec la souris dans l'Alarm Control de WinCC au moment de la configuration dans le Graphics Designer ou pendant le Runtime ?
Pourquoi ne voit-on que les 1000 messages les plus récents dans la fenêtre d'archive alors qu'il y en a plus dans l'archive ?
Quelle est la signification du paramétrage réalisé dans "Adopter les réglages du projet" dans l'onglet des blocs d'alarmes lors de la configuration du WinCC Alarm Control ?
WinCC -- Configuration des alarmes et messages -- Configuration de Alarm Logging
Comment peut-on calculer la mémoire nécessaire pour un serveur ou un serveur d'archive central (CAS) ?
Comment est-ce que je peux générer un message dans WinCC, lorsque dans un Archiv-Backup, le chemin du Backup est inexistant ou lorsque le support de données est plein ?
Comment supprimer le message 1000915 "Adaptateur Terminal <Adresse MAC> déconnecté"?
Comment peut-on éviter que lors de l'appel de la fonction OpenPicture à travers LoopInAlarm tout l'écran soit recouvert?
Comment augmenter le timeout pour le démarrage et l'arrêt de l'Alarm Logging / Tag Logging ?
Quelle est la signification des messages "Tampon de transmission trop petit", "TagQueue overflow", "Des messages sont perdus" ?
Quelle fonction ont les différents types de variables dans les messages?
Comment est-il possible de laisser clignoter certains messages de la liste d’alarmes, jusqu’à ce que l’utilisateur les acquitte ?
Quels formats sont recommandés pour la définition des variables d’a larme?
Que faire quand des alarmes ne sont pas affichées en Runtime?
Est-il possible d'affecter les fonctions des boutons de la barre d'outils de l'OCX WinCC Alarm Logging à des boutons externes ?
Comment peut-on effacer une alarme individuelle d'une alarme groupée ?
Fonctionnement des alarmes en cas de modification du seuil limite de déclenchement
Quelles sont les précautions à prendre pour affecter des noms aux types d'alarme, aux classes d'alarme et aux alarmes groupées ?
Pourquoi le Bouton "Commentaire" de la barre d'outil de l'Alarm Loggin Control ne s'affiche t'il pas en mode RunTime ?
Afficher des valeurs de process dans Alarm Logging 
Comment est- il possible de modifier le texte d’état des classes de message de +, -, * en textes choisis ?
Comment vérifier dans la configuration de l'Alarm Logging si les variables d'alarmes, variables d'états et variables d'acquittement sont utilisées plusieurs fois ou si les variables d'alarmes n'existent pas?
Comment récupérer le texte d'alarme ou une valeur de process en Runtime lors de l'apparition d'une alarme pour laquelle l'action "GmsgFunction()" est activée?
Comment afficher et tracer les alarmes en Runtime?
Comment est défini le format d'affichage de la valeur d'une variable WinCC associée à un bloc texte utilisateur en Runtime dans une alarme?
Comment créer des alarmes dont le texte d'alarme est composé d'une partie statique et d'une partie variable ?
Comment apparaît l'état des variables d'état des alarmes et des variables d'état d'acquittement dans AlarmLogging?
Quels sont les états d'une alarme en Runtime?
Comment surveiller la place libre sur le disque dur à l'aide de la surveillance de seuil de l'Alarm Logging ?
Pourquoi un message d'alarme contenant "déjà définie sur une alarme" apparaît au démarrage du Runtime de WinCC?
Comment configurer des classes de message utilisateur?
Comment modifier le cycle d'acquisition de Alarm Logging ?
Comment utiliser la variable d'état d'une alarme?
Que devez vous observer en particulier avec la fonction "Loop in Alarm" ?
Comment exporter des textes d'alarmes, les modifier puis les réimporter?
OS - WinCC -- Configuration des alarmes et messages -- Configuration des alarmes et messages
Comment générer des messages de conduite sur actions opérateur jusqu'à la version WinCC V6.0 SP4 comprise ?
Comment afficher et tracer les alarmes en Runtime?
Que faire quand des alarmes ne sont pas affichées en Runtime?
Comment modifier la largeur des colonnes des blocs d'alarme avec la souris dans l'Alarm Control de WinCC au moment de la configuration dans le Graphics Designer ou pendant le Runtime ?
Configurer la colonne "nombre PLC/CPU " dans des messages
Pourquoi les messages spécifiques aux points de mesure ne sont-ils pas affichés dans la faceplate (PCS 7 V4.x / V5.x)?
Que faut-il faire lorsqu'aucun message ne s'affiche dans la zone de navigation de WinCC ?
Création d'un nouvel horodatage pour un message opérateur identique
Déclenchement du Klaxon pour des messages réservés à des utilisateurs spécifiques
Pourquoi la date et l'heure de certains messages PCS 7 sont-ils barrés ou remplacés par des *** ?
SIMATIC PCS 7 V5/V6 - acquittement de messages impossible
Quelles sont les priorités pour l'affichage des erreurs, des avertissements etc. dans le groupe d'affichage?
Comment peut-on afficher un bloc commentaire dans un message opérateur?
Pourquoi les messages opérateur sont affichés uniquement sur les serveurs OS et pas sur les OS client ?
Pourquoi après avoir migré de PCS 7 V6.0 SP2 à SP3, le nom d'opérateur qui a acquitté un message, n'apparaît pas dans le message opérateur ?
Pourquoi l'opérateur n'est pas averti par un clignotement de signalisation groupée
Modifications de la couleur d'impression des rapports
Comment faire pour afficher des messages pour certain opérateur sans qu'ils puissent les acquitter?
Comment le comportement lors de l'acquittement d'alarmes peut-il être reconfiguré ?
Pourquoi ce n’est pas le message de process qui est affiché dans mon projet PCS7?
Comment supprimer les messages système ?
Que signifie les messages créés au travers de la compilation de l'OS
Que faire quand des alarmes ne sont pas affichées en Runtime?
Nº de référence:

Instructions:
Dans le tableau suivant plusieurs raisons pour que des alarmes ne soient pas affichées en Runtime sont décrites.
On part de la situation suivante:

  • La communication entre WinCC et les équipements est opérationnelle.

  • Seules les alarmes dans les contrôles d'alarmes ne sont pas affichées. Les autres animations dans les vues process fonctionnent correctement.

  • Sur les postes clients WinCC, les packages des serveurs ont été chargés avec succès.

Nr. Description
1 Le nombre maximal des alarmes dans le contrôle d'alarmes est atteint
L'affichage dans le contrôle d'alarmes est limité à 1000 alarmes pour des raisons de performances. Cela peut donner l'impression que l'on ne trouve que 1000 alarmes dans les archives alors que cela ne correspond pas à la réalité. En règle générale, seules les 1000 alarmes les plus récentes sont affichées. Pour plus d'informations, et les éventuelles mesures à prendre pour y remédier, reportez-vous à l'article-ID 1957448.
2 Un filtre est appliqué sur le contrôle d'alarmes.
Le contrôle d'alarmes offre la possibilité de définir un filtre pour n'afficher que les alarmes souhaitées. Vous trouverez d'autres informations sur le filtrage des alarmes sur un contrôle d'alarmes dans l'article -ID 5668269.

Pour supprimer un éventuel filtre sur le contrôle d'alarmes, vous pouvez réinitialiser le filtre en Runtime. Vous pouvez procéder de la manière suivante:

  • Cliquer sur le bouton "Ouvrir dialogue de sélection" sur contrôle d'alarmes en Runtime. Quand le bouton "dialogue de sélection" n'est pas disponible, vous pouvez l'activer dans le dialogue "Propriétés de contrôle d'alarmes WinCC" dans l'onglet "Barre d'outils".
  • Valider dans le dialogue "définir sélection" sur le bouton "Supprimer sélection".
  • Fermer le dialogue avec le bouton "OK".

Remarque:
Par cette mesure on supprimer temporairement le filtre cela signifie que lors d'un nouvel appel de la vue, les paramètres de configuration du contrôle d'alarme WinCC sont repris. Pour cela, il faut que l'option de persistance lors de la suppression du filtre ne soit pas sélectionnée.

3 La sélection dans le contrôle d'alarmes WinCC filtre les alarmes de certains serveurs
Le contrôle d'alarmes WinCC offre la possibilité de n'afficher que les alarmes des serveurs sélectionnés. Les paramètres sont à définir dans la configuration du contrôle d'alarmes WinCC dans le dialogue "Propriétés du contrôle d'alarmes WinCC" dans la rubrique "Sélection de serveurs". Vérifier que la case à cocher "tous serveurs" est sélectionnée ou que les packages de serveurs nécessaires sont inscrits  dans la liste de sélection.
4 Le serveur standard n'est pas défini au niveau du client
Les alarmes ne peuvent pas être créées sur un client si il n'y a pas de serveur standard défini.

Vous trouverez des remarques sur la configuration du serveur standard dans WinCC Information System sous "Configurations > Systèmes répartis > Configuration Client > Configurer dans un serveur standard".

5 La variable d'alarme et le bit d'alarme ne sont pas utilisés ou utilisés plusieurs fois
Il est nécessaire que la variable d'alarme et le bit d'alarme soient clairement identifiés par paire. Cette remarque concerne surtout le fonctionnement des alarmes puisque dans le cas des alarmes horodatées à la source, c'est le compilateur AS-OS  qui génère les alarmes directement dans l'éditeur Alarm Logging.

Remarque:

  • Cela est valable pour les variables d'état et bits d'état tout comme les variables d'acquittement et les bits d'acquittement.
  • Cette erreur peut se produire en configuration quand les alarmes sont créées sans que les variables correspondantes soient adaptées.
  • Noter que les alarmes analogiques ("alarmes sur seuils") ne sont pas directement liées à des variables d'alarmes. Le dialogue pour créer des alarmes sur seuils évite la double utilisation d'un numéro d'alarme mais il est en principe possible d'affecter ultérieurement une variable d'alarme à une alarme sur seuil.

Les alarmes qui utilisent un bit d'alarme qui est déjà utilisé pour d'autres alarmes ne seront pas affichées en Runtime. Dans ce cas, seule l'alarme avec le plus petit numéro est affichée.

L'éditeur Alarm Logging ne permet pas de vérifier l'éventuel double emploi d'un bit d'alarme, d'état ou d'acquittement. Vous pouvez toutefois effectuer une vérification sur les utilisations multiples:

  • Exporter les alarmes configurées
    Sélectionner pour cela dans l'éditeur Alarm Logging le menu "Alarmes > Exporter alarmes individuelles..." et exécuter l'exportation des alarmes.
  • Travailler les alarmes exportées, par exemple avec un éditeur de texte (ex : MS Excel). Article -ID 27005327 présente une macro Excel qui réalise une vérification de cohérence sur les variables d'alarme, d'état et d'acquittement.
6 Compiler et charger AS/OS
Si seules les alarmes horodatées à la source ne sont pas affichées en Runtime, il peut être utile de recompiler puis de recharger la station OS.

 ID contribution:27202055   Date:2008-02-01