visualizza l'elenco degli articoli
WinCC -- Progettazione di allarmi e segnalazioni -- Visualizzazione di allarmi e segnalazioni in Alarm Control
Come è possibile importare le selezioni dei messaggi nel WinCC AlarmControl?
Invio a WinCC dei valori ausiliari di processo come testo
Come si possono in WinCC Alarm Control, anche nella runtime, modificare, indipendentemente dalle impostazioni dello Alarm Logging, i colori delle segnalazioni visualizzate?
Come si possono selezionare segnalazioni in WinCC AlarmControl?
Come si discrimina in WinCC l'elaborazione delle segnalazioni nelle liste delle segnalazioni e negli archivi.
La segnalazione di valore limite è presente, nonostante i limiti non siano stati superati
Come si può visualizzare l'ultima segnalazione nella prima riga dello Alarm OCX?
Che cosa si può fare se nella runtime non vengono visualizzati gli allarmi?
Come è possibile visualizzare testi di segnalazione a più righe in Alarm Control?
Come vengono visualizzate le segnalazioni dal WinCC Alarm Control?
Come si può visualizzare in una segnalazione l'utente che ha effettuato il login?
Come si utilizza la proprietà "MsgFilterSQL" del WinCC Alarm Control, per filtrare con uno statement SQL le segnalazioni da visualizzare?
Come si possono visualizzare durante la runtime nel WinCC Alarm Control solo segnalazioni selezionate?
Come si utilizza la funzione standard "AXC_SetFilter()"?
Come è configurata l'istruzione di formato per visualizzare i contenuti dei valori delle variabili WinCC durante la runtime nel blocchi di testo utente di una segnalazione?
Come è possibile filtrare le segnalazioni, a seconda dei server, nel WinCC Alarm Control?
Come si può visualizzare o stampare nel blocco di testo utente il contenuto del dialogo di commento (commento, nome computer, applicazione opp. utente)?
Perché in WinCC Alarm Control le intestazioni delle colonne nella runtime non vengono visualizzate correttamente?
Perché nella finestra di archivio vengono visualizzate solo 1000 segnalazioni, nonostante nell'archivio le segnalazioni siano di più?
Che significato hanno le impostazioni sotto "Applica impostazioni di progetto" nella scheda Blocchi di segnalazione nella configurazione del WinCC Alarm Control?
WinCC -- Progettazione di allarmi e segnalazioni -- Parametrizzazione di Alarm Logging
Come si può calcolare il volume dati necessario nel server di archivio centrale?
Come è possibile generare una segnalazione in WinCC, se nel backup dell'archivio manca il percorso del backup, non raggiungibile opp. il supporto dati è pieno?
Come si può disinserire la segnalazione 1000915 "Terminal adapter <Mac Adresse> disconnesso"?
Come si può evitare che al richiamo della funzione OpenPicture tramite LoopInAlarm tutto lo schermo venga coperto?
Come si può aumentare il timeout per l'avvio e la conclusione di Alarm Logging?
Che significato hanno le segnalazioni di errore: "Buffer di trasferimento troppo piccolo", "TagQueue overflow", "Segnalazioni vanno perdute"
Quali funzioni hanno i diversi tipi di variabile con le segnalazioni singole?
Come si può, nella lista degli allarmi, lasciare che determinate segnalazioni pulsino, fino a quando l'utente non le ha riconosciute?
Quale formato è il più adatto nella definizione delle variabili evento di AlarmLogging?
Che cosa si può fare se nella runtime non vengono visualizzati gli allarmi?
Come è possibile assegnare le funzioni dei pulsanti della barra degli strumenti di WinCCAlarmLogging OCX a pulsanti esterni?
Come possono cancellare segnalazioni singole in una segnalazione cumulativa?
Generare segnalazioni con alimentazione indiretta dei valori limite
A cosa occorre fare attenzione nella assegnazione dei nomi di tipi di segnalazione, classi di segnalazioni e segnalazioni cumulative?
Perché il pulsante della barra dei tool "Commento" dello Alarm Logging Controls in runtime non viene visualizzato?
Rappresentare valori di processo in Alarm Logging
Come si possono modificare i testi di stato delle classi di segnalazioni da +, -, * in testi proprietari?
Come si può verificare nella progettazione dell'Alarm Logging, se variabili di conferma, di stato e di segnalazione sono state utilizzate più volte opp. se le variabili di segnalazione non sono progettate correttamente?
Come è possibile durante la runtime, al comparire di una segnalazione, rilevare i testi di segnalazione opp. i valori accompagnatori di processo nella corrispondente azione specifica utente "GMsgFunction()"?
Come si possono visualizzare segnalazione nella runtime e come si può operare su di esse?
Come è configurata l'istruzione di formato per visualizzare i contenuti dei valori delle variabili WinCC durante la runtime nel blocchi di testo utente di una segnalazione?
Come si possono memorizzare segnalazioni nelle quali il testo di segnalazione è costituito da un testo fisso ed un testo variabile?
Qual’è lo stato delle variabili di stato/conferma in AlarmLogging?
Quali stati può assumere una segnalazione durante la runtime?
Come si può, con l'aiuto della sorveglianza limiti di Alarm logging, sorvegliare la memoria libera di un disco?
Perché dopo l'avvio della runtime di WinCC compare una segnalazione di Guida del processo con il testo ".....già occupato dalla segnalazione"?
Come si possono progettare classi di segnalazione definite dall'utente?
Come si può modificare il ciclo di rilevamento dello Alarm Logging?
Come si può utilizzare la variabile di stato per una segnalazione?
Di quale particolarità occorre tener presente con la funzionalità "Loop in Alarm"?
Come si possono esportare, modificare e nuovamente importare testi di segnalazione?
OS - WinCC -- Progettazione di allarmi e segnalazioni -- Progettazione di allarmi e segnalazioni
Come si possono creare segnalazioni di servizio con azioni specifiche utente fino a WinCC V6.0 SP4 compreso ?
Come si possono visualizzare segnalazione nella runtime e come si può operare su di esse?
Che cosa si può fare se nella runtime non vengono visualizzati gli allarmi?
Progettazione del blocco di sistema "Numero di PLC/CPU" nella segnalazione
Perché segnalazioni rilevanti per il punto di misura non vengono visualizzate nel faceplate (PCS 7 V4.x / V5.x)?
Le visualizzazioni cumulative nel campo panoramico di WinCC non indicano nulla.
Generazione di una registrazione temporale nonostante segnalazioni operative uguali
Comando della tromba in caso di segnalazioni che sono disabilitate per determinati utenti
Perché in PCS 7 i time stamp vengono rappresentati barrati opp. con un asterisco?
SIMATIC PCS 7 V5/V6 - Segnalazioni non confermabili sulla nuova pagina di allarme
Come sono assegnate le priorità per la rappresentazione di anomalie, avvisi ecc. con una visualizzazione cumulativa?
Come si può visualizzare il commento al blocco in una segnalazione di servizio?
Perché segnalazioni di servizio vengono visualizzate solo sul server OS e non sul client OS?
Perché, dopo all'upgrade da PCS 7 V6.0 SP2 a SP3, l'operatore che deve confermare una segnalazione non è registrato nella segnalazione di servizio?
Perché la richiesta di servizio non viene rappresentata pulsante nella visualizzazione cumulativa?
Modifica del colore di stampa nel report delle segnalazioni
Come si può ottenere che le segnalazioni per un determinato operatore vengano visualizzate nella runtime di WinCC, ma non possano essere confermate?
PCS 7 V6.0 -- OS Alarm Logging - Conferma delle segnalazioni
Perché in un progetto PCS 7 non viene visualizzata la segnalazione di servizio?
Come si possono sopprimere le segnalazioni cumulative della tecnica di guida del processo
Che significato hanno le segnalazioni cumulative di processo create nella compilazione OS?
Quali segnalazioni cumulative di processo vengono create nella compilazione OS?
Che cosa si può fare se nella runtime non vengono visualizzati gli allarmi?
Numero di ordinazione:

Istruzioni
Nella tabella seguente vengono mostrate le possibili cause per cui nella runtime non vengono visualizzati gli allarmi progettati.
Si parte dai seguenti presupposti:

  • l'accoppiamento tra WinCC ed il corrispondente controllore funziona regolarmente.

  • non vengono visualizzate solo le segnalazioni all'interno del WinCC Alarm. Le visualizzazioni all'interno delle pagine di processo funzionano.

  • Con il client WinCC i dati server (packages) necessari sono stati caricati con successo.

 

N.

Descrizione

1

Il massimo numero di segnalazioni in Alarm Control è stato raggiunto
La visualizzazione in WinCC Alarm Control per motivi di performance è limitata a 1000 segnalazioni. Di conseguenza può sorgere l'impressione che nell'archivio si trovino solo 1000 segnalazioni, cosa che in realtà non è vera. Normalmente vengono visualizzate le 1000 segnalazioni più recenti. Ulteriori informazioni sull'argomento e le possibili misure per rimediare si trovano nell’articolo con ID !1957448!.

2

In Alarm Control è impostato un filtro.
Il WinCC Alarm Control offre la possibilità di definire la condizione di filtro, in modo che durante la runtime vengano visualizzate solo segnalazioni selezionate. Ulteriore avvertenze per il filtraggio di segnalazioni all'interno del WinCC Alarm Control si trovano nell’articolo con ID !5668269!.

Per escludere un possibile filtro in Alarm Control, è possibile durante la runtime resettare tutte le condizioni di filtro. Si può procedere come segue.

  • Nella runtime nella barra dei menù del WinCC Alarm Control premere il pulsante "Apri il dialogo di selezione". Se il pulsante "Dialogo di selezione" non esiste, si può attivarlo nel dialogo "Proprietà di WinCC Alarm Control" nel registro "Barra dei simbolici...".
  • Nel dialogo "Definisci selezione" premere il pulsante "Cancella selezione".
  • Chiudere il dialogo con il pulsante "OK".

Avvertenza
Con questa misura condivisioni di filtro eventualmente attive vengono temporaneamente resettate: questo significa che dopo un nuovo richiamo della pagina, le impostazioni progettate del WinCC Alarm Control sono di nuovo attive. Requisito per questo è che le opzioni per "Persistenza" non siano selezionate nella cancellazione della selezione.

3

La scelta del server in WinCC Alarm Control filtra le segnalazioni di server
Il WinCC Alarm Control offre la possibilità di visualizzare solo le segnalazioni di server selezionati. Le impostazioni per questo si effettuano durante la progettazione del WinCC Alarm Control nel dialogo "Proprietà di WinCC Alarm Control" nel campo "Scelta server". Controllare se il campo di selezione "Tutti i server" è selezionato opp. se nella lista di selezione sono registrati i necessari server packages.

4

Il server standard non è definito presso il client
Le segnalazioni di servizio non possono essere generate su un client, se sul client non è definito alcun server standard.

Avvertenze per la progettazione del server standard si trovano nel WinCC Information System sotto "Configurazioni > Sistemi distribuiti > Progettazione client > Così si progetta un server standard".

5

La variabile di segnalazione ed il bit di segnalazione non vengono utilizzati opp. vengono utilizzati più volte.
La variabile di segnalazione ed il bit di segnalazione devono essere assegnati a coppie in un modo univoco nello Alarm Logging. Questo risulta significativo solo per il metodo di segnalazioni a bit, poiché le segnalazioni con il metodo di segnalazione con sequenza temporale corretta vengono create in Alarm Logging durante l'operazione di compilazione OS.

Avvertenze

  • Questo vale anche per le variabili e i bit di stato, così come per le variabili ed i bit di conferma.
  • Questo errore può comparire durante la progettazione se le segnalazioni vengono copiate, ma le corrispondenti variabili non vengono adattate.
  • Fare attenzione a non associare successivamente alcuna variabile di segnalazione alle segnalazioni con il metodo di segnalazione di WinCC "Segnalazione di valore analogico" (Sorveglianza dei valori limite). Il dialogo per la creazione di una segnalazione di valore analogico evita si il doppio impiego di un numero di segnalazione, con il metodo di segnalazioni e bit e la segnalazione di valore analogico, però di principio è possibile associare successivamente una variabile di segnalazione a una segnalazione di valore analogico.

Segnalazioni, che utilizzano un bit di segnalazione, che viene già utilizzato in altre segnalazioni, di norma non vengono visualizzate nella runtime. In questo caso viene solo visualizzata la segnalazione con il numero di segnalazione più piccolo.

L'editor Alarm Logging non offre alcuna verifica sulle eventuali assegnazioni multiple bit di segnalazione, di stato e di conferma. Si può però provvedere alla verifica delle assegnazioni multiple:

  • esportare le segnalazioni progettate
    Richiamare per questo nell'editor Alarm Logging il comando di menù "Segnalazioni > Esporta segnalazioni singole..." ed eseguire un export delle segnalazioni.
  • Modificare le segnalazioni esportate p. es. con un opportuno programma di elaborazione testo (p. es. Excel). L’articolo con ID 27005327 rende disponibile una macro Excel, che esegue un controllo di consistenza sulle variabili di segnalazione, di conferma e di stato.

6

Compilazione e caricamento AS/OS
Se durante la runtime non vengono visualizzate solo segnalazione con sequenza temporale corretta, può bastare compilare e caricare sia il controllore che la OS-Station.

 Articolo con ID:27202055   Data:2008-01-07 
Questo articoloè stato utilenon è stato utile                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Vai all'articolo
Stampa
Creazione PDF 
Invia l'articolo
QuickLinks
Strumento di compatibilità 
Aiuto
Aiuto on-line
Guided Tour