visualizza l'elenco degli articoli

Industrial Ethernet PC CPs -- Servizio e manutenzione -- TeleService  
Quali porte sono utilizzate dalle diverse funzioni per la trasmissione di dati tramite TCP e UDP? A cosa occorre fare attenzione nell'impiego di router e firewall? 
A cosa occorre fare attenzione nell'accesso remoto ad un SIMATIC S7 con STEP7 tramite Internet? 
Percorsi alternativi nella creazione della connessione con la funzione PG Channel Routing 
Teleprogrammazione con STEP 5 tramite INDUSTRIAL ETHERNET (Funzioni PG sul BUS)  
Teleprogrammazione con STEP 7 tramite INDUSTRIAL ETHERNET  
Quali requisiti devono essere soddisfatti e a cosa occorre fare attenzione quando si vuole eseguire il routing? 

Quali porte sono utilizzate dalle diverse funzioni per la trasmissione di dati tramite TCP e UDP? A cosa occorre fare attenzione nell'impiego di router e firewall?Vai all'inizio
Numero di ordinazione:

Descrizione
Questo articolo offre una panoramica delle porte utilizzate dalle diverse funzioni nella trasmissione di dati tramite TCP e UDP.

Se i dati sono trasmessi tramite router o se vengono utilizzati firewall, la porta deve essere abilitata nel router o nel firewall, a seconda della funzione utilizzata.
 

Funzione

Porta di destinazione

Protocollo di trasporto

Descrizione

FTP

20, 21

TCP

Il "File Transfer Protocol" viene utilizzato per la trasmissione di file da e verso sistemi di computer remoti. Il protocollo utilizza TCP/IP come protocollo subordinato.

Con il File Transfer Protocoll è possibile eseguire comandi per file e directory, ad esempio

  • elencare oppure cancellare file e directory sul sistema remoto
  • per accedere a file sul CP IT o sull'Advanced CP (CP IT o Advanced CP è il server FTP).

Direzione di accesso
Questa funzione consente di caricare con un client FTP file (ad es. proprie pagine HTML) da un PC nel CP IT o nell'Advanced CP.

Telnet 23 TCP Telnet permette di realizzare una sessione terminale su un server Telnet verso il client Telnet. Questo protocollo client/server è basato su TCP e viene utilizzato per una gestione basata su web su OSM e ESM.

SMTP

25
465 (criptato)

TCP

Il Simple Mail Transport Protocol viene utilizzato in Internet, per consegnare e-mail ad un mailserver e per scambiare e-mail tra due mailserver.
SMTP viene impiegato per ottenere l'accesso al mail client (CP IT o Advanced CP è client SMTP) su un mail server (server SMTP).

Direzione di accesso
Con un CP IT o un Advanced CP è possibile inviare e-mail da un programma applicativo. Questo avviene tramite l'invio di una informazione alla porta 25 e l'indirizzo IP del mail server configurato.

DNS 53 TCP,
UDP
Il Domain Name System è responsabile dell'assegnazione dei nomi e della risoluzione su reti basate su IP.
bootps (DHCP) 67 (Server) UDP Dynamic Host Configuration Protocol consente di assegnare la configurazione di rete a client tramite un server.
bootpc (DHCP) 68 (Client) UDP
TFTP 69 UDP Trivial File Transfer Protocol è un semplice protocollo per il trasferimento di file. Ogni pacchetto di file viene confermato singolarmente. TFTP viene utilizzato con gli OSM/ESM, per caricare firmware oppure per salvare e caricare configurazioni. Per ulteriori informazioni consultare il manuale "SIMATIC NET Industrial Ethernet OSM/ESM Network Management" capitolo 6.3 nell'articolo con ID 8677203

HTTP

80

TCP

Hypertext Transfer Protocol è un protocollo di trasferimento che serve per il trasferimento di informazioni nel World Wide Web (WWW). HTTP viene utilizzato per ottenere l'accesso ad una pagina HTML archiviata nel CP IT o nell'Advanced CP (CP IT e Advanced CP sono server HTTP).

Direzione di accesso
Su un CP IT o un Advanced CP si possono archiviare le pagine HTML con le quali è possibile leggere i valori di processo dal controllore.

RFC1006

102

TCP

RFC 1006 è basato sul protocollo TCP e consente una connessione affidabile tra due sistemi.
RFC 1006 viene utilizzato per connessioni standard nell'ambiente SIMATIC.
Campi di impiego:

  • Teleprogrammazione con STEP 7 tramite LAN

  • Teleprogrammazione con STEP 7 tramite ISDN

  • Connessioni ISO-on-TCP

  • Connessioni S7 tramite Industrial Ethernet

In tutti i campi di impiego deve essere abilitata la porta TCP 102.

Avvertenza
La porta 102 è disabilitata di default in router e firewall e deve tassativamente essere abilitata su tutta la linea di trasmissione.

NTP 123 UDP Network Time Protocol è uno standard per la sincronizzazione dell'ora in reti basate su IP.
SNMP 161,162 UDP Simple Network Management Protocol è un protocollo basato su UDP, che è stato specificato appositamente per l'amministrazione di reti di dati. Lo SNMP serve per la gestione e la configurazione dei diversi componenti di rete. In tal modo è possibile gestire da una stazione di lavoro centrale router, switch e altri componenti che di norma sono disposti distribuiti.
HTTPS 443 TCP HyperText Transfer Protocol Secure serve a criptare e autenticare la comunicazione tra Webserver e browser nel World Wide Web.
ISAKMP 500 UDP Internet Security Association and Key Managemet Protocol è un prodotto per la realizzazione di Security Associations (SA) e lo scambio di codici criptati in Internet.
Modbus 502 TCP,
UDP
TCP Modbus
Syslog 514 UDP Il protocollo syslog serve a trasmettere messaggi syslog. I messaggi syslog contengono brevi messaggi di testo (meno di 1024 byte) e sono trasmessi senza codifica.
IPSec 4500 TCP,
UDP
Internet Protocol Security è un protocollo di sicurezza che garantisce nella comunicazione su reti IP i seguenti obiettivi di sicurezza:
  • segretezza
  • autenticità
  • integrità.

Viene utilizzato per la realizzazione di reti private (VPN).

Tabella 01

La tabella seguente riporta un confronto tra gruppi di prodotti e protocollo UDP/TCP:
 
Funzione

Gruppi di prodotti

SCALANCE X con funzioni di management Wireless LAN PLC PLC CP PC CP IE/AS-i Link,
IE/PB Link,
IWLAN/PB Link
FTP-Server X X - X3)2) X -
Telnet X X - - X X7)
SMTP X X - - X X5)
DNS - - - - X -
bootpc
(DHCP Client)
X X - X2) X X5)
TFTP Client X X - - X X5)
HTTP X X X12) X2) X X5)
RFC1006 - - X12) X2) X X6)
NTP X8) X8)9) X12) X2) X X
SNMP X X X12) X2) X X
HTTPS X X X12) - X -
Syslog Client X10) X - - - -
ISAKMP - - - - X -
TCP Modbus - - X11) X4) - -
IPsec - - - - X -
Tabella 02

1) Il server FTP integrato serve a caricare il firmware nel modulo.
2)
Gli articoli seguenti contengono informazioni sugli Industrial Ethernet CP che supportano queste funzioni: 16767769 e 15368142.
3)
La funzione FTP è supportata da CP IT e Advanced-CP.
4)
La funzione Modbus TCP è supportata con il prodotto "OPEN MODBUS / TCP CP". Ulteriori informazioni sulla comunicazione verso OPEN MODBUS / TCP sono disponibili nell’articolo con ID: 22660304.
5) Questa funzione è supportata solo da IE/AS-i Link.
6) Questa funzione è supportata solo da IE/PB Link e IWLAN/PB Link.
7) Questa funzione è supportata solo da IWLAN/PB Link.
8) SCALANCE X e SCALANCE W supportano il protocollo Simple Network Time Protocol SNTP, la forma semplificata del protocollo Network Time Protocol NTP.
9) SCALANCE W conformi a IEEE 802.11n supportano il protocollo Network Time Protocol NTP. Per una panoramica dei componenti SIMATIC NET Industrial Wireless LAN conformi a IEEE 802.11n consultare l'articolo con ID: 56692761.
10) SCALANCE X-300, X-400 e X-500 possono essere utilizzati come Syslog Client.
11) La funzione Modbus TCP è supportata con il prodotto "OPEN MODBUS / TCP PN-CPU". Ulteriori informazioni sulla comunicazione verso OPEN MODBUS / TCP sono disponibili nell’articolo con ID: 22660304.
12) L'articolo seguente contiene informazioni sulle CPU che supportano queste funzioni: 18909487.

Altre informazioni
Ulteriori informazioni sui suddetti prodotti sono riportate nei seguenti manuali:
 
Manuale Articolo con ID
Switch Industrial Ethernet SCALANCE X-200 Istruzioni operative 25508728
Switch Industrial Ethernet SCALANCE X-300 Istruzioni operative 26046091
Manuale operativo Industrial Ethernet Switches SCALANCE X-400 19625216
SCALANCE X-500 Web Based Management, Manuale di progettazione 56699325
SCALANCE X-500 Command Line Interface, Manuale di progettazione 56699784
SIMATIC NET SCALANCE W700 Web Based Management, Manuale di progettazione 57269008
SIMATIC NET SCALANCE W700 Command Line Interface, Manuale di progettazione 57269842
Accoppiamento ad altra rete IE/PB Link PN IO per Industrial Ethernet / Manuale, parte BL1 19299692
IWLAN/PB Link 21379908
Manuale SIMATIC NET IE/AS-INTERFACE LINK PN IO 22712154
Tabella 03

A cosa occorre fare attenzione nell'accesso remoto ad un SIMATIC S7 con STEP7 tramite Internet?Vai all'inizio
Numero di ordinazione:

Descrizione
Viene realizzato un accesso remoto su un sistema di automazione (p. es. SIMATIC S7) tramite Internet. Qui è solo un controllore raggiungibile direttamente tramite l'accesso remoto con Port Forwarding. L'accesso ad ulteriori controllori in una cella di automazione avviene tramite routing PG.


Figura 01

Vengono utilizzate le funzioni PG con STEP7 per accedere da una rete esterna ad un sistema di automazione (p. es. SIMATIC S7) nella rete locale. L'accesso avviene tramite un gateway che utilizza i servizi NAT (Network Address Translation) e NAPT (Network Address Port Translation).


Figura 02

Negli esempi sopracitati le funzioni PG con STEP7 consentono:

  • il caricamento della configurazione del programma applicativo nella CPU,
  • la sorveglianza di blocchi e variabili.

Le funzioni PG, la comunicazione S7 ecc. utilizzano la porta 102 (TCP).
Informazioni su quale protocollo viene utilizzato per le singole porte TCP si trovano nell’articolo con ID: 8970169.

Nelle applicazioni sopra citate impostare il Port Forwarding nel modem/router DSL sul lato impianto opp. nel gateway in modo che i telegrammi della porta 102 dalla rete esterna vengano inoltrati alla porta 102 dell'indirizzo IP del SIMATIC S7. L'indirizzo IP del SIMATIC S7 si trova nella rete interna.

Esempio di Port Forwarding
 

Esempio

Indirizzo IP esterno

Porta esterna

Indirizzo IP interno

Porta interna

Applicazione

Accesso remoto attraverso Internet tramite Port Forwarding

217.91.8.166

102

172.168.2.10

102

STEP 7

Accesso tramite NAT/NAPT

192.168.2.1

102

172.168.2.10

102

STEP 7

Con le seguenti applicazioni occorre tener conto dell'indirizzo IP fisso esterno del modem/router DSL lato impianto opp. l'indirizzo IP esterno del gateway:

  • Sorveglianza dei blocchi,
    per cui tramite STEP7 è possibile una sorveglianza online di blocchi sulla CPU SIMATIC S7.
  • Interfaccia di download
    per cui tramite STEP7 è possibile un download della progettazione.

Sorveglianza di blocchi
Per consentire tramite STEP7 una sorveglianza online di blocchi sulla CPU SIMATIC S7, è necessaria la seguente modifica nella Configurazione hardware del SIMATIC S7:

Nella Configurazione hardware del SIMATIC S7 l'indirizzo IP dell'interfaccia che consente l'accesso ad Internet (p. es. CP IE opp. l'interfaccia PN integrata della CPU), viene sostituito dall'indirizzo IP esterno del modem/router DSL sul lato impianto.

La Configurazione hardware modificata serve solo per la sorveglianza dei blocchi e non deve essere caricata nella CPU, poiché quest'informazione viene depositata nel progetto e perciò vengono modificati i dati di sistema nel progetto stesso. Un download modifica le impostazioni del CP opp. della CPU e rende impossibile in questo modo una ulteriore connessione online.

Un download dei dati di sistema della Configurazione hardware con indirizzo IP modificato impedisce ulteriori connessioni online tramite Port Forwarding.

Interfaccia di download
Nell'impostazione dell'interfaccia di download dello STEP7 non avviene alcuna modifica nel progetto. Qui l'indirizzo IP originale nel progetto viene mantenuto. Solo l'indirizzo IP quale destinazione del download viene sostituito dall'indirizzo IP esterno del modem/router DSL sul lato impianto.  

In questo modo è anche possibile un download dei dati di sistema e della Configurazione hardware senza che la connessione online si interrompa dopo il download. Ovviamente qui non è possibile sorvegliare alcun blocco.


Figura 03

Avvertenza
Fare attenzione che con le possibilità di accesso remoto sopra citate, la rete locale risulta non protetta da accessi non autorizzati. Perciò si raccomanda di utilizzare per l'accesso remoto tramite Internet un VPN (Virtual Private Network). Tramite VPN sono utilizzabili le funzioni PG con STEP 7:

  • senza modificare nella Configurazione hardware l'indirizzo IP dell'interfaccia Industrial Ethernet, per sorvegliare blocchi e
  • senza modificare l'indirizzo IP delle interfacce di download, per caricare la Configurazione hardware opp. il programma applicativo nella CPU.

Nei seguenti articoli si trovano istruzioni per la configurazione di un VPN con SCALANCE S6x e SOFTNET Security Client:

Una descrizione dei diversi metodi di accesso WAN per l'accesso remoto a sistemi di automazione (p. es. SIMATIC S7) si trovano nell’articolo con ID: !26662448!.

Percorsi alternativi nella creazione della connessione con la funzione PG Channel RoutingVai all'inizio
Numero di ordinazione:

DOMANDA:
Che cosa succede, se con il PG Channel Routing verso una stazione terminale sono disponibili più percorsi?

RISPOSTA:
Il percorso che viene utilizzato dipende dalla sequenza delle registrazioni nel Routing SDB. Questi blocchi dati di sistema vengono creati automaticamente dallo STEP 7. Di conseguenza gli utenti non hanno alcuna influenza.

Avvertenza:
Progettare in NETPRO solo le interfacce che effettivamente vengono messe in rete e che si trovano nello stato di Pronto per il funzionamento.


Teleprogrammazione con STEP 5 tramite INDUSTRIAL ETHERNET (Funzioni PG sul BUS) Vai all'inizio
Numero di ordinazione:

DOMANDA
Quali sono le impostazioni per poter impiegare la teleprogrammazione STEP5 tramite Industrial Ethernet?

RISPOSTA
Si vuole teleprogrammare in STEP5 tramite Industrial Ethernet (ISO Industrial Ethernet, protocollo TCP/IP).

Per ISO Industrial Ethernet occorre soddisfare i seguenti requisiti:

  1. Il PC deve disporre di una scheda di rete che sia nota al sistema operativo.
  2. Installare il software "Softnet IE PG" dal CD SIMATIC NET
  3. Predisporre il protocollo "Siemens ISO Industrial Ethernet" nelle impostazioni di rete.
    Windows9x
    Il protocollo "ISO Industrial Ethernet" si trova nelle impostazioni di rete sotto "Protocolli" con "Siemens AG".
    WindowsNT
    Il protocollo "Siemens ISO Industrial Ethernet" si trova nelle impostazioni di rete del computer.
    Windows 2000 o Windows XP
    Il protocollo è stato già predisposto con l'installazione del CD SIMATIC NET 7/2001 opp. 11/2002 e non deve essere aggiunto.
  4. Aprire il Pannello di controllo tramite "Avvio > Impostazioni > Pannello di controllo" ed effettuare un doppio clic sull'icona "Imposta interfaccia PG/PC".
  5. Impostare il punto di accesso "CP_H1_1:" su "ISO Industrial Ethernet -> Scheda di rete" (Non dimenticare di indicare i due punti!).
  6. Avviare lo STEP5
  7. Nel menù STEP5 "File > Progetto > Imposta" si può ora selezionare l'interfaccia "Industrial Ethernet (Sinec H1)".

Se si utilizza Industrial Ethernet (TCP/IP), allora valgono per WindowsNT le stesse impostazioni valide per ISO Industrial Ethernet:

  1. Il PC deve disporre di una scheda di rete che sia nota al sistema operativo.
  2. Installare il software "Softnet IE PG" dal CD SIMATIC NET.
  3. Per l'impiego sotto Windows95/98 serve il pacchetto accessorio "Comunicazione PG/OP per CP1430 TCP" (è necessario solo per le unità TCP e non per le unità TF).
    Questo pacchetto opzionale è disponibile con il numero di ordinazione 2XV9450-1AU04.
  4. Installare il "Protocollo TCP/IP" nelle Installazioni di rete del computer, sempre che il protocollo non sia già presente.
  5. Aprire il Pannello di controllo tramite "Avvio > Impostazioni > Pannello di controllo" e fare un doppio clic sull'icona "Imposta interfaccia PG/PC"
  6. Impostare il punto di accesso "CP_H1_1:" su "TCP/IP->Scheda di rete" (Non dimenticare di indicare i due punti!).

Figura 1 Proprietà di rete con Windows 9x

  1. Avviare nuovamente il computer.
    ATTENZIONE
    I punti 7 … 9 valgono solo per Windows9x! Essi non sono rilevanti se si impiega WindowsNT, Windows 2000 o Windows XP!
  2. Avviare il file "pgbus.exe" dal pacchetto opzionale "Comunicazione PG/OP per CP1430 TCP".
  3. Compare una finestra. In essa si vede che il driver TCP/IP è attivato.

Figura 2 Segnalazione con driver TCP/IP attivato

  1. Eseguire il file "snet_sw /S5_sw.bat" dal pacchetto accessorio. Lo STEP5 viene avviato.
  2.  Avviare lo STEP5 (solo con WindowsNT, Windows 2000 o Windows XP).
  3. Nel menù STEP5 "File > Progetto > Imposta" si può selezionare l'interfaccia "Industrial Ethernet (SINEC H1)".
  4. Nel percorso del bus, occorre fare attenzione che può essere indicato un solo indirizzo MAC. In questo caso di deve convertire l'indirizzo IP in un numero esadecimale e registrarlo nei primi 4 byte dell'indirizzo MAC (p.e. indirizzo IP: 140.80.0.20 è come indirizzo MAC 8C.50.00.14.00.00).
     Impostazioni STEP5.pdf ( 45 KB )

Attenzione
Non è ammesso installare un adattatore DFÜ, perché poi l'interfaccia "Industrial Ethernet (SINEC H1)" non viene visualizzata in STEP5!
Con Windows 9x verificare nel menù "Start", "Impostazioni", "Pannello di controllo", "Rete". Se viene visualizzato un "Dial-up Adaptor", cancellarlo.

Avvertenza
Se il punto di accesso non si trova nell'interfaccia PG/PC sotto "Punto di accesso dell'applicazione", allora si può inserirlo manualmente. Indicare il punto di accesso esattamente come descritto sotto il Punto 5.



Teleprogrammazione con STEP 7 tramite INDUSTRIAL ETHERNET Vai all'inizio
Numero di ordinazione:

DOMANDA
Quali sono le impostazioni per poter impiegare la teleprogrammazione con STEP7 tramite Industrial Ethernet?

RISPOSTA
Si vuole teleprogrammare in STEP7 tramite Industrial Ethernet (ISO Industrial Ethernet, protocollo TCP/IP. Per ISO Industrial Ethernet occorre soddisfare i requisiti seguenti.

  1. Si deve installare una scheda di rete.
  2. Installare il software "Softnet IE S7" oppure "Softnet IE PG" dal CD SIMATIC NET.
  3. Come passo successivo installare il protocollo "ISO Industrial Ethernet" nelle impostazioni di rete.
    Windows9x:
    Il protocollo "ISO Industrial Ethernet" si trova nelle impostazioni di rete sotto "Protocolli" per "Siemens AG".
    WindowsNT:
    Il protocollo "Siemens ISO Industrial Ethernet" si trova nelle impostazioni di rete del computer.
    Avvertenza 
    Dal CD SIMATIC NET 7/2001 sotto Windows 2000 opp. Windows XP (dal CD SIMATIC NET 11/2002) non sono necessarie installazione di protocolli.
  4. Aprire il Pannello di controllo tramite "Avvio > Impostazioni > Pannello di controllo" ed effettuare un doppio clic sull'icona "Imposta interfaccia PG/PC".
  5. Impostare il punto di accesso "S7(ONLINE)STEP7 su "ISO Industrial Ethernet -> Scheda di rete".
  6. Avviare ora SIMATIC Manager.
  7. Tramite MPI caricare nel controllore il progetto offline e andare online con un clic sul pulsante "Online" nel SIMATIC Manager.
    Avvertenza 
    CP della serie *X11 non devono essere caricati tramite MPI, poiché essi sono stati dotati in fabbrica di un indirizzo MAC fisso. In questo modo è disponibile anche una funzione di caricamento diretta tramite Ethernet.

Se si utilizza Industrial Ethernet (TCP/IP), per WindowsNT e Windows9x valgono le stesse impostazioni di ISO Industrial Ethernet.
Avvertenza 
Anche qui a partire dal CD SIMATIC NET 7/2001 sotto Windows 2000 opp. Windows XP (dal CD SIMATIC NET 11/2002) non è necessaria alcuna installazione di protocolli, poiché questi caricamenti sono stati effettuati dal sistema operativo.

  1. Si deve installare una scheda di rete.
  2. Installare il software "Softnet IE S7" oppure "Softnet IE PG" dal CD SIMATIC NET.
  3. Installare ora il "Protocollo TCP/IP" nelle Installazioni di rete del computer, sempre che il protocollo non sia già installato.
  4. Aprire il Pannello di controllo tramite "Avvio > Impostazioni > Pannello di controllo" e fare un doppio clic sull'icona "Imposta interfaccia PG/PC"

5.      Impostare il punto di accesso "S7ONLINE (STEP7)" su "TCP/IP->Scheda di rete"


Figura 1: Imposta interfaccia PG/PC

  1. Avviare il SIMATIC Manager.
  2. Tramite MPI, caricare nel controllore il progetto offline e andare online con un clic sul pulsante "Online" nel SIMATIC Manager.
    Avvertenza 
    CP della serie *X11 Serie non devono essere caricati tramite MPI, poiché essi sono stati dotati in fabbrica di un indirizzo MAC fisso. Qui a partire da STEP 7 V 5.1 SP 2 è possibile tramite la funzione "Assegna indirizzo Ethernet" assegnare un indirizzo IP tramite il protocollo DLC. In questo modo è disponibile anche una funzione di caricamento diretta tramite Ethernet.

Attenzione

  • L'hardware deve essere caricato nel controllore tramite MPI.
  • Solo dopo il caricamento del progetto offline nel controllore, è possibile interrogare il singolo CP tramite il suo indirizzo.
  • Non è possibile gestire lo STEP7 insieme con due schede di rete ed il protocollo TCP/IP su un computer. In questo caso viene impedita una correlazioni univoca del punto di accesso per STEP7!


Quali requisiti devono essere soddisfatti e a cosa occorre fare attenzione quando si vuole eseguire il routing?Vai all'inizio
Numero di ordinazione:

Descrizione
Per la funzione "Routing" con unità SIMATIC S7 tramite connessioni MPI, PROFIBUS e Industrial Ethernet devono essere soddisfatti i requisiti seguenti.

Requisiti software

·        Connessioni MPI e PROFIBUS

o       Minimo STEP7 V5.0+SP1, viene raccomandata però una versione aggiornata di STEP7.

o       Per le schede SOFTNET PROFIBUS (CP 5411 (ISA), CP 5511 (PCMCIA), CP 5611 (PCI), CP 5611 (on board)) non servono ulteriori driver, poiché sono forniti da STEP7.

o       Per le schede HARDNET PROFIBUS (CP 5412 (A2) (ISA), CP 5613/5614 (PCI)) servono i driver corrispondenti dal CD SIMATIC NET.

·        Connessioni Industrial Ethernet

o       Minimo STEP7 V5.0+SP1, viene raccomandata però una versione aggiornata di STEP7.

o       Con i CP1612/ CP1512,CP1515 e le schede di rete normalmente in commercio serve il driver SIMATIC NET Softnet IE PG in una versione attuale (almeno Softnet IE PG V3.1).

o       Con il CP1613 opp. CP1413 serve il prodotto SIMATIC NET IE PG 1613 opp. SIMATIC NET IE PG1413.

·        Per l'impiego di un TS Adapter

o       da TeleService S7 V5.0.

Requisiti hardware

·        Servono unità in grado di gestire il routing. Quali siano le unità in grado di gestire il routing si può vedere nell'articolo con ID 584459 oppure direttamente nel catalogo della Configurazione hardware STEP7.


Figura 1 

Inoltre serve uno dei CP online citati sotto "Requisiti software" oppure il TS Adapter V5.0 opp. un PC Adapter V5.0.

Avvertenza

·        L'ultima unità che deve essere richiamata dalle funzioni di routing, non deve essere predisposta per il routing.

·        Se il routing deve avvenire attraverso una CPU S7 che configurata come slave DP PROFIBUS, allora nella Configurazione hardware, nelle proprietà dell'interfaccia DP > scheda "Tipo di funzionamento" si deve attivare l'opzione "Test, messa in servizio, routing". Queste informazioni si trova anche nella Guida in linea dello STEP7 (scheda di registro "Tipo di funzionamento").

Modo di procedere nella progettazione
Tutte le stazioni che si trovano tra l'apparecchio di inizio e quello di fine devono essere progettati in un progetto STEP7.

N.

Modo di procedere

1

Inserire una stazione del tipo "PG/PC".


Figura 02 

2

Progettare in NETPRO oppure nella HW Config, tutte le connessioni di rete fisicamente presenti (MPI, PROFIBUS, Industrial Ethernet). Questo vale anche per le reti che non si trovano nel percorso, ma sono collegate alle stazioni in routing. Questo però non significa che tutte le interfacce disponibili debbano essere collegate in rete. Devono essere progettate solo le connessioni di comunicazione che sono fisicamente presenti.


Figura 03 

3

Aprire le proprietà oggetto della "Stazione PG/PC" con un doppio clic sull'oggetto PG/PC.

4

Passare nella scheda di registro "Interfacce" e creare un nuovo nodo (Tasto "Nuovo"). Dalla lista che compare scegliere il tipo di nodo voluto e confermare con "OK".

5

Dalla finestra successiva scegliere la rete che fisicamente è collegata al PG/PC. Se non è stata ancora progettata una rete, questo è il momento di farlo.
Attenzione
La "Stazione PG/PC" deve ricevere lo stesso indirizzo, che è impostato nel programma "Imposta interfaccia PG/PC" (vale anche per CP 1413 e CP 1613).

6

Passare nella scheda di registro "Attribuzione" ed assegnare al PG/PC il punto di accesso al routing.
Scegliere dapprima il nodo nella finestra "Interfacce progettate" ed indicare poi nella seconda finestra il CP opp. il PC Adapter con il singolo codice di rete, tramite in quale si vuole andare online.

 
Figura 04

7

Memorizzare e compilare la configurazione di rete.

8

Trasferire la progettazione nella CPU.

9

Tramite il progetto offline creare una connessione online.
Questo non può avvenire tramite "Nodi raggiungibili".

 

Esempi di configurazioni possibili

·        Routing con modem e TS Adapter


Figura 5

·        Routing con un router ISDN


Figura 6


 Articolo con ID:27104646   Data:2012-06-01 
Questo articoloè stato utilenon è stato utile                                 






























related links
Accesso a WinAC Basis da SIMATIC ...
WinCC Comfort / WinCC Advanced V1 ...
WinCC: Indicazioni generali
SIMATIC NET NCM S7 per Industrial ...
Componenti della realizzazione de ...
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Vai all'articolo
Stampa
Creazione PDF 
Invia l'articolo
QuickLinks
Strumento di compatibilità 
Aiuto
Aiuto on-line
Guided Tour