|
Description Pour calculer les temps de surveillance et de réaction dans une application de sécurité avec S7 Distributed Safety, on peut utiliser le tableau Excel "S7fcotic.xls". Ce tableau est téléchargeable gratuitement dans le FAQ Nr: 25412441.
Le tableau "S7fcotic.xls" comprend 3 onglets. Dans le premier onglet (temps d'exécution maximal du groupe d'exécution F), on calcule le temps d'exécution maximal du groupe F, en relation avec la CPU F utilisée. L'utilisateur renseigne entre autres la quantité de blocs F utilisés issus de la bibliothèque du S7 Distributed Safety. .
Concernant le Mobile Panel 277F IWLAN, les blocs F ne sont pas disponibles dans le tableau "S7fcotic.xls .
Temps de réaction maximal d'un Mobile Panel 277F IWLAN
| |
Temps en ms |
TRES_no_Fault
(temps de réaction max. sans erreur) |
25 |
TRES_one_Fault (temps de réaction max. avec une erreur) |
25 |
Tableau 01
Vous trouverez dans le tableau ci-dessous la procédure à suivre pour intégrer dans le tableau Excel "S7fcotic.xls" les temps d'exécution des blocs fonction F ainsi que le temps de réaction maximal d'un Mobile Panel 277F IWLAN.
| Nr. |
Procédure |
| 1 |
Détermination des temps d'exécution des blocs F pour le Mobile Panel 277F IWLAN :
- Dans le tableau téléchargeable à la fin de ce FAQ, veuillez insérer le nombre de blocs fonction F utilisés.
- Veuillez prendre note de toutes les valeurs calculées automatiquement, pour les blocs F que vous utilisez.
|
| 2 |
Insertion des temps d'exécution déterminés dans le tableau "S7fcotic.xls":
- Ouvrez le tableau "S7fcotic" et choisissez l'onglet "temps d'exécution max. du groupe d'exécution".
- Reportez manuellement la durée relevée (au point 1) dans le tableau "S7fcotic.xls" sous la CPU correspondante, dans la ligne "Somme des temps d'exécution" ("F-FBs /F-FCs d'autres Bibliothèques F").
- Le paragraphe "temps max. du groupe d'exécution F" du tableau "S7fcotic.xls" affiche le résultat global du temps d'exécution du groupe d'exécution F.
Poursuivez avec "l'estimation du temps de réaction du système automatisé". |
| 3 |
Insertion des temps de réaction dans le tableau "S7fcotic.xls":
- Ouvrez le tableau "S7fcotic" et choisissez l'onglet "Temps de réaction maximal".
- Le chapitre "flux du signal de la fonction de sécurité" décrit quatre variantes de périphérie F.
Choisissez, en fonction de votre site, la variante correspondante et reportez le temps de réaction max (voir tableau 01) dans les cases prévues (TWCDT et TOFDT).
Poursuivez avec "l'estimation du temps de réaction du système automatisé".
Vous trouverez une notice détaillée dans le FAQ Nr: 23926783. |
Tableau 02
Tableau Excel "27097159_F_FB_V1_1_en.xls" Le tableau Excel ci-dessous "27097159_Runtime_F_FB_V1_1_en.xls" sert simplement à additionner les temps d'exécution des blocs F pour Mobile Panel 277F IWLAN.
Vous pouvez reporter la valeur calculée dans le tableau "S7fcotic.xls" dans la ligne "Somme des temps d'exécution" (sous "F-FBs/F-FCs d'autres bibliothèques F").
Fichier à télécharger: Runtime_F_FB_V1_1_en.xls ( 28 KB )
|