|
Descripción: Para calcular los tiempos de reacción y supervisión en una aplicación de seguridad con S7 Distributed Safety, se puede utilizar la tabla de Excel "S7fcotia.xls". Esta tabla se puede descargar sin coste como Download en la página del Customer Support con número ID 25412441.
La tabla "S7fcotia.xls" consta de 3 registros. En el primero (tiempo de ejecución máximo para los grupos de ejecución F) se calcula el tiempo de ejecución máximo de los grupos de ejecución F (en función de la CPU F utilizada). Para hacerlo, el usuario indica entre otras cosas el número de módulos de función F utilizados de la librería S7 Distributed Safety.
Para el panel móvil 277F IWLAN, no se ofrecen los módulos de función F correspondientes dentro de la tabla "S7fcotia.xls".
Tiempos de reacción máximos para el Mobile Panel 277F IWLAN
| |
Tiempo en ms |
TRES_no_Fault
(tiempo de reacción máximo sin fallo) |
25 |
TRES_one_Fault (tiempo de reacción máximo al aparecer un fallo) |
25 |
Tabla 01
En la siguiente tabla, se describe la inserción dentro de la tabla "S7fcotia.xls Tabelle" de los tiempos de ejecución de los módulos de función F, así como la inserción de los tiempos de reacción máximos para el panel 277F IWLAN.
| Nº |
Procedimiento |
| 1 |
Averiguar los tiempos de ejecución de los módulos de función F para el panel móvil 277F IWLAN
- Introduzca en la tabla del anexo 1 en número de módulos de programa F utilizados.
- Anote todos los valores calculados automáticamente para los módulos F utilizados.
|
| 2 |
Insertar los tiempos de ejecución averiguados en la tabla "S7fcotia.xls":
- Abra la tabla "S7fcotia" y seleccione el registro "Tiempos de ejecución máximo del grupo de ejecución F".
- Inserte en la tabla "S7fcotia.xls" el valor de tiempo averiguado (del punto 1), dentro de la línea "Suma de los tiempos de ejecución" (párrafo "F-FBs/F-FCs de otras librerías") debajo de la CPU correspondiente.
- Dentro del párrafo "Tiempo de ejecución máximo del grupo de ejecución F" de la tabla "S7fcotia.xls", se muestra el resultado total del tiempo de ejecución para el módulo de ejecución F.
Realice a continuación el resto de "estimaciones para el tiempo de reacción del sistema de automatización". |
| 3 |
Insertar los tiempos de reacción máximos en la tabla "S7fcotia.xls":
- Abra la tabla "S7fcotia" y seleccione el registro "Tiempos de reacción máximos".
- Dentro del párrafo "Flujo de señal considerado de la función de seguridad", se especifican 4 variantes de "periferia F diferentes".
En función de la estructura de la instalación, elija la variante correspondiente e indique el tiempo de reacción máximo (consulte la tabla 01) en la celdas previstas para ello (TWCDT y TOFDT).
Realice a continuación el resto de "estimaciones para el tiempo de reacción del sistema de automatización".
Unas instrucciones al respecto están disponibles en la página del Customer Support con número ID 23926783. |
Tabla 02
Tabla de Excel "27097159_F_FB_V1_1_de.xls": La tabla Excel adjunta "27097159_F_FB_V1_1_de.xls" sirve para realizar la suma sencilla de los tiempos de ejecución de los módulos de programa F para el panel móvil 277F IWLAN.
El valor resultante averiguado se debe insertar en la línea "Suma de los tiempos de ejecución" (párrafo "F-FBs/F-FCs de otras librerías") de la tabla "S7fcotia.xls".
Anexo 1: Runtime_F_FB_V1_1_en.xls ( 28 KB )
|