afficher la liste des articles

S7-Distributed Safety -- Informations sur les produits -- Données techniques 
Comment intégrer les temps d'exécution des blocs F du Mobile Panel 277F IWLAN dans le tableau "S7fcotic.xls" ? 
Pourquoi mon système F passe-t-il en STOP lors d'un démarrage? 

Comment intégrer les temps d'exécution des blocs F du Mobile Panel 277F IWLAN dans le tableau "S7fcotic.xls" ?au début
Nº de référence:

Description
Pour calculer les temps de surveillance et de réaction dans une application de sécurité avec S7 Distributed Safety, on peut utiliser le tableau Excel "S7fcotic.xls". Ce tableau est téléchargeable gratuitement dans le FAQ Nr: 25412441.

Le tableau "S7fcotic.xls" comprend 3 onglets. Dans le premier onglet (temps d'exécution maximal du groupe d'exécution F), on calcule le temps d'exécution maximal du groupe F, en relation avec la CPU F utilisée. L'utilisateur renseigne entre autres la quantité de blocs F utilisés issus de la bibliothèque du S7 Distributed Safety. .

Concernant le Mobile Panel 277F IWLAN, les blocs F ne sont pas disponibles dans le tableau "S7fcotic.xls .

Temps de réaction maximal d'un Mobile Panel 277F IWLAN
 
  Temps en ms
TRES_no_Fault
(temps de réaction max. sans erreur)
25
TRES_one_Fault
(temps de réaction max. avec une erreur)
25
Tableau 01

Vous trouverez dans le tableau ci-dessous la procédure à suivre pour intégrer dans le tableau Excel "S7fcotic.xls" les temps d'exécution des blocs fonction F ainsi que le temps de réaction maximal d'un Mobile Panel 277F IWLAN.
 
Nr. Procédure
1 Détermination des temps d'exécution des blocs F pour le Mobile Panel 277F IWLAN :
  1. Dans le tableau téléchargeable à la fin de ce FAQ, veuillez insérer le nombre de blocs fonction F utilisés.  
  2. Veuillez prendre note de toutes les valeurs calculées automatiquement, pour les blocs F que vous utilisez.
2 Insertion des temps d'exécution déterminés dans le tableau "S7fcotic.xls":
  1. Ouvrez le tableau "S7fcotic" et choisissez l'onglet "temps d'exécution max. du groupe d'exécution".
  2. Reportez manuellement la durée relevée (au point 1) dans le tableau "S7fcotic.xls" sous la CPU correspondante, dans la ligne "Somme des temps d'exécution" ("F-FBs /F-FCs d'autres Bibliothèques F"). 
  3. Le paragraphe "temps max. du groupe d'exécution F" du tableau "S7fcotic.xls" affiche le résultat global du temps d'exécution du groupe d'exécution F.

Poursuivez avec "l'estimation du temps de réaction du système automatisé".

3 Insertion des temps de réaction dans le tableau "S7fcotic.xls":
  1. Ouvrez le tableau "S7fcotic" et choisissez l'onglet "Temps de réaction maximal".
  2. Le chapitre "flux du signal de la fonction de sécurité" décrit quatre variantes de périphérie F.
    Choisissez, en fonction de votre site, la variante correspondante et reportez le temps de réaction max (voir tableau 01) dans les cases prévues (TWCDT et TOFDT).

Poursuivez avec "l'estimation du temps de réaction du système automatisé". 

Vous trouverez une notice détaillée dans le FAQ Nr: 23926783.

Tableau 02

Tableau Excel "27097159_F_FB_V1_1_en.xls"
Le tableau Excel ci-dessous "27097159_Runtime_F_FB_V1_1_en.xls" sert simplement à additionner les temps d'exécution des blocs F pour Mobile Panel 277F IWLAN.
Vous pouvez reporter la valeur calculée dans le tableau "S7fcotic.xls" dans la ligne "Somme des temps d'exécution" (sous "F-FBs/F-FCs d'autres bibliothèques F").

Fichier à télécharger: Runtime_F_FB_V1_1_en.xls ( 28 KB )  

Pourquoi mon système F passe-t-il en STOP lors d'un démarrage?au début
Nº de référence:

Description:
Lors de l'utilisation du S7 Distributed Safety V 5.4 SP1 jusqu'à la V 5.4 SP3 , il peut arriver au moment du démarrage qu'un système F passe en STOP, et cela malgré un réglage correct des temps de surveillance. Dans ce cas , vous trouverez inscrit dans le tampon de diagnostic de la CPU les évènements suivants :

  • "Temps de cycle dépassé " ou
  • "Erreur dans le programme de sécurité : Temps de cycle dépassé"

Note:
Avec le S7 Distributed Safety V 5.4 SP1, le comportement décrit précédemment ne peut arriver que si vous utilisez des CPU F qui supportent la fonction "Protection contre le démarrage en cas de programme de sécurité incohérent" ( voir la fiche d'information produit de la CPU F concernée ).

Le passage en STOP de la CPU F dépend des éléments suivants :

  • Du nombre de périphéries F adressées dans le programme de sécurité 
  • De la réserve de temps existante avec la valeur configurée pour le temps de cycle max du groupe d'exécution F (temps de surveillance F)
  • De la réserve de temps existante avec la valeur configurée pour le temps de surveillance du cycle (dans l'onglet "Cycle/Mémento de cadence" de la fenêtre de propriété de la CPU-F).

Remède:
Exécuter les différentes étapes décrites dans le tableau ci dessous :
 
Nr. Procédure Notes
1 Vérifier premièrement si vous avez correctement réglé les temps de surveillance. Pour cela , vous pouvez vous référer au tableau Excel "s7cotia.xls", pour le calcul des temps de surveillance et de réaction . Ce tableau est disponible sur la contribution Nr 25412441
2 Passer à la version S7 Distributed Safety V 5.4 SP4. Les instructions correspondantes se trouvent dans le manuel de programmation et de mise en œuvre "S7 Distributed Safety Configuration et Programmation" Edition 10/2007.
3 Générer votre programme de sécurité avec le S7 Distributed Safety V 5.4 SP4.  

Mots clefs :
Safety Integrated, programme de sécurité, sécurité

 ID contribution:27090531   Date:2011-11-29 
Cette contribution...m´a aidéne m´a pas aidé                                 






























related links
Instructions de service: MICROMAS ...
Instructions de service: MICROMAS ...
Instructions: MICROMASTER 420 0,1 ...
SIWAREX U - Module de pesage univ ...
Instructions: Variateur de fréqu ...