afficher la liste des articles

Industrial Ethernet PC CPs -- Informations sur les produits -- Description du système 
Quels sont les relations entre les masques de sous-réseau et les adresses IP, y compris dans l'optique "subnetting" et "Supernetting" (Classless Inter Domain Routing CIDR) ? 
Comment afficher l'état de sécurité du CP1628 dans Security Configuration Tool (SCT) via l'affichage en ligne ? 
Quelles sont les conditions pour migrer d'un CP1613 A2 vers un CP1623 ? 
Quels sont les contrôleurs IO et les IO-Devices qui prennent en charge les fonctions IRT, démarrage priorisé, MRP, PROFIenergy, Shared-Device, I-Device et fonctionnement isochrone? 
Dans quel ordre faut-il installer les logiciels du kit de développement DK16xx PN IO, afin de charger par NCM PC le paramétrage et le firmware du CP1616 ? 
Quelles conditions doivent être remplies et quels modules peuvent être utilisés pour pouvoir utiliser la fonction de routage S7 ? 
Quelles sont les possibilités pour établir la connexion sur Industrial Ethernet ou PROFIBUS d'une station PC au moyen de SIMATIC NET OPC-Server? 
Quelle est la différence entre un processeur de communication SoftNet et un HardNet? 

Quels sont les relations entre les masques de sous-réseau et les adresses IP, y compris dans l'optique "subnetting" et "Supernetting" (Classless Inter Domain Routing CIDR) ?au début
Nº de référence:

Note de configuration
Avec CIDR, l'affectation d'une adresse IP à une classe de réseau disparaît, de même qu'un éventuel fractionnement (subnetting) en plusieurs réseaux ou le rassemblement (supernetting) de plusieurs réseaux d'une classe. Il n'existe plus qu'un masque de sous-réseau qui répartit l'adresse IP en une partie réseau et une partie ordinateur.

La fonction CIDR (classless inter domain routing) comprend le subnetting et le supernetting.

Les CP Industrial Ethernet suivants prennent en charge les fonctions Subnetting et Supernetting :

  • 6GK7343-1EX21-0XE0 à partir du FW V1.2
  • 6GK7343-1EX30-0XE0
  • 6GK7343-1GX21-0XE0 à partir du FW V1.1
  • 6GK7343-1GX30-0XE0
  • 6GK7343-1GX31-0XE0
  • 6GK7343-1CX10-0XE0
  • 6GK7343-1FX00-0XE0
  • 6FL4343-1CX10-0XE0
  • 6GK7443-1EX20-0XE0
  • 6GK7443-1EX30-0XE0
  • 6GK7443-1EX40-0XE0 à partir du FW V2.4
  • 6GK7443-1EX41-0XE0
  • 6GK7443-1GX20-0XE0
  • 6GK7443-1GX30-0XE0

Les CPU avec interface PROFINET intégrée suivantes prennent en charge les fonctions Subnetting et Supernetting :

  • IM151-8(F) PN/DP CPU
  • IM154-8(F) CPU
  • CPU314C-2 PN/DP
  • CPU315(F)-2 PN/DP à partir du FW V2.3
  • CPU317(F)-2 PN/DP à partir du FW V2.3
  • CPU319(F)-3 PN/DP
  • CPU412-2 PN
  • CPU414(F)-3 PN/DP
  • CPU416(F)-3 PN/DP
  • CPU412-5H PN/DP
  • CPU414-5H PN/DP
  • CPU416-5H PN/DP
  • CPU417-5H PN/DP
  • CPU S7-1200 à partir du FW V1.0

Les modules PC Industrial Ethernet PC suivants prennent en charge les fonctions Subnetting et Supernetting :

  • CP1616 à partir de V2.0
  • CP1604 à partir de V2.0
  • CP1613 (A2) à partir du SW V7.1
  • CP1623
  • CP1628
  • CP1612 et IE Général

Pour les autres modules PC Industrial Ethernet comme les CP1613 (A2) < SW V7.1, CP1604 V1, CP1616 V1 et CP1512, seule la configuration de la fonction "Subnetting" est possible. Pour ces modules, la configuration de la fonction "Supernetting" dans STEP 7 / NCM PC n'est pas possible. Ceci est empêché avec un message d'erreur par STEP 7 / NCM PC (cf. figure 05).

Pour ces modules, qui prennent en charge le protocole TCP/IP, il est possible de définir l'adresse IP ainsi que le masque de sous-réseau associé dans la configuration matérielle de STEP 7. Cela se fait dans la fenêtre des propriétés de l'interface Ethernet du CP ou de la CPU. Cette fenêtre apparaît après l'insertion du CP Industrial Ethernet ou de la CPU avec interface PN intégrée dans la configuration matérielle avec paramètres par défaut suivants (cf. figure 01).

  • Adresse IP : 192.168.0.1
  • masque de sous-réseau : 255.255.255.0


Figure 01 : Fenêtre des propriétés de l'interface Ethernet d'un CP

Si vous souhaitez modifier ces paramètres par défaut d'adresse IP et de masque de sous-réseau, vous avez besoin d'informations sur la relation entre les classes d'adresses IP et de masques de sous-réseau. Cette relation est expliquée dans cet article.

Relation entre la classe de l'adresse IP et du masque de sous-réseau
Cinq classes d'adresses IP doivent être distinguées. Il s'agit des classes A à E. Chaque classe possède son propre masque de sous-réseau. La relation est représentée dans le tableau suivant.
 
classe bits de classe plage d'adresses IP masque de sous-réseau partie réseau partie ordinateur
A 0xxxxxxx 0.x.x.x - 127.x.x.x 255.0.0.0 1 octet 3 octets
B 10xxxxxx 128.0.x.x - 191.255.x.x 255.255.0.0 2 octets 2 octets
C 110xxxxx 192.0.0.x - 223.255.255.x 255.255.255.0 3 octets 1 octet
D

1110xxxx

224.0.0.0 - 239.255.255.255

---

adresses Multicast

E 1111xxxx 240.0.0.0 - 255.255.255.255 ---

adresses réservées
(pour des besoins futurs)

Le réseau classe A
Les adresses IP de classe A débutent avec la suite de bits 0-..., c'est-à-dire que la plage d'adresses IP se trouve entre 0.x.x.x et 127.x.x.x.
Le masque de sous-réseau identifie la plage qui contient l'information d'adresse pour l'identification du sous-réseau. Pour les réseaux de classe A, le premier octet, donc les 8 premiers bits de l'adresse IP correspond à l'adresse du sous-réseau. Ce qui a pour effet que les réseaux de classe A sont définis par le masque de sous-réseau suivant : 255.0.0.0 = 1111 1111 0000 0000 0000 0000 0000 0000. Les trois derniers octets (24 bits) de l'adresse IP identifient un partenaire dans ce sous-réseau.

Le nombre de réseaux de classe A peut être calculé comme suit :

  • 28-1-2 = 27-2 = 126 réseaux (car l'adresse IP débute toujours avec la suite de bits 0-..., 0.0.0.0 et 127.0.0.0 ne sont pas autorisés)

Le nombre d'ordinateurs dans un réseau de classe A peut être calculé comme suit :

  • 224-2 = 16 777 214 ordinateurs (x.0.0.0 -> adresses de réseaux et x.255.255.255 -> adresses de Broadcast ne sont pas autorisées)


Figure 02 : réseau de classe A

Le réseau de classe B
Les adresses IP de classe B débutent avec la suite de bits 1-0-... et la plage d'adresses se trouve entre 128.0.x.x et 191.255.x.x. Dans les réseaux de classe B, les deux premiers octets, donc les 16 premiers bits de l'adresse IP correspondent à l'adresse de sous-réseau. Ce qui a pour effet que les réseaux de classe B sont définis par le masque de sous-réseau suivant : 255.255.0.0 = 1111 1111 1111 1111 0000 0000 0000 0000. Les deux derniers octets (16 bits) identifient un partenaire dans ce sous-réseau.

Le nombre de réseaux de classe B peut être calculé comme suit :

  • 216-2 = 214 = 16384 réseaux (car l'adresse IP débute toujours avec la suite de bits 1-0...)

Le nombre d'ordinateurs dans un réseau de classe B peut être calculé comme suit :

  • 216-2 = 65534 ordinateurs(x.x.0.0 -> adresses de réseaux et x.x.255.255 -> adresses de Broadcast ne sont pas autorisées)


Figure 03 : réseau de classe B

Le réseau de classe C
Les adresses IP de classe C débutent avec la suite de bits 1-1-0... et la plage d'adresses se trouve entre 192.0.0.x et 223.255.255.x. Dans les réseaux de classe C, les trois premiers octets, donc les 24 premiers bits de l'adresse IP correspondent à l'adresse de sous-réseau. Ce qui a pour effet que les réseaux de classe C sont définis par le masque de sous-réseau suivant : 255.255.255.0 = 1111 1111 1111 1111 1111 1111 0000 0000. Le dernier octet (8 bits) identifie un partenaire dans ce sous-réseau.

Le nombre de réseaux de classe C peut être calculé comme suit :

  • 224-3 = 221 = 2 097 152 réseaux (car l'adresse IP débute toujours avec la suite de bits 1-1-0...)

Le nombre d'ordinateurs dans un réseau de classe C peut être calculé comme suit :

  • 28-2 = 254 ordinateurs (x.x.x.0 -> adresses de réseaux et x.x.x.255 -> adresses de Broadcast ne sont pas autorisées)


Figure 04 : réseau de classe C

Le réseau de classe D
Les réseaux de classe D contiennent des adresses spéciales qui sont utilisées pour l'adressage multicast.

Résumé
Cette séparation des adresses IP en une partie réseau et une partie ordinateur amène les constatations suivantes :

  • Un réseau de classe A est plus grand qu'un réseau de classe C, car un plus grand espace d'adressage est disponible pour l'adressage des ordinateurs.

  • Il existe beaucoup moins de réseaux de classe A que de réseaux de classe C, car l'espace d'adressage des sous-réseaux est bien plus petit.

Adresses réservées

  • L'adresse de réseau de classe A 127.x.x.x est réservée pour la fonction Loopback de tous les ordinateurs, c'est-à-dire :
    toutes les adresses IP qui possèdent la valeur 127 dans le premier octet ne doivent être utilisées que pour des tests internes d'ordinateurs.

  • La valeur 255 dans le dernier octet (octet 4) est réservée comme adresse Broadcast. Par exemple, l'adresse 140.80.255.255 représente une adresse de broadcast à tous les ordinateurs du réseau de classe B 140.80.0.0.

  • Les plages suivantes sont réservées pour les réseaux privés. Toutes les adresses IP dans ces plages ne sont pas routées sur Internet.
    10.0.0.0 - 10.255.255.255
    172.16.0.0 - 172.31.255.255
    192.168.0.0 - 192.168.255.255

Jusqu'à présent nous avons illustré la relation entre la classe de l'adresse IP et du masque de sous-réseau. En outre, il est possible d'élargir le masque de sous-réseau par la procédure dite "Subnetting".

Subnetting
Le Subnetting peut être utilisé par exemple dans un réseau de classe A. Cela permet de séparer les ordinateurs de ce réseau de classe A en d'autres unités logiques (sous-réseaux). Comme exemple, nous allons considérer le réseau de classe A 86.x.x.x. Le masque de sous-réseau de ce réseau de classe A est 255.0.0.0 (1111 1111 0000 0000 0000 0000 0000 0000). L'espace d'adressage peut être séparé en deux sous-réseaux logiques supplémentaires en étendant le masque de sous-réseau de 1 bit. Le masque de sous-réseau devient alors 255.128.0.0 (1111 1111 1000 0000 0000 0000 0000 0000).

Pour l'adressage, cela signifie :

  • Direct, c'est-à-dire sans routeur, seules les adresses de 86.0.0.1 à 86.127.255.254 peuvent communiquer ensemble car ces ordinateurs possèdent la même valeur (dans ce cas "0") dans le premier bit après le masque de sous-réseau.

  • Direct, c'est-à-dire sans routeur, seules les adresses de 86.128.0.1 à 86.255.255.254 peuvent communiquer ensemble car ces ordinateurs possèdent la même valeur (dans ce cas "1") dans le premier bit après le masque de sous-réseau.

  • L'espace d'adressage des ordinateurs dans ce réseau de classe A est réparti en deux sous-réseaux.

Résultat
L'extension du masque de sous-réseau permet de séparer l'espace d'adressage des ordinateurs en unités logiques supplémentaires (sous-réseaux). Dans l'exemple, l'espace d'adressage a été séparé en deux sous-réseaux. En ajoutant d'autres bits, il est facile d'augmenter le nombre de sous-réseaux possibles.

Supernetting
Avec le Supernetting, il est possible de rassembler en un seul réseau plusieurs réseaux ayant une fraction de la partie correspondant à l'adresse réseau commune. La technique utilisée est contraire à celle qui régit le subnetting et a pour conséquence un plus grand nombre d'ordinateurs à l'intérieur d'un réseau IP. Avec le Supernetting, la partie ordinateur d'une classe de réseau est augmentée alors que la partie réseau est réduite.
Comme exemple, nous allons considérer le réseau de classe C 192.168.178.0. Le masque de sous-réseau de ce réseau de classe C est 255.255.255.0 (1111 1111 1111 1111 1111 1111 0000 0000). La partie ordinateur peut alors être étendue de 2 bits. Le masque de sous-réseau devient alors 255.255.252.0 (1111 1111 1111 1111 1111 1100 0000 0000).

  • La plus petite adresse IP du réseau est
    192.168.176.1 (1111 1111.1111 1111. 1011 0000. 0000 0001)

  • La plus haute adresse IP de ce réseau est
    192.168.179.254 (1111 1111.1111 1111. 1011 0011. 1111 1110)

  • Les adresses 192.168.176.1 à 192.168.179.254 peuvent communiquer directement, c'est-à-dire sans routeur.

Condition requise
Pour pouvoir utiliser le "Supernetting", il faut que les modules du réseau prennent en charge la fonction "classless inter domain routing" (CIDR).

Note
Lorsqu' un module ne prend pas en charge la fonction subnetting ou supernetting, STEP 7 vous indique avec un message que l'utilisation de ces fonctions n'est pas possible.


Figure 05 : Message d'erreur de STEP 7

L'aide en ligne de STEP 7 vous informe sur les masques de sous-réseau avec un mauvais format.


Figure 06 : Aide en ligne de STEP 7

Comment afficher l'état de sécurité du CP1628 dans Security Configuration Tool (SCT) via l'affichage en ligne ?au début
Nº de référence:

Description
Le CP1628 permet le raccordement sécurisé sur Industrial Ethernet pour les SIMATIC PG/PC et les PC avec un emplacement PCI Express.

Les fonctions de sécurité du CP1628 sont configurées avec Security Configuration Tool (SCT).

Diagnostic local et distant d'un CP1628
SCT vous donne la possibilité de diagnostiquer un CP1628 localement ou à distance. Dans l'affichage en ligne de SCT, vous pouvez afficher l'état de sécurité du CP1628.
Le document suivant décrit trois scénarios pour le diagnostic local et distant d'un ou plusieurs CP1628 :

  • diagnostic local et distant d'un CP1628, lorsque l'adresse IP NDIS et l'adresse IP Industrial Ethernet du module se trouvent dans le même sous-réseau.
  • diagnostic local et distant d'un CP1628, lorsque l'adresse IP NDIS et l'adresse IP Industrial Ethernet du module ne se trouvent pas dans le même sous-réseau.
  • diagnostic local et distant de plusieurs CP1628, lorsque l'adresse IP NDIS et l'adresse IP Industrial Ethernet des modules ne se trouvent pas dans le même sous-réseau.

NET_OnlineDiagnostic_CP1628_with_SCT_en.pdf ( 1116 KB )

Note sur la sécurité
Attention
Les fonctions et solutions décrites dans cet article se limitent essentiellement à la réalisation de tâches d'automatisation. Veuillez considérer, de plus, que la mise en réseau de votre équipement avec d'autres parties de l'installation, avec le réseau d'entreprise ou avec Internet nécessite la mise en place des mesure de protection correspondantes dans le cadre de la sécurité en environnement industriel. Vous trouverez plus d'informations sur ce sujet dans l'article ID 50203404.

Quelles sont les conditions pour migrer d'un CP1613 A2 vers un CP1623 ?au début
Nº de référence:

Description
Lors du changement d'un CP1613 A2 par un CP1623, vous devez vous assurer que les conditions matérielles et logicielles suivantes soient remplies :

Conditions matérielles
Le CP1623 supporte une technologie d'emplacement (slot) dans le PC plus récente ; cela signifie que la CP1623 nécessite un emplacement PCI Express dans le PC au lieu d'un emplacement PCI ou PCI-X, comme requis par le CP1613 A2.
Des informations sur les emplacements PCI dans lesquels les différentes cartes CP Ethernet Industriel et PROFIBUS PC peuvent être utilisées, sont disponibles dans l'article-ID: 15350579.

Conditions logicielles
Le CP1613A2 peut être utilisé avec toutes les versions courantes du logiciel SIMATIC NET PC Software à partir de la version V6.2 SP1.
Le CP1623 est supporté à partir du logiciel SIMATIC NET PC Software version V7.0 + Hotfix 1 (SIMATIC NET CD Edition 2007 + HF1).

La libération de la livraison de la CP1623 est disponible dans l'article-ID : 28402000.

Note

  • Le cas échéant, d'autres directives de libération de produits Siemens tels que WinCC, PCS7, etc... sont également à respecter.

  • Le CP1623 ne possède pas d'interface ITP 15 points comme le CP1623 A2. L'adaptateur SCALANCE X101-1 AUI permet d'effectuer le raccordement d'un segment AUI à un CP1623. Vous trouverez l'article de libération du SCALANCE X101-1 AUI dans l'article ID 23588554 .

Autre information

  • Les informations traitant de la compatibilité entre les système d'exploitation Microsoft Windows et les CP1623 et CP1613 A2 sont disponibles dans l'article ID : 23785421.
  • Les informations traitant de la compatibilité entre SIMATIC NET CD et le système d'exploitation Microsoft Windows sont disponibles dans l'article ID: 9859007.

Quels sont les contrôleurs IO et les IO-Devices qui prennent en charge les fonctions IRT, démarrage priorisé, MRP, PROFIenergy, Shared-Device, I-Device et fonctionnement isochrone?au début
Nº de référence:

Description:
Vous trouverez dans cet article un aperçu des contrôleurs PROFINET IO et des IO-Devices qui prennent en charge les fonctions PROFINET suivantes :

Les contrôleurs PROFINET IO suivants prennent en charge les fonctions PROFINET ci-dessus :

IO-Controller_PROFINET_functions_en.pdf ( 47 KB )

Les devices PROFINET IO suivants prennent en charge les fonctions PROFINET ci-dessus :

IO-Device_PROFINET_functions_en.pdf ( 47 KB )

Note
L'article ID 49311792 contient une vue d'ensemble des contrôleurs PROFINET IO et des IO-Devices des gammes SIMOTION et SINAMICS, qui supportent les fonctions PROFINET mentionnées ci-dessus.

Communication Isochronous Real-Time (IRT)
Procédé de transfert synchronisé pour l'échange cyclique de données IRT entre appareils PROFINET. Une bande passante est réservée pour les données IRT à l'intérieur du top de transmission. La réservation de la bande passante garantit que les données IRT seront transmises à des intervalles de temps synchronisés même si la charge du réseau dûe à d'autres services est élevée ( par exemple communication TCP/IP ou communication Realtime supplémentaire ).

Démarrage priorisé
Le démarrage priorisé désigne une fonctionnalité PROFINET qui permet d'accélérer le démarrage des IO-Devices dans un système PROFINET IO avec communication RT et IRT.

La fonction réduit les temps dont l'IO-Device concerné a besoin pour, dans les cas suivants, se retrouver en échange cyclique de données :

  • après retour de la tension d'alimentation
  • après retour de la station
  • après activation de l'IO-Device

Protocole de Redondance de média (MRP)
La redondance de média est une fonction qui assure la disponibilité du réseau et de l'installation. Des chemins de transmission redondants ( topologie en anneau ) mettent à disposition, en cas de défaillance d'un chemin, un chemin de communication alternatif .

PROFIenergy
Fonction pour l'économie d'énergie dans le process, par exemple pendant les temps de pause par une coupure temporaire de l'alimentation des capteurs et des charges dans le groupe de potentiels via une commande PROFIenergy standardisée.

Vous trouverez d'autres informations sur PROFIenergy dans les manuels disponibles aux articles ID suivants:
 
Manuel Description Article ID
SIMATIC PROFINET Description du système Informations générales sur PROFIenergy 19292127
SIMATIC S7-300 avec interface PROFINET Contrôleur PROFINET IO ou IO-Device avec PROFIenergy 12996906
Fonctions système et fonctions standard pour S7-300/400
Volume 1 et Volume 2
Envoyer et recevoir les enregistrements (PROFIenergy)
  • Avec le SFB73 "RCVREC", vous recevez un enregistrement (PROFIenergy) dans l'I-Device provenant d'un contrôleur IO de niveau supérieur.
  • Avec le SFB74 "PRVREC", vous mettez un enregistrement (PROFIenergy) à disposition d'un I-Device depuis un contrôleur IO de niveau supérieur.
44240604
SIMATIC HMI Comfort Panels Contrôle du rétro-éclairage du pupitre avec PROFIenergy 49313233
SIMATIC ET 200S: Module d'alimentation PM-E Coupure du groupe de potentiel avec PROFIenergy 43582121
SIMATIC ET 200S: Démarreur moteur ET 200S HF Coupure du moteur et mesure du courant moteur actuel avec PROFIenergy 6008567
SENTRON PAC3200 / PAC4200 Raccordement de l'appareil de mesure multifonctions SENTRON PAC dans PROFINET et PROFIenergy avec le module SENTRON SWITCHED ETHERNET PROFINET 26504372
SIRIUS Démarreur moteur M200D
pour PROFIBUS / PROFINET
PROFIenergy avec démarreur moteur M200D 38823402
ET 200S Démarreur moteur, démarreur moteur de sécurité, technique de sécurité PROFIenergy avec démarreur DPV1 6008567
ET 200pro Démarreur moteur PROFIenergy avec démarreur moteur
ET 200pro
22332388

Shared-Device
IO-Device qui met ses données à disposition de plusieurs contrôleurs IO.

I-Device
Avec la fonction I-Device, un contrôleur IO peut également être utilisé en IO-Device et ainsi établir un autre sous-réseau PROFINET-IO inférieur.
Un I-Device peut, de plus, être utilisé en tant que Shared-Device.

Mode isochrone des données process
Les données de process, le cycle de transmission via PROFINET IO et le programme utilisateur sont synchronisés pour atteindre le plus haut niveau de déterminisme. Les données d'entrée et de sortie de la périphérie répartie sur l'installation sont acquises et écrites à des intervalles de temps identiques. Le cycle PROFINET IO équidistant fournit pour cela le top d'horloge.

Dans quel ordre faut-il installer les logiciels du kit de développement DK16xx PN IO, afin de charger par NCM PC le paramétrage et le firmware du CP1616 ?au début
Nº de référence:

Description :
Le kit de développement DK-16xx PN IO permet d’intégrer de manière simple le module PROFINET CP1616 et CP1604 sous des environnements systèmes différents comportant des interfaces standards PCI ou PCI/104.

A partir du kit de développement DK-16xx PN IO V2.4, il est possible de charger le paramétrage ou le firmware d’un CP1616 avec le logiciel NCM PC, sans devoir installer en plus le logiciel SIMATIC NET PC-Software SOFTNET IE.

Installez les logiciels du kit de développement DK-166xx PN IO dans l’ordre suivant:
 

Nr.

Mode opératoire

1

Installez le logiciel NCM PC avec le Setup du répertoire "ncm_pc".

2

Installez le logiciel DK 16xx depuis le répertoire ..\V2.4.2\Win\disk1

Quelles conditions doivent être remplies et quels modules peuvent être utilisés pour pouvoir utiliser la fonction de routage S7 ?au début
Nº de référence:

Description
A partir de STEP 7 V5.0 SP3 HF3 vous pouvez, à l'aide d'une PG/PC, accéder en ligne à des stations S7 au delà des limites de sous réseau, pour, par exemple, charger un programme utilisateur ou une configuration matérielle ou pour exécuter des fonctions de test et de diagnostic. Vous pouvez connecter une PG/PC à n'importe quel endroit du réseau et établir une liaison en ligne vers toutes les stations accessibles via des passerelles.

Passerelles
Le passage d'un sous-réseau vers un ou plusieurs autres sous-réseaux se trouve au niveau de la station SIMATIC qui dispose des interfaces vers les sous-réseaux correspondants.

Prérequis

  • La version STEP 7 V5.0 SP3 HF3 au minimum est installée sur la PG/PC pour la configuration et l'utilisation de la fonction de routage S7.
  • La PG/PC dispose d'une interface (Industrial Ethernet ou CP PC PROFIBUS) pour réaliser une liaison vers la passerelle réseau. On peut utiliser des coupleurs PROFIBUS PC  55xx et 56xx. Pour l'interface Industrial Ethernet, on peut utiliser pour la PG/PC n'importe quelle carte réseau Ethernet supportant NDIS (par exemple 3COM, CP1613).
  • Les cartes de communication utilisées au niveau de la station supportent la fonction de routage S7.
  • La configuration du réseau ne dépasse pas les limites du projet.
  • Les modules tout comme la PG ou le PC sont chargés avec l'information de configuration, qui contient la "connaissance" actuelle de l'ensemble de la configuration du réseau du projet.
    Contexte technique
    Tous les modules passerelles doivent recevoir des informations indiquant par quels chemins les sous-réseaux peuvent être atteints (= information de routage).

Indication
Les listes suivantes ont été actualisées avec les modules du catalogue matériel de STEP 7 V5.5 SP2. C'est à dire que des anciens modules qui prennent en charge la fonction de routage sont néanmoins présents dans les tableaux, mais ne sont plus forcément disponibles dans le catalogue du matériel des versions de STEP 7 actuelles.

CPU SIMATIC S7
La liste suivante contient une vue d"ensemble des CPUs  SIMATIC S7 prenant en charge la fonction de routage S7.

584459_Overview_CPUs_en.pdf ( 43 KB )

Processeurs de communication (CPs)
La liste suivante contient une vue d'ensemble des CPs PROFIBUS et Industrial Ethernet prenant en charge la fonction de routage S7.

584459_Overview_CPs_en.pdf ( 41 KB )

Modules FM SIMATIC S7
La liste suivante contient une vue d'ensemble des modules FM SIMATIC S7 prenant en charge la fonction de routage S7.
 

FM

Version

Référence

FM 356-4 V5.0 V5.0 6ES7356-4BM00-0AE0
FM 356-4 V5.0 V5.0 6ES7356-4BN00-0AE0
FM 456-2 V5.0 6ES7456-2AA00-0AB0
Tableau 01

Passerelles
La liste suivante contient une vue d'ensemble des passerelles prenant en charge la fonction de routage S7.
 

Passerelle

Version

Référence

IE/PB Link à partir de V1.0 6GK1411-5AA00
IE/PB Link PNIO à partir de V1.0 6GK1411-5AB00
IWLAN/PB Link PNIO à partir de V1.1 6GK1417-5AB00
IWLAN/PB Link PNIO à partir de V1.1 6GK1417-5AB01
Tableau 02

Modules IM SIMATIC S7

La liste suivante contient une vue d'ensemble des modules IM SIMATIC S7 prenant en charge la fonction de routage S7.
 

IM

Version

Référence

IM 467 à partir de V2.0 6ES7467-5GJ02-0AB0
IM 467-FO à partir de V2.0 6ES7467-5FJ00-0AB0
Tableau 03

SIMATIC WinAC RTX, WinAC Slot et WinAC MP
La liste suivante contient une vue d'ensemble des SIMATIC WinAC RTX, WinAC Slot et WinAC MP prenant en compte la fonction de routage S7.
 
WinAC Version Référence
WinAC RTX à partir de V4.0 6ES7671-0R...
WinAC Slot 412 à partir de V3.2 6ES7673-2C...
WinAC Slot 416 à partir de V3.2 6ES7673-6C...
WinAC MP à partir de V4.1 6ES7671-4EE00-0YA0
6ES7671-5EF01-0YA0
6ES7671-7EG01-0YA0
Tableau 04

Modules de communication SINAUT
La liste suivante contient une vue d'ensemble des modules TIM 3V, TIM 4R et TIM 4RD prenant en charge la fonction de routage S7.
 
TIM Version Référence
TIM 3V-IE à partir de V1.0 6NH7800-3BA00
TIM 3V-IE Advanced à partir de V1.1 6NH7800-3CA00
TIM 4R-IE à partir de V1.0 6NH7800-4BA00
TIM 4RD à partir de V3.x 6NH7 800-4AD90
Tableau 05

Indication
La station cible n'a pas besoin de prendre en charge la fonction routage S7.

Mots-clés complémentaires
Fonction des modules

Quelles sont les possibilités pour établir la connexion sur Industrial Ethernet ou PROFIBUS d'une station PC au moyen de SIMATIC NET OPC-Server?au début
Nº de référence:

Notes de configuration:
SIMATIC NET OPC-Server est inclus dans le logiciel SIMATIC NET PC. Avec SIMATIC NET OPC-Server, il est possible d'établir une liaison et d'échanger des données entre une station PC et des automates S7, S5 ou autres sur les protocoles PROFIBUS ou Industrial Ethernet..

Pour la communication sur Industrial Ethernet, on dispose des services de communication suivants :

  • Communication S5-compatible et S7-communication
    La communication S5-compatible peut-être utilisée dans l'échange de données avec des stations S7, stations S5 et d'autres équipements. La communication S7 est uniquement utilisable pour l'échange des données avec des stations S7.
    Pour l'utilisation des services de communication inclus dans SIMATIC NET OPC-Server, vous avez besoin du package logiciel suivant :
    • SOFTNET S7 Lean - jusqu'à 8 liaisons sur carte Ethernet standard, CP1612 ou CP1512
    • SOFTNET S7 IE - jusqu'à 64 liaisons sur carte Ethernet standard, CP1612 ou CP1512
    • S7-1613 - jusqu'à 120 liaisons sur CP1613 (A2) ou CP1623
       
  • PROFINET IO-Controller
    Pour utiliser une station PC comme contrôleur PROFINET-IO vous avez besoin du package logiciel SIMATIC NET PC :
    • SOFTNET PN IO - pour la communication sur carte Ethernet standard, CP1612 ou CP1512
       
  • Communication haute disponibilité S7
    Si vous souhaitez configurer une liaison S7 pour la communication entre un S7-400H System et une station PC, vous avez besoin du package logiciel SIMATIC NET PC:
    • S7-REDCONNECT - pour la communication sur CP1613 (A2) ou CP1623

Pour la communication sur PROFIBUS vous disposez des services de communication suivants: 

  • Communication S7
    La communication S7 ne peut être utilisée que pour l'échange de données avec des stations S7. Si vous utilisez la communication S7 de SIMATIC NET OPC-Server pour l'échange de données, alors vous avez besoin du package logiciel suivant:
    • SOFTNET S7 PB - pour la communication sur CP5611 (A2), CP5621 ou CP551x
    • S7-5613 - pour la communication sur CP5613/14 (A2)
       
  • Protocole FDL
    Le protocole FDL peut être utilisé pour échanger des données entre des stations S7 et des stations S5. Si vous utilisez le protocole FDL de SIMATIC NET OPC-Server pour l'échange de données, vous avez besoin du package logiciel suivant :
    • SOFTNET DP - pour la communication sur CP5611 (A2), CP5621 ou CP551x
    • CP5613/5614 (A2) - ici aucun autre logiciel n'est nécessaire car le driver est livré avec la carte matérielle.
       
  • Protocole FMS
    Le protocole FMS peut être utilisé pour l'échange de données entre des stations S7 et des stations S5. Si vous utilisez le protocole FMS de SIMATIC NET OPC-Server pour l'échange de données, vous avez besoin du package logiciel suivant: 
    • FMS-5613 - pour la communication sur CP5613/14 (A2)
       
  • PROFIBUS DP-Slave
    Pour utiliser une station PC comme esclave PROFIBUS DP, vous avez besoin du package logiciel suivant :
    • SOFTNET DP-Slave - pour la communication sur CP5611 (A2), CP5621 ou CP551x
    • CP5614 (A2) - ici, aucun autre logiciel n'est nécessaire car le driver est livré avec la carte matérielle.
      Vous trouverez d'autres informations dans le manuel de programmation d'interface DP-Base sous l'article -ID 1653531.
      Note:
      coté S5, on utilise un IM308C ou un CP5431 comme maître DP.
  • PROFIBUS DP-Master
    Pour utiliser une station PC comme esclave PROFIBUS DP, vous avez besoin du package logiciel suivant :
    • SOFTNET DP - pour la communication sur CP5611 (A2), CP5621 ou CP551x
    • CP5613/14 (A2) - ici, aucun autre logiciel n'est nécessaire car le driver est livré avec la carte matérielle.
      Vous trouverez d'autres informations dans le manuel de la programmation d'interface DP-Base sous l'article -ID 1653531 et 25011749.
      Note:
      Coté S5, on utilise un IM308C comme esclave DP.

Mots clé:
OPC-Server, couplage S5, Liaison S5, send, receive, DP-Base, SOFTNET

Quelle est la différence entre un processeur de communication SoftNet et un HardNet?au début
Nº de référence:

 

INFORMATION SUR CONFIGURATION:
Chaque communication utilise différentes couches de protocole du modèle ISO-OSI à 7 couches (par exemple la couche transport). Le décodage/encodage des couches peut se faire aussi bien par logiciel sur le processeur de communication que par un logiciel sur l'ordinateur. Si l'ordinateur a cette tâche-ci, vous avez une carte SoftNet. Si, au contraire, le traitement est réalisé par le processeur de communication, on parle alors de carte HardNet.
Le lieu d'échange des données entre les différentes couches est donc important pour définir HardNet ou SoftNet. Les processeurs de communication SoftNet répliquent le protocole via l'ordinateur et n'utilise la carte que comme adaptateur physique sur le bus.

Une carte HardNet au contraire, se distingue par son propre processeur qui prend en charge lui-même le traitement du protocole. Le pilote dans le système d'exploitation (par exemple WindowsNT) de ces processeurs de communication étend le protocole aux couches 6 et 7.

Si vous hésitez sur le choix d'un processeur de communication, vous devez aussi prendre en compte la charge de l'ordinateur. Si votre ordinateur est déjà très sollicité par les applications (par exemple WinCC), une carte HardNet est à conseiller.

Mots-clefs:
Prérequis système, conditions minimales, performance


 ID contribution:27089503   Date:2013-02-04 
Cette contribution...m´a aidéne m´a pas aidé                                 






























related links
Quels sont les modules qui peuven ...
A quelles conditions préalables ...
SIMATIC S7-300 Liste des opérati ...
Qu'est-ce que le mode multicomput ...
Combien d’instances de communic ...