Description: Le comportement décrit ici est valable pour les CPs Industrial Ethernet suivants:
- 6GK7443-1EX40-0XE0 (CP443-1 Advanced)
- 6GK7443-1EX41-0XE0 (CP443-1 Advanced)
Les modules possèdent un C-PLUG (Configuration Plug). Des renseignements de configuration et le système de fichier y sont sauvegardés pour le stockage de fichiers HTML et de fichiers FTP. Lors d'un défaut du module, le C-PLUG peut être repris avec toutes les données qui y sont sauvegardés pour être reprises dans le module de rechange. Par le diagnostic NCM, vous pouvez lire des informations du C-PLUG qui sont utilisées (voir l'image 01 "Diagnostic NCM").
  Image 01
Dans le "C-PLUG Infotext" une version de Firmware est inscrite. C'est la version de Firmware avec lequel le C-PLUG a été précédemment initialisé.
Dans la fenêtre de diagnostic "Module", la version de Firmware affichée, est la version qui est réellement chargé dans le module diagnostiqué .
Dans les cas suivants, il est possible que dans le "C-PLUG Infotext" et dans la fenêtre de diagnostic "Module" des versions différentes soient affichées:
- Cas de pièce de rechange : Lors d'une panne d'un module, celui-ci est remplacé. Le C-PLUG du module défectueux est utilisé dans le nouveau module. Si dans le nouveau module une version plus récente de Firmware que celle dans le module défectueux est chargée il arrivera alors l'affichage de versions différentes.
- Mise à jour de Firmware : Si le Firmware d'un module est mis à jour, la nouvelle version de Firmware est affichée dans la fenêtre de diagnostic "Module". Dans le "C-PLUG Infotext" l'ancienne version de Firmware est encore affichée.
Dans les cas mentionnés ici, l'affichage de diverses versions de Firmware n'a aucun effet sur la fonctionnalité du module, c.-à-d. il n'y a aucune restriction fonctionnelle.
Affichage de versions de Firmware identiques : Vous pouvez égaliser les affichages des versions de Firmware en formatant la C-PLUG par le menu "Etat de fonctionnement" - > "Formater C-PLUG pour ce module" du diagnostic NCM .
Note: Les informations permanentes sauvegardées sont effacées par le formatage du C-PLUG et doivent être rechargés sur le module :
- les paramètres d'adresses sauvegardés comme l'adresse IP, les paramétrages du LAN (réseau local d'entreprise), etc.
- le système de fichier pour le stockage des fichiers HTML et des fichiers FTP
- les connexions CBA sauvegardées
C'est à prendre en considération lors du formatage.
|