Einleitung
Im folgenden FAQ ist beschrieben, was beim Umgang mit Lizenzen und Autorisierungen für WinCC flexible zu beachten ist. Dieser FAQ befasst sich mit Lizenzen für Panels, WinCC flexible ES und WinCC flexible RT.
Bitte folgen Sie den Anweisungen der pdf-Datei (Anlage1). Die folgenden Punkte werden im Dokument behandelt:
1 Allgemeine Informationen über Lizenzen
1.1 Lizenz, Certificate of License und License Key
1.2 Wozu benötigt man Lizenzen?
1.3 Verfügbare Lizenztypen
1.4 Lizenzen für Optionen und Dienste von WinCC flexible ES/RT
2 Wie lassen sich Lizenzen übertragen?
2.1 Welche Software wird benötigt?
2.2 Wie können License Keys übertragen werden?
2.3 License Keys via Automation License Manager auf ein Bediengerät übertragen
2.4 License Keys via Automation License Manager vom Bediengerät entfernen
3 Sicherung der License Keys
3.1 Welche Software wird benötigt?
3.2 Wann müssen License Keys gesichert werden?
3.3 Backup und Restore
4 Upgrade von Lizenzen
4.1 Was ist ein Lizenz- Upgrade und welche Arten gibt es?
4.2 Voraussetzungen für ein Upgrade
4.3 Durchführung eines Upgrade mit Hilfe des Automation License Managers
5 Besonderheiten bei WinAC MP
5.1 License Key passend zum WinAC Typ
5.2 License Key passend zur WinAC Version License Keys der WinAC MP Versionen
ist aufwärts kompatibel.
5.3 Sonstige Besonderheiten
6 Häufig gestellte Fragen
6.1 Wie kann ich meine defekte Lizenz reparieren?
6.2 Warum ist eine Lizenz nach einem Zeitzonenwechsel ungültig?
6.3 Warum werden meine License Keys nicht erkannt?
6.4 Wo ist nach einem Upgrade der „alte“ License Key zu finden?
6.5 Wie kann ich einen verloren gegangenen License Key wiederbekommen?
6.6 Warum sind meine Lizenzen vom Panel nicht in im Backup enthalten?
6.7 Kann eine Lizenz von WinCC flexible 2008 auch für WinCC flexible 2007
verwendet werden?
6.8 Kann man durch den Austausch von Lizenzen die WinCC flexible Varianten wechseln?
(Gilt nicht für Micro und China Edition)
Anlage 1: WinCC_flexible_Lizenzen_de.pdf ( 744 KB )
Die Anlage 2 enthält eine Auflistung von Lizenzen, die für die verschiedenen Optionen und Dienste in der WinCC flexible Runtime (RT) und in dem WinCC flexible Engineering System (ES) erforderlich sind.
Anlage 2: License_Key_List_d_V1_1.pdf ( 16 KB )
Suchbegriffe
Lizenz reparieren, Lizenz zerstört, Verbindung Installation Lizenz, Lizenz Upgrade, ALM, Automation License Manager, Lizenz defekt, Lizenz nicht erkannt
|