|
Tâche Il faut disposer d'une possibilité simple d'évaluation du diagnostic des modules de périphérie décentralisées en liaison avec SIMATIC S7. L'évaluation du diagnostic s'effectue tant pour les systèmes maître PROFIBUS DP que pour les systèmes PROFINET IO.
Solution Le pack de diagnostic PNIODiag a été réalisé pour simplifier l'évaluation du diagnostic des modules de périphérie décentralisée avec SIMATIC S7. L'évaluation du diagnostic s'effectue tant pour les systèmes maître PROFIBUS DP que pour les systèmes PROFINET IO. Le pack de diagnostic PNIODiag respecte les spécifications reconnues de PROFINET IO et supporte les fonctions Shared Device et I-Device.
Notes
- Le pack de diagnostic PNIODiag remplace le bloc fonctionnel F125 "DP_DIA" et les imageries associées jusqu'alors fréquemment utilisées. Le FB125, y compris l'imagerie, n'est pas compatible avec le pack de diagnostic PNIODiag tant au niveau des interfaces que des fonctions. L'abandon du FB125 a eu lieu le 01.01.2008.
- Ne confondez pas le pack de diagnostic PNIODiag avec la fonction "signalisation d'erreurs système”. Il s'agit là de deux fonctions de diagnostic différentes. L'article suivant ID:17858394 contient des informations complémentaires traitant de la fonction "signalisation d'erreurs système” et du pack de diagnostic PNIODiag:
- Lors du passage d'une version antérieure à la version actuelle, vous devez échanger aussi bien les blocs S7 que l'imagerie. Une utilisation mélangée peut provoquer des erreurs !
Composants du pack de diagnostic PNIODiag Le pack de diagnostic PNIODiag est mis à disposition sous la forme d'un setup avec tous les composants nécessaires. Il comprend les éléments suivants :
- Le bloc fonctionnel FB126
- L'imagerie
- L'aide en ligne
La documentation explique la structure des données du diagnostic système, et du diagnostic des stations des deux blocs de données du pack de diagnostic PNIODiag. Ainsi vous pouvez exploiter et traiter les états du système et des stations remontés par le pack de diagnostic PNIO dans le programme utilisateur.
Bloc fonctionnel FB126
Vous trouverez des informations sur l'utilisation du FB126 en relation avec le type du module CPU utilisé. Le FB126 est disponible en deux variantes :
- Bloc S7 pour les CPUs ayant la capacité de mémoriser des blocs S7 > 16 kByte
- Bloc S7 pour les CPUs ayant la capacité de mémoriser des blocs S7 <= 16 kByte
Visualisation
L'utilisation et l'évaluation du diagnostic se déroule entièrement via l'imagerie. Le pack de diagnostic PNIODiag actuel contient une imagerie pour WinCC flexible 2008 SP1. L'imagerie pour WinCC flexible 2008 SP1 prend en charge les langues allemande et anglaise.
De plus, différentes imageries sont mises à disposition pour WinCC V7.0. La différenciation se fait par le nombre de systèmes de périphérie à surveiller (1 – 4). Une extension avec plus de systèmes de périphérie est possible.
La procédure est à récupérer au niveau de l'aide.
Aide en ligne
Une aide en ligne adaptée au FB126 et à l'imagerie a été réalisée. Elle est disponible en allemand ou en anglais. L'affichage de l'aide en ligne est réalisée en allemand ou en anglais suivant la langue définie pour STEP 7.
Le FB126 propose les fonctions suivantes:
- Aperçu des états des systèmes de périphérie raccordés
- Aperçu des états des stations d'un système de périphérie
- Affichage du diagnostic pour répéteur de diagnostic
- Affichage détaillé de l'état d'une station
- Désactivation / Activation de stations.
- Déclenchement d'évènements de diagnostic d'une station
- Tampon d'évènements
Vous trouvez les descriptions détaillées des fonctions dans l'aide en ligne.
Téléchargements
| Contenu des téléchargements |
Téléchargement |
Pack de diagnostic PNIODiag V1.8.2
avec imagerie pour WinCC flexible et pour WinCC |
 |
Documentation
Evaluation du diagnostic système et du diagnostic des stations avec le pack de diagnostic PNIODiag |
 |
Information sécurité
Attention Les fonctions et les solutions de cet article se limitent essentiellement à la réalisation de la tâche d'automatisation. Veuillez en outre tenir compte du fait que, lors du maillage de votre installation avec d'autres partie de l'installation, du réseau usine ou d' Internet, il faut prendre des mesures de protection adaptées au contexte de la sécurité industrielle. Vous trouvez des informations complémentaires à ce sujet dans l'article ID 50203404.
|