afficher la liste des articles
WinCC flexible ES -- Création d'un projet HMI -- Synchronisation de la date et de l'heure
Quels sont les réglages à faire dans Windows 7 pour que WinCC flexible Runtime/WinCC Runtime Advanced V11 puisse être capable de modifier l'heure du PC ?
Comment calculer l'heure locale ( heure d'été/hiver ) dans une CPU S7-300/400 et l'utiliser comme heure système sur un pupitre ?
Comment synchroniser la date et l'heure entre un Panel SIMATIC HMI et une commande SIMOTION ?
Comment synchroniser la date / l'heure d'un pupitre TP170A / TP170micro / TP177micro développé avec WinCC Flexible et d'une CPU S7-200 ?
Comment synchroniser la date / l'heure d'un pupitre TP170A / TP170micro / TP177micro développé avec WinCC Flexible et d'une CPU S7-300 / S7-400 ?
Comment peut-on synchroniser la date et l'heure entre un pupitre opérateur et un automate S7-300/400 dans WinCC flexible?
Comment synchroniser l'horloge d'un pupitre basé sur Windows avec une CPU S7-200 avec WinCC flexible ?
Comment réaliser une commutation heure d'été/hiver avec WinCC flexible ? (Update en version V1.1)
Comment peut-on changer le format de la date dans WinCC flexible?
Touch Panel / Operator Panel -- Création de la configuration HMI -- Configurer e editer date et heure
Comment réaliser une commutation heure d'été/hiver avec WinCC flexible ? (Update en version V1.1)
Comment synchroniser l'horloge d'un pupitre basé sur Windows avec une CPU S7-200 avec WinCC flexible ?
Comment synchroniser l'horloge d'un pupitre basé sur Windows avec une CPU S7-200 avec ProTool ?
Comment synchroniser la date / l'heure d'un pupitre TP170A / TP170micro / TP177micro développé avec WinCC Flexible et d'une CPU S7-200 ?
Comment synchroniser la date / l'heure d'un pupitre TP170A / TP170micro / TP177micro développé avec WinCC Flexible et d'une CPU S7-300 / S7-400 ?
Comment synchroniser la date et l'heure d'un pupitre basé sur Windows avec un S7-300 ou S7-400 avec ProTool ?
Comment peut-on synchroniser la date et l'heure entre un pupitre opérateur et un automate S7-300/400 dans WinCC flexible?
Comment peut-on changer le format de la date dans WinCC flexible?
Multi Panel -- Création de la configuration HMI -- Configuration des paramètres de sécurité
Comment réaliser une commutation heure d'été/hiver avec WinCC flexible ? (Update en version V1.1)
Solution en cas d'oubli du mot de passe du super utilisateur
Pourquoi est-ce que je ne peux plus me connecter au pupitre opérateur ( ou à WinCC flexible Runtime ) ?
Mobile Panels -- Création de la configuration HMI -- Configurer e editer date et heure
Comment réaliser une commutation heure d'été/hiver avec WinCC flexible ? (Update en version V1.1)
Comment synchroniser l'horloge d'un pupitre basé sur Windows avec une CPU S7-200 avec WinCC flexible ?
Comment synchroniser l'horloge d'un pupitre basé sur Windows avec une CPU S7-200 avec ProTool ?
Comment synchroniser la date et l'heure d'un pupitre basé sur Windows avec un S7-300 ou S7-400 avec ProTool ?
Comment peut-on synchroniser la date et l'heure entre un pupitre opérateur et un automate S7-300/400 dans WinCC flexible?
Comment peut-on changer le format de la date dans WinCC flexible?
Basic Panels -- Créer configuration HMI -- Configurer e editer date et heure
Comment réaliser une commutation heure d'été/hiver avec WinCC flexible ? (Update en version V1.1)
Comment réaliser une commutation heure d'été/hiver avec WinCC flexible ? (Update en version V1.1)
Nº de référence:

Note :
Utilisez la dernière version du projet "Summer_Winter_Time_V1_1.zip".
Avec la version précédente, dans certaines circonstances, il était possible qu'une erreur de conversion de l'horodatage survienne. Si vous utilisez la version précédente, veuillez remplacer le FB80 et son bloc de données d'instance dans le projet STEP 7.

Instructions :
Dans l'exemple suivant, vous pouvez exécuter un préréglage précis pour la commutation de l'heure d'été/hiver sur le pupitre opérateur.

L'heure de la CPU servira d'horloge maître. Celle-ci peut être réglée sur une image HMI.
En fonction de la date préréglée pour la commutation de l'heure d'été/hiver sur le pupitre opérateur, l'heure de la CPU est modifiée de  +/-1 heure. La synchronisation de l'heure avec le le pupitre opérateur se fera ensuite par le pointeur de zone "Date / heure sur l'automate". Il sera ainsi assuré que l'heure de la CPU est transmise de façon "synchrone" au pupitre opérateur et que vous ne devrez entreprendre aucun réaménagement manuel de l'heure sur le pupitre opérateur.
 

Nr.

Description du programme

1

Projet STEP 7 :
Utilisez le projet exemple ou copiez les blocs FB80, DB80, SFC0 ainsi que le SFC1 dans votre projet STEP 7.
Ensuite appelez le FB80, DB80 dans l'OB1. 

2

Projet WinCC flexible :
Utilisez le projet WinCC flexible qui est intégré dans le projet STEP 7 ou copiez l'image "DateTime" dans votre configuration WinCC flexible.
Mettez aussi dans votre projet  le pointeur de zone "Date / heure sur l'automate" (DB80 DBW 22). Choisissez le cycle de 10 secondes.

Note :
La période d'acquisition définit la périodicité avec laquelle l'horloge HMI sera synchronisée avec l'automate.

3

Informations de configuration sur l'image "DateTime":

Dans l'image "DateTime" se trouvent différents objets (champs d'E/S) .
Ces objets sont affectés dans différentes niveaux .
Ainsi il est possible d'afficher ou de masquer séparément les champs dans la vue de configuration.

A côté du point "1" par exemple deux objets sont superposés.
En masquant séparément les niveaux  (par exemple 9 ou 10), les champs se trouvant 
dans la plage "1" peuvent par exemple être mieux positionnés ou traités.

4

Manipulation de la configuration:

Point 1 :
Affichage de l'horloge actuelle de l'HMI.

Point 2 :
Affichage de l'horloge actuelle de l'automate

Point 3 :
Par les champs d'E/S, vous avez la possibilité de changer  l'heure automate sur le pupitre opérateur.
Par le bouton de commande "Régler l'horloge CPU" l'heure préréglée sera transmise à l'automate.

Point 4 : Affichage graphique et textuel si l'heure d'été ou l'heure d'hiver est active.

Réglage/présélection de l'heure d'été / hiver :
Dans les Etats de l'Europe centrale, l'heure d'été est valable du dernier dimanche de mars  jusqu'au dernier dimanche d'octobre chaque fois 2 heures du temps de l'Europe centrale.

Réglage de l'heure d'été:
Point 5/6 :
Vous pouvez indiquer ici par ex. "dernier". "dimanche" comme alternative vous pouvez aussi indiquer chaque autre date  (par ex. "1." "Lundi" etc...).
Si vous souhaitez indiquer une date fixe, sélectionnez par le
Point 6 ">Jour<". Sous le point 5 vous pouvez ensuite indiquer le jour de la semaine.

Point 7:
Présélection du mois.

Point 8:
Présélection de l'heure à partir de laquelle l'heure d'été commence.

Réglage de l'heure d'hiver :
Point 9: Dans cette zone vous indiquez le commencement de l'heure d'hiver.
               La procédure est la même que pour le réglage de l'heure d'été.

Remarques importantes:

  • Vous ne pouvez utiliser le projet exemple joint en liaison avec une "Fonction Audit " (Projet régulé) qu'avec certaines restrictions. Dans le fichier d’Audit-Trail il ne figurera dans la colonne "DeltaToUTC" aucun décalage d’heure.
  • L’automate doit être paramétré comme Horloge maitre pour pouvoir effectuer cette définition de l’heure. Si l’automate fonctionne avec le réglage horodateur esclave, alors l'horodateur maitre doit gérer lui-même le changement heure d'été / heure d'hiver.
  • Vous pouvez aussi utiliser le bloc FC60 (pour les CPU’s sans état d’horloge) ou le FB61 (pour les CPU’s avec état d’horloge) depuis la bibliothèque "Standard Library" (dossier "Miscellaneous Blocks" > "Blocks"), pour réaliser le changement heure d'été / heure d'hiver au sein de la CPU sans intervention d’un opérateur. Vous trouverez les informations sur le sujet dans l’aide en ligne des blocs.
  • L’utilisation simultanée de cet exemple et d’une application WinCC n’est pas autorisée. Dans WinCC, un changement de l’heure via l’automate n’est pas autorisé. WinCC utilise toujours l’heure UTC.   

Téléchargement :
Le téléchargement ci-joint contient une archive d’un projet STEP 7 et WinCC flexible contenant les fonctions décrites plus haut.

Annexe 1: Summer_Winter_Time_V1_1.zip ( 3584 KB )

 ID contribution:26961516   Date:2010-06-16