visualizza l'elenco degli articoli
STEP 7-Micro/WIN -- Progettazione e programmazione della comunicazione -- Utilizzo di interfacce base
Come si crea una connessione TeleService con un S7-200 con l’uso di MD720-3 tramite STEP7-Micro/WIN sulla base del MAS 21?
Come si può "ascoltare" una comunicazione Freeport tra un S7-200 ed un apparecchio seriale?
Come si devono impostare in STEP 7 Micro/WIN i parametri riferiti alla rete per il funzionamento multimaster?
Quali possibilità ci sono di utilizzare in un S7-200 i dati di posizione opp. dell'ora di un ricevitore GPS?
Come devono essere impostati gli interruttori DIP sul cavo PC/PPI per una comunicazione con S7-200?
Perché, non appena viene installato WinCC flexible 2005, in "Imposta interfaccia PG/PC" con "PC/PPI Cable (PPI)" selezionato sulla scheda di registro "Collegamento locale" sparisce la possibilità di scelta "USB" nel List-Box?
Come si può "ascoltare" una comunicazione Freeport tra un S7-200 ed un apparecchio seriale?
Numero di ordinazione:

Avvertenze di configurazione
In questo articolo viene descritto come si può, con mezzi semplici, "ascoltare" una comunicazione ASCII (comunicazione Freeport) tra l'S7-200 ed un apparecchio seriale (p. es. modem).
In concreto si tratta di un adapter al quale viene collegato un ulteriore cavo PPI.

Funzionamento
Poiché l'interfaccia ha una fisica RS485, questa interfaccia supporta il bus. Anche se l'interfaccia viene fatta funzionare nella comunicazione liberamente programmabile. Dell'interfaccia viene dapprima vista la fisica RS232, se si utilizza il cavo RS232/PPI ("come convertitore di livello").
Questa proprietà per "ascoltare" può essere resa utilizzabile con un adapter.

Viene utilizzata la fisica di bus dell'interfaccia RS485 e all'interfaccia viene collegato un ulteriore cavo RS232/PPI.


Figura 01

Sul PC si devono "ascoltare" i dati dell'interfaccia seriale. Per questo si può usare anche p. es. un Hyperterminal.
Qui è vantaggioso che la suddivisione per il cavo PPI addizionale avvenga "lato RS485". Con RS485 trasmissione e ricezione si trovano sulle due linee dati. Per cui sul cavo PPI addizionale sul "lato RS 232" si possono vedere anche le due direzioni dei dati. Ma ci sono anche svantaggi. Non è possibile distinguere automaticamente che cosa viene trasmesso e che cosa viene ricevuto. Se il protocollo è noto, allora si può distinguere.

Nel seguito vengono chiariti diversi modi di procedere.

Variante A/B (necessità di saldatore opp. parti speciali)

Struttura A

Figura 02

Struttura B

Figura 03

Parte

Variante A

Variante B

Cavo

Cavo a 9 poli

Cavo a banda a 9 poli

Spina

1x con pin di saldatura

1x da pressare sul cavo a banda

Presa

2x con pin di saldatura

2x da pressare sul cavo a banda

Cavo PPI

1x cavo RS232/PPI

1x cavo RS232/PPI

Tabella 01

Variante C (Utilizzo di hardware standard)

Struttura C

Figura 04

Parte

Variante C

Cavo Profibus

ca. 1m di cavo Profibus standard

Spina Profibus

2x con presa PG (!)

CPU

1x (oltre all'alimentazione in tensione per il 2. cavo PPI)

Cavo PPI

1x cavo RS232/PPI

Tabella 02

Con la variante C occorre impostare su "muto" l'ulteriore CPU (solo come alimentazione in tensione per il secondo cavo) sulla interfaccia. Deve essere escluso che esso reagisca al traffico dati in corso! Questo può essere ottenuto molto facilmente con la comunicazione dell'interfaccia in Freeport.

Impiego dello Hyperterminal
Nell'articolo con ID 30839030 nella sezione "3. Freeport" si trova un esempio per l'impiego, per la ricezione di dati, del programma di comunicazione "HyperTerminal".

Ricerca
Data logger, trace, tracing

 Articolo con ID:26726155   Data:2010-05-24 
Questo articoloè stato utilenon è stato utile                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Vai all'articolo
Stampa
Creazione PDF 
Invia l'articolo
QuickLinks
Strumento di compatibilità 
Aiuto
Aiuto on-line
Guided Tour