Mostrar lista de artículos
STEP 7-Micro/WIN -- Configuración y programación de la comunicación -- Utilización de las interfases básicas
¿Cómo se crea un enlace Teleservice con un S7-200 que tiene conectado un MD720-3, a través del STEP7-Micro/WIN y en base al MAS 21?
¿Cómo se puede seguir la comunicación Freeport entre un S7-200 y un equipo serie?
¿Cómo hay que ajustar en el STEP 7 Micro/WIN los parámetros de red para el servicio Multimaestro?
¿Cómo se tienen que configurar los interruptores DIL de un cable PC/PPI, para realizar la comunicacion con un S7-200?
¿Por qué desaparece la opción "USB" en el registro "Interfase local" (opción "PC/PPI Cable (PPI)" en "Ajustar interfase PG/PC"), cuando se tiene instalado el WinCC flexible 2005?
¿Cómo se puede seguir la comunicación Freeport entre un S7-200 y un equipo serie?
Referencia:

Indicaciones de configuración:
En este artículo, se describe cómo se pueden leer datos entre un S7-200 y un equipo serie (por ejemplo, un módem) mediante una sencilla comunicación ASCII (comunicación Freeport).
Básicamente, se trata de un adaptador al que se le conecta adicionalmente un cable PPI adicional.

Función:
Debido a que la interfase tiene un configuración física RS-485, se trata de una interfase con capacidad de bus. Incluso si dicha interfase se utiliza en una comunicación libremente programable. La interfase sólo se puede transformar a RS-232, si se utiliza un cable RS232/PPI ("como conversor de señal"). Esta propiedad puede ser útil para realizar la lectura con un adaptador.

Se utiliza la física de bus de la interfase RS-485 y se le conecta un cable RS232/PPI adicional a dicha interfase.


Figura 01

Se deben leer los datos de la interfase serie en el PC. Para ello, se puede utilizar por ejemplo el programa "Hyperterminal".
Puede ser una ventaja que la distribución para el cable PPI adicional se realice en la "parte RS-485". En RS-485. el envío y la recepción se puede realizar en ambos cables de datos. Para ello, en la "parte RS-232" del cable PPI adicional se tienen que ver ambas direcciones del cable. Pero también hay desventajas. No se puede diferenciar automáticamente qué se envía y qué se recibe. Si se conoce el protocolo, sí se puede diferenciar.

A continuación, se describen varios procedimientos.

Variante A/B (se necesita soldar o partes especiales)

Montaje A:


Figura 02

Montaje B:


Figura 03

 
Partes Variante A Variante B
Cable Cable de 9 pines Cable plano de 9 pines
Conector 1x con contactos para soldar 1x para presionar sobre el cable plano
Conector hembra 2x con contactos para soldar 2x para presionar sobre el cable plano
Cable PPI 1x cable RS232/PPI 1x cable RS232/PPI

Tabla 01

Variante C (utilización de hardware estándar)

Montaje C:


Figura 04

 
Partes Variante C
Cable de PROFIBUS Aproximadamente 1 metro de cable PROFIBUS
Conector de PROFIBUS 2x con conector hembra de PG (!)
CPU 1x (adicionalmente como alimentación de tensión para el 2º cable PPI)
Cable PPI 1x cable RS232/PPI

Tabla 02

En la variante C, la CPU adicional se debe conectar a la interfase "stumm" (sólo como alimentación de tensión para el segundo cable). Se tiene que conectar de forma que reaccione al tráfico de datos existente. Esto se puede conseguir fácilmente conmutando la interfase a "Freeport".

Utilización del "Hyperterminal":
En la página del Customer Support con número ID 30839030, dentro del punto 3 "Freeport", se dispone de un ejemplo para utilizar el programa de comunicación "HyperTerminal"
de Windows para recibir datos.

Conceptos de búsqueda:
Data Logger, trazas, Tracing

 Nr. de identificación (ID):26726155   Fecha:2009-10-09