|
La dernière version du Pack logiciel SIMATIC MX Wedge version V1.1.0 est maintenant disponible à la vente.
Le logiciel SIMATIC MX Wedge fournit un moyen de relier des données périodiques d'un SIMATIC HawkEye 5xT dans des applications sur base PC.
Les améliorations de cette nouvelle version résident dans l'extension du dispositif de mot de passe. Après activation du mot de passe, celui-ci est désormais nécessaire pour effectuer tout changement sur les données de configuration ( envoi de données, modification du format des données ainsi que des paramètres de communication, gestion du mot de passe ), ainsi que pour la commande de sortie du logiciel.
Un bug de la version V1.0.1 a été corrigé dans cette nouvelle version. Ce bug se produisait lors de l'utilisation de MXWedge avec un lecteur rapide tel que le HE1500. Le lecteur pouvait continuer d'envoyer des données alors que que le MXWedge essayait de s'arrêter. Ce comportement aboutissait auparavant à un défaut, le problème est maintenant résolu.
De plus ample informations sont disponibles sur l'A&D Mall at Hand-held reading systems.
Le Pack logiciel SIMATIC MX Wedge V1.1.0 remplace la précédente version, V1.0.0, qui était disponible sous la référence : 6GF3020-0AC50-0WD0.
|