Istruzioni La funzione "Crea/aggiorna le icone dei blocchi " della Gerarchia tecnologica (TH) ha il compito di inserire automaticamente le icone dei blocchi dei punti di misura opp. blocchi progettati nella TH nelle corrispondenti pagine di impianto. Le icone dei blocchi devono poi solo essere spostate nella posizione desiderata all'interno della pagina di impianto.
Requisiti per la creazione/aggiornamento delle icone di blocco
- La funzione "Crea/aggiorna icone di blocco" è disponibile da PCS 7 V5.1.
- Le pagine di processo nelle quali vengono create o aggiornate le icone dei blocchi, devono essere create nella Gerarchia tecnologica (TH).
- Nella Gerarchia tecnologica (TH) deve essere selezionata la proprietà immagine "Deriva le icone di blocco dalla gerarchia tecnica".
La funzione "Crea/aggiorna le icone di blocco" può essere eseguita in due modi diversi.
- Comando di menù "Crea/aggiorna le icone dei blocchi"
Nella "Vista tecnologica" del SIMATIC Manager per la creazione delle icone dei blocchi è disponibile il comando di menù "Strumenti > Gerarchia tecnologica > Crea/aggiorna le icone dei blocchi...".
- Compilazione OS
Da PCS 7 V6.0 la funzione "Crea/aggiorna le icone di blocco" viene eseguita opzionalmente nella compilazione OS.
Da PCS 7 V7.0 la funzione "Crea/aggiorna le icone dei blocchi" viene sempre eseguita con la Compilazione OS. Questo significa che le icone dei blocchi vengono sempre create o aggiornate se vengono riconosciute modifiche rilevanti.
Informazioni sulla funzionalità "Crea le icone dei blocchi" si trovano:
- nella Guida in linea PCS 7 sotto "Progettazione - Engineering System > Concetti di base dell'engineering > Tipizzazione, riutilizzabilità e modificabilità centrale dei dati di engineering > Impiego di tipi di blocco, di faceplate e di icone dei blocchi"
- nella Guida in linea PCS 7 sotto "Progettazione - Engineering System > Esecuzione della progettazione PCS 7 > Creazione della libreria dei dati centrali > Adattamento dei blocchi > Impiego di faceplate ed icone dei blocchi per le pagine OS"
- nella Guida in linea PCS 7 sotto "Progettazione - Operator Station > Progettazione dei dati OS nel SIMATIC Manager > Ulteriori lavori per la progettazione OS > Funzionamento e creazione delle icone dei blocchi"
- nella Guida in linea PCS 7 sotto "Progettazione - Operator Station > Progettazione dei dati OS nel SIMATIC Manager > Ulteriori lavori per la progettazione OS > Creazione delle icone dei blocchi"
- nella Guida in linea PCS 7 sotto "Manuale di progettazione - Operator Station > Creazione delle pagine di processo - continua > Funzionamento ed impiego di icone dei blocchi e faceplate"
- nel manuale "PCS 7 - Guida alla programmazione Blocchi"
Questa documentazione è disponibile tramite il menù di start di una ES "Start > SIMATIC > Documentazione > Deutsch"
Questo articolo fornisce ulteriori avvertenze sulla funzione "Crea/aggiorna le icone dei blocchi", in particolare per l'impiego delle pagine template "@@PCS7Typicals.pdl" opp. "@PCS7Typicals*.pdl".
Nell'esecuzione della funzione "Crea/aggiorna le icone dei blocchi" il sistema ricerca le pagine template per le icone dei blocchi, allo scopo di inserire opp. aggiornare in una pagina di impianto l'icona adatta per una istanza di blocco. La pagina template standard per le icone dei blocchi è la pagina "@@PCS7Typicals.pdl". Questa pagina template viene creata durante l'installazione di PCS 7 nel sistema e copiata nel percorso di progetto al richiamo dell'editor di progetto OS. Essa contiene le icone dei blocchi per i faceplate forniti con PCS 7. La pagina template standard "@@PCS7Typicals.pdl" non dovrebbe essere modificata, poiché essa viene sovrascritta nell'impiego dell'editor di progetto OS.
Avvertenze
Tenere conto che il modo di funzionamento della funzione "Crea/aggiorna icone di blocco" è diversa in determinate versioni di PCS 7.
- Da PCS 7 V5.1 è disponibile la funzione "Crea/aggiorna icone di blocco". Le icone dei blocchi vengono qui rese disponibili nella pagina modello "@@PCS7Typicals.pdl". Se le icone dei blocchi devono essere adattate o create ex novo, allora la pagina modello standard "@@PCS7Typicals.pdl" dovrebbe essere copiata sotto il nome "@PCS7Typicals.pdl". Nella pagina "@PCS7Typicals.pdl" si può poi provvedere alle modifiche opp. ampliamenti. Non appena la pagina "@PCS7Typicals.pdl" è presente, la pagina modello standard "@@PCS7Typicals.pdl" non viene più analizzata. Per questo motivo la pagina modello "@PCS7Typicals.pdl" deve contenere tutte le icone di blocco utilizzate nel progetto, anche quelle che non sono state modificate.
- Da PCS 7 V6.0 nel CFC si possono definire, per l'inserimento nella pagina di processo, le diverse icone di blocco necessarie per la funzione "Crea/aggiorna icone di blocco" per le diverse istanze di un blocco sottoposto a servizio e supervisione. Ad esempio nel CFC si può definire se nella pagina di processo una valvola viene utilizzata in orizzontale o in verticale. Con riferimento ai template "@@PCS7Typicals.pdl" e "@PCS7Typicals.pdl" non c'è però alcuna differenza rispetto alla versione PCS 7 V5.1. Prima di PCS 7 V6.0 venivano progettate, direttamente dalla pagina di processo, icone di blocco diverse per le diverse istanze di un tipo di blocco. Informazioni sull'argomento si trovano nell'articolo 7779197.
- Da PCS 7 V6.1 vengono supportate fino a 10 template diversi per le icone di blocco. I nomi dei template specifici utente cominciano con la sequenza di caratteri "@PCS7Typicals". Non è rilevante la scrittura in maiuscolo/minuscolo. Le icone di blocco utilizzate nel progetto possono qui essere distribuite su template diversi. Nella tabella seguente viene tra l'altro descritta la sequenza di elaborazione se sono presenti più template.
Con "Crea/aggiorna le icone dei blocchi" le pagine template (opp. la pagina template) vengono cercate con riferimento alle icone dei blocchi utilizzate nella TH. Non appena in una pagina template viene trovata una icona adatta, essa viene inserita opp. aggiornata nella pagina di impianto. Se l'icona di blocco non è ancora presente nella pagina di impianto, essa viene inserita ex novo e automaticamente in un'area libera della pagina, cominciando dall'angolo sinistro in alto. Icone di blocchi già presenti nella pagina di impianto vengono aggiornate.
La tabella seguente descrive alcuni aspetti della funzionalità "Crea/aggiorna le icone dei blocchi".
|
N. |
Descrizione |
|
1 |
Creazione ex novo di una icona
Se l’icona non è presente nella pagina di impianto opp. è presente in un'altra versione, l'icona eventualmente presente nella pagina di impianto viene cancellata ed inserita nuovamente in un'altra posizione nella pagina (la successiva area libera della pagina cominciando dall'angolo sinistro in alto). |
|
2 |
Aggiornamento dell'icona di blocco
Se l’icona, nella versione progettata, è già presente nella pagina di impianto, essa viene aggiornata. Così l'icona di blocco presente nella pagina di impianto viene cancellata e l’icona della pagina template viene inserita nuovamente nella posizione originale nella pagina di impianto. In questo modo modifiche dell'icona di blocco nella pagina template vengono trasferite nella pagina di impianto. D'altra parte modifiche manuali all'icona di blocco nella pagina di impianto vengono sovrascritte dall'icona della pagina template.
Eccezione Le proprietà "Posizione X", "Posizione Y", "Processcontrolling_backup" e "HigherProcesscontrolling_backup" delle icone dei blocchi dopo l'aggiornamento hanno gli stessi valori di prima dell'aggiornamento! Questo significa:
- dopo la creazione automatica si possono spostare le icone dei blocchi nella posizione desiderata nella pagina e modificare le autorizzazioni operative "Processcontrolling_backup" e "HigherProcesscontrolling_backup", senza che queste modifiche vengano sovrascritte da un nuovo "Crea/aggiorna le icone dei blocchi".
- Modifiche delle proprietà "Processcontrolling_backup" e "HigherProcesscontrolling_backup" delle icone dei blocchi con "Crea/aggiorna le icone dei blocchi" nelle pagine template non vengono trasferite automaticamente alle icone dei blocchi che già sono inserite nelle pagine di impianto. In più le icone dei blocchi devono essere nuovamente inserite. Questo si può ottenere p. es. nella Vista oggetti di processo nel SIMATIC Manager modificando la proprietà "Icona di blocco" per i blocchi da adattare e poi richiamando la funzione "Crea/aggiorna le icone dei blocchi".
Attenzione
In questo modo viene modificata la posizione attuale delle icone dei blocchi nelle pagine di processo. I blocchi devono essere nuovamente piazzati nella posizione corretta all'interno della pagine di processo. |
|
3 |
Sequenza di elaborazione di più pagine template da PCS 7 V6.1
Se ci sono più pagine template, che contengono le stesse icone dei blocchi, la funzione "Crea/aggiorna le icone dei blocchi" utilizza le icone dei blocchi di quelle pagine template, in cui esse sono state trovate. Questo significa che per la sequenza della elaborazione delle pagine template è decisivo quali icone dei blocchi vengono utilizzate. Le pagine template vengono ordinate internamente secondo il nome del file ed elaborate in sequenza alfanumerica inversa.
- Caratteri speciali nel nome del file p. es. "_" hanno una particolare importanza per la sequenza di ordinamento.
- La pagina template standard "@@PCS7Typicals.pdl" è di norma l'ultima pagina nella sequenza di elaborazione.
- In totale vengono analizzate max. 10 pagine template. Se ci sono più di 10 pagine template, vengono utilizzate solo le prime 10 pagine, corrispondentemente alla sequenza di ordinamento sopra descritto. Questo può portare al fatto che la pagina template standard "@@PCS7Typicals.pdl" opp. altre pagine template non vengano analizzate e quindi sorgano degli errori.
- La sequenza di elaborazione attualmente attiva delle pagine template per la funzione "Crea/aggiorna le icone dei blocchi" si trova nel file "@@PCS7Typicals.csv" nel percorso di progetto del progetto WinCC del corrispondente OS. Questo file viene creato al richiamo della funzione "Crea/aggiorna le icone dei blocchi".
  Figura 01
- Non si dovrebbero creare le stesse icone dei blocchi in più pagine template specifiche utente, per evitare errori nella creazione di "false" icone dei blocchi in conseguenza della sequenza di elaborazione.
- Pagine template specifiche utente dovrebbero contenere solo le icone dei blocchi, che non sono contenute opp. non sono modificate nella pagina template standard "@@PCS7Typicals.pdl". In questo modo risulta chiaro quali icone dei blocchi sono state modificate opp. sono state utilizzate ulteriormente rispetto allo standard.
|
|
4 |
Elaborazione solo in caso di modifica
La funzione "Crea/aggiorna le icone dei blocchi" viene poi eseguita se il sistema riconosce almeno una delle seguenti modifiche di progettazione.
- Nel CFC sono state eseguite modifiche rilevanti per l'OS, p. es. nel campo di input "Crea le icone dei blocchi" viene indicata un'altra icona.
- Una pagina di impianto progettata nella TH opp. il relativo time stamp è stata modificata.
- Una delle pagine template "@PCS7Typicals*.pdl" opp. il relativo time stamp è cambiata. Se esistono più di 10 pagine template, deve esserci una modifica in una delle 10 pagine template rilevanti.
Qui non è rilevante se la funzione "Crea/aggiorna le icone dei blocchi" è stata richiamata dal contesto "Compilazione OS" (Compilazione totale opp. compilazione delle modifiche) opp. dal comando di menù TH "Crea/aggiorna le icone dei blocchi". |
|
5 |
File di log
Errori con "Crea/aggiorna le icone dei blocchi" vengono registrati nel file di log "THPOFile.log". Questo file si trova nella directory di progettazione WinCC. È possibile aprire questo file di log anche nella Vista tecnologica nel SIMATIC Manager con il comando di menù "Strumenti > Gerarchia tecnologica > Visualizza il report delle icone dei blocchi".
  Figura 02
Attenzione!
- Se la funzione "Crea/aggiorna le icone dei blocchi" viene richiamata dal contesto "Compilazione OS", allora possibili errori in "Crea/aggiorna le icone dei blocchi" non possono essere visualizzati immediatamente dopo la compilazione. Può capitare il caso che compaia la segnalazione "Compilazione OS (203:300) - La compilazione si è conclusa senza errori ed avvertimenti" nonostante siano comparsi errori nella "Crea/aggiorna le icone dei blocchi".
  Figura 03
Si raccomanda di cercare voci di errore nel file di log "THPOFile.log".
- Se con "Crea/aggiorna le icone dei blocchi" compare un errore e la funzione "Crea/aggiorna le icone dei blocchi" viene richiamata nuovamente senza eseguire modifiche (vedi la riga 4 "Elaborazione solo in caso di modifica"), non viene scritta alcuna voce di errore nel file di log - nonostante sia possibile che le icone dei blocchi non siano state create completamente.
|
La seguente tabella elenca ulteriori articoli sull'argomento "Crea/aggiorna icone di blocco".
|
Descrizione |
Articolo |
|
Come per un blocco (FB) sottoposto servizio e supervisione creato in proprio si può creare la corrispondente icona di blocco? |
18977514 |
|
Come si possono creare proprie icone di blocco che vengano inserite automaticamente nelle pagine di processo?
Questo articolo descrive dettagliatamente sulla base di un esempio concreto, come si può modificare una icona di blocco (motore) esistente o creare una nuova variante di una icona di blocco (mescolatore, pompa) ed inserirla nelle pagine. Qui si entra dettagliatamente nella elaborazione dell'icona di blocco (adattamento dell'oggetto utente). |
16514590 |
|
Come si progettano da PCS 7 V6.0 icone di blocco diverse per un blocco tecnologico? |
16519629 |
|
Generazione di icone di WinCC da uno schema CFC a partire da PCS 7 V5.1
Questo articolo contiene una guida per l'utilizzo delle diverse icone di blocco prima di PCS 7 V6.0. |
7779197 |
|
Come si può, a partire da PCS 7 V6.0 SP1, creare l'icona di blocco per un tipo di SFC? |
17815848 |
|
Come si può inserire in un faceplate standard opp. in un oggetto utente (UDO) un ulteriore livello di autorizzazione? |
21571145 |
|