|
Istruzioni
Per garantire la progettazione di un Panel RMOS, senza dover accedere ai dati sorgente da ProTool, ProSave offre la possibilità di eseguire un backup/restore. Nel seguito è descritto come si deve procedere.
Avvertenza
OP3 e C7-621 non supportano questa funzione.
Non è possibile caricare ed elaborare un file di backup in ProTool. Il file può essere solo caricato su un altro Panel (opp. sullo stesso) tramite un restore con ProSave.
|
N. |
Modo di procedere |
|
1 |
Preparazione per backup/restore
- Per il backup/restore serve un cavo seriale con il N. di ordinazione 6XV1440-2KH32. Questo può anche essere realizzato in proprio - vedi l’articolo con ID: 21923977.
- Se non si dispone di ProTool opp. WinCC flexible, è possibile anche scaricare gratuitamente ProSave - vedi l’articolo con ID: 10347815. ProSave consente un backup del progetto attuale direttamente dall'OP. Il backup può essere poi nuovamente caricato sull'OP originale o un apparecchio uguale.
- Collegare il PC con il Panel ed attivare la modalità di trasferimento. Se questa non è progettato, il Panel può essere portato in questo tipo di funzionamento anche tramite Rete OFF/ON. Per ottenere questo, con Rete ON occorre tenere premuti i tasti ESC e freccia verso l'alto.
Il Panel si trova ora nella modalità di trasferimento. Sullo schermo questo è riconoscibile dalla emissione "Transfer Mode" opp. "Ready for Transfer".
Avvertenza
Come si porta un TP27 opp. TP37 nella modalità di trasferimento è descritto nell’articolo con ID: 186754. |
|
2 |
Backup
- Aprire ProSave e scegliere per prima cosa il Panel nel menù "Generale".
- Scegliere l'interfaccia con la quale il PC è collegato al Panel, p. es. COM1 ed impostare il baudrate sul valore 38400.
- Passare nel menù "Backup", scegliere il percorso e digitare un nome di file, p. es. C:\panel.psr. Si può anche assegnare il tipo di backup che deve essere eseguito.
Avvertenza L'estensione del file .psr è necessaria, poiché per un restore è possibile caricare solo questo tipo di file.
- Quando tutto è impostato, l'operazione di backup può essere avviata con "Start Backup": l'operazione può durare 5-10 minuti.
Avvertenza
Interruzioni della connessione possono essere causate da altri software, p. es. antivirus opp. power managment; che accedono anch'essi all'interfaccia COM. Prima di un nuovo start assicurarsi che questi software siano stati chiusi.
- Dopo che l'operazione di backup si è concluso positivamente, si ottiene una corrispondente notifica. I file generato può essere ora caricato in un apparecchio dello stesso tipo opp., se necessario, nuovamente sull'apparecchio originale.
|
|
3 |
Restore
- Per prima cosa portare il Panel nella modalità di trasferimento, come descritto nel punto 1 e creare la connessione con il PC.
- In ProSave passare nel menù "Restore" e aprire il file .psr. Questo può essere ora trasferito sul Panel cominciando l'operazione di caricamento con "Start Restore".
- Dopo che il trasferimento dei dati sul Panel è terminato con successo, dopo l'avviamento questo può essere integrato nel proprio impianto.
Avvertenza
Il Panel ha esattamente gli stessi parametri di connessione del Panel dal quale proviene il backup. Assicurarsi che i due sistemi non si trovino nello stesso sistema, per evitare problemi di connessione. |
Ricerca
Panel, TD17, OP7, OP17, OP27, OP37, TP27, TP27-10, TP37, C7, C7-633, C7-634
|