Instructions: Dans la plupart du temps il est nécessaire de pouvoir réaliser une sauvegarde de programme en tant qu'utilisateur qui ne dispose pas du code source . Cette procédure décrite ci après décrit étape par étape sur la manière d'effectuer une sauvegarde/Restauration de programme sur un Pupitre sur base RMOS .
Note:
Les OP3 et C7-621 ne disposent pas de fonctionnalité de Sauvegarde ni de Restauration.
Il n'est PAS possible d'utiliser les données d'une sauvegarde dans le logiciel ProTool car un fichier de sauvegarde n'est pas éditable . Il est utilisable uniquement pour des besoin de restauration de configuration vers un autre pupitre identique .
| No. |
Procédure |
| 1 |
Préparation pour une Sauvegarde/Restauration
- Pour cela vous devez disposer du câble suivant 6XV1440-2KH32 ou de vous le confectionner par vos soins selon le schéma disponible sur la contribution Nr : 21923977.
- Veuillez télécharger (si pas déjà installé) et installer sur votre PC , l'outil suivant qui se nomme Prosave . Prosave permet à l'utilisateur de réaliser des copies de sauvegarde de programme d'OP dans le but de pouvoir rechargement cette sauvegarde vers un autre pupitre IDENTIQUE (au sens numéro de référence). Vous trouverez sur le lien suivant le logiciel Prosave : 10347815.
- Une fois que le câble de configuration est vérifié et le logiciel Prosave installé sur le PC, l'utilisateur est prêt pour mettre le pupitre en mode transfert. Veuillez couper l'alimentation du pupitre et appuyer simultanément sur les touches ESC et UP .Tout en maintenant ces touches enfoncées , remettez sous-tension et attendez trois secondes avant de relâcher ces deux touches .
Ceci a pour effet de mettre le pupitre en mode Transfert. L'écran du HMI doit alors vous afficher ceci “ready for transfer” ou qu'il est en “trans mode”.
Note:
Pour mettre le TP27 ou TP37 en mode Transfert , veuillez appuyer sur le bouton Transfert Série qui se au démarrage des pupitres Touch Panels . |
| 2 |
Sauvegarde :
- Ensuite, ouvrer le programme Prosave que vous avez installé sur votre PC et sélectionner le bon pupitre à partir de l'onglet Généralités et le champ type d'appareil.
- Vous devez également utiliser le COM1 ou COM2, et donc assurez vous que ces ports séries sont utilisables et sélectionner la vitesse de 38.4K Baud .
- Et pour finir , allez sur l'onglet Sauvegarde et choisissez un répertoire où sera stocké le fichier de sauvegarde. Utiliser le nom de fichier : C:\panel.psr . You devez également choisir le type de sauvegarde soit complète ou autre selon les options choisie dans le champ de type données dans le menu Prosave.
Note: Le suffixe est important car il sera utilisé lors de la navigation des fichiers de type .psr lors de la phase de restauration de la configuration vers le nouveau pupitre.
- Cliquer sur le bouton Démarrer la Sauvegarde pour que la phase de sauvegarde débute . Cela peut prendre 5 à 10 minutes.
Note:
Veuillez vérifier que d'autres programme comme par exemple des Antivirus , gestion de l'économie d'énergie ou des programmes en liaison avec des Automates qui "poll" le port COM . Dans ce cas, Veuillez vous assurer qu'avant de lancer la sauvegarde sous Prosave que ces programmes ou ces services ont été arrêtés.
- Une fois que le transfert est terminé , vous obtenez un message qui vous signale que la sauvegarde est terminée et qu'elle s'est exécutée avec succès , vous pouvez désormais utiliser ce fichier pour un autre pupitre. Ceci achève la procédure de sauvegarde de projet. La prochaine étape est ensuite détaillée ci après pour la phase de restauration.
|
| 3 |
Restauration :
- Tout d'abord vous devez vous assurer que le pupitre se trouve bien en mode Transfert comme décrit au dessus dans la Partie 1 avant d'effectuer la liaison pour la Restauration.
- Une fois que vous êtes en mode Transfert , vous pouvez allez sur l'onglet Restaurer et parcourir pour trouver votre fichier pupitre de type .psr . Une fois ouvert , vous pouvez cliquer sur le bouton Restaurer et le programme va commencer à charger le pupitre.
- A la fin du transfert effectué à partir du programme Prosave vers le pupitre , le pupitre doit redémarrer sur votre programme applicatif et donc être directement utilisable sur votre installation.
Note: Le pupitre retrouvera exactement les mêmes paramètre de liaison prédéfinies lorsque que la sauvegarde a été réalisée. Assurer vous que les deux pupitres ne sont pas dans le même systèmes afin d'éviter des problèmes de liaison entre le pupitre et l'automate raccordé. |
Mots clefs:
Panel, TD17, OP7, OP17, OP27, OP37, TP27, TP27-10, TP37, C7, C7-633, C7-634
|