|
DESCRIPCIÓN:
Download del Service Pack 3.1 para el STEP 7 V5.4
Requerimientos de instalación:
- STEP 7 V5.4 o superior
- STEP 7 Professional Edition 2006 o superior
Novedades con el STEP 7 V5.4 + Service Pack 3.1 frente al Service Pack 3:
El ajuste de la interfase PG/PC también es posible bajo Windows 2000, Windows XP y Windows 2003 Server teniendo derechos de usuario. Con Windows Vista, hace falta tener derechos de administrador según se indica en las mormas del sistema operativo.
El programa de compresión PKZip V8.6 CLI suministrado con el STEP 7 V5.4 + SP3 se sustituye por el PKZip V4.0 (conocido en el STEP 7 V5.4 + SP2) para los sistemas operativos MS Windows 2000, MS Windows XP y MS Windows 2003 Server. Con MS Windows Vista, se utiliza además el PKZip V8.6 CLI. Por favor, tenga en cuenta las indicaciones de utilización de la información de producto adjunta.
Posibilidades de adquisición del STEP 7 V5.4 + SP3.1:
Los clientes que dispongan de un contrato de actualización de software (contrato SUS) para el STEP 7, recibirán automáticamente el STEP 7 V5.4 + SP3.1 en forma de CD-ROM.
Los clientes que dispongan de un contrato de actualización de software (contrato SUS) para el STEP 7 Professional, también recibirán automáticamente el STEP 7 Professional Edition 2006 Service Release 4 en forma de CD-ROM. Este CD también contiene el SP3.1 para el STEP 7 V5.4
En caso de que se quiera cambiar a Windows Vista, tenga en cuenta las siguientes advertencias:
- No se permite / No es posible la actualización del sistema operativo MS Windows XP a MS Windows Vista cuando ya se tiene instalado el STEP 7. Antes de cambiar el sistema operativo, hay que desinstalar el STEP 7 y todos sus paquetes opcionales eventualmente instalados.
- Considere los distintos requerimientos Hardware para el STEP 7 bajo MS Windows Vista (archivo "Liesmich.rtf" del STEP 7).
- Si se quiere cambiar el STEP 7 Professional a MS Windows Vista, se necesita el STEP 7 Professional Edition 2006 SR3 o superior. No es suficiente con instalar el Service Pack 3 o el Service Pack 3.1 para STEP 7 V5.4.
Los clientes que no dispongan de un contrato SUS, disponen de las siguientes posibilidades de adquisición:
- Pedido del CD a través del almacén LZN: Se puede pedir la licencia Trial para el STEP 7 V5.4 + SP3.1.
El número de referencia es 6ES7810-4CC08-0YA7
Para el STEP 7 Professional Edition 2006 actual ofrecemos la licencia Trial con el STEP 7 Professional Edition 2006 SR4. Este CD con el STEP 7 Professional Edition 2006 Service Release 4 también contiene el SP3.1 para el STEP 7 V5.4 El número de referencia es 6ES7810-5CC10-0YA7
- Download sin coste
Por supuesto que también ofrecemos un Download sin coste Por favor, tenga en cuenta el tamaño del archivo.
Atención:
Para evitar que se archiven datos involuntariamente en MS Windows Vista y se puedan transferir bajo determinadas circunstancias, tenga en cuenta obligatoriamente las advertencias de la información de producto:
Product_Information_STEP7_V54_SP31.pdf ( 50 KB )
Además, tenga en cuenta lo siguiente en MS Windows Vista:
Para la instalación del STEP 7 y de los HSPs, los ajustes de módulos y la modificación de la configuración en la aplicación "Ajustar interfase PG/PC", hay que disponer de derechos de administrador.
Service Pack 3.1 para el STEP 7 V5.4
Si ya se ha instalado el Service Pack 3 para el STEP 7 V5.4, con el siguiente Download se puede instalar el SP3.1 para el STEP 7 V5.4 y el NCM:
SIMATIC_S7_STEP7_V54_SP31_alone.zip ( 114294 KB )
Este Download sin coste sólo contiene el SP3.1 para el STEP 7 V5.4 el NCM.
Si todavía no se ha instalado el Service Pack 3 para el STEP 7 V5.4, se necesita primeramente el SP3. Para ello, con el siguiente Download se puede instalar el SP3 para el STEP 7 V5.4 y el NCM:
SIMATIC_S7_STEP7_V54_SP3.zip ( 748333 KB )
Este Download sin coste contiene el SP3 para el STEP 7 V5.4 y el NCM
Este Download se puede utilizar cuando en el PC ya se ha instalado
STEP 7 V5.4 o
STEP 7 V5.4 SP1 o
STEP 7 V5.4 SP2.
A continuación, instale el SP3.1
|