|
Istruzioni
Per poter analizzare valori di apparecchi PROFIBUS PA collegati a master PROFIBUS di terzi (p. es. ABB opp. SIMATIC S5), le aree indirizzi di questi apparecchi devono essere conosciute nel DP/PA Link. Il tool GSD semplifica così tanto la progettazione che, dal file GSD della IM 157 (6ES7157-0AA82/81-0XA0) opp. della IM 153-2 High Feature (6ES7153-2BA81/82-0XB0) nel DP/PA Link ed i file GSD degli apparecchi da campo PROFIBUS PA, genera automaticamente un singolo file GSD su master di terzi. In virtù della dimensione ridotta, controllabile dall'utente, i file GSD creati con il tool GSD, così come i box di dialogo da questo derivati, diventano nuovamente maneggevoli nella progettazione. La manutenzione di nuovi file GSD PROFIBUS PA nel file GSD della IM 157/IM 153-2 viene drasticamente semplificata.
Per l'esecuzione del tool GSD (GSDTOOL.JAR) è necessario un Java Runtime Environment (JRE) installato a partire dalla versione 1.3.0, che è eseguibile su tutti i sistemi operativi Windows. Questo JRE viene proposto gratuitamente in Internet. L'indirizzo di download si trova, se necessario, nel file Readme relativo al tool GSD.
I file GSD (*.gsd) degli apparecchi da campo PROFIBUS PA devono essere semplicemente copiati nella directory di lavoro del tool GSD. Il tool GSD crea poi automaticamente da questi file GSD e dal file GSD della IM 157/IM 153-2 un unico file GSD (vedi anche Avvertenze di installazione nel file Readme).
Avvertenza
Affinché il tool GSD lavori senza problemi, nel file GSD degli apparecchi da campo deve essere rispettata una condizione.
I nomi dei diversi moduli utilizzati in un file GSD devono differenziarsi dentro i primi 22 caratteri, affinché il tool GSD li riconosca come nomi di moduli diversi. Se per caso questi i si differenziano solo dopo il 22. carattere, l'utente riceve una segnalazione di errore ed il file GSD dell'apparecchio da campo non viene elaborato. L'utente può rimediare semplicemente aprendo il file GSD dell'apparecchio da campo e modificando opp. accorciando i nomi dei moduli interessati. L'effettivo funzionamento dell'apparecchio da campo non viene influenzato dalla modifica del nome del modulo nel file GSD.
Per la progettazione sono rilevanti solo le seguenti voci:
- "Begin of Device" per l’impostazione dell’indirizzo PROFIBUS
- Voci inizianti con "==" per la comunicazione ciclica con gli apparecchi da campo
Una descrizione precisa della progettazione con file GSD si trovano nel manuale "Accoppiamenti di bus DP/PA-Coupler, DP/PA-Link e Y-Link", Capitolo 7, che è disponibile nell'articolo con ID 1142696.
Il tool GSD è qui disponibile come download.
tool GSD ( 78 KB )
La dichiarazione di assenza di rischi allegata conferma che nell'impiego del tool GSD non vengono modificati dati rilevanti per la certificazione della IM 157/IM 153-2 e degli apparecchi PROFIBUS PA.
Dichiarazione di assenza di rischi ( 41 KB )
Avvertenza
Questa FAQ sostituisce l’articolo con ID: 15294662
|