Mostrar lista de artículos

WinCC Web Navigator -- Informaciones de producto -- Information on Web Navigator 
¿Cuál es el motivo del aviso de fallo "Error: warning (0012): 'TagNameInAction': macro redefinition" en el Web Navigator V1.1 y porqué no aparece este aviso en la versión V1.0? 
¿Qué estados del sistema conocidos puede tener un PC si se instala de nuevo el WinCC Web Navigator V1.1 y cuáles son sus significados? 
¿Por qué en el WinCC Web Navigator Cliente se muestran los valores en gris y los controles no dan ningún valor / dato, a pesar de que en el WinCC RT se muestra todo correctamente. 
¿Cuáles pueden ser los motivos del "HTTP- Fallo 401" cuando el Web Navigator V1.0/V1.1 se da de alta en el servidor Web? 
¿Se necesita instalar el Option-Pack en el Windows 2000 para la instalación del "servidor de información de Internet" (IIS)? 
¿Porqué no se ejecuta correctamente la instalación del MS Option Pack? 
¿Porqué se recibe un aviso de fallo en el WinCC Web Viev Publisher al compilar una imagen con un Script en C? 
¿Qué opciones y ADD-ON de WinCC soporta el Web Navigator V1.x? 
¿Cómo se realiza la transferencia de datos entre el servidor y el cliente Web? 
¿Qué particularidades han de tenerse en cuenta en la configuración de imágenes para el Web Navigator V1.0? 
¿Qué requerimientos hay que cumplir para que se pueda instalar un IIS (Internet Information Server), necesario para el WinCC Web Navigator V1.x, en un Windows NT Workstation? 
¿Porqué el WinCC/Web Navigator V1.x Cliente no accede al WinCC/Web Navigator Servidor? 
¿Cómo se puede instalar el WinCC / WebNavigator Cliente V1.x en un PC con SIMATIC WinCC V6.0? 
¿Porqué no se muestra ningún fichero (pantalla) en la ventana de selección del asistente del Web Publishing, a pesar de que se muestra correctamente el path del proyecto de WinCC? 
¿Qué datos / archivos son relevantes para el SIMATIC WinCC Web Navigator V1.x? 
¿Qué diferencias existen entre el sistema WinCC básico y el WinCC Web Navigator? 
¿Por qué no se puede ver "Cerrar botón" de una ventana de imagen en el WinCC Web Navigator Cliente? 
¿Por qué sólo se muestra la pantalla de inicio en el WinCC Web Navigator Cliente? 
¿Por qué no funcionan las HOTKEYS configuradas en el WinCC Web Navigator Cliente? 
¿Porqué no es visible en el Web Navigator Cliente la regla en el control de tendencias del WinCC Tag Logging? 
¿Por qué no se actualizan los clientes Web, a pesar de que el servidor Web, mediante la actualización, contiene un nuevo paquete Cliente? 
¿Qué hay que tener en cuenta en el WinCC Web Navigator Server V1.1 cargados en los diferentes proyectos de WinCC y arrancados en el Runtime? 
¿Cómo funciona la actualización del Web Navigator V1.0 a V1.1 en los clientes Web Navigator? 
¿Qué ancho de banda necesitan los clientes del WinCC Web Navigator para la comunicación con el WinCC Web Server? 

¿Cuál es el motivo del aviso de fallo "Error: warning (0012): 'TagNameInAction': macro redefinition" en el Web Navigator V1.1 y porqué no aparece este aviso en la versión V1.0?Ir al comienzo
Referencia:

Descripción
El PDL-Publisher o el PDL-Pad indican el aviso "Error: warning (0012): 'TagNameInAction': macro redefinition",
cuando se realizan varias llamadas de la forma "#define Nombre de las variable/Nombre de la imagen".

Motivo
Si se tiene que programar de esta forma, delante de la instrucción "define" hay que declarar un "#undef".

Ejemplo
"#undef Motor1"
"#define Motor1 200"

Este aviso también aparece en los diálogos dinámicos y en los enlaces directos de objetos.

Esta advertencia está indicada tanto en la documentación del Web Navigator V1.1 como en la de la versión anterior V1.0. Pero en la versión V1.1 del Publisher se han ampliado los textos de salida posibles (fallos, avisos).

Indicaciones generales
La mayoría de las redefiniciones de Macros no las ejecuta el usuario manualmente, sino que se hacen a través de Wizards o diálogos dinámicos. En este caso no es recomendable, aparte de que en los diálogos dinámicos no es posible, realizar una adaptación de los Scripts. Cuando solo aparecen fallos de redefinición en el PDL-Pad de esta macro, no afecta al servicio RT. Tampoco es necesario una preparación posterior. Esto también afecta normalmente a todos los avisos que indica el Script Engine (por ejemplo,  problemas de conversión).

Conceptos de búsqueda
Indicaciones de programación, declaración

¿Qué estados del sistema conocidos puede tener un PC si se instala de nuevo el WinCC Web Navigator V1.1 y cuáles son sus significados?Ir al comienzo
Referencia:

Descripción:

Los 3 estados del sistema conocidos en la instalación del servidor Web son debidos a los siguientes motivos:

  • El SETUP se para en la nueva instalación del servidor Web.
    Después de instalar el servidor Web V1.1, aparece el aviso "El programa SETUP actualiza su sistema" y permanece así durante cierto tiempo. El programa SETUP no se interrumpe. En esta fase se instala el HF3 (Hot Fix) para WinCC + SP2 en "modo ciego", en caso de que no esté instalado ya uno más nuevo. Durante este tiempo no se puede cerrar la tarea o desconectar el PC. El SETUP indica cuando ha terminado el proceso.
  • Se produce un fallo de SETUP en el servidor Web si se instala un Hotfix más nuevo que el HF3 o no se necesita el HF3.
    El SETUP comprueba el HF instalado. Si se tiene el HF4, no se instala el HF3.
    En este caso, el SETUP del WEB NAVIGATOR devuelve un código que no reconoce el SETUP y como consecuencia aparece el fallo
    "Al instalar el Hotfix para el WEB Navigator ha aparecido un fallo: - Result Code < 0!" o bien el aviso
    "An error occurred while installing the Web Navigator Hotfix: - Result Code < 0!".
  • Si el "WinCC + SP2 + HF3" ya estaba instalado después de la nueva instalación, aparece el aviso de fallo
    "Ya se puede utilizar el WEB NAVIGATOR Server".

Conceptos de búsqueda:
Avisos del sistema

¿Por qué en el WinCC Web Navigator Cliente se muestran los valores en gris y los controles no dan ningún valor / dato, a pesar de que en el WinCC RT se muestra todo correctamente.Ir al comienzo
Referencia:

Descripción:
Esto puede suceder cuando el Web Navigator Cliente se instaló antes del Web Navigator Server.

Remedio:
Hay que desinstalar el Web Navigator Server y el Web Navigator Cliente. A continuación, primero se instala el Web Navigator Server y después el Web Navigator Cliente.

Remedio alternativo:
En el Web Navigator Cliente, bajo la opción "Inicio -> Ejecutar", hay que registrar el archivo<Unidad de disco>:\Siemens\WinCC\WebNavigator\Client\bin\WinCCWebCommunication.dll (ver figura 1). Después de esto hay que arrancar de nuevo la ventana del buscador.


Figura 01

Conceptos de búsqueda:
Secuencia de instalación, SETUP

¿Cuáles pueden ser los motivos del "HTTP- Fallo 401" cuando el Web Navigator V1.0/V1.1 se da de alta en el servidor Web?Ir al comienzo
Referencia:

Descripción
No funciona el proceso de dar de alta en el servidor Web. El usuario es consultado 3 veces por su LOGIN y a continuación aparece el aviso "HTTP-Fallo 401".
Si sucede esto, hay que comprobar las siguientes posibles causas y resolverlas en caso necesario:

  • No se ha compilado ninguna imagen con el Web View Publisher.
  • No se ha ajustado la página Web o el directorio virtual (ajustable con el configurador Web del WinCC).
  • No está activo el WinCC RT y por tanto tampoco el programa "webnavigatorrt.exe".
  • Alguien ha hecho modificaciones en los ajustes estándar del IIS.
    - Por ejemplo, no se arranca el filtro ISAPI o tiene una prioridad baja.
    - Se ha activado la poción "Alta anónima".

Conceptos de búsqueda
Fallo al darse de alta

¿Se necesita instalar el Option-Pack en el Windows 2000 para la instalación del "servidor de información de Internet" (IIS)?Ir al comienzo
Referencia:

Descripción:
No, en el Windows 2000 Server se instala automáticamente el IIS.
En el Windows 2000 Professional hay que instalarlo a posteriori, utilizando para ello la opción "Inicio -> Configuración -> Panel de control -> Software" (y aquí se elige el botón "Insertar componentes de Windows").

Advertencia:
En el manual "SIMATIC HMI WinCC Web-Navigator V1.1", página del Customer Support con número ID 2053005, se disponen de más detalles sobre este tema.

Conceptos de búsqueda:
Requerimientos del sistema, componentes software

¿Porqué no se ejecuta correctamente la instalación del MS Option Pack?Ir al comienzo
Referencia:

Descripción
En la instalación del MS Option Pack aparece varias veces el siguiente aviso, justo antes de acabar la instalación:
"PWS-Error, CreateInProc:AppCreate, 0x80110401". Esto significa que la instalación del MS Option Pack está incompleta o defectuosa. A continuación, el usuario no puede darse de alta en el Servidor Web a través del cliente Web.

Los avisos de fallo que aparecen al finalizar la instalación del MS Option Pack pueden tener 2 motivos:

  1. Hay que tener derechos de administrador local para la instalación.
  2. Hay que modificar los ajustes en la herramienta "DCOMCNFG".
    Para ello, hay que proceder de la siguiente forma:
  • Se elige la opción de Windows "Inicio -> Ejecutar" y se escribe "DCOMCNFG".

  • Ahora se acepta todo con "OK".

Advertencia
Bajo Windows NT y Windows 2000 hay que darse de alta con derechos de administrador.

  • En la ventana abierta a continuación, bajo "Propiedades estándar -> Propiedades estándar de la comunicación DCOM", hay que ajustar el campo "Nivel de identificación estándar" a  "Enlazar" y en el campo "Propiedades estándar -> Propiedades estándar de la comunicación estándar DCOM" se ajusta el campo "Nivel de identificación estándar" a "Identificar".

  • A continuación se acepta todo con "OK".
  • Se desinstala el MS Option Pack.
  • Se instala de nuevo el MS Option Pack.

Hay que tener en cuenta lo indicado en el manual  "SIMATIC HMI WinCC Web Navigator V1.1", FAQ con número ID 2053005.

Conceptos de búsqueda
Propiedades del sistema

¿Porqué se recibe un aviso de fallo en el WinCC Web Viev Publisher al compilar una imagen con un Script en C?Ir al comienzo
Referencia:

Descripción
Se recibe este aviso de fallo con el Web Navigator V1.1 porque no se ha compilado ninguna función. Si no se ha utilizado ninguna función, ha de compilarse una función DUMMY. Esto puede ser necesario cuando, por ejemplo, si se ha creado un enlace directo en donde se consultan bits individuales y con ello se ajustan diferentes colores.

Para crear un función DUMMY hay que ejecutar los siguientes pasos:

  • Se abre el editor de Global Script a través del WinCC Explorer.
  • Con el botón derecho del ratón se elige la opción "Funciones de proyecto" y ahora se hace click en "Nueva" para crear una nueva función.
  • Se asigna un nombre de función, para lo cual hay que sustituir el que ya tiene "New_Function".
  • Ahora se compila esta nueva función y se archiva.

Advertencia
Si en las imágenes se utilizan Scripts o enlaces directos, no se puede utilizar caracteres vacíos o especiales en los nombres de los objetos asociados a estos Scripts o enlaces directos. El motivo de ello es que el compilador CISS (el cual se utiliza en el Cliente Web Navigator), no soporta caracteres vacíos o especiales en los nombres de los objetos.
Excepción: El carácter especial "_" sí se soporta. Es decir, en el nombre de objeto se pueden emplear caracteres especiales, por ejemplo "PantallaDeInicio_1"

Conceptos de búsqueda
Programación orientada a objetos

¿Qué opciones y ADD-ON de WinCC soporta el Web Navigator V1.x?Ir al comienzo
Referencia:

Descripción
El Web Navigator no tiene porqué soportar las opciones de WinCC, sino preferente las opciones del Web Navigator.
Sólo se han liberado las opciones/ADD-ON para el servicio con el Web Navigator, lo cual se indica explícitamente en la documentación o los "RELEASE NOTE". Actualmente, estas opciones son Guardian V2.0 e IndustrialX V1.1.

Cuando las opciones no tienen relación alguna con el sistema gráfico (como, por ejemplo, la ventana de curvas y las DLL de canal), éstas también pueden funcionar.
Los paquetes que son relevantes para el sistema gráfico, pero que no funcionan, no se pueden utilizar con el Web Navigator. Estas opciones son actualmente: User Archive y ProAgent.
En este caso sólo funciona una pequeña cantidad de las pantallas de WinCC, las cuales no utilizan las funcionalidades opcionales, por ejemplo User Archive. Por lo tanto, no se puede decir que exista una compatibilidad ilimitada entre el Web Navigator y el PCS7.

Conceptos de búsqueda
Limitaciones de funcionalidad, propiedades del sistema

¿Cómo se realiza la transferencia de datos entre el servidor y el cliente Web?Ir al comienzo
Referencia:

Descripción
El cliente Web sólo pide una vez al servidor todos los datos necesarios, al seleccionar una pantalla. A continuación, el servidor Web envía al cliente Web, de forma automática, los datos pedidos, cuando éstos se modifican.
Por eso, el cliente Web no envía al servidor Web una petición (telegrama) de datos cada vez que el Web Server quiera recibir los datos correspondientes.
Sólo al cambiar de pantalla se envía de nuevo desde el cliente Web al servidor Web un único telegrama de petición de datos. A continuación, el servidor envía de nuevo las modificaciones.
Con ello también se tiene la posibilidad se comunicar a través de enlaces de banda estrecha, por ejemplo módems GSM. Además se realiza una actualización más rápida con el mismo ancho de banda

Conceptos de búsqueda
Comunicación Cliente-Servidor

¿Qué particularidades han de tenerse en cuenta en la configuración de imágenes para el Web Navigator V1.0?Ir al comienzo
Referencia:

Descripción
No se soportan los Scripts y funciones configurados bajo las propiedades de los objetos ni los Scripts cíclicos en la versión V1.0 del Web Navigator. A partir de la versión V1.1 ya se soportan estos Scripts. Tampoco se soportan los caracteres especiales en los Scripts. Tampoco se admiten las funciones de proyecto ni las funciones ODK.

En los Diálogos dinámicos sólo se soporta el primer trigger de variables. Si se implementan conexiones en el diálogo dinámico, sólo se evalúa la primera variable.

Ejemplo:
Se implementa una conexión, por ejemplo Variable a & Variable b, como trigger. Entonces, en el Web Navigator sólo se utiliza la primera variable (Variable a) como trigger del diálogo dinámico, la segunda variable (Variable b) no se tiene en cuenta ni se elabora.

La propiedad "Referenciado" de algunos objetos, por ejemplo de las señalizaciones de estado, se puede ajustar a partir de la versión V1.1. En la versión V1.0 no era posible.
Tampoco se soporta el direccionamiento indirecto.
El Web Navigator tampoco reconoce las variables locales del PC.

Conceptos de búsqueda:
Límites del sistema, limitaciones de funcionalidad

¿Qué requerimientos hay que cumplir para que se pueda instalar un IIS (Internet Information Server), necesario para el WinCC Web Navigator V1.x, en un Windows NT Workstation?Ir al comienzo
Referencia:

Descripción:
Para poder utilizar el Internet Information Server (IIS) en una Workstation NT hay que tener instalado el "administrador de servicios de Internet". Para ello hay que proceder de la siguiente forma:

 
posibilidad (cuando el OPTION PACK de Microsoft Windows NT 4.0 ya se ha instalado en el PC):

  1. Hay que arrancar el SETUP con la opción
    "Inicio -> Programas -> Windows NT 4.0 OPTIONPACK > Windows NT 4.0 OPTIONPACK SETUP".
  2. En la imagen de arranque se presiona el botón "Siguiente" y en la siguiente imagen se elige el botón "Eliminar/Agregar".
  3. En la máscara que aparece a continuación se habilita el Checkbox "Personal Web Server (PWS)" y se presiona el botón "Mostrar componentes parciales".
  4. En la ventana que se abre a continuación se habilita el Checkbox "Administrador de servicio de Internet".
  5. Ahora ya se puede realizar la instalación del IIS.
posibilidad (Instalación del CD OPTION PACK de Windows NT 4.0):
  1. Se inserta el CD Web Navigator en la unidad de CD-ROM. El SETUP para el Web Navigator y los paquetes opcionales se arrancan automáticamente con el fichero AUTORUN.INF.
  2. En el menú que se abre a continuación se elige la opción
    "Instalar Software -> MS Option Pack 4.0 (NT Workstation) -> Agregar/Eliminar".
  3. En la máscara que aparece a continuación se activa a casilla de selección "Personal Web Server (PWS)" y se presiona el botón "Mostrar componentes parciales".
  4. En la ventana que se abre a continuación se activa la casilla de selección "Administrador de servicio de Internet".
  5. Ahora ya se puede continuar con la instalación del IIS.

Advertencias importantes:

  • Después de la instalación del IIS hay que volver a instalar obligatoriamente el Service Pack de Microsoft Windows NT 4.0, antes de arrancar el PC de nuevo.
  • Esta descripción también está disponible en la documentación del WinCC Web Navigator, bajo el punto "Instalación del WinCC Web Navigator Server".

¿Porqué el WinCC/Web Navigator V1.x Cliente no accede al WinCC/Web Navigator Servidor?Ir al comienzo
Referencia:

Descripción
Este comportamiento puede aparecer si el proyecto del SIMATIC WinCC se ha guardado en el "escritorio". El WinCC/Web Navigator V1.x Cliente no tiene derechos de acceso al "escritorio".

Remedio:
Guarde el proyecto del WinCC en cualquier carpeta "normal" del disco duro local del PC.

¿Cómo se puede instalar el WinCC / WebNavigator Cliente V1.x en un PC con SIMATIC WinCC V6.0?Ir al comienzo
Referencia:

Descripción:  
La opción SIMATIC "WinCC / WebNavigator V1.x" no se puede instalar en un PC
que disponga del SIMATIC WinCC V6.0 , ya que el IMATIC WinCC V6.0 ya no funcionaría.

Si a pesar de todo ya se ha instalado, el SIMATIC WinCC/WebNavigator V1.x se debe desinstalar de la siguiente manera:

  • Seleccione el directorio "...\Siemens\WinCC\WebNavigator\Client\Uninstall_Client" y arranque el SETUP.
    => Con esto se desinstala el Web Navigator Cliente.
  • Desinstale el SIMATIC WinCC V6.0.
  • Instale de nuevo el SIMATIC WinCC V6.0 de nuevo tras el arranque del PC.

¿Porqué no se muestra ningún fichero (pantalla) en la ventana de selección del asistente del Web Publishing, a pesar de que se muestra correctamente el path del proyecto de WinCC?Ir al comienzo
Referencia:

Descripción
Esto puede aparecer, por ejemplo, en los proyecto TIA, cuando no se modifica el nombre por defecto del OS creado en el administrador SIMATIC. El nombre por defecto del primer OS creado en el proyecto es "OS(1)".

Además, este problema aparece en los proyectos de WinCC cuando el nombre de los OS del proyecto está entre paréntesis.

Remedio
Elimine los paréntesis de los nombres de las estaciones OS en los proyectos TIA (por ejemplo, "OS(1)" => "OS1"), o de los nombres de las mismas estaciones en el proyecto de WinCC. A continuación, en el asistente del Web Publishing, ya se vuelven a ver los ficheros (pantallas) en la ventana de selección.

Advertencia
Enel"sistema de información del WinCC", bajo el concepto de búsqueda "Caracteres especiales -> Caracteres no permitidos", se dispone de información adicional sobre los caracteres especiales no permitidos.

Conceptos de búsqueda
Asistente del Publishing, PDL, PD_, WinCC/Web Navigator

¿Qué datos / archivos son relevantes para el SIMATIC WinCC Web Navigator V1.x?Ir al comienzo
Referencia:

Descripción:  
Normalmente, se arranca en cada Web Navigator el "Web View Publisher" para compilar todas las pantallas, funciones y archivos BITMAP (en la versión V1.0, sólo las imágenes). 

Si varios Web Navigator Server deben utilizar el mismo proyecto de WinCC, el "Web View Publisher" y el "Web View Administrator" se pueden ejecutar en una sola estación de configuración, y después copiar los ficheros compilados a cada Web Navigator Server. Los ficheros de datos compilados están disponibles en el directorio de proyecto del WinCC, bajo las siguientes opciones de selección:

Tipo de archivo

Web Navigator V1.0

Web Navigator V1.1/V1.2

Pantallas

<Directorio del proyecto de WinCC>\WebNavigator\Pictures\

< Directorio del proyecto de WinCC>\WebNavigator\Pictures\

Funciones

Función no soportada

< Directorio del proyecto de WinCC>\WebNavigator\Library\

Bitmaps referenciados

Función no soportada

< Directorio del proyecto de WinCC>\WebNavigator\Images\

Base de datos del usuario Web

< Directorio del proyecto de WinCC>\WebNavigator\

< Directorio del proyecto de WinCC>\WebNavigator\

Advertencia:
Si se utiliza un Web Navigator Server en el que nunca se ha ejecutado el "Web Configurator", hay que realizarlo adicionalmente. Solo después de esto será posible que la página del Web Navigator esté disponible en los clientes Web Navigator.

¿Qué diferencias existen entre el sistema WinCC básico y el WinCC Web Navigator?Ir al comienzo
Referencia:

Descripción:
A continuación se dispone del capítulo "Diferencias con el sistema WinCC básico" como ampliación de la documentación en alemán del WinCC Web Navigator V1.2. A partir del WinCC Web Navigator V6.0, esta documentación está disponible en la "documentación del WinCC Web Navigator" dentro del capítulo "Configuración de un proyecto Web -> Diferencias con un sistema WinCC básico -> Scripting".

Este documento contiene los siguientes temas: 

  • Ejecución de Scripts 
  • Selección de pantallas
  • Scripting
  • Direccionamiento de objetos en otras pantallas
  • Funciones de Script síncronas
  • Definición de variables de Script locales para cada pantalla

WebNav_Diff_to_Basissystem_e.pdf ( 26 KB )  

¿Por qué no se puede ver "Cerrar botón" de una ventana de imagen en el WinCC Web Navigator Cliente?Ir al comienzo
Referencia:

Situación de partida:
Al contrario de lo que sucede en la señalización de una ventana de imagen en el WinCC Runtime,
no se muestra "Cerrar botón" en la ventana de imagen del WinCC Web Navigator V1.2, a pesar de que se ha configurado la propiedad "Se puede cerrar = Sí" ("Propiedades -> Otras").

RESPUESTA:  
Para que se puede cerrar un Picture Windows mostrado en un Web Navigator Cliente,
hay que activar los siguientes atributos en la configuración de la ventana de imagen dentro del Graphics Designer del WinCC (figura 1):

  • Borde
  • Título
  • Maximizable
  • Cerrable


Figura 01

Advertencia:
Este comportamiento del Web Navigator V1.2 puede ser diferente en las versiones más antiguas del Web Navigator.

Conceptos de búsqueda:
Botón CLOSE, configuración de imágenes 

¿Por qué sólo se muestra la pantalla de inicio en el WinCC Web Navigator Cliente?Ir al comienzo
Referencia:

Descripción:
A través del administrador Web de WinCC sólo se puede asignar para cada usuario acreditado una sola pantalla de inicio (terminación .PD_) con su correspondiente idioma y elegir el derecho de acceso "Completo" o "Ninguno". Se pueden seleccionar otras pantallas, como se hace normalmente en el WinCC, por medio de los cambios de pantalla configurados (por ejemplo, asociado a un botón).
Debido a que la(s) pantalla(s) se han modificado y guardado en el WinCC Graphics Designer, es necesario publicarlas de nuevo con el WinCC Web View Publisher.

En la página del Customer Support con número ID 6727600 se dispone de información adicional sobre los derechos en el WinCC Web Navigator.
En la página del Customer Support con número ID 8773912 se dispone de información adicional sobre los avisos de fallo en el WinCC Web View Publisher al compilar una pantalla con un Script en C en el Web Navigator

Conceptos de búsqueda:
Administración, navegación en el Internet Explorer

¿Por qué no funcionan las HOTKEYS configuradas en el WinCC Web Navigator Cliente?Ir al comienzo
Referencia:

Descripción:
Las teclas HOTKEY configuradas no funcionan en el Web Navigator Cliente porque el Internet Explorer utiliza sus propias HOTKEYS y éstas no se pueden cambiar.

¿Porqué no es visible en el Web Navigator Cliente la regla en el control de tendencias del WinCC Tag Logging?Ir al comienzo
Referencia:

Descripción:
El motivo es que falta un componente de Microsoft. Cuando se instala el Web Navigator Cliente desde el CD de instalación, este componente se instala automáticamente. Pero si se descarga el  WebClient desde Internet / Intranet, no se instala este componente. 

Remedio:
Los componentes que faltan se pueden instalar a posteriori desde el Webserver. El path para instalarlo a través del Internet Explorer es el siguiente:
Nombre del PC/Install/WindowsSystemUpdate.exe

A partir del Web Navigator V1.2, este archivo se llama 'WinSysUpdate.exe'

Esta información también está disponible en las Release Notes del Web Navigator, bajo la opción “Informaciones importantes / Componentes de MS que faltan”. 

¿Por qué no se actualizan los clientes Web, a pesar de que el servidor Web, mediante la actualización, contiene un nuevo paquete Cliente?Ir al comienzo
Referencia:

Descripción:
Posiblemente, desde el buscador del cliente se llama directamente a la página “http://Nombre del PC/PROJECT.ASP”, aunque la consulta se tenga guardada como favorito/marcador en el buscador. Este es el caso cuando se utiliza la función de IE "Agregar a favoritos". 

Remedio:
Por favor, guarde la página http://Nombre del servidor/ o http://Dirección IP/ como favorito/marcador en el buscador, y así se consigue que se realice la inicialización necesaria con ayuda del WEBCLIENT.ASP.

Advertencia:
Este comportamiento no es válido a partir de la versión V1.2 del cliente Web.

Conceptos de búsqueda:
Instalación de Internet, Internet Explorer

 

¿Qué hay que tener en cuenta en el WinCC Web Navigator Server V1.1 cargados en los diferentes proyectos de WinCC y arrancados en el Runtime?Ir al comienzo
Referencia:

Descripción:
Debido a que las funciones de proyecto no tienen por qué ser exactamente iguales en los proyectos de WinCC, es necesario ejecutar el Web View Publisher con cada nuevo proyecto cargado en el WinCC Web Server. Además también hay que tener en cuenta que el Web View Publisher se ejecute antes de arrancar el Runtime del proyecto.

¿Cómo funciona la actualización del Web Navigator V1.0 a V1.1 en los clientes Web Navigator?Ir al comienzo
Referencia:

Descripción
Si en el servidor Web Navigator se tiene instalada V1.1 y en el cliente Web Navigator V1.0, el cliente Web Navigator carga automáticamente V1.1 a través de la red (aparece la pantalla para descargar el Web Navigator Cliente V1.1). Hay que tener en cuenta las indicaciones de instalación dadas en la ayuda Online del Web Navigator.

En el FAQ con número ID 10811061 se dispone de información adicional.

Conceptos de búsqueda
Actualización de software, instalación de Internet

¿Qué ancho de banda necesitan los clientes del WinCC Web Navigator para la comunicación con el WinCC Web Server?Ir al comienzo
Referencia:

Descripción:
La velocidad y el ancho de banda del acceso a través de Internet al WinCC Web Navigator Server tienen una influencia decisiva en el rendimiento del proyecto de WinCC, así como en los tiempos de actualización y de carga de las pantallas en los clientes WinCC Web. Cada cliente necesita un ancho de banda de aprox. 10 kbps.

Si el WinCC Web Navigator Server se conecta a una red LAN, el rendimiento es máximo, pero si el Web Navigator Server se conecta a un módem de 56K, el rendimiento y el ancho de banda se reducen considerablemente, lo cual influye negativamente en los tiempos de carga de las pantallas, la actualización de información y el número de clientes que se pueden conectar simultáneamente.

Información adicional y advertencias sobre la utilización del WinCC Web Navigator también se pueden ver en sus "Release Notes" dentro del capítulo "Información importante -> Rendimiento". A partir del WinCC Web Navigator V6.2, esta información está disponible en la "documentación del WinCC Web Navigator" (capítulo "Configuración del Web Navigator Server -> Rendimiento del servidor Web y servidores Web asociados".

Conceptos de búsqueda:
Red, velocidad de transferencia

 Nr. de identificación (ID):26429662   Fecha:2010-02-27 
Este artículo...me ayudóno me ayudó                                 






























related links
¿Porqué con el SIMATIC WinCC/We ...
¿Cómo se pueden implementar fun ...
¿Qué WinCC/Web Navigator Client ...
WinCC: Información general
¿Por qué, después de actualiza ...