afficher la liste des articles

WinCC Web Navigator -- Informations sur les produits -- Information on Web Navigator 
Quelle est la cause du message d'erreur "Error: warning (0012): 'TagNameInAction': macro redefinition" avec Web Navigator V1.1 et pourquoi ce message n'apparaissait-il pas avec la version V1.0 ? 
Quels états connus peut prendre mon système, si j'installe à nouveau le Serveur Web de Web Navigator 1.1 ? 
Pourquoi les variables sont-elles grisées et les contrôles n'affichent-ils aucune valeur sur le poste Client Web Navigator, bien que tout est correctement affiché sur le poste WinCC Runtime ? 
Quelle est la cause de l'erreur "HTTP- Erreur 401" lors de la déclaration du Web Navigator V1.0/V1.1 sur le Web-Serveur ? 
Est-il nécessaire d'installer l'Option-Pack pour Windows 2000 pour l'installation de l'Internet-Information-Server (IIS) ? 
Pourquoi l'installation de MS Option-Pack n'est pas exécutée correctement ? 
Pourquoi lors de la compilation d'une image dans "WinCC Web View Publisher" obtient-t-on un message d'erreur si un C-Script est contenu dans cette image? 
Quels sont les options et Add-Ons WinCC qui sont pris en charge par le Web Navigator V1.x? 
Comment se passe la transmission de données entre un WebServer et un WebClient?t 
Quelles sont les particularités à prendre en compte pour le paramétrage d'images par rapport au WebNavigator V1.0? 
Quelles conditions doivent être remplies pour installer Microsoft IIS (Internet Information Server) pour WinCC Web Navigator V1.x sur une machine Microsoft NT-Workstation ? 
Pourquoi le client SIMATIC WinCC/Web Navigator V1.x n'a aucun accès au serveur WinCC/Web Navigator ? 
Comment peut-on installer l’option WinCC/WebNavigator Client V1.x sur un PC disposant de SIMATIC WinCC V6.0 ? 
Pourquoi est-ce qu'aucun fichier(images) n'e st présent dans la fenêtre de sélection de l'assistant Web Publishing, bien que le chemin correct de mon projet WinCC y est indiqué ? 
Welche Daten/Dateien sind für den SIMATIC WinCC Web Navigator V1.x relevant ? 
Quelles sont les différences entre le système de base WinCC et le WinCC Web Navigator? 
Pourquoi le "bouton de fermeture" d'une fenêtre de vue n'est-il pas visible sur le client WinCC Web Navigator Client ? 
Pourquoi le client WinCC Web Navigator n'affiche-t-il que la vue de démarrage ? 
Pourquoi les raccourcis clavier configurés dans WinCC ne fonctionnent-ils pas sur les clients WinCC Web Navigator ? 
Pourquoi est-ce que le WinCC TagLogging Trendcontrol Lineal n'est pas visible sur le client WebNavigator ? 
Pourquoi les clients Web ne sont-ils pas mis à jour alors que le serveur Web contient un nouveau Package client ? 
A quoi faut-il prendre garde avec un WinCC Web Navigator Server V1.1, avec lequel différents projets WinCC sont chargés et le Runtime démarré ? 
Comment procède-t-on à une mise à jour du Web Navigator Update V1.0 vers V1.1 sur un client Web Navigator ? 
Quelle est la bande passante nécessaire pour que le Web Client de WinCC puisse communiquer avec le serveur de WinCC Web Navigator ? 

Quelle est la cause du message d'erreur "Error: warning (0012): 'TagNameInAction': macro redefinition" avec Web Navigator V1.1 et pourquoi ce message n'apparaissait-il pas avec la version V1.0 ?au début
Nº de référence:

Description
Le PDL-Publisher ou le PDL-Pad indiquent l'erreur :
"Error: warning (0012): 'TagNameInAction': macro redefinition",
lorsque plusieurs appels du style "#define NomDeVariable/NomDeVue" sont utilisés.

Raison
Si vous devez programmer de cette manière, l'instruction "define" doit être auparavant désactivée avec "#undef".

Exemple
"#undef Moteur1"
"#define Moteur1 200"

Le message se rencontre de la même manière avec le dialogue dynamique et avec les liaisons directes d'objets.

Cet avertissement se trouve aussi bien dans la documentation du Web Navigator V1.1 que dans celle de l'ancienne version V1.0. Cependant, les messages possibles affichés (erreurs, avertissements) du Publisher en Version1.1 ont été étendus.

Avertissement général
La plupart des redéfinitions macros ne sont pas insérées manuellement par l'utilisateur mais par les assistants dynamiques (Wizard) ou les dialogues dynamiques. Il n'est, dans ce cas, pas intéressant et avec les dialogues dynamiques, pas possible d'adapter les scripts.
Si cette erreur de redéfinition macro se rencontre seule dans le PDL, le fonctionnement en RT n'est pas influencé. Une correction n'est donc pas nécessaire. Ceci concerne d'ailleurs tous les autres avertissements que le moteur de script génère (par exemple des problèmes de conversion).

Mots-clefs
Note de programmation, déclaration

Quels états connus peut prendre mon système, si j'installe à nouveau le Serveur Web de Web Navigator 1.1 ?au début
Nº de référence:

Description :
Trois états système connus lors de l'installation d'un Serveur Web ont les origines suivantes :

  • Le Setup reste bloqué lors d'une nouvelle installation du Serveur Web.
    Après avoir installé le Serveur Web V1.1, le message suivant apparait :
    "Le programme Setup actualise votre système"
    et reste là relativement longtemps. Le programme Setup n'est pas planté ! Dans cette phase le HF3 (HotFix) de WinCC SP2 est installé en "mode aveugle", si un HF plus récent n'est pas déjà installé. La tâche ne doit pas être terminée, le PC ne doit pas être éteint ni reseté pendant ce temps ! Le Setup affichera que la procédure est terminée.
  • Une erreur survient dans le Setup du Serveur Web, si un Hotfix plus récent que le HF3 est installé ou si le HF3 n'est pas nécessaire.
    Le Setup contrôle, quel HF est installé. En supposant que le HF4 est déjà installé, alors le HF3 ne sera plus installé.
    Dans ce cas, un code sera retourné au Setup du WEB NAVIGATOR, que le Setup ne connait pas. Le défaut suivant apparait alors :
    "Une erreur est apparue lors de l'installation du Hotfix WEB NAVIGATOR : - ResultCode < 0!" ou
    "An error occurred while installing the Web Navigator Hotfix: - Result Code < 0!".
  • Si "WinCC SP2 HF3 était déjà installé, le message suivant apparait après la nouvelle installation :
    "Vous pouvez maintenant utiliser le Server WEB NAVIGATOR ".

Mots-clefs:
Message système

Pourquoi les variables sont-elles grisées et les contrôles n'affichent-ils aucune valeur sur le poste Client Web Navigator, bien que tout est correctement affiché sur le poste WinCC Runtime ?au début
Nº de référence:
>

Description :
Cela peut se produire si le Client Web Navigator a été installé avant le Serveur Web Navigator .

Remède :
Désinstaller le Serveur Web Navigator et le Client Web Navigator. Puis installer en premier le Serveur Web Navigator et ensuite le Client Web Navigator.

Autres possibilités :
Sur le Client Web Navigator aller dans le menu "Démarrer  > Exécuter " et saisissez la commande suivante <Lecteur>:\Siemens\WinCC\WebNavigator\Client\bin\WinCCWebCommunication.dll (voir figure 1).



Figure 1 : Enregistrement manuel de la DLL  

Mots-clefs :
Ordre d’installation ; Setup

Quelle est la cause de l'erreur "HTTP- Erreur 401" lors de la déclaration du Web Navigator V1.0/V1.1 sur le Web-Serveur ?au début
Nº de référence:

Description
Votre déclaration sur leWeb-Serveur ne fonctionne pas. L'User est demandé trois fois après le Login, le message "HTTP- Erreur 401" apparaît ensuite.
Si vous avez ce comportement, vous devez controler les causes possibles suivantes et les corriger le cas écheant :

  • Aucune image n'a été compilée avec le Web View Publisher.
  • La page Web ou le répertoire virtuel n'est pas créé (installé par le configurateur WinCC Web).
  • Le RT WinCC et avec lui le "webnavigatorrt.exe" n'est pas actif.
  • Quelqu'un a apporté des modifications aux réglages standards de l'IIS.
    - Par exemple le filtre ISAPI n'est pas démarré ou se trouve dans une priorité trop basse.
    - L'option "Déclaration anonyme" a été activée.

Mots-clefs
Défaut de déclaration

Est-il nécessaire d'installer l'Option-Pack pour Windows 2000 pour l'installation de l'Internet-Information-Server (IIS) ?au début
Nº de référence:

Description :
Non, l'IIS est automatiquement installé avec Windows 2000 Serveur.
Avec Windows 2000 Professionnel, l'IIS doit être installé par le bouton "Insérer des composants Windows" dans le menu "Démarrer > Paramètres > Panneau de configuration > Logiciel".

Remarque :
Vous trouverez des détails complémentaires dans le manuel "SIMATIC HMI WinCC Web-Navigator V1.1" ,qui se trouve dans l'article ID 2053005.

Mots-clefs :
Préconisation système, composants logiciels

Pourquoi l'installation de MS Option-Pack n'est pas exécutée correctement ?au début
Nº de référence:

Description
Lors de l'installation de MS Option-Pack, un peu avant la fin de l'installation, il apparaît plusieurs fois le message :
"PWS-Error, CreateInProc : AppCreate, 0x80110401". L'installation de MS Option-Pack n'est pas complètement terminée ou pas sans défaut. Ensuite je ne peux pas me logger sur le Web serveur avec le client Web.

Le message d'erreur que vous obtenez à la fin de l'installation de MS Option-Pack, peut avoir deux causes :

  1. Vous devez posséder les droits d'installateur local pour l'installation.
  2. Vous devez modifier le paramétrage dans l'outil "DCOMCNFG".
    Veuillez suivre la procédure suivante :
  • Cliquez sur "Démarrer > Exécuter.." et indiquez "DCOMCNFG".

  • Validez ensuite par "OK".

Remarque
Vous devez vous logger avec les droits d'administrateur sous MS Windows NT et MS Windows 2000.

  • Positionnez dans la fenêtre ouverte sous "Propriétés par défaut > Propriétés par défaut des communications COM distribuées" le champ "Niveau d'authentification par défaut" sur "Se connecter" et sous " Propriétés par défaut des communications COM distribuées " le champ " Niveau d'emprunt d'identité par défaut :" sur "Identifier".

  • Ensuite validez par "OK".
  • Désinstallez le MS Option-Pack.
  • Installez à nouveau le MS Option-Pack.

Veuillez prendre connaissance des informations complémentaires du manuel "SIMATIC HMI WinCC Web Navigator V1.1" sous la contribution ID 2053005.

Mots-clefs
Propriétés système

Pourquoi lors de la compilation d'une image dans "WinCC Web View Publisher" obtient-t-on un message d'erreur si un C-Script est contenu dans cette image?au début
Nº de référence:

Description
Ce message d'erreur arrive avec Web Navigator V1.1 , parce que vous n'y avez pas adjoint la compilation de fonctions. Si vous n'avez pas utilisé de fonctions, vous devriez utiliser et compiler une Dummy-Fonction . Cela peut aussi être nécessaire, si par exemple vous avez créé une liaison directe, dans laquelle vous manipulez des bits individuels et vous y affectez l'affichage d'une couleur.

Pour créer une Dummy-Function , procéder aux étapes suivantes:

  • Ouvrir dans WinCC Explorer le Global Script Editor
  • bouton droit souris sur "fonction de projet" puis clic sur "Nouveau" pour une nouvelle fonction de projet
  • Donner un nom de fonction, si dans le Code vous implémentez des "fonctions nouvelles"
  • Compiler cette fonction et la mémoriser

Remarque:
Si vous utilisez dans vos images des Scripts ou des liaisons directes, alors les objets invoqués dans ces scripts ou liaisons directes ne doivent pas contenir des caracteres vides ou spéciaux dans le nom d'objet. La raison en est que, le CISS- Compiler (utilisé dans le Web Navigator Client , ne supporte pas des vides ou des caractères spéciaux dans le nom d'objet.
Exception: Le caractere "_" est supporté. Cela signifie, que vous pouvez l'utiliser dans un nom d'objet par ex. "Startpicture_1"

Mots-clefs:
Programmation orientéeObjet

Quels sont les options et Add-Ons WinCC qui sont pris en charge par le Web Navigator V1.x?au début
Nº de référence:

Description
Le Web Navigator ne doit pas supporter les options, ce sont les options qui doivent supporter le Web Navigator.
C'est la documentation ou les "Release Notes" de l'option/Add-ons qui indique explicitement s'ils sont validés pour un fonctionnement avec le Web Navigator. Au jour d'aujourd'hui, ce sont Guardian V2.0 et IndustrialX V1.1.

Les options qui n'ont pas de lien avec le système graphique (comme par exemple le serveur radio et les dll de canaux) peuvent également être utilisées.
Les paquetages qui sont pertinents pour le système graphique mais qui ne fonctionnent pas ne doivent pas être utilisés avec le Web Navigator. C'est aujourd'hui le cas pour User Archive et ProAgent.
Dans ce cas, uniquement les vues WinCC qui n'utilisent pas ces fonctionnalités optionnelles (par exemple User Archive) pour fonctionner. Une compatibilité illimitée du Web Navigator ne peut pas être délivrée dans le cadre de PCS7.

Mots-clefs
Limitation de fonctionnalité, caractéristiques du système

Comment se passe la transmission de données entre un WebServer et un WebClient?tau début
Nº de référence:

Description
Le WebClient demande toutes les données au WebServer lors de la sélection d'une vue juste une fois. A chaque modification, le WebServer envoie alors automatiquement au WebClient les données qu'il a demandées.
C'est pourquoi, le WebClient n'a pas besoin de demander des données à chaque fois au WebServer pour les obtenir.
Ce n'est qu'au changement de vue que le WebClient va envoyer un télégramme de requête de données au Server. Le Server enverra alors les modifications.
Vous avez ainsi la possibilité de communiquer avec des médiums de faible bande passante, par exemple des modems. Sinon, il s'ensuit une actualisation plus rapide pour une bande passante identique

Mots-clefs
Communication Client-Server

Quelles sont les particularités à prendre en compte pour le paramétrage d'images par rapport au WebNavigator V1.0?au début
Nº de référence:

Description
Scripts et Fonctions, paramétrés derrière les propriétés d'objet, et Scripts cycliques ne sont pas, supportés dans la V1.0 du WebNavigator. A partir de V1.1 ces scripts sont supportés.
Les caractères spéciaux dans les scripts ne sont pas non plus supportés. Les fonctions de projets et les fonctions ODK- ne sont pas non plus possibles.

Pour les Dynamik-Dialogues seul le premier trigger de variable est supporté. Lors de combinaisons de variables dans le dialogue dynamique , seule la première variable est évaluée.

Exemple:
Vous avez une combinaison par ex. Variable a & Variable b comme trigger. Le WebNavigator n'utilise que la première variable (Variable a) comme trigger du dialogue dynamique, la deuxième Variable (Variable b) n'est pas prise en compte ou traitée.

La propriété "Referencé" d'un Objekte, par ex un affichage d'état, peut à partir de la V1.1 être positionnée. En V1.0 cela n'était pas possible.
N'est pas supporté non plus l' Adressage indirect.
Le Web Navigator ne connaît pas non plus de Variables locales .

Mots-clefs:
limitesSysteme, limitation de fonctions

Quelles conditions doivent être remplies pour installer Microsoft IIS (Internet Information Server) pour WinCC Web Navigator V1.x sur une machine Microsoft NT-Workstation ?au début
Nº de référence:

Description
Pour pouvoir utiliser Microsoft Internet Information Server (IIS) sur une machine Microsoft Windows NT-Workstation, le "service gestionnaire Internet" doit être installé. Pour cela, procédez de la manière suivante :
 
1. Possibilité (lorsque le pack d'option Microsoft Windows NT 4.0 est déjà installé sur votre PC)

  1. Sous
    "Démarrer > Tous les programmes > Windows NT 4.0 Option Pack> Windows NT 4.0 Option Pack Setup", démarrez le Setup.
  2. Dans la page de démarrage, cliquez sur le bouton "suivant" et cliquez ensuite sur le bouton "ajouter/supprimer".
  3. Dans le masque qui apparaît, cochez la case pour "Personal Web Server (PWS)" et cliquez ensuite sur le bouton "afficher les composants partiels".
  4. Dans la fenêtre qui s'ouvre, cochez la case "service gestionnaire Internet".
  5. Vous pouvez ensuite poursuivre l'installation de IIS.
2. Possibilité (installation du CD Microsoft Windows NT 4.0 Option Pack)
  1. Insérez le CD WinCC Web Navigator dans le lecteur CD-ROM. Le setup Web Navigator et Option Pack est démarré automatiquement par AUTORUN.INF.
  2. Dans le menu qui s'ouvre, sélectionnez
    "Installer le programme > MS Option Pack 4.0 (NT Workstation) > Ajouter/Supprimer".
  3. Dans le masque qui apparaît, cochez la case pour "Personal Web Server (PWS)" et cliquez ensuite sur le bouton "afficher les composants partiels".
  4. Dans la fenêtre qui s'ouvre, cochez la case "service gestionnaire Internet".
  5. Vous pouvez ensuite poursuivre l'installation de IIS.

Notes importantes

  • Après l'installation de IIS, vous devez impérativement réinstaller vos Service Packs Microsoft Windows NT 4.0 -avant de redémarrer le PC !
  • Vous retrouverez cette description dans la documentation du WinCC Web Navigator sous "Installation du serveur WinCC Web Navigator".

Pourquoi le client SIMATIC WinCC/Web Navigator V1.x n'a aucun accès au serveur WinCC/Web Navigator ?au début
Nº de référence:

Description
Ce comportement peut apparaître si le projet SIMATIC WinCC est mémorisé sur le "Desktop". Le client WinCC/Web Navigator V1.x n'a cependant aucun droit pour l'accès "Desktop".

Remède:
Mémorisez le projet WinCC-Projekt dans un répertoire "normal" de votre choix sur un disque dur local du PC.

Comment peut-on installer l’option WinCC/WebNavigator Client V1.x sur un PC disposant de SIMATIC WinCC V6.0 ?au début
Nº de référence:

Description :
L’option "WinCC/WebNavigator V1.x" ne peut être installée sur un PC disposant de SIMATIC WinCC V6.0, car SIMATIC WinCC V6.0 ne pourrait plus tourner normalement !

Si le cas s'est produit, alors il faut désinstaller SIMATIC WinCC/Webnavigator V1.x suivant cette procédure:

  • Aller dans le répertoire "...\Siemens\WinCC\WebNavigator\Client\Uninstall_Client" et lancer le Setup.
    => le Web Navigator Client est désinstallé.
  • Désinstaller SIMATIC WinCC V6.0.
  • Redémarrer le PC et réinstaller SIMATIC WinCC V6.0.


Pourquoi est-ce qu'aucun fichier(images) n'e st présent dans la fenêtre de sélection de l'assistant Web Publishing, bien que le chemin correct de mon projet WinCC y est indiqué ?au début
Nº de référence:

Description
Ceci peut apparaître par ex. lorsde projets TIA, si le nom par défaut, qui se trouve dans l'OS SIMATIC-Manager, n'est pas modifié. Le nom par défaut qui est donné au départ dans le projet à l'OS est "OS(1)".

Cela arrive également dans les projets Wincc, dés lors que des parenthèses sont utilisées dans le nom de projet.

Remède
Retirez lesparenthèses qui se trouvent dans le nom de l'OS du projet TI A (par ex. "OS(1)" => "OS1), ou dans le nom du projet WinCC. Ensuite les fichiers (images) vous seront présentés au choix dans la fenêtre de sélection de l'assistant Web Publishing.

Note
Vous trouverez des informations complémentaires sur les caractères non autorisés dans "WinCC Information System" sous la clé de recherche "Caractères spéciaux > caractères non autorisés".

Mots-clefs
Publishing Wizard, PDL, PD_, WinCC/Web Navigator

Welche Daten/Dateien sind für den SIMATIC WinCC Web Navigator V1.x relevant ?au début
Nº de référence:

DESCRIPTION :  
Normalement, le "Web View Publisher" est démarré à chaque fois sur le Serveur Web Navigator pour compiler toutes les vues, fonctions et bitmap (en version V1.0, uniquement les vues !). 

Lorsque plusieurs serveurs Web Navigator doivent utiliser le même projet WinCC, il est possible d'exécuter le "Web View Publisher" et le "Web View Administrator" sur une station de configuration et ensuite de copier les fichiers compilés sur chaque serveur Web Navigator. Les fichiers de données compilés se trouvent dans le répertoire de projet WinCC de la manière suivante :
 

Type de fichier

WebNavigator V1.0

WebNavigator V1.1/V1.2

Vues

< répertoire de projet WinCC>\WebNavigator\Pictures\

< répertoire de projet WinCC>\WebNavigator\Pictures\

Fonctions

Non supporté

< répertoire de projet WinCC>\WebNavigator\Library\

Bitmap référencés

Non supporté

< répertoire de projet WinCC>\WebNavigator\Images\

Base de données de l'utilisateur Web

< répertoire de projet WinCC>\WebNavigator\

< répertoire de projet WinCC>\WebNavigator\

Note :
Ceci doit également être fait lorsque l'on utilise un serveur Web Navigator sur lequel le "Web Configurator" n'a jamais été exécuté. Ce n'est qu'ainsi que les pages Web seront disponibles pour les clients Web !

Quelles sont les différences entre le système de base WinCC et le WinCC Web Navigator?au début
Nº de référence:

Description
Vous trouverez, ci-après, le chapitre "Différences par rapport au système WinCC de base" en complément de la documentation WinCC Web Navigator V1.2. A partir de WinCC Web Navigator V6.0, vous trouverez ces informations dans "WinCC Web Navigator - Documentation" au chapitre "Configuration d'un projet Web > Différences par rapport au système WinCC de base > Scripting".

Ce document aborde les sujets suivants : 

  • Exécution de script
  • Sélection de vues
  • Scripts
  • Adressage d'objets d'autres vues
  • Fonctions de script synchrones
  • Définition de variables de script locales spécifiques à des vues

WebNav_Diff_to_Basissystem_e.pdf ( 26 KB )  

Pourquoi le "bouton de fermeture" d'une fenêtre de vue n'est-il pas visible sur le client WinCC Web Navigator Client ?au début
Nº de référence:

Situation de départ :
Contrairement à l'affichage dans une fenêtre de vue dans le Runtime de WinCC, le "bouton de fermeture" d'une fenêtre de vue n'est pas affiché sur WinCC Web Navigator V1.2, alors que la propriété "peut être fermée = oui" ("Propriétés > Divers") est configurée.

Remède:  
Pour qu'une fenêtre de vue puisse être fermée en cas de représentation sur un client Web Navigator, les propriétés suivantes de la fenêtre de vue doivent être définies dans WinCC Graphics Designer (Figure 01):

  • Cadre
  • Titre
  • Peut être maximisée
  • Peut être fermée 


Figure 01

Note:
Ce comportement de la version V1.2 de Web Navigator peut différer des anciennes versions de Web Navigator !

Mots-clefs:
Bouton de fermeture, configuration de vue

Pourquoi le client WinCC Web Navigator n'affiche-t-il que la vue de démarrage ?au début
Nº de référence:

DESCRIPTION :
Le WinCC Web Administrator permet de n'assigner qu'une une vue de démarrage ( extension .PD_) avec la langue correspondante ainsi que les droits "Tous" ou "Aucun", pour chaque utilisateur déclaré. D’autres vues peuvent, comme habituellement avec WinCC, être sélectionnées en fonction de la programmation ( par ex. avec un bouton ).
Après avoir modifié et enregistré votre(vos) vue(s) dans WinCC Graphics Designer, il est nécessaire ensuite de les convertir à nouveau avec WinCC Web View Publisher.

Vous trouverez d’autres informations sur les droits avec WinCC WebNavigator dans l'article -ID 6727600
Vous trouverez d’autres informations sur les messages d’erreur dans WinCC Web View Publisher lors de la compilation d’une vue avec des scripts en C dans Web Navigator dans l'article -ID 8773912

Mots-clefs :
Administration, Navigation dans Internet-Explorer


Pourquoi les raccourcis clavier configurés dans WinCC ne fonctionnent-ils pas sur les clients WinCC Web Navigator ?au début
Nº de référence:

Description:
Les raccourcis clavier configurés dans WinCC sont désactivés par le système sur les clients WebNavigator, car Internet Explorer dispose de ses propres raccourcis clavier et ceux-ci ne doivent pas être modifiés.

Pourquoi est-ce que le WinCC TagLogging Trendcontrol Lineal n'est pas visible sur le client WebNavigator ?au début
Nº de référence:

Description
La cause en est un composant Microsoft défectueux. Lors de l'installation du client Web Navigator à partir du CD d'installation ce composant est aussi automatiquement installé. Mais lors du téléchargement du WebClient par Internet / Intranet ce composant ne sera pas installé. 

Remède
Le composant Microsoft défectueux peut être réinstallé en cas de besoin depuis le Webserver. Le chemin pour l'installation par Internet Explorer est le suivant :
NomDuPC/Install/WindowsSystemUpdate.exe

Ce fichier s'appelle 'WinSysUpdate.exe' à partir de la V1.2 du WebNavigator

Cette information se trouve aussi dans les Release Notes du Web Navigator sous informations importantes / composant MS défectueux. 

Pourquoi les clients Web ne sont-ils pas mis à jour alors que le serveur Web contient un nouveau Package client ?au début
Nº de référence:

Description
Dans le navigateur du client, la page http://NomOrdinateur/PROJECT.ASP est probablement appelée directement, alors que l'appel est mémorisé en tant que favoris/signet dans votre navigateur. Ceci est le cas lorsque la fonction IE "Ajouter aux favoris" a été utilisée.

Remède
Veuillez mémoriser http://NomServeur/ ou http://Adresse IP/ en tant que Favoris/signets dans votre navigateur, car dans ce cas, l'initialisation nécessaire se fait via WEBCLIENT.ASP.

Note
Ce comportement ne se rencontre pas avec les clients Web à partir de V1.2 !

Mots-clefs
Installation Internet, Internet-Explorer

A quoi faut-il prendre garde avec un WinCC Web Navigator Server V1.1, avec lequel différents projets WinCC sont chargés et le Runtime démarré ?au début
Nº de référence:

Description:
Dans les projets WinCC, les fonctions de projet ne sont pas forcément identiques. Il est donc indispensable d'exécuter le Web View Publisher pour chaque nouveau projet chargé sur le WinCC Web Server. Vous devez également vous assurer que le Web View Publisher a été exécuté avant le démarrage du projet en Runtime.

Comment procède-t-on à une mise à jour du Web Navigator Update V1.0 vers V1.1 sur un client Web Navigator ?au début
Nº de référence:

Description
Si V1.1 est installée sur le serveur Web Navigator et V1.0 sur le client, alors V1.1 se charge automatiquement sur le client Web Navigator via le réseau (l’écran apparaît pour recharger le client Web Navigator en V1.1). Suivre aussi les instructions d’installation indiquées dans l’aide en-ligne du Web Navigator.

D’autres indications sont disponibles au niveau de la contribution d’ID 10811061.

Mots-clefs
Mise à jour logicielle, installation Internet

Quelle est la bande passante nécessaire pour que le Web Client de WinCC puisse communiquer avec le serveur de WinCC Web Navigator ?au début
Nº de référence:

Description :

La vitesse et la bande passante de votre accès Internet a une grande influence sur les performances du Web Navigator de WinCC concernant vos projets , la sélection des vues, ainsi que les temps de mise à jour de vos clients Web de WinCC. Chaque client requiert une bande passante d'environ 10kbps.

Si vous travaillez avec votre serveur WinCC Web Navigator sur un réseau LAN, vous obtiendrez des performances maximales. Toutefois, si vous connectez votre serveur Web Navigator à un modem de 56K, la bande passante et les performances seront très inférieures, ce qui entraînera une influence négative sur les temps de chargement des vues, des mises à jour, ainsi que le nombre de clients travaillant simultanément.

Des recommandations et des informations supplémentaires concernant l'utilisation de WinCC Web Navigator sont également disponibles et décrites dans l'article "Important Information > Performance". A partir de WinCC Web Navigator V6.2, cette information est notée dans l'article "WinCC Web Navigator - Documentation" et dans le paragraphe "Configuration of the Web Navigator Server > Performance of the Web Server and Dedicated Web Server".

Mots clefs :
Réseau, taux de transfert, bande passante.

 ID contribution:26429662   Date:2010-04-09 
Cette contribution...m´a aidéne m´a pas aidé                                 






























related links
Pourquoi ne peut-on plus créer d ...
WinCC/WebNavigator
Comment réaliser des fonctions s ...
Quel client WinCC/Web Navigator p ...
WinCC : Informations générales