Différentes options possibles de transfert : Le fichier en téléchargement ci-dessous liste les différentes options possibles pour réaliser des transferts sur les différents pupitres.
Câble USB Host-to-Host :
Vous trouverez dans le Faq Nr: 19142034, les différentes options de commande pour un câble USB Host-to-Host .
Applications de mise en place d'adaptateurs et de câbles :
Le fichier téléchargeable ci-dessous donne les indications pour choisir le bon câble pour chaque pupitre opérateur en fonction des applications à réaliser suivantes :
couplage système
téléchargement ( actualisation du système d'exploitation, projet, … )
chargement complet ( à réaliser en cas de perte ou de défectuosité du système d'exploitation )
Note sur le PC-Adapter USB (6ES7972-0CB20-0XA0) et PC-Adapter USB A2 (6GK1 571-0BA00-0AA0) Le PC-Adapter USB / PC-Adapter USB A2 propose une interface MPI/DP via une liaison USB disponible sur un PC. Pour de plus amples informations sur le PC-Adapter USB, veuillez consulter sa documentation technique disponible dans le FAQ Nr: 16983464. De plus amples informations sur le PC-Adapter USB A2 figurent dans le manuel disponible dans l'article68849363 Ces câbles sont uniquement validés pour les fonctions de transfert de projet et de mise à jour des OS sur les pupitres opérateurs suivants :
OP 73
OP 77 A
TP 177 A
KTP600 (Variante Profibus)
KTP1000 (Variante Profibus)
Utilisations des convertisseurs USB-RS232 et d'adaptateurs USB-Ethernet Lors que vous employez un câble RS232/PPI Multi-Maître, null-modem ou un câble Ethernet, vous devez le raccorder sur une interface "réelle" pour pouvoir effectuer les fonctions de transfert de projet.
On parle d'interface "réelle" lorsqu'elle ne passe pas par un convertisseur USB. Il n'est donc pas possible d'utiliser les adaptateurs et convertisseurs "USB vers série" ou "USB vers Ethernet".
Mots-clefs : Transfert de projet, téléchargement de projet, WinCC flexible, câble de transfert, ProTool, RS 232, câble PC/PPI , câble PC PPI, RS 485, Com Text, câble, convertisseur USB.
Comment insérer les messages d’alarmes d’un variateur de fréquence (SINAMICS et MICROMASTER) dans un projet WinCC flexible ou WinCC (TIA Portal) ?
Description Cet article met à disposition les messages d’erreur des variateurs de fréquence sous forme de listes de textes. Avec ces listes, vous avez la possibilité d’afficher en clair sur le pupitre les erreurs apparues sur les variateurs sous forme de texte.
Vous trouverez, à l’aide des liens suivants, les informations concernant l’utilisation de ces listes de textes.
Manuel WinCC (TIA Portal): "WinCC Advanced > Visualisation de processus (Advanced) > Utilisation de listes de textes et de listes graphiques > Utilisation de listes de textes"
Manuel WinCC flexible: "WinCC flexible 2008 > WinCC flexible Engineering System > Travailler avec WinCC flexible > Listes de textes"
Vous trouverez, dans les tableaux suivants, les téléchargements des listes de messages sous forme de bibliothèques.
Les bibliothèques sont proposées en téléchargement pour les versions 2007, 2008 et 2008 SP2 de WinCC flexible. Si vous devez utiliser ces bibliothèques dans des versions plus anciennes de WinCC flexible, il sera nécessaire d’enregistrer celles-ci dans ces différentes versions. Vous trouverez de plus amples renseignements sur ce thème dans l’article-ID: 33934262.
Remarques
Les bibliothèques sont fournies dans les langues Allemande, Anglaise (GB et US), Française, Espagnole, Italienne et Chinoise.
Sélectionnez, de la manière suivante, les langues du projet avant d’importer la bibliothèque :
· Dans WinCC flexible sous "Localisation > Langues du projet"
· Dans WinCC (TIA Portal) sous "Langues & Ressources > Langues du projet"
Informations complémentaires Vous trouverez sur notre Support en ligne de plus amples informations utiles à l’aide des liens ci-dessous.
Produit
Connexion directe
HMI/Variateur de fréquence
Variateur de fréquence
Liste des défauts pour le pupitre HMI
Conseils sur la sécurité: Les fonctions et solutions décrites dans cet article se limitent principalement à la présentation et à la réalisation des tâches d’automatisation. Soyez, SVP, vigilant sur le fait que la mise en réseau de votre installation avec d’autres parties d’installations à l’aide de votre réseau d’entreprise ou d’Internet demande de mettre en œuvre des mesures de protection adaptées en termes de Sécurité Industrielle. Vous trouverez de plus amples informations sur le sujet dans l’article-ID 50203404.
Pourquoi le PC de développement WinCC flexible plante-t-il après le transfert sur l' IHM lorsque l'antivirus "Kaspersky" est utilisé ?
Description: Le transfert d'un projet sur une IHM provoque le crash du PC de développement ou sa perte de fiabilité.
Ce comportement peut provenir de l'utilisation d'un antivirus "Kaspersky". Il se produit à partir de la version 6.0. L'arrêt provient d'une mise à jour de sécurité de "Kaspersky".
Solution:
L'antivirus "Kaspersky" n'est pas libéré avec WinCC flexible. Le comportement peut être contourné par les possibilités suivantes :
Désinstallez ou désactivez l'antivirus "Kaspersky".
Libérez les tâches "Hmies.exe" et "TransferTool.exe" au niveau de l'antivirus.
Note :
Vous trouverez des informations complémentaires sur le thème "Antivirus avec WinCC flexible" et sur la compatibilité des antivirus testés, dans le système d'aide de WinCC flexible sous :
"Mise en route > Notice d'installation > Installation > Installer WinCC flexible > Antivirus".
Comment configurer une connexion directe entre un pupitre HMI et un variateur de fréquence ( SINAMICS et Micromaster ) ?
Conseils sur la sécurité :
Attention Les fonctions et solutions décrites dans cet article se limitent principalement à la présentation et à la réalisation des tâches d’automatisation. Soyez svp vigilant sur le fait que la mise en réseau de votre installation avec d’autres parties d’installations à l’aide de votre réseau d’entreprise ou d’Internet demande de mettre en œuvre des mesures de protection adaptées en termes de Sécurité Industrielle. Vous trouverez de plus amples informations sur le sujet dans l’article-ID 50203404.
Comment visualiser l'état actuel d'une CPU sur un pupitre opérateur WinCC flexible ?
Exécutabilité et environnement de test
Vous trouverez dans les tableaux ci-dessus les composants qui ont servi pour la création et la vérification du fonctionnement de cet article.
Mots clés :
Surveillance de bit de vie, surveillance de communication, surveillance de liaison, état de liaison, Liaison API interrompue, Stop, Run
Connexion de Push Button Panels PPs via Profibus-DP avec le CP5431
QUESTION:
Comment connecte-t-on des Push Button Panels PPs au CP5431 via Profibus-DP et comment s'effectue le paramétrage ?
REPONSE:
On souhaite raccorder un ou plusieurs Push Button Panels (PPs) via Profibus-DP à un SIMATIC S5 équipé d'un CP5431. Le problème suivant se pose lors de la configuration :
On a besoin de COM PROFIBUS pour le calcul des paramètres de bus des PPs raccordés. Le CP5431 ne peut cependant être configuré qu'avec NCM COM5431. Or ce logiciel ne prévoit pas le paramétrage de PPs.
SOLUTION :
On configure tout d'abord sous COM PROFIBUS en déclarant le CP5431 "maitre par défaut". On effectue alors dans COM PROFIBUS le paramétrage des PPs. Les paramètres retenus doivent alors être repris manuellement dans COM PROFIBUS pour être portés dans le COM 5431 en tant que "données paramétrables par l'utilisateur".
EXEMPLE :
Connexion d'un PUSH BUTTON PANELS PP7 au CP5431.
Prérequis:
Le progiciel COM PROFIBUS est nécessaire pour le paramétrage du PP7. La version de démo suffit pour cela. Celle-ci est téléchargeable ( COM PROFIBUS V3.3 ) dans le Support Produit SIMATIC sous "SIMATIC/Péripherie décentralisée", apport ID 135526. Chargez le programme sur votre ordinateur et démarrez l'installation.
COM5431
est nécessaire pour le paramétrage du CP5431.
Un fichier GSD est nécessaire pour le réglage des paramètres de bus du PP7 sous COM PROFIBUS. Celui-ci est téléchargeable sous "SIMATIC/Fichiers GSD PROFIBUS/HMI", apport 113264. Téléchargez le fichier GSD pour le type de station PP7 depuis la page Internet dans le répertoire "GSD" de COM PROFIBUS. Remarque : le numéro du fichier GSD correspond à l'identifiant constructeur. Le PP7 possède l'identifiant hexadécimal 8067.
Téléchargez les Bitmaps pour SIMATIC HMI PP dans le répertoire Bitmaps de COM PROFIBUS depuis la même page Internet.
Etape 1: constitution du réseau sous COM PROFIBUS
Démarrez COM PROFIBUS.
Importez le nouveau fichier GSD pour le type de station PP7 avec la commande "Fichier > Importer fichiers GSD".
Démarrez une nouvelle configuration avec la commande "Fichier > nouveau".
Renseignez l'adresse Profibus du maître dans la boîte de dialogue affichée et choisissez "Maitre par défaut" en tant quetype de station maître.
Confirmez avec OK. Une fenêtre s'ouvre pour le nouveau système DP maître. Dans cette fenêtre s'offre une boîte de choix pour les esclaves.
Démarrez la configuration du PP7 en tant qu'esclave DP. Pour cela, cliquez dans la boîte de choix pour esclaves sur "SIMATIC". Cliquez ensuite sur la surface libre située au-dessous du maître. Une boîte de dialogue Adesse Profibus s'ouvre. Cliquez sur l'adresse Profibus souhaitée. Une nouvelle fenêtre Propriétés de l'esclave s'ouvre. Sélectionnez ici le PP7 en cliquant sur la famille SIMATIC et sur le type de station PP7. Confirmez avec OK. Le PP7 se trouve alors placé sur le réseau DP (figure 1.1).
Figure 1.1 Système maître DP avec PP 7 en tant qu'esclave DP
Etape 2: Paramétrage du PP7
Double-cliquez sur le type de station PP7 dans la fenêtre Système maître DP. La fenêtre Propriétés de l'esclave du PP7 s'ouvre (Figure 2.1).
Figure 2.1: Fenêtre des propriétés du PP7
Cliquez sur le bouton Paramétrer. (Figure 2.2).
Figure 2.2: Fenêtrer Paramétrer du PP7
Effectuez les réglages requis pour le PP7 dans la fenêtre Paramétrer. COM PROFIBUS crée en parallèle les paramètres de bus pour le PP7 correspondant à votre paramétrage. Ces paramètres sont ensuite nécessaires pour la configuration sous COM 5431. Cliquez sur le bouton Hexa pour la lecture des paramètres destinés au COM5431. Confirmez la question suivante par Oui. La fenêtre Paramétrer (Hexa) s'ouvre avec la paramétrage hexadécimal du PP7 (Figure 2.3).
Figure 2.3: Fenêtre Paramétrer (Hexa) du PP 7
Les octets de paramétrage pour le PP7 sont fournis dans la fenêtre Paramétrer (Hexa), y compris les 7 octets pour la norme DP. Seuls les octets à partir de la case 7 sont importants pour le paramétrage sous COM5431. Notez les octets y compris celui de la case 7 dans un tableau (tableau 2.1). Notez également l'identifiant constructeur de la station. On trouve celui-ci avec le numéro du fichier GSD.
Type de station
Identifiant constructeur
Adresse de station
Paramètres de bus (Hex)
SIMATIC PP7
8067
3
00 / 01 / 00 / 00 / 00 / 00
Tableau 2.1: Paramètres de bus du PP7 spécifiques à l'utilisateur
Etape 3: Paramétrage Profibus sous COM 5431
Démarrez STEP 5 et cliquez dans le menu principal sur "Autres > autres ...".
Sélectionnez dans la fenêtre autres programmes Simatic S5 la ligne SINEC NCM. Le progiciel SINEC CP 5431 FMS démarre. Remarque: Les paramètres pour le CP5431 figurent dans le manuel opérateur.
Paramétrez le CP5431. Déclarez les zones d'E/S.
Démarrez le paramétrage pour le PP7 en tant qu'esclave DP dans le menu principal sous "Editer > Péripherie > Paramétrage esclaves DP".
Les valeurs "Adresse esclave L2", le "constructeur" (identifiant constructeur) et le nom de l'esclave doivent être repris dans le tableau 2.1. Saisissez également les valeurs pour "Données paramétrables par l'utilisateur" issues du tableau 2.1. Toutes les autres valeurs peuvent être laissées de côté. Sauvegardez votre paramétrage.
Résultat : vous avez paramétré un PP7 en tant qu'esclave DP d'un CP5431 dans le COM 5431.
Raccordement d'un Pushbutton Panel sur un système S7-400H via un Y-Link
QUESTION:
Peut-on raccorder un Pushbutton Panel via un Y-Link à un système
S7-400H ?
REPONSE:
Tous les Pushbutton Panel pouvant être utilisé en tant qu'esclaves
DP normalisés sur un réseau PROFIBUS DP, vous pouvez les raccorder
à un système H via un Y-Link. La configuration du système H avec
l'Y-Link et le Pushbutton Panel se fait d'un côté dans la
configuration matérielle du STEP 7 et d'un autre côté sur
l'appareil lui-même.
Description d'un exemple de configuration avec un système S7
400H, un Y-Link et un PP7
Les éléments :
S7-400H
Le système S7 H se compose de :
Deux alimentations redondantes,
Deux CPU S7-414 H,
Dans chaque CPU deux modules de
synchronisation H-Sync avec fibres optiques
Deux systèmes maître PROFIBUS DP avec la même
vitesse (par exemple 1,5MB).
Illustration 1 : S7-400H
Y-Link
L'Y-Link se compose de :
Deux coupleurs IM 157 pour systèmes PROFIBUS
d'un système H et
Un coupleur Y avec système maître PROFIBUS DP
(par exemple 500 KB) pour le PP7.
Illustration 2 : Y-Link
Pushbutton Panel :
Le PP7 se compose de :
Interface utilisateur,
Entrées/Sorties TOR et
Module de programmation pour la configuration
des paramètres de bus sur la face arrière de l'appareil.
Illustration 3 : PP7
Configuration dans la Configuration Matérielle du STEP
7
Créez un nouveau projet S7 dans le "SIMATIC Manager", insérez
une station H et ouvrez sa configuration.
Configurez les composants suivants
Châssis UR2-H,
Alimentation redondante et
CPU S7-414H avec PROFIBUS-DP et deux modules
H-Sync.
Illustration 4 : configuration d'un système H
Copiez le châssis existant et insérez le dans
la configuration en tant que châssis 1.
Associez à la CPU du châssis 1 un autre
système maître PROFIBUS DP. Attention, les deux systèmes PROFIBUS
DP doivent être configurés avec la même vitesse (par exemple
1,5MB).
Ouvrez le catalogue du matériel STEP 7 et
choisissez l'Y-Link redondant sous "PROFIBUS DP > DP/PA-Link
> IM157" et glissez-le entre les deux système maître
PROFIBUS DP de votre système H. Donnez-lui son adresse PROFIBUS
-par exemple 3- et dans la boîte de dialogue "Définir le réseau
maître", choisissez "coupleur pour PROFIBUS DP".
Insérez le PP7 depuis le catalogue du
matériel sous " PROFIBUS DP > Simatic > PP7" sur le
réseau PROFIBUS DP de l'Y-Link. Donnez-lui une adresse PROFIBUS
-par exemple 4- et la zone d'entrées/sorties.
Illustration 5 : configuration complète
Configuration du PP7
Sur la face arrière du PP7 se trouve un module pour la
configuration du PP7. Pour lancer le mode de paramétrage, appuyez
simultanément sur les touches "ESC" et "OK" à la mise sous tension
du PP7.
1. Dans le menu de paramétrage, choisissez les réglages suivants
:
Default = No
Connection = DP
Slave-Adr = 4
Baudrate = 500K
2. Redémarrez l'appareil.
3. Les paramètres réglés dans le PP7 doivent correspondre avec
ce qui a été indiqué dans la configuration matérielle du STEP
7.
4. Prêtez tout particulièrement attention à l'adresse PROFIBUS
et à la vitesse du réseau sur lequel est raccordé le PP7.
Comment peut-on communiquer avec un nombre quelconque d'automates via la fonction système "Changer connexion" du Runtime PC WinCC flexible, ou d'un pupitre ?
Cette FAQ décrit comment communiquer à l’aide de la fonction "Changer Connexion" avec plusieurs automates avec une seule liaison paramétrée. Cette FAQ est valable aussi bien pour les pupitres que pour les Runtime sur PC.
Suivez svp les indications du fichier PDF suivant.
Exécutabilité et environnement de test
Vous trouverez dans le tableau suivant les composants qui ont servi pour la création et la vérification des fonctionnalités décrites dans cet article.
Composants
Produits et versions
Logiciel HMI
WinCC flexible 2008 SP1
Hardware HMI
PC-Runtime
CPU
S7 300 CPU/ S7 400 CPU
Remarque à propos des touches directes
La fonction WinCC flexible "Changer connexion" ne modifie pas les liens des touches directes.
Quels fichiers GSDML existe-t-il pour les pupitres opérateurs sur Profinet IO?
Informations de configuration : Si vous avez installéWinCC flexible et STEP7 Manager sur votre PC de configuration, alors les fichiers GSDML des pupitres à configurer sont déjà installés sur le PC de configuration.
1. Informations des fichiers GSDML Tous les appareils de terrain Profinet-IO sont définis par les fichiers GSDGeneric Station Description. Ces fichiers contiennent les propriétés des appareils de terrain Profinet-IO, qui sont nécessaires pour l'échange de données cyclique. Le langage d'édition du fichier d'appareil ( device master data file ) utilisé pour Profinet IO est GSDML ( General Station Description Markup Language ), qui est basé sur le modèle XML. Les fichiers GSDML basés sur XML sont indépendants de la langue.
2. Affectation et utilisation des fichiers GSDML Les fichiers GSDML pour les pupitres opérateurs SIMATIC sont nécessaires pour les touches directes Profinet-IO. Cette fonctionnalité est supportée à partir deWinCC flexible 2005 SP1. Après l'installation deWinCC flexible et de STEP7 Manager, les fichiers GSDML pour Profinet IO sont présents dans le catalogue matériel de HW-Config de STEP 7 Manager. Une installation supplémentaire n'est donc pas nécessaire!
Note:
La version d'édition ainsi que la date de publication sont contenues dans le nom du fichier GSDML basé sur XML. La version est dépendante de la version de WinCC flexible installée.
3. Fichiers GSDML pour Push Button Panels
Le fichier GSDML téléchargé doit être installé en plus dans l'HW-Config de STEP7 Manager !
Les fichiers GSDML pour les Push-Button Panels sont à rechercher dans le lien pour les manuels sous le petit symbole de disquette :
4. Lien vers les fichiers GSD sur Profibus DP Vous trouverez des informations sur les fichiers GSD pour Profibus DP dans l'article suivant ID 29339779.
Critères de recherche: Fichier GSD, General Station Description
Quels fichiers GSD existe-t-il pour les pupitres opérateurs sur Profibus DP?
Informations de configuration : Si vous avez installéProTool ou WinCC flexible sur votre PC de configuration, alors les fichiers GSD des pupitres à configurer sont déjà installés sur le PC de configuration.
1. Informations des fichiers GSD
les fichiers GSD (General Station Description) contiennent les caractéristiques de communication d'un appareil PROFIBUS. Les fichiers GSD reçoivent un numéro d'identification auprès de l'organisation des utilisateurs Profibus après leur certification.
1.1 Fichiers GSD dépendants et indépendants de la langue Parmi lesfichiers GSD pour Profibus DP, on différencie les fichiers GSD dépendants et les fichiers GSD indépendants de la langue. Les fichiers GSD indépendants de la langue sont définis par l'extension "*.gsd". Les fichiers GSD dépendants de la langue se caractérisent par une extension linguistique.
Nr.
Extension
Langue
1
*.gsg
allemand ( german)
2
*.gse
anglais (englisch)
3
*.gsf
français
4
*.gsi
italien
5
*.gss
espagnol (spanisch)
Tabelle 01 - Extensions des fichiers GSD dépendants de la langue
1.2 Fichiers GSD pour les pupitres opérateurs SIMATIC
Pour les pupitres opérateurs SIMATIC, il y a deux fichiers GSD différents. Ces fichiers GSD ne se différencient pas par le nom mais par leur utilisation.
Il y a des fichiers GSD pour:
les touches directes DP avec les automates S7
la communication S5 sur Profibus-DP
Le contenu d'un fichier GSD peut être vérifié avec un programme de traitement de texte par exemple "Notepad". Les deux fichiers GSD du même nom se distinguent par les modules définis par l'utilisateur. Si entre autres les modules "Class B tiny" et "Class B small" sont contenus dans le fichier, il s'agit du fichier GSD pour la communication S5 sur Profibus-DP
2. Chemin de stockage des fichiers GSD Pour les pupitres opérateurs SIMATIC il y a deux fichiers GSD différents. Vous trouverez les informations sous le point 1.2.
2.1 Fichiers GSD pour les touches directes DP Si en plus de ProTool ou de WinCC flexible, STEP 7 Manager a été installé avec succès sur l'ordinateur de configuration, alors les fichiers GSD pour les touches directes DP sont déjà présents dans le catalogue matériel de HW-Config de STEP 7 Manager. Une installation supplémentaire n'est donc pas nécessaire!
2.2 Fichiers GSD pour la communication S5 sur Profibus DP
Pour la communication S5 sur Profibus DP, vous devez insérer les fichiers GSD nécessaires pour votre logiciel de configuration ( par exemple : COM-Profibus ).
Vous trouverez les fichiers GSD des pupitres opérateurs SIMATIC pour la communication S5 sur Profibus DP dans votre PC sous les chemins suivants :
ProTool:
C:\Program Files\Siemens\PROTOOL\PLCProg\GSD
ou
C:\Programme\Siemens\PROTOOL\PLCProg\GSD
3.Affectation et utilisation des fichiers GSD Pour les pupitres opérateurs SIMATIC il y a deux fichiers GSD différents. Vous trouverez les informations sous le point 1.2.
3.1 Fichiers GSD pour les touches directes DP Les fichiers GSD pourles touches directes DP ont la même dénomination y compris l'extension, que les fichiers listés dans le tableau ci-dessous ( voir le point 3.2 ).
3.2 Fichiers GSD pour la communication S5 sur Profibus DP
Après une installation réussie de ProTool ou de WinCC flexible, les fichiers GSD pour la communication S5 sur Profibus pour les pupitres opérateurs suivants sont disponibles sur votre PC de configuration :
Pupitres opérateurs
fichier GSD
Chemin sous
OP5
si058020.gsd
ProTool
OP7 DP
OP17 DP
si078020.gsd
ProTool
OP7 DP 12
OP17 DP 12
si078040.gsd
ProTool
TD10
TD20
OP20
si108020.gsd
ProTool
OP15
si158020.gsd
ProTool
TD17
si178040.gsd
ProTool
OP25
OP35
si258020.gsd
ProTool
OP27
OP37
TP27
TP37
si278040.gsd
ProTool
TP170B
OP170B
Mobile Panel 170
Siem80B3.gsd
ProTool & WinCC flexible
MP370
Siem80BE.gsd
ProTool & WinCC flexible
MP270B
OP270
TP270
Siem80E4.gsd
ProTool & WinCC flexible
PC
Siem8076.gsd
ProTool & WinCC flexible
OP 37/PRO
Siem8077.gsd
ProTool
MP270
Siem8078.gsd
ProTool & WinCC flexible
OP77B
OP177B
TP177B
Mobile Panel 177
Siem8107.gsd
WinCC flexible
OP277
TP277
MP277
Mobile Panel 277
Siem813F.gsd
WinCC flexible
MP377
Siem815A.gsd
WinCC flexible
Note:
Sur le PC sont disponibles seulement les fichiers GSD, qui sont configurables avec le logiciel d'Engineering installé.
4. Fichiers GSD pour Push Button Panels Les liens listés ci-dessous vers les fichiers GSD sont utilisables aussi bien pour la communication S5 que pour les automates S7 par Profibus DP. Les fichiers GSD pour les Push-Button Panels sont à rechercher dans le lien pour les manuels sous le petit symbole de disquette :
Note: Vous trouverez des informations sur les fichiers GSD Push Button Panels pour Profinet dans l'article suivant ID: 29339880.
5. Téléchargement de fichiers GSD HMI Les fichiers GSD pour la communication S5 sont disponibles au téléchargement dans l'article ID 39329178.
6.Lien vers les fichiers GSDML pour Profinet IO Vous trouverez des informations sur les fichiers GSDML pour Profinet IO dans l'article suivant ID 29339880.
Critères de recherche: Fichier GSD, General Station Description
QUESTION:
Que dois-je configurer sur les PP7 et PP17 pour les connecter à un S7-200 via MPI ?
REPONSE:
Pour la connexion à un S7-200 via MPI, vous devez mettre en place les réglages suivants sur le PP7 ou le PP17. Pour accéder au menu de réglage du PP7 ou du PP17, vous devez maintenir les touches ESC et OK appuyées lors de la mise sous tension du PP7 ou du PP17.
Paramètre
Réglage
Signification
CONNECTION
MPI
Liaison via MPI ou DP
PP-MPI-ADR
7
Adresse du PP7, par ex: "7"
BAUDRATE
19200
Taux de transfert = 19200 Baud
DATA MB/DB
DB
Les données sont placées dans le DB1 à partir du DW25
DB
1
DW
25
PARAM.-DB
1
Paramètres sont placées dans le DB1 à partir du DW0
PLC-ADR
2
Adresse du S7-200
PLC-TYP
200
Type du S7? 200/300/400
HSA
126
Adresse de la plus haute station
NUMBER OF MPI-Master
1
Nombre de maîtres
Le S7-200 n'a pas de DW, mais le PP7/17 ne possède que cette possibilité d'accès.
En appuyant sur ESC, vous sauvegardez les paramètres de réglage.
Dans le S7-200, vous devez paramétrer le DB1 de cette façon :