Beitragsliste anzeigen
STEP 7 -- Entwicklungsumgebung einrichten -- Software installieren und hochrüsten
Welche Lizenz benötigen Sie, um von einer vorhandenen STEP 7 Version V5.x, V10.5 oder V11 auf das TIA Portal V12 hochrüsten?
Wie migrieren Sie ein SIMATIC WinAC MP-Projekt von SIMATIC WinCC flexible 2008 SP3 nach SIMATIC WinCC (TIA Portal) V11/V12?
Welche SIMATIC Software lässt sich unter 64-bit Betriebssystemen installieren?
Warum kann wegen NCM STEP 7 nicht installiert werden?
Informationen zu dem Thema "Software installieren und hochrüsten"
Wie kann STEP 7 inklusive aller Softwarepakete komplett deinstalliert werden?
Tipps und Tricks zum Software installieren und hochrüsten in STEP 7
Wie kann der Hardwarekatalog ohne direkten Internet-Zugang aktualisiert werden?
Wie können Sie den STEP 7 Hardwarekatalog ab STEP 7 V5.2 aktualisieren?
Wie kann mit zwei unterschiedlichen STEP 7 Versionen auf einem Rechner gearbeitet werden?
Welche Einstellungen und Maßnahmen sind in Bezug auf das InstallShield bei der STEP 7 Installation zu beachten?
Wie können Sie unter Windows XP/Vista/7 die Meldung "Bitte führen Sie einen Neustart aus, bevor Sie weitere Programme installieren" deaktivieren?
Warum kann das aktuelle Software Upgrade nicht installiert werden?
Welche Voraussetzungen sind für die Installation der STEP 7 Version 5.5 zu beachten?
Warum kann wegen NCM STEP 7 nicht installiert werden?
Bestellnummer:

Beschreibung:
Wenn die folgende Meldung erscheit:

  • "STEP 7 kann nicht auf diesem PC installiert werden, da NCM PC installiert ist?"

so ist bereits eine Version von SIMATIC NCM S7 auf Ihrem Rechner installiert. NCM PC wird unter anderem von SIMATIC Net mitgeliefert und nach Wahl mit installiert. NCM PC ist eine Variante von STEP 7 und beinhaltet die NCM S7 Funktionalität. Um STEP 7 auf Ihren Rechner zu installieren, müssen Sie wie folgt vorgehen:
 
Nr. Vorgehensweise
1 Gehen Sie im Windows Betriebssystem auf "START - Einstellungen - Systemsteuerung" und öffnen den Ordner "Software".
2 Suchen Sie unter "Programme ändern oder entfernen" nach der Software "SIMATIC NCM PC".
3 Markieren Sie die Software.
4 Nun erscheint ein Button "Ändern/Entfernen". Betätigen Sie diesen.
5 Nachdem die Software deinstalliert wurde, müssen Sie den Rechner einmal neu starten.
6 Legen Sie nun die Installations- CD von SIMATIC STEP 7 in das CDROM- Laufwerk und starten das Setup.

 Beitrags-ID:26339118   Datum:2007-08-23 
Dieser Artikel...hat mir geholfenhat mir nicht geholfen                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Zu diesem Beitrag
Drucken
PDF erstellen 
Beitrag versenden
QuickLinks
Kompatibilitäts-Tool 
Hilfe
Online Hilfe
Guided Tour