Description Si des textes de projet ainsi que des objets d'images sont représentés de façon décalée sur une station PC Runtime, cela peut provenir des causes suivantes :
Sur le PC de configuration, le réglage DPI est réglé sur "Taille normale (96 DPI)".
Sur le PC de visualisation sur lequel tourne le PC Runtime, le réglage DPI est réglé sur "Grande taille (120 DPI)".
Avec le réglage DPI "Grande taille (120 DPI)" sur le PC de visualisation, toutes les fontes de caractères dans le projet seront représentées agrandies. Les champs configurés pour les chaînes de caractères sont alors trop petits.
Original avec une fonte de taille 96DPI
Version agrandie en 120DPI
Cet exemple a été créé, généré et affiché avec un réglage de 96DPI.
Figure 01
Cet exemple a été créé et généré avec un réglage de 96DPI mais agrandi avec un réglage de 120DPI.
Figure 02
Avec le réglage DPI "Grande taille (120 DPI)", un décalage des pixels peut être aussi provoqué dans les éléments d'image.
Veillez à ce que la même taille de police et le même réglage DPI soient définis sur le PC de configuration et sur le PC Runtime de visualisation.
Les pupitres opérateurs basés sur Windows CE, comme par exemple le MP 277, utilisent "Taille normale (96 DPI)" en réglage DPI .
Les configurations devront être réalisées sur le PC de configuration avec un réglage DPI sur "Taille normale (96 DPI)" et une taille des caractères "Normal".
Réglages sous les différents systèmes d'exploitation Windows :
Ouvrez la boîte de dialogue "Démarrer > Panneau de configuration > Apparence et personnalisation > Affichage".
Sélectionnez ici "Plus petit - 100% (par défaut)" et confirmez avec la touche "Appliquer".
Note
Si vous souhaitez vérifier la configuration PPP actuelle, cliquez sur le lien à gauche : "Définir la taille du texte personnalisé (PPP) ". La valeur exprimée en % de la taille normale est affichée juste au-dessus de la règle.
Cette personnalisation de l'affichage sur le PC Runtime fonctionnant sous Windows 7 est effective uniquement si l'option "Définir l'échelle comme dans Windows XP" a été cochée.
Si cette option n'est pas validée, l'affichage sur le PC Runtime sera gérée de manière linéaire comme pour du graphisme classique et donc l'affichage sur le PC Runtime risque d'être un peu floue.
WinXP
Ouvrez la boîte de dialogue : "Démarrer > Paramètres > Panneau de configuration > Affichage > onglet : Paramètres > Bouton : avancé > onglet : général"
Pour l'affichage, choisissez "Taille normale (96DPI)".
Figure 03
Démarrez ensuite la fenêtre : "Démarrer > Paramètres > Panneau de configuration > Affichage > Onglet : Apparence".
Utilisez la taille de police "Normal".
Figure 04
Win2000
Ouvrez la boîte de dialogue : "Démarrer > Paramètres > Panneau de configuration > Affichage > Onglet : Paramètres > Bouton : Avancé > Onglet : général".
Choisissez "Petites polices" pour la taille de la police à l'affichage.
Figure 05
Win98
Ouvrez la boîte de dialogue : "Démarrer > Paramètres > Panneau de configuration > Affichage > Onglet : paramètres > Bouton : options étendues > onglet : général".
Utilisez "Petites polices" pour la taille de la police
WinNT
Ouvrez la boîte de dialogue : "Démarrer > Paramètres > Panneau de configuration > Affichage > Onglet : paramètres".
Utilisez "petites polices" pour la taille de la police".
Mots-clefs
tronqué, partiellement, incomplet
Erreur $044 erreur de transfert 8 lors de l'enregistrement d'une recette.
QUESTION:
Quelle est la signification de l'erreur $044 erreur de transfert 8 lorsque j'enregistre une recette ?
REPONSE:
Lorsque vous enregistrez une recette le message $044 erreur de transfert 8 apparaît. En plus de votre CPU, une FM357 est connectée a un OP17. Dans ce cas, a chaque fois qu'une recette est enregistrée cette erreur de transfert apparaît. Si vous enlevez la FM357 de la configuration de l'OP17, le message d'erreur n'apparaît plus.
Arrière plan:
Cette erreur de transfert se produit avec les fonctions qui exécutent une écriture dans la flash en conjonction avec une FM. A notre connaissance, ce problème n'influe en aucun cas sur la fonction et vous pouvez ignorer ce message d'erreur.
Paramètres de connexion pour une communication entre ProTool/Pro et WinAC
QUESTION:
Pourquoi reçois-je le message "160000 connexions pour contrôler la
face avant control_1 est déconnectée" avec une connexion entre
ProTool/Pro et WinAC?
Figure 1: Message
RÉPONSE: Pour une connexion entre WinAC et ProTool/Pro ne pas
basculer l'opération vers "SIMATIC S7 WinAC v6.0", mais plutôt vers
"SIMATIC S7-300/400 V6.0".
Paramétrages dans ProTool/Pro
Sélectionner "Open-loop control" et double cliquer sur le
control.
Sous protocoles, sélectionner "SIMATIC S7- 300/400 V6.0"
et cliquer sur "Paramètre".
Figure 2: Compiler protocole
Connecter le PC à WinAC via profibus.
Figure 3: Control connexion
Remarque:
Si on lance WinAC et ProTool/Pro Runtime sur deux différents PC,
les interfaces des deux PC doivent être configurées dans le menu
"PG-PC-interface " en, par exemple, pour les paramètres WinAC-PC:
"WinLC_0 --> CP5611" et dans ProTool/Pro Runtime-PC "S7ONLINE
--> CP5611 (PROFIBUS)".
QUESTION:
J'ai un contour gris sur mon écran en mode runtime, pourquoi ?
REPONSE:
Vous avez défini votre programme en mode partie d'image et le runtime s'exécute en mode plein écran. C'est pourquoi les images que vous avez crées sont plus petites que l'écran, donc le reste de l'image est en gris.
OU
Vous avez par exemple sélectionné dans le programme une résolution d'écran plus petite (640*480 Pixels) et le runtime s'exécute avec une résolution supérieure c'est à dire 800*600 Pixels.
Impression erronée avec ProTool Pro Runtime V5.10 sous Windows NT
QUESTION:
Comment peut-on éditer des messages ligne par ligne dans ProTool Pro RT V5.10 ?
ANTWORT:
Le remplacement du fichier "FwPrintr.dll" par la nouvelle version ci-jointe de cette DLL rend possible l'édition ligne par ligne des messages avec la version Runtime V5.10 unter Windows NT 4.0 SP4.
Remarque :
Cette DLL n'est prévue que pour ProTool Pro RT V5.10 sous Windows NT.
Procédure de remplacement de la DLL:
Cliquer sur le fichier ci-joint <Fwprinter.exe> et copier le fichier dans le répertoire d'installation de ProTool Pro RT.
Lors de la copie, une demande de confirmation d'écrasement de la DLL actuelle est sollicitée. Confirmer par Oui.
Important !!!
N'effacez en aucun cas l'ancienne DLL. Le remplacement de l'ancienne DLL par la nouvelle DLL doit se faire par écrasement.
Fichier archive avec la nouvelle DLL pour ProTool RT V5.10 Fwprintr.exe (48 KB)
Message d'erreur au démarrage du Runtime de ProTool/Pro: La structure du fichier de configuration "*.fwd" est incompatible.
QUESTION: Que signifie le message d’erreur "La structure du fichier de
configuration "*.fwd" est incompatible. Régénérez le fichier
projet." au démarrage du Runtime de ProTool/Pro ?
REPONSE:
Au démarrage du Runtime de ProTool/Pro le message d’erreur suivant
apparaît:
"La structure du fichier de configuration "*.fwd" est incompatible.
Régénérez le fichier projet."
Si après une nouvelle régénération du projet le message d’erreur
réapparaît, c’est que probablement deux versions différentes de
Protool/Pro cohabitent sur votre PG/PC (CS et RT).
Vérifiez que les versions de "ProTool/Pro CS" et "ProTool/Pro
RT" sur votre PG/PC soient toujours les mêmes.
Message d'erreur "GET INSTANCE ERROR" lors de l'appel du fichier FWD
QUESTION:
Que signifie le message d'erreur "GET INSTANCE ERROR" lors de l'appel du fichier FWD ?
REPONSE:
Vous appelez un fichier FWD et le message d'erreur "GET INSTANCE ERROR" vous est délivré. Dans ce cas vous aviez installé le RunTime V5.10 dans un répertoire dont le nom contient un caractère vide. Lorsque le RT V5.10 est installé dans un répertoire dont le nom contient un caractère vide, le SP1 n'est pas pris en compte lors de son installation. Toutefois il n'apparaît aucun message d'erreur pendant l'installation. Les DLLs Recipe ont été copiées dans le répertoire de RT, mais elle n'ont pas été portées dans la base de registres. Par conséquent vous ne pouviez pas charger de fichier FWD qui avaient contenu des recettes. Le RunTime s'est comporté comme en l'absence du SP1. Lors de l'installation des fichiers communs ( qui sont installés par défaut dans Siemens\Common\… ) vous retrouvez le même phénomène. Les fichiers sont effectivement ins
tallés, mais pas portés dans la base de registres ! Par conséquent vous ne pouvez pas charger les FWD que vous avez créés avec PT V5.10 SP1.
Remède:
Désinstaller ProTool Pro RT V5.10.
Installer ProTool Pro RT V5.10 dans un nouveau répertoire dont le nom ne contient pas de caractère vide.
Installer le Service Pack SP1.
Des messages sont imprimés seulement après la fin de l'exécution du runtime.
QUESTION:
Les messages systèmes et les alarmes ne sont imprimés seulement après la fin de l'exécution du runtime. Comment dois-je le configurer pour que tous les messages soient imprimés dès qu'ils apparaissent ?
REPONSE:
Ceci est un réglage dans le driver d'imprimantes de Windows. Modifiez le réglage de l'imprimante afin que les contrats d'impression ne soient pas mis dans la file d'attente mais imprimés directement..