afficher la liste des articles
WinCC -- Configuration des alarmes et messages -- Affichage des messages et alarmes utilisant Alarm Control
Comment importer une sélection d'alarmes pour le contrôle d'alarmes WinCC ?
Pourquoi, dans WinCC, des espaces sont-ils affichés au début d'une variable associée de procédé (Text) et qu'à la fin de cette variable, les caractères sont tronqués ?
Comment modifier les couleurs des messages dans le contrôle d'alarmes, également en Runtime, indépendamment des paramètres de l'Alarm logging?
Comment sélectionner des alarmes dans le contrôle d'alarmes WinCC ?
Commentdifférencier le traitement des messages dans la liste des messages et dans les archives ?
Les alarmes de dépassement de seuil restent signalées bien que les limites ne soient pas atteintes.
Comment afficher le dernier message dans la première ligne dans l'AlarmOCX ?
Que faire quand des alarmes ne sont pas affichées en Runtime?
Comment afficher un texte de message sur plusieurs lignes dans Alarm Control ?
Comment afficher les alarmes dans l'objet WinCC Alarm Control?
Comment afficher l'utilisateur connecté et le nom d'ordinateur dans la liste des messages de WinCC ?
Comment utiliser la propriété "MsgFilterSQL" du contrôle d'alarmes pour filtrer les alarmes avec les requêtes SQL?
Comment n'afficher que certains messages en Runtime dans Alarm Control de WinCC ?
Comment utiliser la fonction standard "AXC_SetFilter()" ?
Comment est défini le format d'affichage de la valeur d'une variable WinCC associée à un bloc texte utilisateur en Runtime dans une alarme?
Comment peut-on filtrer les messages en fonction des serveurs dans WinCC Alarm Control ?
Comment afficher ou imprimer le contenu du commentaire d'une alarme (commentaire, Ordinateur, Utilisateur)?
Pourquoi les titres des colonnes dans le WinCC Alarm Control ne sont-ils pas correctement affichés en Runtime ?
Comment modifier la largeur des colonnes des blocs d'alarme avec la souris dans l'Alarm Control de WinCC au moment de la configuration dans le Graphics Designer ou pendant le Runtime ?
Pourquoi ne voit-on que les 1000 messages les plus récents dans la fenêtre d'archive alors qu'il y en a plus dans l'archive ?
Quelle est la signification du paramétrage réalisé dans "Adopter les réglages du projet" dans l'onglet des blocs d'alarmes lors de la configuration du WinCC Alarm Control ?
OS - WinCC -- Configuration des alarmes et messages -- Affichage des messages et alarmes utilisant Alarm Control
Comment sélectionner des alarmes dans le contrôle d'alarmes WinCC ?
Que vous devez faire, si dans les serveurs OS redondants l'indication de l'origine manque dans le message ?
Longueur du texte de message 'Provenance' dans l'AlarmLogging
Déterminer le nombre de messages dans WinCC
Comment afficher les alarmes dans l'objet WinCC Alarm Control?
Liste des messages sous PCS 7 V5.x et V6
Comment n'afficher que certains messages en Runtime dans Alarm Control de WinCC ?
Comment utiliser la fonction standard "AXC_SetFilter()" ?
Comment peut-on filtrer les messages en fonction des serveurs dans WinCC Alarm Control ?
Quelle est la signification du paramétrage réalisé dans "Adopter les réglages du projet" dans l'onglet des blocs d'alarmes lors de la configuration du WinCC Alarm Control ?
Comment afficher ou imprimer le contenu du commentaire d'une alarme (commentaire, Ordinateur, Utilisateur)?
Comment afficher les alarmes dans l'objet WinCC Alarm Control?
Nº de référence:

Description:
L'affichage des alarmes dans le contrôle d'alarmes WinCC est configurable avec des paramètres. Le tableau suivant liste les différentes possibilités pour les alarmes:
 
Nr. Description
1 Liste d'alarmes
Dans la vue "Liste d'alarmes" il est possible d'afficher 5000 alarmes sur un monoposte ou par serveur ou paire de serveurs. Cela signifie qu'en utilisant au maximum 12 serveurs /paires de serveurs, on peut gérer 60000 alarmes.

Image 01

2 Liste archive courte
La vue "Archive courte" montre les dernières 1000 alarmes. Cette liste est rafraîchie en temps réel.

Image 02

3 Liste archive longue
La vue "Archive longue" montre au maximum 1000 alarmes par monoposte ou serveur/paires de serveurs. En utilisant 12 serveurs, on peut gérer 12000 alarmes.
Image 03

Remarque:
En général, on peut afficher un maximum de 1000 alarmes par serveur sur des périodes de temps différentes. Cela permet sur une période de temps de n'afficher des alarmes que de certains serveurs particuliers bien que d'autres alarmes pour d'autres serveurs soient archivées.

Exemple:
Le serveur 1 traite 1000 Alarmes en une semaine. Le serveur 2 traite 1000 alarmes en 2 semaines. Le contrôle d'alarmes affiche dans la fenêtre des archives longues 2000 alarmes. Le serveur 1 affiche les alarmes de la dernière semaine et le serveur2 affiche les alarmes des 2 dernières semaines. Dans ce cas, cela peut conduire à une mauvaise interprétation car sur la période de la semaine avant dernière les alarmes disponibles ne sont toutefois par affichées.
Pour éviter de telles erreurs, on peut définir une période de sélection avec "le dialogue de sélection". Il est alors possible de définir une période de temps limitant le nombre d'alarmes à afficher inférieur à 1000.

A partir de WinCC V6.2 la propriété "LongTimeArchivConsistency" peut être définie sur "oui". La liste d'archive longue affiche un maximum de 1000 alarmes pour tous les serveurs. Elles sont dans ce cas valables dans tous les cas. Vous trouverez le paramètre "LongTimeArchivConsistency" sous: "Propriétés > propriétés du contrôle > LongTimeArchivConsistency".
Image 04

Vous trouverez dans WinCC Information System les descriptions correspondantes sous: "Performances > Configuration" et "Performances > alarmes système".

 ID contribution:26330600   Date:2008-05-20