afficher la liste des articles
Option S7 F Systems -- Informations sur les produits -- Description du système
Dans quelles conditions la désactivation de la fonction "Process Data Pass Through" dans SIMATIC Safety Matrix ne conduit-elle pas au résultat désiré dans un "Effet" ?
Pourquoi le bloc Voter F_2oo3_AI (FB317), après une déviation delta des trois valeurs d'entrée process, ne calcule-t-il plus les valeurs de sortie attendues ?
Quand la date et la signature du programme de sécurité sont-elles modifiées dans la boîte de dialogue "Programme de sécurité" ?
Comment modifier, dans la comparaison de programme de SIMATIC S7 F Systems V6.1, une valeur REAL affichée en une valeur à virgule flottante ?
Comment peut-on reconfigurer la philosophie d'acquittement des alarmes de la SIMATIC Safety Matrix V6.1 ?
Que vous devez faire, si dans les serveurs OS redondants l'indication de l'origine manque dans le message ?
Configuration d'un arrêt logique avec SIMATIC PCS 7 V6 et S7 F Système V5.2
SIM_MOD sumulation avec le bloc F_CH_DO
Quels sont les modules de sécurité disponibles pour l'ET200S ?
Comment les programmes de Sécurité F sont-ils supportés avec S7-PLCSIM et SIMATIC PCS 7 V6 ?
Que signifie le message d'erreur "Syntax error." avec le numéro "1739:xxx" pendant la compilation d'un programme F ?
Comment assigner des paramètres pour le temps de cycle F d'un système de sécurité avec S7 F- Systèmes et SIMATIC PCS 7 V6?
Nouvelle signature pour la librairie de blocs de sécurité sous SIMATIC PCS 7 V6
Pourquoi la génération des drivers de modules est-elle interrompue avec un message de défaut lorsque l'on utilise uniquement des modules F ?
Que signifie le message d'erreur "Syntax error." avec le numéro "1739:xxx" pendant la compilation d'un programme F ?
Nº de référence:

Notes de Configuration :
Lors de la compilation d'un programme F, le message d'erreur "Syntax error." peut apparaître. La barre de titre de la fenêtre du message d'erreur contient le texte d'erreur "FTool: Compilation1 (1739:xxx..."


Fig. 01
 

Cause :
Ce message d'erreur se produit dans les circonstances suivantes :

  • Le programme F contient un bloc F qui a un paramètre du type de données "F_TIME".
  • Le paramètre du bloc F du type de données "F-TIME" est préréglé avec un mot qui contient seulement le paramètre au format "d" (day), par exemple "15d" pendant 15 jours.


Fig. 02
 

Notes :

  • Ce message se produit une fois pendant la compilation. Le message est affiché seulement si la valeur de ce paramètre est changée ou si le bloc F est copié. Ceci s'applique également si on lance une compilation « programme entier »
  • Ce message est affiché à chaque occurrence d'un mot préréglé. Si un mot préréglé se présente plusieurs fois dans un programme (par exemple en copiant des blocs F), le message d'erreur est affiché plusieurs fois en succession pendant la compilation. Vous devez alors acquitter le message d'erreur autant de fois

Effet :

  • Si vous acquittez ce message d'erreur avec le bouton OK, le programme est encore compilé correctement.
  • Il n'y a aucun message d'erreur dans le journal de compilation.
  • Ce message d'erreur n'a aucune influence sur le fonctionnement correct du programme. Le temps paramétré est effectif dans le programme. Vous pouvez voir ceci, par exemple, en visualisant le paramètre concerné en mode test dans le CFC et vérifier de ce fait la valeur effective dans le contrôleur


Fig. 03
 

Remède :
Vous pouvez supprimer le message d'erreur pendant la compilation en changeant légèrement le temps paramétré. Vous pouvez employer un paramètre additionnel avec un autre format, par exemple, "ms" (milliseconde). Ainsi au lieu du temps "15d", vous pourriez paramétrer le temps en tant que "15d1ms".


Fig. 04
 

 ID contribution:26118888   Date:2007-09-12