Mostrar lista de artículos
WinCC flexible ES -- Creación de la configuración HMI -- Creación de imagen
¿Por qué se muestran en el PC Runtime los caracteres en negrita, a pesar de que no se han configurado así?
¿Cómo se puede crear con el WinCC flexible un reloj horario?
¿Cómo se puede crear un teclado de pantalla propio en una estación del WinCC flexible PC Runtime?
¿Cómo se puede registrar un objeto ActiveX en el PC de configuración e insertarlo a continuación en el WinCC flexible?
¿Cómo se implementa un bloqueo temporal del equipo de servicio, si se utilizan varios paneles?
¿Cómo se bloquea o libera la llamada a determinadas imágenes con ayuda de un interruptor tipo llave?
¿Cómo se puede modificar la secuencia de tabulación en el WinCC flexible?
¿Cómo se pueden arrancar determinadas entradas del panel de control (Control Panel) de un panel de operador directamente desde el runtime?
¿Cómo se puede implementar en un Mobil Panel o un OP177B la función "Imagen de limpieza" para limpiar la pantalla táctil?
¿Cómo se puede realizar la selección de una imagen en un equipo basado en Windows, mediante la indicación de su número de imagen?
¿Cómo se puede seleccionar una imagen en un equipo de servicio basado en Windows desde un control, sin utilizar un servicio de control?
¿Cómo se selecciona una imagen en un equipo de servicio basado en Windows con WinCC flexible, a través del servicio de control 51?
¿Cómo se puede mostrar con colores el área de aviso y el área de peligro, en un instrumento de señalización?
¿Cómo se pueden visualizar y forzar variables en paneles que no dispongan del objeto "Estado/Forzar"?
¿Por qué no se muestra correctamente el número de imagen en el buzón de números de imagen, después de un arranque de la CPU?
Paneles móviles -- Generar configuración HMI -- Tips & Tricks para configurar
¿Cómo se pueden escribir datos en un fichero o leer datos de un fichero por medio de un script en una Comfort Panel con SIMATIC WinCC (TIA Portal)?
¿Cómo se puede crear con el WinCC flexible un reloj horario?
¿Cómo se pueden dinamizar objetos en el WinCC Comfort y WinCC Advanced con ayuda de scripts?
¿Cómo se puede configurar un enlace entre el WinCC flexible Runtime (PC/Panel) y un S7-300/400 a través de PROFIBUS/MPI?
¿Cómo se pueden arrancar determinadas entradas del panel de control (Control Panel) de un panel de operador directamente desde el runtime?
¿Cómo se puede implementar en un Mobil Panel o un OP177B la función "Imagen de limpieza" para limpiar la pantalla táctil?
La función "Imagen de limpieza" está bloqueada en el Mobile Panel 170
Funciones y ejemplos: Evaluación de la posición del volante en un Mobile Panel 170
¿Qué configuración hay que tener en cuenta en la configuración de una identificación del proyecto con un panel móvil 177 / 277 con el Pack de acumulador?
Panel táctil / Panel de operador -- Generar configuración HMI -- Tips & Tricks para configurar
¿Qué información se encuentra disponible en Internet en relación con la migración a STEP 7 V11 y WinCC V11 (TIA Portal)?
¿Cómo se puede crear con el WinCC flexible un reloj horario?
¿Cómo se pueden dinamizar objetos en el WinCC Comfort y WinCC Advanced con ayuda de scripts?
¿Cómo se puede configurar un enlace entre el WinCC flexible Runtime (PC/Panel) y un S7-300/400 a través de PROFIBUS/MPI?
¿Cómo se pueden arrancar determinadas entradas del panel de control (Control Panel) de un panel de operador directamente desde el runtime?
¿Cómo se puede implementar en un Mobil Panel o un OP177B la función "Imagen de limpieza" para limpiar la pantalla táctil?
Altura de un campo de texto en la configuración estándar (ProTool V6.0)
Funciones de CPU para S7-300 con OP7/OP17
Cambio de pantalla en el TP170A en función de variables
En el OP/TP 170A/B y el C7-635 sólo se puede utilizar el tipo de letra "Tahoma"
¿Cómo se puede utilizar un OP73 como "Handheld" (equipo de mano)?
¿Cómo se puede implementar en un Mobil Panel o un OP177B la función "Imagen de limpieza" para limpiar la pantalla táctil?
Referencia:

Instrucciones:
En los paneles táctiles basados en Windows, existe la posibilidad de desactivar la pantalla táctil para su limpieza, con ayuda de la función "Imagen de limpieza". Los Mobile Panel 17x, el Mobile Panel 277 y el OP 177B no soportan esta función estándar (consulte la página del Customer Support con número ID 14557829).

El programa ejemplo disponible en este artículo para su descarga contiene 2 variantes de la funcionalidad en la imagen de limpieza para estos paneles.

Por favor, tenga en cuenta las siguientes limitaciones a la hora de utilizar el programa ejemplo:

  • La imagen de limpieza creada desactiva la pantalla táctil de los paneles. El resto de elementos de servicio en el equipo siguen activos durante la fase de limpieza.
  • La ventana permanente no se puede desactivar con esta función - esto es válido en caso de que se haya configurado la ventana permanente (consulte también: Indicación sobre la ventana permanente).

Implementación de la función "Imagen de limpieza" en el OP 177B
Procedimiento
1
  • En el proyecto de ProTool, inserte una imagen que se llame "Imagen de limpieza".
  • La "imagen de limpieza" insertada no debe contener ningún elemento de servicio, por ejemplo sólo tendría una frase que diga "Imagen de limpieza. Pulse F2 para abandonarla".
  • En la plantilla se dispone de una tecla, la "F2", para seleccionar la imagen de limpieza, en este caso "Cleanscreen".


Figura 01
 

2 En la "imagen de limpieza", se sobrescribe la asignación global de la tecla "F2" por la asignación local "Imagen previamente activada".


Figura 02

Implementación de la función "Imagen de limpieza" en el OP 177B con ayuda de un servicio de control
 
Procedimiento
1
  • En el proyecto de ProTool, inserte una imagen que se llame "Imagen de limpieza".
  • La "imagen de limpieza" insertada no debe contener ningún elemento de servicio, por ejemplo sólo tendría una frase que diga "Imagen de limpieza".
  • Inserte una variable booleana (en una zona de marcas o en un DB en el control) en el proyecto.
  • Configure la función "Bit_Set" con esta variable como parámetro, dentro de una tecla global, para arrancar un programa en el control. Este programa sirve para seleccionar la imagen de limpieza en el panel.


Figura 03
 

2 Para implementar la función "Imagen de limpieza" en el programa de control, inserte los punteros de área "Buzón de servicios" y "Número de imagen" en el proyecto de WinCC flexible. El buzón de servicios es necesario para poder ejecutar servicios de control en el OP 177B, por ejemplo, el servicio "Selección de imagen". En la zona de datos de usuario "Número de imagen" se muestra la información sobre la imagen actualmente elegida en el OP 177B (por ejemplo, número de imagen actual, número de campo). Esta información es necesaria para volver a mostrar en el panel la imagen que estaba antes de realizar la limpieza con la "Imagen de limpieza".


Figura 04
 

Advertencia:
Información adicional sobre los punteros de área "Buzón de servicios" y "Número de imagen" está disponible en el manual de comunicación para los sistemas basados en Windows, página del Customer Support con número ID 1405528.

3 Descripción del programa de STEP 7

El programa de STEP 7 contiene el OB1, el FB100 y el módulo de datos de instancia DB100.

  • FB100

Si se activa la variable booleana creada en el WinCC flexible, el número de imagen y el número de campo actual de la zona de interfase "Número de imagen" (puntero de área del ProTool) se guardan en la variable estática. A continuación, los parámetros de servicio "Selección de imagen" (número de servicio 51) se escriben en el buzón de servicios. Por favor, tenga en cuenta que como número de imagen para el servicio hay que indicar el número de la imagen de limpieza. Como último parámetro, indique el número de servicio 51 dentro de la zona prevista en el buzón de servicios, para que se ejecute el servicio de control. La imagen de limpieza se muestra ahora en el panel. El tiempo en el que la imagen de limpieza está activa se puede ajustar con ayuda de un temporizador. Después de que este tiempo haya terminado, se ejecuta de nuevo el servicio de selección de imágenes con la variable estática como parámetro, para activar de nuevo la imagen origial.

  • DB100

En el DB100, están los punteros de área "Buzón de servicios" y "Número de imagen", las variables estáticas para guardar el número de imagen y de campo, y la variable boolena para activar la imagen de limpieza.

  • OB1

En el OB1, se comprueba si está libre el buzón de servicios (número de servicio = 0) y luego se llama al FB100 con el DB de instancia.

El proyecto de STEP 7 y de ProTool en forma de Download
El ejemplo contiene un proyecto de STEP 7 V5.4 con la CPU 316-2DP y un OP 177B. Se ha creado con el STEP 7 V5.4 + SP1 + HF2 y el WinCC flexible 2005 + SP1 + HF7. El ejemplo contiene la funcionalidad arriba descrita.

OP177B_Cleanscreen.zip ( 4542 KB )

Copie el archivo "OP177B_Cleanscreen.zip" en un directorio aparte. Descomprima el proyecto de de STEP 7 con el proyecto de WinCC flexible integrado y todos sus directorios correspondientes. A continuación, ya se puede abrir y elaborar el proyecto descomprimido con el administrador SIMATIC y el WinCC flexible.

Indicación sobre la ventana permanente:
Si se utiliza una ventana permanente, en la que haya elementos activos (por ejemplo, campos de entrada, botones), también se puede utilizar la ventana de limpieza. Para ello, hay que definir una variable booleana que no necesita tener ninguna conexión con el control. Esta variable se asigna a los objetos activos en la ventana permanente (a través de la opción "Visibilidad") y se les da el valor "1". En el evento "Activada" de la imagen de limpieza, se inserta la función "SetBit" (con esta variable), y en el evento "Desactivada", se inserta la función "ResetBit". De esta forma, se asegura que estos objetos no se puedan manejar sin querer durante la limpieza.

Conceptos de búsqueda:
MP170, MP177, MP277, OP177, limpiar, limpieza, panel táctil no manejable, panel táctil

 Nr. de identificación (ID):26118266   Fecha:2007-08-28