Instrucciones: A continuación, se aclara un ejemplo de cómo
Poder insertar un panel de operador en una red local, para por ejemplo guardar / asegurar un archivo de variables en el PC a través de dicha red local.
Compartir una carpeta o una unidad de disco en el PC.
Guardar un archivo de variables en un PC a través de una red local.
Advertencia:
Este artículo aclara, con ayuda de un ejemplo sencillo, la integración de un equipo de servicio en una red, en la que también son posibles otras configuraciones de red. Esto exige normalmente disponer de conocimientos de redes.
Índice
1 Configuración de un enlace de red
1.1 Asignación de una dirección IP fija con Microsoft Windows XP
1.2 Configuración de red en el panel de operador
1.3 Otras configuraciones en el PC
1.4 Configuración de los enlaces de red
2 Creación de una liberación
3 Guardar un archivo de variables
Indicación
¡Para controlar por ejemplo una impresora a través de red (ver la página del Customer Support con número ID 18720136), el direccionamiento también se debe realizar por medio de una "resolución de nombres"!
Conceptos de búsqueda ampliados GMP, farmacéutico, ciencias de la vida, validación, FDA 21 CFR Part 11
¿Qué posibilidades existen de utilizar un Multipanel como servidor OPC, utilizando el WinCC flexible 2004?
Indicaciones de configuración: El OPC-Server en un Multipanel es un OPC-XML-Server.
A través de DCOM, no se puede comunicar directamente con el OPC-XML-Server del Multipanel.
Para la comunicación de un PC (OPC-Cliente) con el Multipanel (OPC-XML-Server), siempre se necesita un OPC-Gateway (OPC-XML-Wrapper). Este se encarga de conmutar de XML a DCOM.
El OPC-XML-Wrapper se tiene que instalar en un PC que se utilice más tarde como OPC-Cliente.
Por tanto, existen 2 variantes para utilizar el Multipanel como OPC-XML-Server.
Variante A: Comunicación del Multipanel (OPC-XML-Server) con el PC (OPC-Cliente y su interfase DCOM), a través del OPC-XML-Wrapper.
Figura 01
Variante B: Comunicación del Multipanel (OPC-XML-Server) con otro PC a través de un "Gateway-PC"
A través del "Gateway-PC", se configura internamente un enlace desde el "OPC-XML-Wrapper" con la interfase DCOM. Desde esta interfase DCOM, se realiza ahora otro enlace con el siguiente PC a su interfase DCOM. Este PC se utiliza como "PC OPC-Cliente".
Figura 02
Advertencia:
OPC-XML está definido como novedad en el estándar OPC. Ventaja: A través del OPC-XML, también se pueden transferir datos a través de Internet. La limitación reside en que sólo son posibles un máximo de 8 enlaces. Utilizando un Gateway, se puede evitar esta limitación.
En este FAQ se describe la configuración de un PC (cliente OPC) con WinCC, ProTool/Pro y WinCC flexible conectado con un Multipanel (OPC-Server), para las variantes mencionadas anteriormente.
Requerimientos:
WinCC flexible 2004
WinCC flexible Option / OPC-Server para Multipanel
MP270B o MP370
Enlace de Ethernet entre un Multipanel y un PC (consulte la página del Customer Support con número ID 13336639)
OPC-XML Wrapper para la instalación del Gateway
(El OPC-XLM Wrapper está disponible en el CD 2 de instalación del WinCC flexible)
La siguiente tabla muestra un resumen sobre el párrafo del documento donde se describe cada configuración.
Tabla 1: Variantes de configuración del PC como OPC-Cliente con el Multipanel como OPC-XML-Server
Párrafo 1) Configuración del Multipanel como OPC-XML-Server
Nº
Procedimiento
1
La configuración del Multipanel como OPC-XML-Server es idéntica para ambas variantes de configuración, A) y B).
Advertencia
El Multipanel OPC Server es un OPC-XML-Server.
La comunicación OPC con un Multipanel como OPC-Server sólo se puede implementar a través de Industrial Ethernet.
Los Multipaneles solo se pueden utilizar como OPC-XML-Server, no como OPC-Cliente.
En el Multipanel con el OPC-XML-Server, hay que arrancar el WinCC flexible Runtime para que se active el OPC-Server.
2
Procedimiento para la configuración del OPC-XML-Server
Abra el proyecto de WinCC flexible en el que está configurado el Multipanel.
Configure el enlace con el control, a través de la opción "Comunicación -> Enlaces".
Cree una variable ("Tag_1") de tipo "INT", con ayuda de la opción "Comunicación -> Variable".
Haga doble clic en la ventana de configuración sobre "Configuración del equipo".
Active la opción "Funcionar como OPC-Server" en la zona de trabajo.
Figura 03
Párrafo. 2) Configuración en el panel de control del PC (OPC-Cliente)
Nº
Procedimiento
1
Por medio de la configuración en el panel de control del PC OPC-Cliente, se le indica al Gateway la dirección IP del Multipanel.
Esta configuración es necesaria para las dos variantes de configuración, A) y B). Dependiendo del número de Gateways utilizados, esta configuración se debe realizar en varios PCs.
Seleccione "Configuración -> Panel de control" en el menú de inicio de Windows.
Haga doble clic sobre "Panel de control" en "Configuración OpcXml". Se abre el diálogo "Configuración OpcXml".
Indique el nombre o la dirección IP del equipo de servicio que se utilice como OPC-XML-Server.
Cierre el diálogo con la opción "OK".
Figura 04
Párrafo3) Configuración del WinCC como cliente OPC (local)
Nº
Procedimiento
1
Abra el proyecto de WinCC e inserte el driver "OPC.chn" con ayuda del botón derecho del ratón sobre la "carpeta de variables".
Figura 05
2
Inserte un nuevo enlace a continuación en el canal OPC, con ayuda del "botón derecho del ratón".
En las propiedades generales del enlace, hay que indicar el nombre del OPC-Server „1_OPC.Siemens.XML“.
Advertencia: La propiedad XML-DA-Server no se debe elegir.
Figura 06
3
Después de haber configurado el enlace, se pueden crear variables en el registro "Variable".
Ahora se configura el tipo de datos y se elige el nombre de Item para la variable con "Seleccionar". Hay que tener en cuenta la siguiente sintaxis
Win CC Flexible RT<@>Variable.
Figura 07
Párrafo4) Configuración del ProTool/Pro Runtime como cliente OPC (local)
Nº
Procedimiento
1
Abra el proyecto de ProTool/Pro PC.
Elija "Controles" y haga doble clic sobre el control ya disponible para abrir el diálogo de propiedades.
Seleccione "OPC V6.0" como protocolo y abra a continuación la opción "Parámetros".
Figura 08
2
Elija "1_OPC.Siemens.XML" como OPC Server
Cierre los diálogos con "OK".
Figura 09
3
Después de haber configurado el enlace OPC, se pueden crear variables.
Si el OPC-Server está activado en el Multipanel (está activado el Runtime en el panel), se puede acceder a las variables del OPC-Server (a través de la opción “Buscar” en el diálogo de variables). En caso contrario, se puede utilizar la siguiente sintaxis para los Items de OPC:
Win CC Flexible RT<@>Variable.
Figura 10
Párrafo. 5) Configuración del WinCC flexible 2004 Runtime como OPC-Cliente(local)
Nº
Procedimiento
1
Abra el proyecto de WinCC flexible PC.
Inserte un enlace OPC (driver de comunicación: OPC) desde la opción "Comunicación -> Enlaces".
Seleccione"1_OPC.Siemens.XML"en la lista del servidor local.
Figura 11
2
Después de haber configurado el enlace OPC, se pueden crear variables.
Si el OPC-Server está activado en el Multipanel, se puede acceder a las variables del OPC-Server (a través de la opción “Símbolo” en el diálogo de variables). En caso contrario, se puede utilizar la siguiente sintaxis para los Items de OPC:
Win CC Flexible RT<@>Variable.
Figura 12
Párrafo6) Configuración del WinCC como cliente OPC (Remoto): (DCOM)
Nº
Procedimiento
1
Abra el proyecto de WinCC e inserte el driver "OPC.chn" con ayuda del botón derecho del ratón sobre la "carpeta de variables".
Figura 13
2
Inserte un nuevo enlace a continuación en el canal OPC, con ayuda del "botón derecho del ratón".
En las propiedades generales del enlace, hay que indicar el nombre del OPC-Server „1_OPC.Siemens.XML“ y la dirección IP del PC que tiene instalado el OPC-Gateway ("Arrancar el servidor en este PC").
Figura 14
3
Después de haber configurado el enlace, se pueden crear variables en el registro "Variable".
Ahora se configura el tipo de datosy se elige el nombre de Item para la variable con "Seleccionar". Hay que tener en cuenta la siguiente sintaxis
Win CC Flexible RT<@>Variable.
Figura 15
Párrafo7) Configuración del ProTool/Pro Runtime como cliente OPC (Remoto): (DCOM)
Nº
Procedimiento
1
Abra el proyecto de ProTool/Pro PC.
Elija "Controles" y haga doble clic sobre el control ya disponible para abrir el diálogo de propiedades.
Seleccione "OPC V6.0" como protocolo y abra a continuación la opción "Parámetros".
Figura 16
2
Elija "1_OPC.Siemens.XML" como OPC Server e indique la dirección IP del PC con el OPC-Gateway instalado ("Arrancar el servidor en este PC").
Cierre los diálogos con OK.
Figura 17
3
Después de haber configurado el enlace OPC, se pueden crear variables.
Si el OPC-Server está activado en el Multipanel (el Runtime está arrancado en el PC), se puede acceder a las variables del OPC-Server (a través de la opción “Buscar” en el diálogo de variables). En caso contrario, se puede utilizar la siguiente sintaxis para los Items de OPC:
Win CC Flexible RT<@>Variable.
Figura 18
Párrafo8) Configuración del WinCC flexible 2004 como cliente OPC (Remoto): (DCOM)
Nº
Procedimiento
1
Abra el proyecto de WinCC flexible PC.
Inserte un enlace OPC (driver de comunicación: OPC) desde la opción "Comunicación -> Enlaces".
Seleccione en la lista del servidor local "1_OPC.Siemens.XML" e indique la dirección IP del PC con el OPC-Gateway instalado ("Arrancar el servidor en este PC").
Figura 19
2
Si el OPC-Server está activado en el Multipanel, se puede acceder a las variables del OPC-Server (a través de la opción “Símbolo” en el diálogo de variables). En caso contrario, se puede utilizar la siguiente sintaxis para los Items de OPC:
Win CC Flexible RT<@>Variable.
Figura 20
¿Qué posibilidades existen para utilizar un multipanel o un panel móvil como servidor OPC, utilizando el WinCC flexible?
Contenido En el documento PDF se tratan los siguientes puntos.
1 Introducción
2 ¿Qué es OPC y OPC XML?
3 Variantes OPC XML con un multipanel o un panel móvil
3.1 Variante A - Cliente OPC DA con pasarela OPC-XML a través de COM
3.2 Variante B - Cliente OPC DA con pasarela OPC-XML a través de DCOM
3.3 Variante C - Cliente OPC XML DA sin pasarela OPC-XML
4 Requisitos
4.1 Requisitos hardware y software
4.2 Paneles con capacidad OPC XML
5 Configuración de las diferentes variantes
5.1 Configuración del servidor OPC XML DA (Multipanel / Panel móvil)
5.2 Configuración de la pasarela OPC-XML
5.3 Configuración de un cliente OPC DA utilizando ProTool/Pro
5.4 Configuración de un cliente OPC DA utilizando WinCC flexible
5.5 Configuración de un cliente OPC DA utilizando una macro de Microsoft Excel
5.6 Configuración de un cliente OPC DA utilizando WinCC
5.7 Configuración de un cliente OPC XML DA utilizando WinCC
5.8 Download (descarga)
Ajustes de seguridad: Para poder acceder con un panel o un PC a un Microsoft Windows 2003 Server, hay que desactivar los siguientes ajustes de seguridad en el Windows 2003 Server.
Desde "Inicio -> Programas -> Administración -> Normas de seguridad para el controlador de dominios -> Ajustes de seguridad -> Normas locales -> Opciones de seguridad", se accede a los ajustes de seguridad.
Rango de validez Sólo hay que realizar los siguientes ajustes,
Si se utiliza Microsoft Windows 2003 Server con un directorio activo.
Si se ha instalado el sistema operativo Windows CE 3.0 en el equipo de servicio.
Esto no afecta a los equipos de servicio con Windows CE 5.0
(por ejemplo, los equipos de servicio a partir del MP 277 / Mobile Panel 277). En el panel de control del equipo de servicio, el sistema operativo utilizado se puede comprobar en la opción "Sistema -> General".
Desactivación de los ajustes de seguridad:
Red Microsoft (Server): Firma digital de la comunicación (siempre).
Red Microsoft (Server): Firma digital de la comunicación (si el cliente es correcto).
Seguridad de red: "Niveles de autentificación del administrador LAN" modificar en "Envío de respuestas LM y NTLM".
Después de haber realizado los ajustes, el PC se debe arrancar de nuevo. De esta forma, las modificaciones realizadas son efectivas.
Advertencia: Gracias a las modificaciones realizadas, se reduce el nivel de seguridad de la comunicación por red. Por favor, aclare con su administrador de red si las modificaciones realizadas las puede realizar usted.
La forma de cómo poder insertar un panel en una red local está descrita en la página del Customer Support con número ID 13336639.
Conceptos de búsqueda:
Panel, red, configuración del servidor
¿Cómo se puede simular o implementar en un PC el envío de un E-mail con un aviso de la estación HMI?
Instrucciones: Con el WinCC flexible, se pueden enviar E-Mails al personal de servicio cuando se activa un aviso analógico o de tipo bit. Para realizar el envío de E-mails, se puede utilizar cualquier servidor SMTP (servidor de salida de E-Mails) que no necesite ninguna autentificación con palabra clave y nombre de usuario.
Junto con la gran cantidad de servidores SMTP que existen en Internet, también existe la posibilidad de integrar un servidor SMTP propio en una red local. En este ejemplo se utiliza el "PostCast Server", el cual se ofrece para su descargar en la siguiente dirección de Internet: http://www.postcastserver.com/download/.
Figura 01
Otra alternativa es instalar el servidor SMTP en un PC independiente y utilizarlo a través de Ethernet con un Multipanel. La comunicación entre el panel o un segundo PC con el servidor SMTP se realiza exclusivamente a través de Ethernet.
Figura 02
Advertencia:
La comunicación entre un control S7 y el panel no tiene que realizarse obligatoriamente a través de Ethernet, tal como se muestra en la figura 02.
Para poder enviar E-Mails desde un servidor SMTP, tiene que existir un enlace con el servidor de entrada de E-Mails correspondiente.
Denominación
Protocolo
Servidor
SMTP
Protocolo Simple Mail Transfer
Servidor de salidas de E-mail
IMAP
Protocolo Internet Mail Access
Servidor de entradas de E-mail
POP3
Protocolo Post Office V3
Tabla 01
Requerimientos:
A partir del STEP 7 V5.3
A partir del WinCC flexible 2005 + SP1 (Advanced Edition para PC Runtime)
Servidor SMTP
Configuración del servidor SMTP-
El envío de E-Mails a través de un servidor SMTP local está disponible al final de este artículo implementado en forma de un proyecto de STEP 7 que se puede descargar.
A continuación, es explica la variante combinada (figura 01). Pero también hay indicaciones sobre la variante separada (figura 02) entre un servidor SMTP y el WinCC flexible Runtime a través de Ethernet.
La siguiente tabla muestra los ajustes del servidor SMTP "PostCast Server".
Advertencia:
También se puede usar cualquier otro servidor SMTP que no necesite ninguna autentificación con palabra clave y nombre de usuario.
2
Descompresión e instalación del software
Descomprima el archivo descargado "postcastserver.zip" en el PC en el que se debe instalar el servidor SMTP.
Instale a continuación el servidor SMTP (Postcastserver), haciendo doble clic sobre el archivo "Setup.exe".
3
Creación del servidor SMTP
Abra los ajustes SMTP, haciendo doble clic en la barra de herramientas sobre "Ajustes".
Indique la dirección 127.0.0.1 como nombre del Host (localhost) y elija el puerto 25 del servidor (SMTP). Advertencia:
En los sistemas separados, hay que indicar el nombre o la dirección IP del PC en el que está instalado el servidor SMTP.
Si se utiliza un servidor DNS, hay que indicar adicionalmente la dirección IP y el puerto 53.
Figura 03
Advertencia:
Asegúrese que el puerto no esté siendo ya utilizado o bloqueado por un Firewall.
Debido a que los números de puerto ya están asignados por el IANA (Internet Assigned Numbers Authority - Autoridad para los números asignados en Internet), sólo se pueden utilizar estos 2 puertos para los servicios.
Puerto
Servicio
Descripción
25
SMTP
Envío de E-mail
53
DNS
Resolución de los nombres de dominio en las direcciones IP
Tabla 02
4
Ajuste de la condición para el envío de E-mails A través de la opción de ajuste "Mail sending frequency - Frecuencia de envío de E-Mails", se puede determinar cuándo hay que enviar los E-Mails. Con ayuda del ajuste "Manuallly - Manual", los E-Mails se envían al pulsar el botón "Start - Inicio". Si se elige "Immediately - Inmediatamente", los E-Mail se envían después de cada proceso con una pausa variable.
Figura 04
Advertencia: Para la simulación, hay que elegir la opción "Manually", ya que el envío no se realiza automáticamente y se puede renunciar a la conexión con un servidor de entrada de E-Mails.
5
Ajuste de los enlaces Limite el número de enlaces de salida a un máximo de 20.
Figura 05
6
Configuración de ajustes diversos Los siguientes ajustes en el registro "Administración" deberían estar ajustados por defecto de forma estándar. Sin embargo, hay que comprobar las siguientes instrucciones y ejecutarlas si es necesario:
En "E-mail message is undeliverable... - Mensaje de E-Mail no suministrable", indique el número de días, horas o intentos, tras los cuales el mensaje de E-Mail se declara inconfigurable y se borra.
Active la casilla de selección "Force message delivery...- Forzar el envío de mensaje", para posibilitar que el mensaje llegue a varios Hosts.
Opcionalmente, se puede permitir crear un archivo LOG y ajustar el tamaño máximo, después de que se haya creado un nuevo archivo LOG.
Figura 06
7
Ajustes ampliados Los ajustes en el registro "Advanced - Avanzado" deberían estar ajustados por defecto de forma estándar. Sin embargo, hay que comprobar las siguientes instrucciones y ejecutarlas si es necesario:
Active la casilla de selección "Show system tray icon - Mostrar la bandeja de iconos del sistema", para permitir la representación del icono del Postcastserver en la barra de herramientas.
Elija el campo de selección "Detect changed IP addresses and configure the program - Detectar direcciones IP modificadas y configurar el programa", para que se reconozcan automáticamente las direcciones IP modificadas y el servidor SMTP se configure adecuadamente.
Opcionalmente, se puedes elegir el campo de selección para la actualización automática ("Automatically check for Updates").
Figura 07
Configuración del WinCC flexible
En la siguiente tabla, se explican los ajustes más importantes en el WinCC flexible para el envío de E-Mails.
El envío de E-Mails se explica con ayuda de un ejemplo de una instalación de ventilación, la cual se puede descargar al final del artículo en forma de Download. La instalación de ventilación se simula con ayuda del programa de STEP 7 y se debe transferir al control S7 o al S7-PLCSIM para que se pueda simular.
Si se utiliza el proyecto ejemplo y se conoce la configuración para el envío de E-Mails en el WinCC flexible, se puede saltar a la siguiente tabla.
Nº
Procedimiento
1
Creación del proyecto de WinCC flexible Cree un nuevo proyecto de WinCC flexible y elija el PC-Runtime.
Advertencia:
Para la variante separada, se puede elegir un equipo de servicio que disponga de interfase Ethernet. En los equipos de servicio que no disponen de ninguna interfase "integrada", se puede montar una tarjeta CF con interfase RJ45 (NE2000 compatible).
2
Configuración del enlace Para el envío de E-mails, no tiene ninguna importancia qué enlace se seleccione. Simplemente tiene que garantizarse que haya una conexión física entre el servidor SMTP y el equipo de servicio.
Advertencia:
En la variante separada, hay que crear un enlace físico con ayuda de un cable Patch y este enlace no se debe configurar. La comunicación entre el equipo de servicio y el servidor SMTP se realiza exclusivamente a través de Ethernet.
Figura 08
Abra el registro "Enlaces", haciendo clic con el botón izquierdo del ratón sobre la opción "Proyecto -> Comunicación -> Enlaces" del árbol del proyecto.
Cree el enlace o los enlaces que se necesitan para la comunicación con el control. En este ejemplo se utiliza un enlace PROFIBUS.
Advertencia:
Para la comunicación entre el WinCC flexible Runtime y el servidor SMTP, no se tiene que crear ningún enlace.
3
Configuración del servidor SMTP Para que el WinCC flexible Runtime pueda comunicar con un servidor SMTP, se debe conocer el nombre de éste último.
Abra el registro "Configuración del equipo".
Escriba "localhost" en el "nombre del servidor SMTP". Advertencia:
Si el servidor SMTP funciona en un PC independiente, indique el nombre del PC o la dirección IP del servidor SMTP. En los paneles con Windows CE, sólo se admite el nombre del PC o el FQDN (Fully Qualified Domain Name - Nombre de dominio totalmente cualificado).
El campo de entrada "Nombre del emisor SMTP" sirve como dirección de E-mail, en la que por ejemplo se puede indicar la denominación del equipo HMI o de la instalación o bien de la localidad.
Figura 09
Con el "PostCast Server" no es necesaria ninguna autentificación SMTP. Si se utiliza cualquier otro servidor SMTP que necesite una autentificación con ayuda de un dirección de E-Mail, hay que indicarla en el campo de entrada "Autentificación SMTP".
Advertencia: No se soportan los proveedores que necesiten una autentificación con nombre de usuario y Password.
4
Creación de los avisos analógicos y de tipo bit Para enviar E-Mails al activar un aviso, hay que crear avisos analógicos o de tipo bit.
Abra el registro "Aviso analógico" en el árbol de proyecto y elija "Avisos" haciendo doble clic con el botón izquierdo del ratón.
Inserte, por ejemplo, el aviso analógico "Velocidad elevada" y "Velocidad máxima alcanzada por la variable <tag User.S_RPM_0>".
Elija "Advertencia" como clase de aviso, "User.S_RPM_0" como variable a supervisar, y "Con flanco ascendente" como modo de activación.
Defina el valor "1199" como valor límite para el aviso analógico "Velocidad elevada" y el valor "1349" para el segundo aviso analógico.
Figura 10
Figura 10 - Avisos analógicos
Otra opción es crear aviso de tipo bit. Para ello proceda de la siguiente manera:
Abra el registro "Avisos tipo bit".
Para hacer una demonstración, se puede crear el aviso de tipo bit "Límite de velocidad para la variable <tag User.M_RPM>".
Elija "Advertencia" como clase de aviso. En el proyecto ejemplo, se utiliza la variable de activación "SOLL_IST" con el número de bit "10".
Figura 11
5
Indicación de la dirección E-mail en la clase de aviso Abra el registro "Clases de aviso" e inserte la dirección de E-mail correspondiente. En este ejemplo, se utiliza una dirección de E-Mail ficticia, "admin@firma.de"
Figura 12
Advertencia: Con esta configuración, se envía un E-Mail por cada aviso entrante de la clase de aviso. Si sólo se deben enviar E-Mails para determinados avisos, existen las siguientes posibilidades:
Cree una nueva clase de aviso y asigne los avisos correspondientes a cada clase de aviso (consulte las figuras 10 a 12).
Inserte la función del sistema "SendeEMail", dentro del cuadro de diálogo bajo el evento "entrante".
Indicación: Como dirección de recepción de E-Mails (consulte la figura 12), se puede indicar cualquier dirección de E-Mail válida - y además no tiene por qué ser obligatoriamente una dirección del mismo proveedor como con el servidor SMTP.
Verificación de la configuración
Con ayuda del programa de S7, el cual contiene la simulación de un ventilador con el WinCC flexible, se aclara el envío de E-mails al servidor SMTP.
Nº
Procedimiento
1
Transferencia del proyecto de STEP 7
Si se utiliza el proyecto ejemplo, transfiera la configuración y el proyecto de STEP 7 al control o al programa de simulación S7-PLCSIM.
Conecte el control S7 en modo RUN
Figura 13
2
Arranque del servidor PostCast Para que el "PostCast Server" pueda aceptar E-Mails del WinCC flexible, tiene que estar activado previamente.
Arranque el PostCast Server, eligiendo la opción de Windows "Inicio -> Programas -> PostCast Server -> PostCast Server" o haciendo clic sobre el icono del escritorio.
Figura 14
3
Arranque del programa de WinCC flexible
Arranque el WinCC flexible desde la opción del menú "Proyecto -> Generador -> Arrancar Runtime". Advertencia:
Si se utiliza la segunda variante, transfiera la configuración al equipo de servicio correspondiente. Durante la primera transferencia, también hay que transferir las listas de Passwords.
Ajuste una velocidad de consigna de al menos 1350 U min-1.
Como tiempo de subida y de bajada de rampa, ajuste al menos 5 segundos.
Confirme todo con el botón "Inicio".
Espere hasta que se haya alcanzado la velocidad de consigna.
Figura 15
4
E-mails en el servidor SMTP Después de que el motor se haya arrancado y se haya alcanzado la velocidad máxima, se envían E-Mails al servidor SMTP en función de los avisos configurados.
Figura 16
Si el servidor SMTP dispone de un enlace con Internet o con los servidores de entrada de E-Mails correspondientes (POP3 o IMAP), los E-Mails se pueden enviar pulsando el botón "Inicio". El requerimiento necesario para ello es que se utilice una dirección real de recepción de E-Mails.
Información adicional disponible en los siguientes artículos:
Download: En el anexo 1 se dispone del proyecto ejemplo descrito con el programa de STEP 7 y la simulación de motor para el WinCC flexible. El servidor SMTP no está contenido y tampoco se puede conseguir a través de SIEMENS AG.