visualizza l'elenco degli articoli
Industrial Ethernet S7-300/400 CPs -- Informazioni di prodotto -- Descrizione di sistema (protocolli)
A cosa occorre fare attenzione quando si attiva la funzione "SNMP" nella progettazione dei moduli di sicurezza?
Quali moduli di sicurezza supportano il DNS dinamico e possono utilizzarlo per comunicare tra di loro?
Che cosa si deve osservare, quando si attivano e si utilizzano le funzioni di sicurezza del CP343-1 Advanced e CP443-1 Advanced?
A cosa occorre fare attenzione nel passaggio da un'unità al modello successivo CP443-1 o CP443-1 Advanced?
Come si può verificare l'autenticità dei moduli Siemens CP343-1 e CP443-1?
Quali IO-Controller e IO-Devices supportano le funzioni IRT, l'avviamento priorizzato, MRP, PROFIenergy, Shared-Device, I-Device e il funzionamento sincronizzato?
Quali unità SIMATIC S7-300/S7-400 supportano il telegramma dell'ora NTP per la sincronizzazione del tempo di sistema e come si attiva questo tipo di sincronizzazione dell'ora?
Quali tipi di connessione/protocolli vengono di norma supportati dalle CPU S7-300/400 e dai CP?
Quali nodi PROFINET supportano la messa in servizio automatica oppure la funzione Sostituzione di apparecchio senza supporto di scambio?
Quali nodi PROFINET supportano la diagnostica PN estesa e cosa si deve progettare?
Impiego di C-Plug con componenti di rete e CP SIMATIC
Quali caratteristiche hanno il servizi o i protocolli di comunicazione che possono essere utilizzati nella rete Industrial Ethernet?
Comportamento dei processori di comunicazione nel trasferimento dati tramite connessioni TCP senza RFC 1006
A cosa occorre fare attenzione con la funzione ICMP-Redirect (internet control message protocol) con riferimento all’indirizzo IP del router utilizzato con i CP Industrial Ethernet?
Una cosa occorre fare attenzione con la funzione Autonegotiation per la negoziazione del tipo di funzionamento LAN con i CP Industrial Ethernet?
Quali relazioni ci sono tra subnet mask e indirizzi IP con riferimento al subnetting e al supernetting (classless inter domain routing CIDR)?
Quali requisiti devono essere soddisfatti e quali unità possono essere impiegate per poter utilizzare la funzione di routing S7?
Perché con la comunicazione TCP/IP aperta tramite Industrial Ethernet con i blocchi T tra CP IE e CPU viene inviato un numero di telegrammi diverso se viene trasferita la lunghezza massima di 1452 byte dei dati utili?
Quali proprietà, vantaggi e particolarità offre il protocollo ISO?
Quali proprietà, vantaggi e particolarità offre il protocollo UDP?
Quali proprietà, vantaggi e particolarità offre il protocollo ISO-on-TCP?
Quali proprietà, vantaggi e particolarità offre il protocollo S7?
Quali proprietà, vantaggi e particolarità offre il protocollo TCP?
Quali requisiti devono essere soddisfatti per disattivare la PROFINET CBA-Interface nel CP443-1EX40?
"Time Wait" nell'abbattimento di connessione TCP
Quali lunghezze di blocchi di dati diverse ci sono con i diversi protocolli della comunicazione Send/Receive?
Che cosa è lo RFC1006 e a cosa serve questo servizio?
Significato e funzionamento del "Keep Alive" con le connessioni TCP
Quali requisiti devono essere soddisfatti per disattivare la PROFINET CBA-Interface nel CP443-1EX40?
Numero di ordinazione:

Avvertenze di configurazione
Quanto segue vale solamente per lo Industrial Ethernet CP443-1 Advanced

  • 6GK7 443-1EX40-0XE0

Questa unità supporta la funzionalità PROFINET CBA. Questo significa che il SIMATIC S7-400 può essere impiegato per la Common based Automation sulla base dello standard PROFINET Standard del PNO.

Questo standard consente:

  • La tecnologia dei componenti nell'automazione
  • La possibilità di progettare graficamente la comunicazione tra apparecchi intelligenti invece di procedere ad una impegnativa programmazione
  • Engineering indipendente dal fornitore ed esteso tutto l'impianto

Nella Configurazione hardware della stazione S7-400 nel tool di progettazione STEP 7, nel dialogo della proprietà del CP -> scheda "PROFINET" deve essere impostata una corrispondente opzione, in modo che venga attivata la funzionalità CBA. Questo è rappresentato nella figura seguente.


Figura 01: Dialogo della proprietà CP443-1 EX40

L'impostazione dell'opzione è tassativa, poiché in caso contrario con lo Engineering Tool SIMATIC IMap non è possibile creare alcun componente PROFINET!

Nella progettazione viene impostata una volta l'opzione "Utilizza questa unità per la comunicazione PROFINET CBA". Poi con SIMATIC IMap viene creato un componente. Le connessioni progettate nel SIMATIC IMap vengono caricate nell'unità, il CP44-1 EX40. Ora la funzionalità PROFINET CBA funziona senza problemi sul CP443-1 EX40.

Se non si utilizza più la funzionalità PROFINET CBA, nel dialogo della proprietà del CP -> scheda "PROFINET" disattivare l'opzione "Utilizza questa unità per la comunicazione PROFINET CBA" precedentemente impostata. Poi si può caricare la progettazione nella stazione S7-400.

La disattivazione della funzionalità CBA diventa attiva solo se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

  • Serve almeno la versione firmware V2.5 nel CP443-1 EX40.
    Dalla versione firmware V2.5 è stato inserito nel software un meccanismo in modo che sia possibile una disattivazione della funzionalità CBA, cioè nei dati di sistema dell'unità è stato inserito un nuovo blocco di parametri. Questo, dopo il caricamento della progettazione, viene analizzato dal CP443-1 EX40. La funzionalità CBA viene poi attivata opp. disattivata in corrispondenza.
  • Nella Configurazione hardware della stazione SIMATIC S7-400 nel tool di progettazione STEP 7 deve essere progettata almeno la versione V2.4 del CP443-1EX40.
  • La progettazione deve essere eseguita con una versione STEP 7 a partire da V5.4+SP1.

Avvertenza
Se nel CP443-1 EX40 è stata caricata una versione firmware minore o uguale a V2.4, non è più possibile la disattivazione della comunicazione CBA attivata precedentemente!
La disattivazione dell'opzione nella Configurazione hardware dello STEP 7 anche dopo il download della progettazione non agisce sull'unità. La comunicazione CBA continua a restare attiva.

 Articolo con ID:25697433   Data:2007-07-08 
Questo articoloè stato utilenon è stato utile                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Vai all'articolo
Stampa
Creazione PDF 
Invia l'articolo
QuickLinks
Strumento di compatibilità 
Aiuto
Aiuto on-line
Guided Tour