Beitragsliste anzeigen
Industrial Ethernet S7-300/400 CPs -- Produktinformationen -- Systembeschreibung (Protokolle)
Welche Unterschiede gibt es zwischen den Produkten OPEN MODBUS / TCP Redundant V1 und OPEN MODBUS / TCP Redundant V2?
Was ist zu beachten, wenn Sie in der Projektierung der Security-Module die Funktion "SNMP" aktivieren?
Welche Security-Module unterstützen dynamisches DNS und können darüber miteinander kommunizieren?
Was ist zu beachten, wenn Sie die Security Funktionen des CP343-1 Advanced und CP443-1 Advanced aktivieren und nutzen?
Was ist beim Umstieg von den Vorgängerbaugruppen auf die Nachfolgebaugruppe CP443-1 bzw. CP443-1 Advanced zu beachten?
Wie überprüfen Sie die Echtheit der Siemens-Baugruppen CP343-1 und CP443-1?
Was ist zu beachten, wenn ein Port des CP343-1, 6GK7343-1CX10-0XE0 und 6GK7343-1EX30-0XE0 mit Firmware V2.1 oder höher, mit 10 Mbit/s Halbduplex betrieben wird?
Welche IO-Controller und IO-Devices unterstützen die Funktionen IRT, priorisierter Hochlauf, MRP, PROFIenergy, Shared-Device, I-Device und taktsynchroner Betrieb?
Woher bekommen Sie die Firmware-Erweiterung für den CP 343-1 ERPC zur Datenbankanbindung?
Welche SIMATIC S7-300/S7-400 Baugruppen unterstützen das NTP-Uhrzeittelegramm zur Synchronisation der Systemzeit und wie aktiviere ich diese Art der Zeitsynchronisation?
Welche Baugruppen können Sie beim Einsatz einer Software Redundanz verwenden?
Welche Verbindungstypen/Protokolle werden standardmäßig von den S7-300/400 CPUs und den CPs unterstützt?
Welche PROFINET Teilnehmer unterstützen die Automatische Inbetriebnahme bzw. die Funktion Gerätetausch ohne Wechselmedium?
Welche PROFINET Teilnehmer unterstützen die erweiterte PN-Diagnose bzw. was muss projektiert werden?
Verwendung von C-Plug bei Netzwerkkomponenten und SIMATIC CPs
Welche Eigenschaften haben die Kommunikationsdienste bzw. Protokolle, die im Industrial Ethernet Netzwerk genutzt werden können?
Verhalten der Kommunikationsprozessoren bei der Datenübertragung über TCP Verbindungen ohne RFC 1006
Was ist aufgrund der Funktion ICMP-Redirect (internet control message protocol) hinsichtlich der IP-Adresse des verwendeten Routers bei Industrial Ethernet CPs zu beachten?
Was ist bei der Funktion Autonegotiation zur Aushandlung der LAN-Betriebsart bei Industrial Ethernet-CPs zu beachten?
Welche Zusammenhänge gibt es zwischen Subnetzmasken und IP-Adressen im Hinblick auf Subnetting und Supernetting (Classless Inter Domain Routing CIDR)?
Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein und welche Baugruppen können eingesetzt werden, um die Funktion S7-Routing nutzen zu können?
Warum wird bei der offenen TCP/IP-Kommunikation über Industrial Ethernet mittels T-Bausteine bei IE-CPs und CPUen unterschiedlich viele Telegramme gesendet wenn die Maximallänge von 1452 Byte Nutzdaten übertragen wird?
Welche Eigenschaften, Vorteile und Besonderheiten bietet das ISO-Protokoll?
Welche Eigenschaften, Vorteile und Besonderheiten bietet das UDP-Protokoll?
Welche Eigenschaften, Vorteile und Besonderheiten bietet das ISO-on-TCP-Protokoll?
Welche Eigenschaften, Vorteile und Besonderheiten bietet das S7-Protokoll?
Welche Eigenschaften, Vorteile und Besonderheiten bietet das TCP-Protokoll?
Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, um das PROFINET CBA-Interface beim CP443-1EX40 zu deaktivieren?
"Time Wait" bei TCP Verbindungsabbau
Welche unterschiedlichen Datenblocklängen gibt es bei den verschiedenen Protokollen der Send/Receive-Kommunikation?
Was ist RFC1006 und wozu brauche ich diesen Dienst?
Bedeutung und Funktionsweise des "Keep Alive" bei TCP-Verbindungen
Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, um das PROFINET CBA-Interface beim CP443-1EX40 zu deaktivieren?
Bestellnummer:

Konfigurationshinweis:
Der nachfolgende Sachverhalt gilt nur für den Industrial Ethernet CP443-1 Advanced

  • 6GK7 443-1EX40-0XE0

Diese Baugruppe unterstützt die Funktionalität PROFINET CBA. Dies bedeutet:
Die SIMATIC S7-400 kann für Common based Automation auf Basis des PROFINET Standards der PNO eingesetzt werden.

Dieser Standard ermöglicht:

  • Komponententechnologie in der Automatisierung
  • Kommunikation zwischen intelligenten Geräten grafisch zu projektieren anstatt aufwendig zu programmieren
  • herstellerübergreifendes, anlagenweites Engineering

In der Hardwarekonfiguration der S7-400 Station im Projektierungstool STEP 7 muss im Eigenschaftsdialog des CPs -> Lasche "PROFINET" eine entsprechende Option gesetzt werden, damit die CBA Funktionalität aktiviert wird. Dies ist in folgender Abbildung dargestellt.


Bild 01

Das Setzen dieser Option ist zwingend erforderlich, da sonst mit dem Engineeringtool SIMATIC IMap keine PROFINET-Komponente erzeugt werden kann!

In der Projektierung wird die Option "Diese Baugruppe für PROFINET CBA-Kommunikation verwenden" einmalig gesetzt. Anschließend wird SIMATIC IMap eine Komponente erzeugt. Die in SIMATIC IMap projektierten Verschaltungen werden in die Baugruppe, den CP44-1 EX40, geladen. Nun funktioniert die PROFINET CBA Funktionalität auf dem CP443-1 EX40 fehlerfrei.

Wenn Sie die PROFINET CBA Funktionalität nicht mehr nutzen möchten deaktivieren Sie die im Eigenschaftsdialog des CPs -> Lasche "PROFINET" eingestellte Option "Diese Baugruppe für PROFINET CBA-Kommunikation verwenden". Anschließend laden Sie die Projektierung in die S7-400 Station herunter.

Die Deaktivierung der CBA Funktionalität wird nur wirksam, wenn folgende Bedingungen alle erfüllt sind:

  • Sie benötigen mindestens die Firmwareversion V2.5 im CP443-1 EX40.
    Ab der Firmwareversion V2.5 wurde in der Software ein Mechanismus eingebaut, damit eine Deaktivierung der CBA-Funktionalität möglich ist, d.h. in den Systemdaten der Baugruppe wurde ein neuer Parameterblock eingeführt. Dieser wird nach dem Download der Projektierung  vom CP443-1 EX40 ausgewertet. Entsprechend wird die CBA Funktionalität dann aktiviert oder deaktiviert.
  • In der Hardwarekonfiguration der SIMATIC S7-400 Station im Projektierungstool STEP 7 muss mindestens die Version V2.4 des CP443-1EX40 projektiert werden.
  • Die Projektierung muss mit einer STEP 7 Version ab V5.4+SP1 durchgeführt werden.

Hinweis:
Ist in dem CP443-1 EX40 eine Firmwareversion kleiner gleich V2.4 geladen, ist das Deaktivieren einer einmal aktivierten CBA-Kommunikation nicht mehr möglich!
Das Deaktivieren der Option in der Hardwarekonfiguration von STEP 7 wirkt sich auch nach einem Download der Projektierung nicht in der Baugruppe aus. Die CBA-Kommunikation ist weiterhin aktiv.

 Beitrags-ID:25697433   Datum:2007-06-19 
Dieser Artikel...hat mir geholfenhat mir nicht geholfen                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Zu diesem Beitrag
Drucken
PDF erstellen 
Beitrag versenden
QuickLinks
Kompatibilitäts-Tool 
Hilfe
Online Hilfe
Guided Tour