visualizza l'elenco degli articoli
WinCC -- Progettazione di allarmi e segnalazioni -- Parametrizzazione di Alarm Logging
Come si può calcolare il volume dati necessario nel server di archivio centrale?
Come è possibile generare una segnalazione in WinCC, se nel backup dell'archivio manca il percorso del backup, non raggiungibile opp. il supporto dati è pieno?
Come si può disinserire la segnalazione 1000915 "Terminal adapter <Mac Adresse> disconnesso"?
Come si può evitare che al richiamo della funzione OpenPicture tramite LoopInAlarm tutto lo schermo venga coperto?
Come si può aumentare il timeout per l'avvio e la conclusione di Alarm Logging?
Che significato hanno le segnalazioni di errore: "Buffer di trasferimento troppo piccolo", "TagQueue overflow", "Segnalazioni vanno perdute"
Quali funzioni hanno i diversi tipi di variabile con le segnalazioni singole?
Come si può, nella lista degli allarmi, lasciare che determinate segnalazioni pulsino, fino a quando l'utente non le ha riconosciute?
Quale formato è il più adatto nella definizione delle variabili evento di AlarmLogging?
Che cosa si può fare se nella runtime non vengono visualizzati gli allarmi?
Come è possibile assegnare le funzioni dei pulsanti della barra degli strumenti di WinCCAlarmLogging OCX a pulsanti esterni?
Come possono cancellare segnalazioni singole in una segnalazione cumulativa?
Generare segnalazioni con alimentazione indiretta dei valori limite
A cosa occorre fare attenzione nella assegnazione dei nomi di tipi di segnalazione, classi di segnalazioni e segnalazioni cumulative?
Perché il pulsante della barra dei tool "Commento" dello Alarm Logging Controls in runtime non viene visualizzato?
Rappresentare valori di processo in Alarm Logging
Come si possono modificare i testi di stato delle classi di segnalazioni da +, -, * in testi proprietari?
Come si può verificare nella progettazione dell'Alarm Logging, se variabili di conferma, di stato e di segnalazione sono state utilizzate più volte opp. se le variabili di segnalazione non sono progettate correttamente?
Come è possibile durante la runtime, al comparire di una segnalazione, rilevare i testi di segnalazione opp. i valori accompagnatori di processo nella corrispondente azione specifica utente "GMsgFunction()"?
Come si possono visualizzare segnalazione nella runtime e come si può operare su di esse?
Come è configurata l'istruzione di formato per visualizzare i contenuti dei valori delle variabili WinCC durante la runtime nel blocchi di testo utente di una segnalazione?
Come si possono memorizzare segnalazioni nelle quali il testo di segnalazione è costituito da un testo fisso ed un testo variabile?
Qual’è lo stato delle variabili di stato/conferma in AlarmLogging?
Quali stati può assumere una segnalazione durante la runtime?
Come si può, con l'aiuto della sorveglianza limiti di Alarm logging, sorvegliare la memoria libera di un disco?
Perché dopo l'avvio della runtime di WinCC compare una segnalazione di Guida del processo con il testo ".....già occupato dalla segnalazione"?
Come si possono progettare classi di segnalazione definite dall'utente?
Come si può modificare il ciclo di rilevamento dello Alarm Logging?
Come si può utilizzare la variabile di stato per una segnalazione?
Di quale particolarità occorre tener presente con la funzionalità "Loop in Alarm"?
Come si possono esportare, modificare e nuovamente importare testi di segnalazione?
OS - WinCC -- Progettazione di allarmi e segnalazioni -- Progettazione di allarmi e segnalazioni
Come si possono creare segnalazioni di servizio con azioni specifiche utente fino a WinCC V6.0 SP4 compreso ?
Come si possono visualizzare segnalazione nella runtime e come si può operare su di esse?
Che cosa si può fare se nella runtime non vengono visualizzati gli allarmi?
Progettazione del blocco di sistema "Numero di PLC/CPU" nella segnalazione
Perché segnalazioni rilevanti per il punto di misura non vengono visualizzate nel faceplate (PCS 7 V4.x / V5.x)?
Le visualizzazioni cumulative nel campo panoramico di WinCC non indicano nulla.
Generazione di una registrazione temporale nonostante segnalazioni operative uguali
Comando della tromba in caso di segnalazioni che sono disabilitate per determinati utenti
Perché in PCS 7 i time stamp vengono rappresentati barrati opp. con un asterisco?
SIMATIC PCS 7 V5/V6 - Segnalazioni non confermabili sulla nuova pagina di allarme
Come sono assegnate le priorità per la rappresentazione di anomalie, avvisi ecc. con una visualizzazione cumulativa?
Come si può visualizzare il commento al blocco in una segnalazione di servizio?
Perché segnalazioni di servizio vengono visualizzate solo sul server OS e non sul client OS?
Perché, dopo all'upgrade da PCS 7 V6.0 SP2 a SP3, l'operatore che deve confermare una segnalazione non è registrato nella segnalazione di servizio?
Perché la richiesta di servizio non viene rappresentata pulsante nella visualizzazione cumulativa?
Modifica del colore di stampa nel report delle segnalazioni
Come si può ottenere che le segnalazioni per un determinato operatore vengano visualizzate nella runtime di WinCC, ma non possano essere confermate?
PCS 7 V6.0 -- OS Alarm Logging - Conferma delle segnalazioni
Perché in un progetto PCS 7 non viene visualizzata la segnalazione di servizio?
Come si possono sopprimere le segnalazioni cumulative della tecnica di guida del processo
Che significato hanno le segnalazioni cumulative di processo create nella compilazione OS?
Quali segnalazioni cumulative di processo vengono create nella compilazione OS?
Come si possono visualizzare segnalazione nella runtime e come si può operare su di esse?
Numero di ordinazione:

Istruzioni
La tabella seguente fornisce una panoramica sulla operatività e la visualizzazione di segnalazioni nella runtime.
 

N.

Descrizione

1

Rappresentazione grafica tramite WinCC Alarm Control
Il WinCC Alarm Control offre ampie possibilità di visualizzare graficamente in una finestra di segnalazione le segnalazioni durante la runtime. Le segnalazioni vengono visualizzate in forma tabellare, dove ogni segnalazione viene rappresentata in una riga separata. La struttura di una riga di segnalazione può essere liberamente parametrizzata, si possono scegliere per la visualizzazione blocchi di segnalazione progettati dello Alarm Logging. Di norma in una riga di segnalazione vengono visualizzate al minimo le seguenti informazioni:

  • time stamp (data e ora dalla segnalazione),
  • stato della segnalazione (Stato arrivata, scomparsa e confermata così come bloccata),
  • provenienza (testo di segnalazione che contiene il luogo del guasto opp. della segnalazione)
  • evento (testo di segnalazione che descrive l'anomalia o la segnalazione)

Il WinCC Alarm Control consente di visualizzare le segnalazioni al momento presenti, archiviate e bloccate. Sono disponibili criteri di filtro e di ordinamento. Si possono visualizzare informazioni statistiche sulle segnalazioni archiviate.

Informazioni dettagliate sul WinCC Alarm Control si trovano:

  • nel WinCC Information System sotto "Lavorare con WinCC > Struttura di un sistema di segnalazione > Rappresentazioni di segnalazione nella runtime"
  • nell’articolo con ID 24758403

2

Rappresentazione grafica tramite oggetti standard di WinCC e lo Smart-Object "Visualizzazione di stato"
Si possono utilizzare variabili di segnalazione o di stato di una segnalazione per visualizzare lo stato attuale di una segnalazione nell'immagine di processo. Avvertenze di progettazione dettagliate si trovano nell’articolo con ID 25418186.

  • Impiego di variabili di segnalazione per la dinamicizzazione
    La variabile di segnalazione è disponibile solo per una segnalazione nel metodo di segnalazione a bit. Se una segnalazione viene progettata nel metodo di segnalazione a bit, allora viene definito esattamente un bit all'interno della variabile di segnalazione, bit che genera la segnalazione. La posizione di questo bit di segnalazione viene definita durante la progettazione nello Alarm Logging. Si può utilizzare il bit di segnalazione di una variabile di segnalazione per la dinamicizzazione di oggetti standard di WinCC opp. la visualizzazione di stato, per visualizzare lo stato "Segnalazione arrivata/scomparsa". Si possono dinamicizzare le proprietà di oggetti standard di WinCC (commutazione del colore opp. pulsazione) opp. la visualizzazione di stato in funzione del bit di segnalazione.

    Avvertenze
    • La variabile di segnalazione non contiene alcuna informazione sullo stato di conferma di una segnalazione. Per questo motivo essa non è adatta per visualizzare lo stato di conferma di una segnalazione.
    • Se per la dinamicizzazione si utilizza la variabile di segnalazione, con il blocco della segnalazione può aversi il caso che l'oggetto dinamicizzato venga visualizzato nella pagina di processo come in anomalia, mentre nella lista delle segnalazioni non è presente alcuna voce.
  • Utilizzo della variabile di stato per la dinamicizzazione
    La variabile di stato è disponibile con i metodi di segnalazione Metodo di segnalazione a bit, metodo di segnalazione in sequenza temporale corretta e allarmi analogici. Essa è adatta per rappresentare lo stato della segnalazione e della conferma nella pagina di processo. Informazioni sulla progettazione delle variabili di stato relative ad una segnalazione si trovano nell’articolo con ID 24706826.

In funzione della occupazione dei bit delle variabili di segnalazione opp. di stato, nella dinamicizzazione può essere necessario sopprimere, per ridurre il numero dei possibili stati (stati del segnale delle variabili), lo stato dei bit non rilevanti delle variabili di segnalazione e di stato. La soppressione dei bit non rilevanti può avvenire tramite script in C opp. VBScript. Nell’impiego della variabile di segnalazione per la dinamicizzazione si può utilizzare il dialogo della dinamicizzazione, per visualizzare esattamente il bit di segnalazione della variabile di segnalazione. Se per ogni segnalazione si utilizza una variabile separata di stato e di segnalazione, si può evitare la soppressione dei bit non rilevanti, se i bit non rilevanti fanno riferimento al valore 0 (non impostato).

3

Rappresentazione grafica tramite lo Smart-Object "Visualizzazione cumulativa"
La visualizzazione cumulativa offre la possibilità di visualizzare graficamente nella pagina di processo lo stato di allarme e di segnalazione di un oggetto.

Informazioni sulla visualizzazione cumulativa si trovano nel WinCC Information System sotto "Lavorare con WinCC > Creazione di pagine di processo > Lavorare con oggetti > Lavorare con oggetti della gamma di oggetti > Lavorare con Smart Objects > Visualizzazione cumulativa".

Nell’impiego del metodo di segnalazione in sequenza temporale corretta si può combinare la proprietà "Valore cumulativo" della visualizzazione cumulativa direttamente con la variabile "*.EventState".

Nell’impiego del metodo di segnalazioni a bit opp. degli allarmi analogici di norma la variabile "*.EventState" non è disponibile per alimentare la visualizzazione cumulativa con lo stato della segnalazione. Come rimedio si può progettare la variabile di stato per la segnalazione. Il formato della variabile di stato è diversa però dal formato richiesto per la visualizzazione cumulativa. Si possono predisporre le informazioni della variabile di stato corrispondentemente alle variabili "*.EventState" e poi combinarle con la visualizzazione cumulativa - vedi anche l’articolo con ID 17778440.

4

Rappresentazione grafica tramite lo Smart-Object "Visualizzazione di stato avanzata" (disponibile solo con PCS 7)
La visualizzazione di stato consente di raccogliere insieme le informazioni di più variabili di stato e dello stato dell'allarme in un'unica visualizzazione.

Informazioni sulla visualizzazione di stato avanzata si trovano nel WinCC Information System sotto "Opzioni > Options for Process Control > Panoramica di sistema > Opzioni di guida del processo> Visualizzazione di stato avanzata".

L’articolo con ID 23056481 descrive come si può utilizzare la visualizzazione di stato avanzata per visualizzare stati di allarme opp. di segnalazione di un punto di misura.

5

Smart-Object "Visualizzazione analogica avanzata" (disponibile solo con PCS 7)
La visualizzazione di stato avanzata consente di combinare la visualizzazione di un valore analogico direttamente con lo stato dell'allarme.

Informazioni sulla visualizzazione di stato avanzata si trovano nel WinCC Information System sotto "Opzioni > Options for Process Control > Panoramica di sistema > Opzioni di guida del processo > Visualizzazione analogica avanzata".

6

Visualizzazione acustica
L’editor "Avvisatore acustico" serve per la progettazione dell'emissione di eventi rilevanti per la segnalazione su unità di periferia opp. su schede sonore.

Informazioni su questo argomento si trovano:

  • nel WinCC Information System sotto "Opzioni > Options for Process Control > Avvisatore acustico"
  • nell’articolo con ID 25017535

7

Esecuzione di una azione in C con una segnalazione
Lo Alarm Logging consente, durante la runtime, la generazione di una azione in C, se nella progettazione di una segnalazione viene impostata la proprietà "Questa segnalazione genera una azione". In questa azione in C si possono programmare istruzioni definite dall'utente per reagire a determinati eventi di determinate segnalazioni. Di norma come azione viene utilizzata la funzione "GMsgFunction()".

Informazioni dettagliate sulla "GMsgFunction()" si trovano:

  • nel WinCC Information System sotto "Lavorare con WinCC > ANSI-C per la creazione di funzioni ed azioni > Descrizioni di funzioni > Funzioni standard > Allarme > GMsgFunction"
  • nell’articolo con ID 24842903 - questo articolo descrive con quali eventi relativi ad una segnalazione l'azione viene eseguita e quale significato ha il valore numerico "Status" ("St:"). Con lo Status è possibile analizzare nell'azione lo stato di una segnalazione. Questo in determinati casi applicativi può essere significativo se solo con determinati eventi di una segnalazione (arrivo, conferma, scomparsa opp. blocco) deve essere eseguita una azione definita dall'utente.
  • nell’articolo con ID 15350783 - questo articolo descrive l'impiego della "GMsgFunction()".

8

Conferma, blocco e abilitazione di segnalazioni

  • WinCC Alarm Control i e
    Nella lista delle icone WinCC Alarm Control offre diversi pulsanti per confermare, bloccare e nuovamente abilitare le segnalazioni. Se non si vuole operare sul WinCC Alarm Control tramite la corrispondente lista delle icone, nell'editor "Global Script", nel gruppo "Funzioni standard > Allarmi " ci sono funzioni per la conferma, il blocco e la abilitazione.
  • Funzioni del Basic Process Controls
    Nell’impiego del WinCC Basic Process Controls è disponibile, nella riga di piedinatura della runtime di WinCC, un pulsante per la conferma dell’avvisatore acustico.
  • WinCC Open Development Kit (ODK)
    L'opzione WinCC "Open Development Kit" rende disponibili funzioni in C per la conferma, il blocco e la abilitazione di segnalazioni. Nell’articolo con ID: 9652128 si trovano le possibilità di contatto attuali.

9

Generazione di segnalazioni di servizio
In WinCC diversi faceplate, al comparire di determinati eventi (clic del mouse, variazione del valore, conferma,...) offrono la possibilità di generare una corrispondente segnalazione di servizio. Nel seguito vengono elencate alcune possibilità per la generazione di una segnalazione di servizio:

  • Nella conferma, blocco, abilitazione, disattivazione opp. attivazione di una segnalazione il WinCC Alarm Control offre la possibilità di generare una segnalazione di servizio. L'impostazione per questo si esegue nel dialogo "Proprietà di WinCC Alarm Control", nel registro "Liste di segnalazione" con il pulsante "Segnalazioni di servizio".
  • Alcune librerie di WinCC, p. es. "I/O-field", liste di testo, checkbox, radio box oppure slider-object offrono la possibilità, con l'introduzione di un valore, di generare una segnalazione di servizio ed in alcuni casi avviare anche un report.
  • Con un collegamento diretto si possono dinamicizzare eventi (p. es. clic del mouse, modifica del valore, ...). Il collegamento diretto offre la possibilità di creare in modo standard variabili di servizio, se come destinazione del collegamento diretto viene utilizzata una variabile.
  • La WinCC Option "Open Development Kit" rende disponibile la funzione necessaria per creare una segnalazione di servizio definita dall'utente tramite script. L’articolo con ID 24325381 descrive come si può progettare una segnalazione di servizio definita dall'utente.

 Articolo con ID:25554088   Data:2007-06-27 
Questo articoloè stato utilenon è stato utile                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Vai all'articolo
Stampa
Creazione PDF 
Invia l'articolo
QuickLinks
Strumento di compatibilità 
Aiuto
Aiuto on-line
Guided Tour