Mostrar lista de artículos
WinCC Web Navigator -- Servicio y mantenimiento -- Diagnóstico de fallos
¿Cómo se puede desactivar el "modo protegido" del Internet Explorer cuando se utiliza el WinCC Web Navigator?
¿Cómo se puede mostrar en el WinCC Web Navigator, con ayuda de la página "Status.html", que usuarios están actualmente accediendo al proyecto Web?
Aviso de fallo: "You must enable ActiveX Controls.... " en el WEB Navigator
¿Qué origina el aviso de fallo "No se soportan los requerimientos de red" cuando se arranca la página del Web Navigator Cliente desde un IIS?
¿Por qué aparece el aviso de fallo "The maximum count of allowed Users is connected to the WinCC-Server (Están conectados el número máximo de usuarios permitidos para el servidor de WinCC)"?
¿Por qué no se actualiza ninguna variable en el cliente Web del WinCC?
¿Cómo se puede evitar el "modo DEMO" del cliente WinCC Web Navigator?
¿Porqué, después de migrar un proyecto del WinCC V5.1 al WinCC V6.0 + SP1, en el Web Navigator Cliente no se muestra el texto originalmente configurado, sino sólo "TEXT" en los botones y los textos estáticos?
¿Cómo se puede evitar que aparezca una página en blanco, al llamar a la información de diagnóstico guardada en la página STATUS.HTML del WinCC Web Navigator?
¿Por qué, después de actualizar Microsoft, los clientes Web Navigator ya no pueden acceder al servidor Web Navigator?
¿Por qué no se produce una reconexión automática entre el cliente Web Navigator y el servidor Web Navigator, a través de un Firewall o un servidor Proxy?
¿Por qué no pueden conectarse los clientes WinCC/Web Navigator o WinCC/Dat@Monitor con el servidor WinCC/Web Navigator o WinCC/Dat@Monitor?
¿Por qué no se actualiza ninguna variable en el cliente Web del WinCC?
Referencia:

Descripción:
En el servidor Web Navigator con versión V6.1 + SP1, se ha instalado el SIMATIC NET 2006. Estas versiones de software no son compatibles entre sí.
Para resolver este comportamiento, hay que desinstalar el Web Navigator V6.1 + SP1, el WinCC V6.0 + SP4 y el SIMATIC NET 2006. A continuación, se vuelve a instalar el SIMATIC NET 2005 + HF1, el WinCC V6.0 + SP4 y el WinCC Web Navigator V6.1 + SP1.

Advertencias:

  • Tenga en cuenta la matriz de compatibilidad del WinCC indicada en la página del Customer Support con número ID 21927773.
  • Las licencias para SIMATIC NET 2006 no se pueden utilizar con el SIMATIC NET 2005 + HF1. Indicaciones adicionales al respecto están disponible en la página del Customer Support con número ID 24640176.

 Nr. de identificación (ID):25495190   Fecha:2007-06-07