afficher la liste des articles
STEP 7 -- Travailler avec des projets -- Création et édition de projets
Comment comparer des blocs dans un multi-projet ?
Quelles sont les conditions requises pour migrer un projet STEP 7 V5.x dans STEP 7 Professional (TIA Portal) ?
Comment s'effectue la liaison dans STEP 7 V5.x entre un bloc programme et une aide en ligne créée par l'utilisateur ?
Comment peut-on afficher, sur un pupitre SIMATIC, le tampon de diagnostic d’une CPU SIMATIC disposant d’un serveur Web intégré?
Comment mettre en œuvre la nouvelle méthode plus performante pour la protection des blocs FB’s et FC’s à partir de STEP 7 V5.5 ?
Pourquoi la fenêtre de dialogue "Rechercher/Remplacer" ne s'affiche-t-elle pas dans l'éditeur "CONT-LOG-LIST" de STEP 7 V5.x ?
Comment intégrer un projet WinCC flexible dans STEP 7 ?
Comment faire pour améliorer les performances dans le SIMATIC Manager et des projets STEP 7 ?
Pourquoi les options ( Afficher, Filtrer, Générer, Effacer ) sous le menu "Outils > Données de référence > " ne peuvent-elles plus être sélectionnées ?
Comment enregistrer un projet STEP 7 protégé en lecture sur la MMC d'une CPU S7-300 ?
Comment activer la protection d'accès pour un projet STEP7 et établir un utilisateur comme éditeur de projet ?
Comment actualiser le catalogue matériel de STEP7 à partir de la version STEP7 V5.2 ?
Comment stocker et récupérer les projets sur une carte mémoire ?
Informations sur le thème "Démarrage et test de Projet "
Comment un projet WinCC existant peut-il être intégré dans un projet STEP 7 ?
Quels sont les avantages de la fonction "multiprojet" pour les grands projets en réseau?
Quelle est la signification des valeurs initiales et des valeurs en cours d'un bloc de données ?
Pourquoi des projets, des blocs ou la configuration matérielle ne peuvent-ils pas être ouverts ou alors avec des messages d'erreurs ou en lecture seule ?
WinCC flexible ES -- Travailler avec des projets -- Creating, editing, archiving and copying projects
Quels sont les articles disponibles sur Internet pour la migration vers STEP 7 V11 et WinCC V11 (TIA Portal) ?
Comment ajuster la largeur des colonnes des objets de vue dans WinCC flexible ?
Comment peut-on empêcher dans WinCC flexible, l’adaptation automatique de la taille des vues et des objets des vues lors du changement de résolution de l’écran (éventuellement lors du passage en Widescreen)?
Comment activer la protection d'accès pour un projet STEP7 et établir un utilisateur comme éditeur de projet ?
Comment intégrer un projet WinCC flexible dans STEP 7 ?
Comment faire pour utiliser une seule et même configuration WinCC flexible sur plusieurs automates différents ?
Quelles sont les solutions pour travailler avec différentes versions de WinCC flexible ?
Quels problèmes peuvent apparaitre quand le fichier "log.LDF" pour un projet WinCC flexible n’est plus disponible?
Pourquoi WinCC flexible s’arrête-t-il automatiquement après avoir démarré?
Comment enregistrer des projets/des bibliothèques WinCC flexible dans le format de projets / de bibliothèques d'une version WinCC flexible précédente ?
Comment effacer des variables ou des objets inutilisés dans un projet WinCC flexible ?
Quels sont les possibilités dont on dispose pour pouvoir copier des vues provenant d'un projet WinCC flexible vers un autre Projet WinCC flexible ?
Copie de projet HMI intégré au SIMATIC STEP7 au niveau fichier
Comment peut-on ouvrir un projet WinCC Flexible 2005 intégré au STEP7 plus rapidement ?
Comment effectue-t-on l'archivage d'un projet dans WinCC flexible et quels sont les fichiers nécessaires ?
Comment faire un transfert inverse d'un projet sur un pupitre opérateur et quelles sont les précautions à prendre ?
Quelles sont les possibilités de transfert selon les différents pupitres opérateurs ?
WinCC -- Travailler avec des projets -- Création et édition de projets
Comment déterminer la version dans laquelle le projet WinCC a été travaillé ?
Comment éviter que plusieurs clients WinCC effectuent des commandes ou des modifications simultanément sur des valeurs ?
Comment utiliser un moniteur avec une résolution de 1680x1050 dans WinCC avec l'éditeur de projet OS ?
Comment un projet WinCC existant peut-il être intégré dans un projet STEP 7 ?
Comment activer la protection d'accès pour un projet STEP7 et établir un utilisateur comme éditeur de projet ?
Comment renommer un projet WinCC ?
Comment activer ou désactiver le schéma de couleur global ou "ombre globale", pour tous les objets d'une vue ?
Comment réduire la taille du fichier de transaction (*.LDF) de la base de données d'un projet WinCC ?
Modifier le nom d'un projet dans la base de données
Paramétrer un projet en 'inactif' dans la base de données
Quelles sont les précautions à prendre lors de l'utilisation de Project Duplicator WinCC avec les options Downtime Monitors et Process Monitors?
Quelles possibilités offre WinCC Project Duplicator pour générer un projet serveur redondant ?
Pourquoi est-il impossible d'insérer un OS dans le SIMATIC Manager en cas d'utilisation de STEP 7 V5.2 et WinCC V5.1 ?
Duplication d'un projet MultiClient sur une autre machine
Comment utiliser d'autres pointeurs de souris avec WinCC V5.x en Runtime ?
Pointeur de souris SIMATIC WinCC
Comment est-ce que je peux utiliser des couleurs définies par l’utilisateur d’un projet existant dans un autre ou un nouveau projet WinCC ?
Modifier la couleur du curseur RT
Quelle est la syntaxe autorisée pour les noms de projet WinCC?
Comment activer la protection d'accès pour un projet STEP7 et établir un utilisateur comme éditeur de projet ?
Nº de référence:

Instruction:
Avec la protection d'accès du STEP7, il est possible de protéger vos projets et bibliothèques au moyen d'un mot de passe projet. Pour protéger l'accès d'un projet STEP7, il faut la version de STEP7 V5.4 minimum et le paquet optionnel SIMATIC Logon à partir de la version 1.3. Il est alors possible de réaliser les fonctions suivantes:

  • la protection des projets et bibliothèques STEP7 contre des accès non tolérés, de manière à ce que les projets protégés ne puissent être ouverts que par des personnes autorisées.
  • l'enregistrement des fonctions réalisées en ligne ainsi que les actions de connexion par mot de passe sur l'ordinateur, afin de pouvoir connaître l'ensemble des accès et modifications.
  • Les projets protégés peuvent être gérés dans un multiprojet.

Le tableau suivant décrit la procédure pour activer la protection d'accès et déclarer un utilisateur comme "Éditeur de projet" de votre projet STEP7.
Procédure:
1 Pour déclarer un éditeur de projet pour votre projet STEP7 dans la gestion des utilisateurs, il faut que cet utilisateur soit au préalablement déclaré au niveau des comptes des utilisateurs du panneau de configuration du système d'exploitation, avec les droits utilisateur correspondants. Pour la déclaration ou la modification des droits utilisateur dans le panneau de configuration, il faut disposer des droits des administrateurs.

La figure 01 montre l'exemple d'un utilisateur "Login_Test" avec un accès limité, ayant été mis dans les comptes des utilisateurs dans le panneau de configuration sous Windows XP.


Image 01

D'autres informations sur l'ajout ou la modification d'un utilisateur et des droits des utilisateurs se trouvent dans notre FAQ:

  • "Comment déclarer un utilisateur principal ou accorder les droits des administrateurs sous les systèmes d'exploitation MS Windows 2000/NT/XP ?",
    au niveau de la contribution d'ID: 21412424.
2 Ouvrir dans le SIMATIC Manager le projet STEP7 à protéger et activer la protection d'accès via le menu "Outils > Protection d'accès > Activer".


Image 02

Confirmer le masque suivant avec "Oui". Avec les versions de STEP7 inférieures à V5.4, il ne sera plus possible d'ouvrir le projet. Si le projet doit toujours pouvoir être édité avec une version antérieure de STEP7 comme par exemple avec la V5.3, alors la protection d'accès doit au préalable être desactivée.


Image 03

3 Si le service SIMATIC Logon est installé, alors apparaît le dialogue suivant, comme dans l'image 04. Saisir ici vos nom d'utilisateur, mot de passe et domaine, avec lesquelles vous vous identifiez au réseau après le démarrage du PC. Pour la première connexion et pour la déclaration du mot de passe projet, les droits des administrateurs sont nécessaires.


Image 04

Confirmer par OK.

4 Saisir, dans le masque suivant l'activation de la "Protection d'accès", un mot de passe projet et confirmer le par OK. Les fonctions de base pour la protection d'accès sont maintenant activées et les points du menu supplémentaire sous "Outils > Protection d'accès" sont validés.


Image 05

5 Pour maintenant déclarer un utilisateur comme éditeur de projet, ouvrir dans le SIMATIC Manager, la gestion des utilisateurs via le menu "Outils > Protection d'accès > Gérer ...".


Image 06

Indication:
L'utilitaire d'administration SIMATIC Logon sera ouvert. Dans le rôle d'"Administrateur projet", c'est l'utilisateur actuel du SIMATIC Logon qui sera automatiquement inscrit à la première activation.


Image 07

6 Sélectionner maintenant, dans le rôle d'"Éditeur de projet", les "Groupes et utilisateurs" et cliquer, au niveau des "Types d'assignation disponibles", sur l'ordinateur local, comme ici dans l'exemple "AD110374NB (cet ordinateur). Insérer alors l'utilisateur Windows (comme ici l'exemple dans l'image 08 "Login_Test") par Drag&Drop (Glisser&lâcher) dans le rôle d'"Éditeur de projet".

Ce nouvel utilisateur inséré n'a que le droit d'éditer un projet, mais pas celui de modifier la protection de projet.


Image 08

Enregistrer vos modifications sous "Fichier > Enregistrer" puis quitter la gestion des utilisateurs.

7 Activer ensuite l'enregistrement des modifications via le menu "Outils > Enregistrement des modifications > Activer". Les fonctions d'accès sont maintenant complètement activées.


Image 09

Fermer ensuite le projet STEP7 du SIMATIC Manager.

8 Pour se déclarer en tant qu'éditeur de projet avec des droits fonctionnels réduits, ouvrir, au niveau du SIMATIC Manager, le service de déclaration via le menu "Outils > SIMATIC Logon Service..." (déclaration explicite). La déclaration reste active après la fermeture du projet.


Image 10

Indication:
Il est également possible d'ouvrir le projet à accès réduit avant de se déclarer via le masque dédié en tant qu'éditeur de projet (déclaration implicite). Dans ce cas, l'éditeur de projet sera automatiquement radié après la fermeture du projet.

9 Saisir dans le masque suivant les données concernant l'éditeur de projet.


Image 11

Au niveau de la ligne d'état du SIMATIC Manager, dans la partie en bas à droite, le nouvel utilisateur est affiché.

10 Pour désormais ouvrir un projet STEP7 protégé, il est possible d'éditer ce projet avec les droits d'éditeur de projet, mais sans pouvoir modifier la protection d'accès. Les fonctions ne sont alors pas activables puisque grisées (figure 12).


Image 12

Il est aussi possible d'ouvrir le projet protégé sous un utilisateur non connu dans la gestion du projet. Dans ce cas, à l'ouverture du projet, apparaît le dialogue de "saisie de mot de passe projet". Y saisir le mot de passe correct pour le projet, ou le projet sera protégé contre les accès non autorisés et ne sera pas ouvert.


Image 13

Après la saisie du mot de passe projet correct , le projet s'ouvrira et pourra être édité. Avec le mot de passe correct, l'utilisateur inscrit via le SIMATIC Logon sera automatiquement inscrit en tant qu'administrateur projet.

Note :
D'autres informations se trouvent également au niveau de l'aide en ligne du STEP7, sous "Ce qu'il faut savoir sur la protection d'accès".

Remarque à propos des projets intégrés WinCC et WinCC flexible :
Il n'est pas possible de mettre en oeuvre une protection d'accès pour les projets WinCC et WinCC intégrés dans STEP 7.

Mots clefs:
Contrôles d'accès

 ID contribution:25470496   Date:2010-04-06