Mostrar lista de artículos
STEP 7 -- Trabajar con proyectos -- Crear y elaborar proyectos
¿Cómo se pueden comparar los bloques de un multiproyecto?
¿Qué requisitos han de cumplirse para migrar un proyecto de STEP 7 V5.x a STEP 7 Profesional (TIA Portal)?
¿Cómo se realiza la conexión de una ayuda online creada por el usuario con un bloque programado, utilizando STEP 7 V5.x?
¿Cómo se puede visualizar en un panel SIMATIC el búfer de diagnóstico de una CPU SIMATIC con servidor web integrado?
¿Cómo se puede configurar a partir del STEP 7 V5.5 la protección de módulos mejorada para los FBs y FCs?
¿Por qué no se puede mostrar el diálogo "Buscar / Reemplazar" en el editor KOP/FUP/AWL del STEP 7 V5.x?
¿Cómo se integra un proyecto de WinCC flexible en el STEP 7?
¿Cómo se puede mejorar el rendimiento en el administrador SIMATIC y dentro del proyecto de STEP 7?
¿Porqué no se pueden seleccionar las opciones del menú "Herramientas > Datos de referencia" (Ver, filtros, generar, borrar)?
¿Cómo se puede guardar un proyecto de STEP 7 protegido contra lectura en una MMC insertara en una CPU del S7-300?
¿Cómo se puede activar la protección de acceso para un proyecto de STEP 7 y configurar un usuario como elaborador del proyecto?
¿Cómo se puede actualizar el catálogo hardware a partir del STEP7 V5.2?
¿Cómo se pueden cargar proyectos en una Memory Card y después volverlos a transferir de nuevo a la PG/PC?
Información sobre el tema "Creación y elaboración de proyectos"
¿Cómo se puede integrar un proyecto de WinCC ya existente dentro de un proyecto de STEP7?
¿Qué ventajas ofrece la función "Multiproyecto" en los proyectos que tengan redes muy grandes?
¿Cuál es el significado de los valores actuales y los valores iniciales de un módulo de datos?
¿Por qué los proyectos, los bloques o la configuración HW no se pueden abrir del todo o sólo abrise con mensajes de error o sólo como de "sólo de lectura"?
WinCC flexible ES -- Trabajar con proyectos -- Creating, editing, archiving and copying projects
¿Qué información se encuentra disponible en Internet en relación con la migración a STEP 7 V11 y WinCC V11 (TIA Portal)?
¿Cómo se puede adaptar el ancho de columna de los objetos de imagen en el WinCC flexible?
¿Cómo se puede evitar que las pantallas y los objetos de imagen se adapten automáticamente en el WinCC flexible al cambiar la resolución de pantalla (eventualmente a "Widescreen - Panorámico")?
¿Cómo se puede activar la protección de acceso para un proyecto de STEP 7 y configurar un usuario como elaborador del proyecto?
¿Cómo se integra un proyecto de WinCC flexible en el STEP 7?
¿Cómo se puede utilizar en varios controles la misma configuración de un equipo de servicio del WinCC flexible?
¿Qué soluciones hay para trabajar con diferentes versiones del WinCC flexible?
¿Qué problemas pueden aparecer cuando no se dispone del archivo "log.LDF" en un proyecto del WinCC flexible?
¿Por qué se cierra de nuevo automáticamente el WinCC flexible tras el arranque del programa?
¿Cómo se pueden guardar proyectos / librerías del WinCC flexible como proyectos / librerías de una versión de WinCC flexible anterior?
¿Cómo se pueden borrar las variables u objetos no utilizados en un proyecto de WinCC flexible?
Copiar proyectos HMI integrados en SIMATIC STEP 7 a nivel de archivos
¿Cómo se puede abrir más rápido un proyecto de WinCC flexible 2005 integrado en el STEP 7?
¿Cómo se realiza la compresión del proyecto en el WinCC flexible y qué archivos se necesitan para ello?
¿Cómo se puede realizar la retransferencia de proyectos desde un equipo de servicio y qué hay que tener en cuenta para ello?
¿Qué posibilidades de transferencia se dispone en los diferentes paneles de operador?
WinCC -- Trabajar con proyectos -- Crear y elaborar proyectos
¿Cómo se puede conocer con qué versión se ha elaborado la última vez un proyecto de WinCC?
¿Cómo se puede evitar que desde varios clientes de WinCC se pueda realizar simultáneamente el manejo o modificaciones de valores?
¿Cómo se puede utilizar ,con el editor de proyectos OS, un monitor que tenga una resolución de 1680 x 1050 pixels?
¿Cómo se puede integrar un proyecto de WinCC ya existente dentro de un proyecto de STEP7?
¿Cómo se puede activar la protección de acceso para un proyecto de STEP 7 y configurar un usuario como elaborador del proyecto?
¿Cómo se puede renombrar un proyecto de WinCC?
¿Cómo se puede activar o desactivar en el WinCC el "juego de colores global" o el "sombreado global" para todos los objetos de una imagen?
¿Cómo se puede reducir el archivo de transacciones (*.LDF) de la base de datos de un proyecto de WinCC?
Modificar el nombre de un proyecto en el banco de datos
¿Qué particularidades hay que tener en cuenta al utilizar el duplicador de proyectos de WinCC con el "Downtime Monitor" y el "Process Monitor"?
¿Qué posibilidades ofrece el "WinCC Project Duplicator" para crear un proyecto servidor redundante?
¿Porqué no se puede insertar ningún OS en el administrador SIMATIC al utilizar el STEP 7 V5.2 y el WinCC V5.1?
Duplicar un proyecto Multicliente en otro PC
¿Cómo se puede utilizar en el Runtime de WinCC V5.x otro puntero de ratón distinto al ajustado de forma estándar?
Dinamización del puntero del ratón en el SIMATIC WinCC
¿Cómo se pueden utilizar los colores definidos por el usuario de un proyecto de WinCC en otro proyecto diferente?
Modificar el color del cursor de selección en RT
¿Qué premisas son válidas para los nombres de un proyecto de WinCC?
¿Cómo se puede activar la protección de acceso para un proyecto de STEP 7 y configurar un usuario como elaborador del proyecto?
Referencia:

Instrucciones:
Con ayuda de la protección de acceso del STEP 7, se dispone de la posibilidad de proteger los proyectos y librerías por medio de un Password de proyecto. Para configurar la protección de acceso para un proyecto de STEP 7, se necesita como mínimo del STEP 7 V5.4 y del paquete opcional SIMATIC Logon a partir de la V1.3. De esta forma, se pueden implementar las siguientes funciones:

  • Protección de los proyectos y librerías del STEP 7 frente a accesos no deseados, de forma que los proyectos protegidos sólo los pueden abrir las personas autorizadas
  • Protocolización de las actividades Online y los procesos de registro en el PC, de forma que los accesos y modificaciones se pueden volver a reproducir en cualquier momento
  • Los proyectos protegidos contra accesos se pueden igualar en un multiproyecto.

La siguiente tabla describe el procedimiento de cómo poder activar la protección de acceso y cómo poder configurar un usuario como elaborador del proyecto de STEP 7.

 
Procedimiento
1 Si se quiere insertar un elaborador del proyecto de STEP 7 en la administración de usuarios, antes hay que crear este usuario con los derechos correspondientes dentro de la cuenta de usuarios del panel de control del sistema operativo. Para crear o modificar los derechos de usuario en el panel de control, se necesita disponer de derechos de administrador.

La figura 01 muestra un ejemplo para el usuario "Login_Test" con acceso limitado, el cual se ha creado en la cuenta de usuarios del panel de control en Windows XP.  


Figura 01

Información adicional sobre la creación o modificación de usuarios y derechos de usuario está disponible dentro del FAQ:

  • "¿Cómo se crean derechos principales y derechos de administrador en los sistemas operativos MS Windows 2000/NT/XP?",
    página del Customer Support con número ID 21412424.
2 En el administrador de usuarios, abra el proyecto a proteger y active la protección de acceso con ayuda de la opción del menú "Herramientas .> Protección de acceso -> Activar".


Figura 02

Confirme la siguiente advertencia con "Sí". Si las versiones de STEP 7 son inferiores a la V5.4, el proyecto ya no se puede abrir. Pero si se debe elaborar el proyecto de nuevo con una versión anterior del STEP 7 (por ejemplo, la V5.3), primero hay que desactivar la protección contra escritura.


Figura 03

3 Si el SIMATIC Logon Service está instalado, aparece el diálogo mostrado en la figura 04. Indique ahora el nombre de usuario, el Password y el dominio con los que se registra tras la conexión del PC en la red. Para realizar el primer registro y configurar el Password del proyecto, se necesita disponer de derechos de administrador.


Figura 04

Confirme todo con OK.

4 En el siguiente diálogo ("Activar protección de acceso"), indique un Password para el proyecto y confirme todo con OK. Las funciones básicas para la protección de acceso ya están activadas y se han liberado las opciones de menú adicionales bajo "Herramientas -> Protección de acceso".  


Figura 05

5 Para configurar un usuario como elaborador del proyecto, abra la administración de usuarios en el administrador SIMATIC con ayuda de la opción del menú "Herramientas -> Protección de acceso -> Administración...".


Figura 06

Advertencia:
Se abre la herramienta SIMATIC Logon Admin. En "Administrador de proyectos", el usuario actual del SIMATIC Logon se inserta automáticamente con la primera activación.


Figura 07

6 En "Elaborador del proyecto", seleccione el "grupo y el usuario" y haga clic sobre el PC local en "Tipos de asignación disponibles", como "AD110374NB" en el ejemplo (este PC). Inserte el usuario de Windows (como el ejemplo "Login_Test" en la figura 08) en "Elaborador del proyecto", mediante "Arrastrar y soltar".

Este nuevo usuario insertado sólo tiene derecho para elaborar el proyecto, pero no para modificar la protección del mismo.


Figura 08

Guarde las modificaciones con la opción del menú "Archivo -> Guardar"  cierre la administración de usuarios.

7 A continuación, active el protocolo de modificación con ayuda de la opción del menú "Herramientas -> Protocolo de modificación -> Activar". Las funciones de acceso se activan ahora completamente.


Figura 09

Ahora cierre el proyecto de STEP 7 en el administrador SIMATIC.

8 Para registrar el elaborador del proyecto con los derechos limitados de funcionalidad, abra el servicio de registro en el administrador SIMATIC con ayuda de la opción del menú "Herramientas -> SIMATIC Logon Service..." (registro explícito). El registro permanece tras el cierre del proyecto.


Figura 10

Advertencia:
También se puede abrir el proyecto protegido contra accesos e indicar el elaborador del proyecto dentro del diálogo del registro (registro implícito). En este caso, el elaborador del proyecto se desactiva automáticamente tras el cierre del mismo.

9 En el siguiente diálogo, indique los datos del elaborador del proyecto registrado.


Figura 11

En la línea de estado del administrador SIMATIC, abajo a la derecha, se muestra el nuevo usuario.

10 Si ahora se abre el proyecto de STEP 7 a proteger, éste se puede elaborar con los derechos del elaborador del proyecto, pero no se puede modificar la protección de acceso. Las funciones no se pueden activar o permanecen en gris (figura 12).


Figura 12

El proyecto a proteger también se puede abrir para un usuario que no esté insertado en la administración del proyecto. En este caso, antes de abrir el proyecto aparece el diálogo "Indicar Password para el proyecto". Indique aquí el Password adecuado para el proyecto, ya que en caso contrario se protege el mismo contra accesos indeseados y no se abre.


Figura 13

Después de indicar el Password de proyecto correcto, se abre el mismo y ya se puede elaborar. Al indicar el Password correcto, el usuario registrado en el SIMATIC Logon se acepta como administrador del proyecto.

Advertencia:
Información adicional al respecto está disponible en la ayuda Online del STEP 7, dentro del capítulo "Puntos interesantes sobre la protección de acceso".

Advertencia sobre los proyectos de WinCC y WinCC flexible integrados:
No se puede configurar ninguna protección de acceso para los proyectos de WinCC y WinCC flexible integrados en STEP7.

Conceptos de búsqueda:
Controles de acceso

 Nr. de identificación (ID):25470496   Fecha:2010-04-06