Beitragsliste anzeigen
STEP 7 -- Arbeiten mit Projekten -- Projekte einrichten und bearbeiten
Wie können Bausteine in einem Multiprojekt verglichen werden?
Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, um ein STEP 7 V5.x Projekt in STEP 7 Professional (TIA Portal) zu migrieren?
Wie erfolgt in STEP 7 V5.x die Anbindung einer selbst erstellten Onlinehilfe zu einem programmierten Baustein?
Wie kann der Diagnosepuffer einer Simatic CPU mit integriertem Webserver an einem SIMATIC Panel angezeigt werden?
Wie kann ab STEP 7 V5.5 der verbesserte Bausteinschutz für FBs und FCs eingerichtet werden?
Warum kann in STEP 7 V5.x der Dialog "Suchen/Ersetzen" im KOP/FUP/AWL-Editor nicht angezeigt werden?
Wie wird ein WinCC flexible Projekt in STEP 7 integriert?
Wie kann die Performance im SIMATIC Manager und innerhalb des STEP 7 Projektes verbessert werden?
Warum können die Optionen (Anzeigen, Filtern, Generieren, Löschen) unter dem Menüpunkt "Extras > Referenzdaten > " nicht mehr angewählt werden?
Wie kann ein STEP 7 Projekt lesegeschützt auf einer MMC in einer S7-300 CPU abgelegt werden?
Wie kann für ein STEP 7 Projekt der Zugriffsschutz aktiviert und ein Benutzer als Projektbearbeiter eingerichtet werden?
Wie können Sie den STEP 7 Hardwarekatalog ab STEP 7 V5.2 aktualisieren?
Wie können Projekte auf einer Memory Card und wieder zurück in ein PG/PC geladen werden?
Informationen zu dem Thema "Projekte einrichten und bearbeiten"
Wie kann ein vorhandenes WinCC Projekt in ein STEP 7 Projekt integriert werden?
Welche Vorteile bietet die Funktion "Multiprojekt" für große vernetzte Projekte?
Welche Bedeutung haben die Anfangs- und die Aktualwerte eines Datenbausteins?
Warum können Projekte, Bausteine oder die HWKonfig entweder gar nicht, mit Fehlermeldungen oder nur lesend geöffnet werden?
WinCC flexible ES -- Arbeiten mit Projekten -- Projekt erstellen, bearbeiten, archivieren und kopieren
Welche Beiträge für die Migration nach STEP 7 V11 und WinCC V11 (TIA Portal) stehen im Internet zur Verfügung?
Wie kann die Spaltenbreite von Bildobjekten in WinCC flexible angepasst werden?
Wie kann in WinCC flexible verhindert werden, dass Bilder und Bildobjekte automatisch bei einem Wechsel der Bildschirmauflösung (evtl. Widescreen) angepasst werden?
Wie kann für ein STEP 7 Projekt der Zugriffsschutz aktiviert und ein Benutzer als Projektbearbeiter eingerichtet werden?
Wie wird ein WinCC flexible Projekt in STEP 7 integriert?
Wie kann ein und dieselbe WinCC flexible Bediengerät-Projektierung für mehrere Steuerungen verwendet werden?
Welche Lösungsangebote gibt es, um mit unterschiedlichen WinCC flexible Versionen zu arbeiten?
Welche Probleme können entstehen, wenn die "log.LDF - Datei" bei einem WinCC flexible Projekt nicht vorhanden ist?
Warum schließt sich WinCC flexible nach dem Programmstart automatisch wieder?
Wie lassen sich WinCC flexible Projekte / Bibliotheken als Projekte / Bibliotheken im Format einer früheren WinCC flexible Version speichern?
Wie können nicht verwendete Variablen bzw. Objekte aus einem WinCC flexible Projekt gelöscht werden?
Welche Möglichkeiten bestehen, Bilder aus einem erstellten WinCC flexible Projekt in ein anderes WinCC flexible Projekt zu kopieren?
SIMATIC STEP 7 integrierte HMI-Projekte auf Datei-Ebene kopieren
Wie kann ein in STEP 7 integriertes WinCC flexible Projekt schneller geöffnet werden?
Wie wird eine Projektarchivierung in WinCC flexible durchgeführt und welche Dateien werden benötigt?
Wie kann der Rücktransfer von Projekten eines Bediengerätes durchgeführt werden und was ist dabei zu beachten?
Welche Transfermöglichkeiten stehen bei den verschiedenen Bediengeräten zur Verfügung?
WinCC -- Arbeiten mit Projekten -- Projekte einrichten und bearbeiten
Wie kann ich erkennen mit welcher Version ein WinCC Projekt zuletzt bearbeitet wurde?
Wie kann verhindert werden, dass gleichzeitig von mehreren WinCC Clients Bedienungen oder Änderungen von Werten durchgeführt werden können?
Wie kann ich in WinCC mit dem OS-Projekteditor einen Monitor mit der Auflösung von 1680x1050 Bildpunkten verwenden?
Wie kann ein vorhandenes WinCC Projekt in ein STEP 7 Projekt integriert werden?
Wie kann für ein STEP 7 Projekt der Zugriffsschutz aktiviert und ein Benutzer als Projektbearbeiter eingerichtet werden?
Wie können Sie ein WinCC Projekt umbenennen?
Wie kann in WinCC das globale Farbschema bzw. der globale Schatten für alle Objekte auf einem Bild aktiviert oder deaktiviert werden?
Wie kann die Transaktionsdatei (*.LDF) der Datenbank eines WinCC Projekts verkleinert werden?
In der Datenbank den Namen eines Projekts ändern
Projekt auf "nicht aktiviert" setzen in der Datenbank
Welche Besonderheiten sind bei Verwendung des WinCC Projekt Duplikators mit Downtime Monitors und Process Monitors zu beachten?
Welche Möglichkeiten bietet der WinCC Project Duplicator, um ein redundantes Serverprojekt zu erzeugen?
Warum lässt sich bei Verwendung von STEP 7 V5.2 und WinCC V5.1 im SIMATIC Manager keine OS einfügen?
Was müssen Sie beim Duplizieren eines Projektes von einem MultiClient-Rechner auf einen anderen MultiClient-Rechner beachten?
Wie können Sie in der WinCC V5.x -Runtime andere als die standardmäßig eingestellten Mauszeiger verwenden?
Wie können Sie in SIMATIC WinCC Ihre Mauszeiger dynamisieren?
Wie können Sie benutzerdefinierte Farben aus einem vorhandenen WinCC-Projekt in einem anderen/neuen WinCC-Projekt verwenden?
Farbe des RT- Schaltcursors ändern
Welche Vorgaben gelten für den Namens eines WinCC-Projekts?
Wie kann für ein STEP 7 Projekt der Zugriffsschutz aktiviert und ein Benutzer als Projektbearbeiter eingerichtet werden?
Bestellnummer:

Anleitung:
Mit dem Zugriffsschutz von STEP 7 haben Sie die Möglichkeit, Ihre Projekte und Bibliotheken mit einem Projektpasswort zu schützen. Um den Zugriffsschutz für ein STEP 7 Projekt einzurichten, benötigen Sie mindestens STEP 7 V5.4 und das Optionspaket SIMATIC Logon ab der Version 1.3. Damit können Sie die folgenden Funktionen realisieren:

  • Schutz der STEP 7 Projekte und Bibliotheken vor unberechtigtem Zugriff, sodass die geschützten Projekte nur von berechtigten Personen geöffnet werden können
  • Protokollierung von Online-Aktivitäten und Anmeldevorgängen am Rechner, somit sind die Zugriffe und Änderungen jederzeit nachvollziehbar
  • Die zugriffsgeschützten Projekte können in einem Multiprojekt abgeglichen werden

Die nachstehende Tabelle beschreibt Ihnen die Vorgehensweise, wie Sie den Zugriffsschutz aktivieren und einen Benutzer als Projektbearbeiter für Ihr STEP 7 Projekt einrichten können.
 
Nr. Vorgehensweise:
1 Wenn Sie für Ihr STEP 7 Projekt einen Projektbearbeiter in der Benutzerverwaltung einfügen möchten, so müssen Sie diesen Benutzer vorher bei den Benutzerkonten in der Systemsteuerung des Betriebssystems mit den entsprechenden Benutzerrechten einrichten. Zum Einrichten oder Ändern von Benutzerrechten in der Systemsteuerung benötigen Sie die Administratorrechte.

Bild 01 zeigt ein Beispiel für den Benutzer "Login_Test" mit eingeschränktem Zugriff, der bei den Benutzerkonten in der Systemsteuerung unter Windows XP eingerichtet wurde.


Bild 01

Weitere Informationen zum Einrichten oder Ändern von Benutzern und Benutzerrechten finden Sie in unserem FAQ:

  • "Wie erfolgt das Einrichten der Hauptbenutzer- bzw. der Administratorrechte unter den Betriebssystemen MS Windows 2000/NT/XP?",
    unter der Beitrags-ID: 21412424.
2 Öffnen Sie im SIMATIC Manager das zu schützende STEP 7 Projekt und aktivieren Sie den Zugriffsschutz über den Menübefehl "Extras > Zugriffsschutz > Aktivieren".


Bild 02

Bestätigen Sie den folgenden Hinweis mit "Ja". Mit STEP 7 Versionen kleiner als V5.4 können Sie dann das Projekt nicht mehr öffnen. Soll das Projekt aber wieder mit einer der früheren STEP 7 Versionen z.B. mit V5.3 bearbeitet werden, so müssen Sie vorher den Zugriffsschutz wieder deaktivieren.


Bild 03

3 Wenn der SIMATIC Logon Service installiert ist, erscheint der nachfolgende Dialog wie im Bild 04. Geben Sie hier Ihren Benutzernamen, Ihr Kennwort und die Domäne ein, mit der Sie sich auch nach dem Einschalten des PCs am Netz anmelden. Für die erstmalige Anmeldung und für das Einrichten des Projektpasswortes benötigen Sie die Administratorrechte.


Bild 04

Bestätigen Sie mit OK.

4 Vergeben Sie im nachfolgenden Dialog "Zugriffsschutz aktivieren" ein Projektpasswort und bestätigen Sie mit OK. Die Basisfunktionen für den Zugriffsschutz sind nun aktiviert worden und die Zusatzmenüpunkte unter "Extras > Zugriffsschutz" sind freigegeben.


Bild 05

5 Um nun einen Benutzer als Projektbearbeiter einzurichten, öffnen Sie im SIMATIC Manager die Benutzerverwaltung über den Menübefehl "Extras > Zugriffsschutz > Verwalten...".


Bild 06

Hinweis:
Das SIMATIC Logon Admin Tool wird geöffnet. In der Rolle "Projekt Administrator" wird automatisch bei der Erstaktivierung der aktuelle SIMATIC Logon Benutzer eingetragen.


Bild 07

6 Markieren Sie nun in der Rolle "Projekt Bearbeiter" die "Gruppen und Benutzer" und klicken Sie bei "Verfügbare Zuweisungstypen" auf den lokalen Rechner, wie hier im Beispiel "AD110374NB (dieser Computer). Fügen Sie dann den Windows-Benutzer (wie hier das Beispiel im Bild 08 "Login_Test") mit Drag&Drop in die Rolle "Projekt Bearbeiter" ein.

Dieser neu eingetragener Benutzer hat nur das Recht, ein Projekt zu bearbeiten, aber nicht den Projektschutz zu verändern.


Bild 08

Speichern Sie Ihre Änderungen unter "Datei > Speichern" und beenden Sie die Benutzerverwaltung.

7 Aktivieren Sie anschließend das Änderungsprotokoll mit dem Menübefehl "Extras > Änderungsprotokoll > Aktivieren". Die Zugriffsfunktionen sind jetzt komplett aktiviert.


Bild 09

Schließen Sie anschließend das STEP 7 Projekt im SIMATIC Manager.

8 Zur Anmeldung als Projektbearbeiter mit den eingeschränkten Funktionsrechten öffnen Sie im SIMATIC Manager den Anmeldeservice mit dem Menübefehl "Extras > SIMATIC Logon Service..." (explizite Anmeldung). Die Anmeldung bleibt nach dem Schließen des Projektes bestehen.


Bild 10

Hinweis:
Sie können aber auch das zugriffsgeschützte Projekt öffnen und im Anmeldedialog den Projektbearbeiter eingeben (implizite Anmeldung). In diesem Fall wird der Projektbearbeiter nach dem Schließen des Projektes automatisch abgemeldet.

9 Geben Sie im nachfolgenden Dialog die Daten für den eingerichteten Projektbearbeiter ein.


Bild 11

In der Statuszeile des SIMATIC Managers unten rechts wird der neue Benutzer angezeigt.

10 Wenn Sie nun das zu schützende STEP 7 Projekt öffnen, können Sie das Projekt mit dem Recht als Projektbearbeiter bearbeiten, aber nicht den Zugriffsschutz ändern. Die Funktionen sind dann nicht aktivierbar bzw. grau hinterlegt (Bild 12).


Bild 12

Sie können das zu schützende Projekt auch unter einem Benutzer öffnen, der nicht in der Projektverwaltung eingetragen ist. In diesem Fall erscheint vor dem Öffnen des Projektes der Dialog "Projektpasswort eingeben". Geben Sie hier das richtige Projektpasswort für das Projekt ein, ansonsten wird das Projekt vor unberechtigtem Zugriff geschützt und nicht geöffnet.


Bild 13

Nach der Eingabe des richtigen Projektpasswortes wird das Projekt geöffnet und kann bearbeitet werden. Mit dem korrekten Passwort wird automatisch der angemeldete SIMATIC Logon Benutzer als Projekt Administrator eingetragen.

Hinweis:
Weitere Informationen finden Sie auch in der STEP 7 Onlinehilfe, unter "Wissenswertes zum Zugriffsschutz"

Hinweis zu den integrierten WinCC und WinCC flexible Projekten:
Für in STEP 7 integrierte WinCC und WinCC flexible Projekte kann kein Zugriffsschutz eingerichtet werden.

Suchbegriffe:
Zugangskontrolle

 Beitrags-ID:25470496   Datum:2010-03-23 
Dieser Artikel...hat mir geholfenhat mir nicht geholfen                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Zu diesem Beitrag
Drucken
PDF erstellen 
Beitrag versenden
QuickLinks
Kompatibilitäts-Tool 
Hilfe
Online Hilfe
Guided Tour