Où trouver des programmes exemples S7 et de la documentation pour la communication de modules S5 vers SIMATIC S5, S7 ou modules PC sur le CD SIMATIC NET Quickstart?
Description : Le CD SIMATIC NET Quick Start Collection propose des programmes exemples simples qui sont conçus pour faciliter la première configuration d'installations avec les produits SIMATIC NET.
Les liens suivants vous mènent vers la SIMATIC NET Quick Start Collection. Là vous trouverez des programmes exemples et de la documentation sur la communication de modules S5 vers SIMATIC S5, S7 ou modules PC :
Description : Le CD SIMATIC NET Quick Start Collection propose des programmes exemples simples qui sont conçus pour faciliter la première configuration d'installations avec les produits SIMATIC NET.
Les liens suivants vous mènent vers la SIMATIC NET Quick Start Collection. Là vous trouverez des programmes exemples et de la documentation sur la communication par PROFIBUS au moyen des protocoles suivants :
Informations de configuration :
A partir de la version 6.1 de SIMATIC NET (CD 11/2002), vous pouvez utiliser la table des mnémoniques et les mnémoniques des bloc de données de votre projet STEP 7 comme base pour la génération des mnémoniques du serveur OPC SIMATIC NET.
Vous trouverez dans cet article une description pour la génération des mnémoniques du serveur OPC SIMATIC NET à partir de la table des mnémoniques de STEP 7.
Une station PC est utilisée avec une carte réseau Ethernet du commerce. L'échange de données entre la station PC et la station S7 est réalisée par Industrial Ethernet au moyen de la communication S7.
Conditions préalables: La stationPC et la station S7 doivent être configurées dans le même projet STEP 7.
Configuration de la station S7 : Ouvrez avec SIMATIC Manager le projet STEP 7 qui contient la configuration de la station S7.
Image 1: Projet STEP 7
Allez dans le classeur "programme S7" et double-cliquez sur "Mnémoniques". La table des mnémoniques s'ouvre alors.
Définissez les noms de mnémoniques souhaités dans la table de mnémoniques.
Image 2: Mnémoniques dans la table de mnémoniques
D'autres variables avec les mnémoniques du projet STEP7 se trouvent dans les modules de données existants, dans cet exemple DB1.
Image 03 : Variables dans le DB1
Chargez ensuite la configuration matérielle et le programme utilisateur dans la CPU de votre station S7.
Configuration de la station PC : Insérez une nouvelle station PC par le menu Insertion -> Station -> Station SIMATIC PC.
Image 04: Insertion de la station PC
Passez à la configuration de la station en suivant les instructions qui sont décrites dans l'article 15355168.
Connexion des mnémoniques STEP 7 dans le serveur OPC :
Ensuite cliquez avec le bouton droit de souris sur le serveur OPC et ouvrez les propriétés du serveur OPC.
Image 05: Ouvrez les propriétés du serveur OPC
Dans les propriétés du serveur OPC, allez dans l'onglet "S7". Dans ce dialogue vous déterminez quels mnémoniques STEP 7 seront utilisés dans le serveur OPC. Activez l'option "Tous" ou "Configurés".
Image 06: Propriétés du serveur OPC-> onglet "S7"
Si vous activez l'option "Configurés", alors cliquez avec le bouton droit de souris sur le bouton "Configurer". Le dialogue suivant est ouvert.
Image 07: Configuration des mnémoniques - Mnémoniques des variables dans la table des mnémoniques
Image 08: Configuration des mnémoniques - Mnémoniques des variables dans le bloc de données
Dans le dialogue "Configuration des mnémoniques" vous avez la possibilité de rendre visibles pour le serveur OPC les mnémoniques des variables qui sont définis dans la table des mnémoniques et dans le bloc de données, et de fixer les droits (Read/Write, Read, Write ou aucun).
Fermez le dialogue "Configuration des mnémoniques" par le bouton "OK".
Ensuite marquez la station PC dans NetPro ; enregistrez et compilez l'ensemble de la configuration.
Image 09: Enregistrement et compilation de la configuration
Marquez votre station PC.
Image 10: Enregistrer et compiler
Si des avertissements apparaissent lors de l'enregistrement et de la compilation de la configuration, alors ceux-ci sont à prendre seulement comme des informations. Il est possible de charger la configuration dans la station PC. Il n'est pas possible de charger la configuration dans la station PC si des erreurs apparaissent lors de l'enregistrement et de la compilation de la configuration.
Marquez la station PC dans NetPro et cliquez sur le bouton "Charger" pour charger la configuration dans la station PC.
Le message suivant vous rappelle que les données existantes des différents composants seront effacées par le processus de chargement, et qu'elles seront chargées avec les nouvelles données
Image 11: Chargement du système cible
Validez le message avec "OK". Le processus de chargement est alors démarré.
Les modules cibles sont d'abord arrêtés. Confirmez le message suivant avec "OK" pour continuer le processus de chargement.
Image 12: Arrêt du système cible
Note:
Dans l'article suivant, vous trouverez des renseignements sur les causes possibles qui peuvent conduire aux messages d'erreur du processus de chargement! 12033912!.
Si le processus de chargement de la configuration a été terminé avec succès, alors la configuration de la station PC est prête au fonctionnement.
Contrôlez avec l'OPC-Scout si les mnémoniques STEP 7 sont disponibles dans le serveur OPC. Ce client OPC est contenu dans la livraison du logiciel SIMATIC NET PC.
Démarrer l'OPC-Scout par le menu "Démarrer > SIMATIC -> SIMATIC NET -> OPC Scout".
Double-cliquez sur "OPC.SimaticNet" pour vous connecter au serveur OPC SIMATIC NET.
Image 13: Connexion avec le serveur OPC SIMATIC NET
Introduisez un nom de groupe de votre choix dans le dialogue suivant.
Image 14: Saisie d'un nom de groupe
Double-cliquez sur le nom de groupe qui vient d'être créé, dans cet exemple "S7" pour ouvrir le navigateur OPC. Vous pouvez déterminer les Items OPC dans le navigateur OPC
Image 15: Ouverture du navigateur OPC
Vous trouverez les mnémoniques STEP 7 intégrés dans le navigateur OPC dans le répertoire "...\SYM".
Double-cliquez sur "\SYM". La station S7 du projet STEP 7 est affichée. Au-dessous se trouvent d'autres sous répertoires (CPU et blocs de données).
Les mnémoniques des variables que vous avez définis dans la table des mnémoniques de STEP 7, se trouvent dans le répertoire de la CPU. Marquez le répertoire CPU. Au milieu de la fenêtre, vous apercevez les mnémoniques des variables définis. Surlignez les noms des variables et cliquez sur le bouton "->" pour les prendre en compte dans la liste des Items OPC. Terminez le dialogue avec "OK".
Les mnémoniques des variables, qui sont définis dans le bloc de données se trouvent dans le répertoire du bloc de données.
Image 16: Navigateur OPC
L'OPC Scout a ajouté les variables sélectionnées avec les noms symboliques dans la liste des Items OPC.
Si la qualité de l'Item OPC est bonne, la liaison de communication est établie et vous pouvez écrire ou lire les valeurs des Items OPC.
Image 17: Liste des Items OPC
Comment configurer une station PC en tant que maître DP pour la relier à un esclave DP pour le serveur OPC SIMATIC NET avec le logiciel PC SIMATIC NET ?
Guide :
Dans cet exemple, c'est un CP5611 qui est utilisé pour réaliser la communication sur PROFIBUS via le serveur OPC en tant que maître DP avec un esclave DP.
Note : La procédure décrite ici s'applique également aux processeurs de communication CP5613 (A2), CP5511, CP5512 et CP5621.
Information générale : Nous distinguerons deux outils de configuration distincts :
NCM PC: NCM PC est fourni avec le CD SIMATIC NET et permet la création de projets PC ainsi que l'ouverture de projet STEP 7. L'édition de blocs S7 d'un projet STEP 7 n'est cependant pas possible avec ce logiciel.
STEP 7:
STEP7 est un logiciel à part entière et permet la création de projets S7-400, S7-300 et PC. Une édition des blocs S7 est possible avec ce logiciel.
Il n'est possible d'installer qu'un seul des deux outils.
Veuillez procéder de la manière décrite ci-dessous pour la configuration de la station PC :
Informations de configuration:
Dans cet exemple, une carte CP5611 est utilisée pour réaliser une communication S7 via PROFIBUS pour une application utilisateur avec un automate S7
Note :
La même procédure est applicable pour les coupleurs de communication CP5613/14 (A2), CP5621 et CP5511 ou CP5512.
Information générale:
On distinguera deux outils de configuration :
NCM PC: NCM PC est fourni avec le CD SIMATIC NET et permet la création de projets PC ainsi que d'ouvrir des projets STEP 7. L'édition de projet de blocs S7 du projet STEP 7 n'est pas possible avec ce logiciel.
STEP 7: Sur votre PC, une version complète du STEP 7 est installée. Une installation de NCM PC n'est pas nécessaire. La configuration de stations PC se fait avec le STEP 7.
STEP 7:
STEP 7 est un package logiciel séparé, et vous permet de créer des projets S7-400, S7-300 et PC. Il est possible d'utiliser ce logiciel pour éditer des blocs S7
Un seul de ces deux outils peut être installé.
Veuillez suivre les instructions suivantes pour configurer la station PC:
Informations de configuration:
Dans cet exemple, une carte CP5611 est utilisée pour réaliser une communication S7 via PROFIBUS entre le serveur OPC et un automate S7.
Remarque:
La même procédure est applicable pour les coupleurs de communication CP5613/14 A2, CP5621 et CP5511 ou CP5512.
Information générale:
On distinguera deux outils de configuration :
NCM PC: NCM PC est fourni avec le CD SIMATIC NET et permet la création de projets PC ainsi que d'ouvrir des projets STEP 7. L'édition de projet de blocs S7 du projet STEP 7 n'est pas possible avec ce logiciel.
STEP 7: Sur votre PC, une version complète du STEP 7 est installée. Une installation de NCM PC n'est pas nécessaire. La configuration de stations PC se fait avec le STEP 7.
STEP 7:
STEP 7 est un package logiciel séparé, et vous permet de créer des projets S7-400, S7-300 et PC. Il est possible d'utiliser ce logiciel pour éditer des blocs S7
Un seul de ces deux outils peut être installé.
Veuillez suivre les instructions suivantes pour configurer la station PC
Informations de configuration:
Dans cet exemple, une carte CP5611 est utilisée pour réaliser une communication S7 via le bus MPI pour une application utilisateur avec un automate S7.
Note :
La même procédure est applicable pour les coupleurs de communication CP5613/14 A2, CP5621 et CP5511 ou CP5512.
Information générale:
On distinguera deux outils de configuration :
NCM PC: NCM PC est fourni avec le CD SIMATIC NET et permet la création de projets PC ainsi que d'ouvrir des projets STEP 7. L'édition de projet de blocs S7 du projet STEP 7 n'est pas possible avec ce logiciel.
STEP 7: Sur votre PC, une version complète du STEP 7 est installée. Une installation de NCM PC n'est pas nécessaire. La configuration de stations PC se fait avec le STEP 7.
STEP 7:
STEP 7 est un package logiciel séparé, et vous permet de créer des projets S7-400, S7-300 et PC. Il est possible d'utiliser ce logiciel pour éditer des blocs S7
Un seul de ces deux outils peut être installé.
Veuillez suivre les instructions suivantes pour configurer la station PC:
Informations de configuration:
Dans cet exemple, une carte CP5611 est utilisée pour réaliser une communication FDL via PROFIBUS entre le serveur OPC et un automate SIMATIC S5 95-U
Note :
La même procédure est applicable pour les coupleurs de communication CP5613/14 (A2), CP5621 et CP5511 ou CP5512.
Information générale:
On distinguera deux outils de configuration :
NCM PC: NCM PC est fourni avec le CD SIMATIC NET et permet la création de projets PC ainsi que d'ouvrir des projets STEP 7. L'édition de projet de blocs S7 du projet STEP 7 n'est pas possible avec ce logiciel.
STEP 7: Sur votre PC, une version complète du STEP 7 est installée. Une installation de NCM PC n'est pas nécessaire. La configuration de stations PC se fait avec le STEP 7.
STEP 7:
STEP 7 est un package logiciel séparé, et vous permet de créer des projets S7-400, S7-300 et PC. Il est possible d'utiliser ce logiciel pour éditer des blocs S7
Un seul de ces deux outils peut être installé.
Veuillez suivre les instructions suivantes pour configurer la station PC :
Guide : Dans cet exemple, c'est un CP5611 qui est utilisé pour réaliser la liaison FDL via le serveur OPC avec une station S7 sur PROFIBUS.
Note : La procédure décrite ici s'applique également aux processeurs de communication CP5613/14 A2, CP5621 et CP5511 ou CP5512.
Information générale : Nous distinguerons deux outils de configuration :
NCM PC: NCM PC est fourni avec le CD SIMATIC NET et permet la création de projets PC ainsi que l'ouverture de projet STEP 7. L'édition de blocs S7 d'un projet STEP 7 n'est cependant pas possible avec ce logiciel.
STEP 7:
STEP7 est un logiciel à part entière et permet la création de projets S7-400, S7-300 et PC. Une édition des blocs S7 est possible avec ce logiciel.
Un seul de ces deux outils peut être installé.
Veuillez procédez de la manière décrite ci-dessous pour la configuration de la station PC :
Guide : Dans cet exemple, c'est un CP5611 qui est utilisé pour réaliser la liaison FDL via le serveur OPC avec une station S5 sur PROFIBUS.
Note : La procédure décrite ici s'applique également aux processeurs de communication CP5613/14 A2, CP5621 et CP5511 ou CP5512.
Information générale : Nous distinguerons deux outils de configuration :
NCM PC: NCM PC est fourni avec le CD SIMATIC NET et permet la création de projets PC ainsi que l'ouverture de projet STEP 7. L'édition de blocs S7 d'un projet STEP 7 n'est cependant pas possible avec ce logiciel.
STEP 7:
STEP7 est un logiciel à part entière et permet la création de projets S7-400, S7-300 et PC. Une édition des blocs S7 est possible avec ce logiciel.
Un seul de ces deux outils peut être installé.
Veuillez procédez de la manière décrite ci-dessous pour la configuration de la station PC :
QUESTION:
A quoi faut-il faire attention lors de la création d’une liaison
entre un PC et un S7-300 et S7-400 ?
REPONSE:
Vous pouvez voir dans l’image 1 une liaison configurée entre un
serveur OPC vers un SIMATIC 400 et une liaison non configurée
entre le serveur OPC et un SIMATIC 300.
Image 1 : Configuration de liaison dans NETPRO
Image 2 : Liaison configurée (S7 400)
Image 3 : Liaison non configurée (S7-300)
Vous pouvez voir dans l’image 2, que lors de la liaison
configurée une liaison a été configurée du coté SIMATIC 400(
liaison bilatérale).
Vous pouvez voir dans l’image 3, que lors de la liaison non
configurée aucune liaison n’a été configurée du coté SIMATIC 300
(liaison unilatérale).
La configuration doit être transférée dans la PC-Station après
la création des liaisons.
Vous trouverez des informations complémentaires détaillées sur le
CD SIMATIC NET sous le thème "Advanced PC
Configuration"
ATTENTION :
La configuration doit être aussi transférée dans la station Simatic
S7-400 après la création des liaisons configurées.
Explication :
Lors de la configuration d’une liaison vers un S7-400 dans NETPRO,
le projet doit être transféré dans les deux stations, ici la
"PC_Station" et l’automate "SIMATIC 400" par "Charger dans
Station". On parle ici d’une liaison configurée. Les liaisons S7,
qui sont définies du coté Client comme du coté Serveur - par ex.
du PC vers une station S7-400 – s’appelle aussi liaisons
"bilatérales".
Lors de la configuration d’une liaison vers un S7-300 dans NETPRO,
le projet ne doit être transféré que dans la PC-Station
par " Charger dans Station «. On parle ici d’une liaison non
configurée. Les liaisons S7, qui ne sont définies que du coté
Client - par ex. du PC vers une station S7-300 – s’appelle
aussi liaisons "unilatérales".
Comment configurer une station PC en tant qu'esclave DP pour la relier à une station S7 (en tant que maître DP) pour le serveur OPC SIMATIC NET avec le logiciel PC SIMATIC NET ?
Guide :
Dans cet exemple, c'est un CP5611 qui est utilisé pour réaliser la communication sur PROFIBUS via le serveur OPC en tant qu'esclave DP avec une station S7 en tant que maître DP.
Note : La procédure décrite ici s'applique également aux processeurs de communication CP5511, CP5512 et CP5621.
Information générale : Nous distinguerons deux outils de configuration :
NCM PC: NCM PC est fourni avec le CD SIMATIC NET et permet la création de projets PC ainsi que l'ouverture de projet STEP 7. L'édition de blocs S7 d'un projet STEP 7 n'est cependant pas possible avec ce logiciel.
STEP 7:
STEP7 est un logiciel à part entière et permet la création de projets S7-400, S7-300 et PC. Une édition des blocs S7 est possible avec ce logiciel.
Il est impératif que STEP 7 soit installé et que la configuration du maître DP soit déjà réalisée ( par exemple projet STEP 7 avec la configuration d'une station S7 ). Lorsque le maître DP est également une station PC, la configuration de la station PC en tant qu'esclave DP peut également se faire avec NCM PC.
Veuillez procédez de la manière décrite ci-dessous pour la configuration de la station PC :
Vous trouverez des informations complémentaires sur l'utilisation et la configuration d'une PC-Station en tant qu'esclave DP ou de maître DP dans les applications suivantes :
Titre de l'application
ID de contribution
Décentraliser au moyen du PC - Le serveur SIMATIC NET OPC en tant qu'esclave DP
Instructions:
Dans cet exemple, un CP5611 est utilisé pour réaliser la communication S7 entre le serveur OPC SIMATIC NET et un automate S7 par le bus MPI.
Note: La même procédure s'applique aussi pour les processeur de communicationCP5613, CP5511 et CP5512.
Informations générales: Le prérequis est que l'un des deux outils de configuration suivants soit installé :
NCM PC: NCM PC est livré avec le CD SIMATIC NET et permet la création de projet PC et ouvrir des projets STEP 7. Une édition de bloc S7 dans des projets S7 n'est cependant pas possible avec ce logiciel.
STEP 7: STEP7 est un atelier logiciel séparé qui permet la création de projets S7-300,S7-400 et de stations PC. Une édition des blocs S7 est possible avec ce logiciel.
Il ne peut être installé qu'un seul des deux outils de configuration.
Veuillez suivre les instructions suivantes pour la configuration de la station PC :