Beschreibung: Wenn Sie einen PROFIBUS DP-Slave, z. B. eine CPU, an einen Fremdmaster anschließen wollen, benötigen Sie die GSD-Datei. Bei Einsatz an einem S7-Master können Sie direkt über HW Konfig projektieren.
Die GSD-Dateien zu Siemens-Produkten können Sie direkt über das Internet beziehen, falls die Informationen nicht im Baugruppenkatalog von HW Konfig vorhanden sind:
http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/10805317/133100
Über die Beitrags-ID 113652 erreichen Sie PROFIBUS GSD-Dateien: SIMATIC. Die Sprache ist in der Dateibezeichnung verschlüsselt, z. B. steht "xxxx.gse" für englisch. Bitte beachten Sie wie die Bestellnummern der CPUs, z. B. bei CPU 412-2, den Stationstypen zugeordnet sind.
Wenn Sie die DP-Geräte in den Baugruppenkatalog von HW Konfig aufnehmen wollen, müssen die GSD-Dateien auf einem Datenträger gespeichert sein, auf den Sie von STEP 7 aus Zugriff haben. Die einzelnen Schritte der Integration werden im Beitrag 2383630 beschrieben.
|