afficher la liste des articles
S7-400 CPU 41x -- Montage et paramétrage matériel -- Initialisation et paramétrage de modules (GSD, mise à jour)
Dans STEP 7 (TIA Portal) V11, comment actualiser automatiquement les pages Web utilisateur et les pages Web standard pour une CPU S7 ?
Comment lire les données d'identification (par exemple le numéro de série de la MMC) avec le SFC 51 avec STEP 7 V5.5 ?
Pourquoi ne doit-on jamais retirer une carte mémoire d'une CPU S7-300/S7-400/S7-1200 en fonctionnement ( en mode RUN) ?
Comment raccorde-t-on une console SIMATIC Field PG sur un système de bus afin de pouvoir paramétrer et diagnostiquer les appareils E/S décentralisés?
Comment déterminer la date et l’heure à partir d’un signal GPS ?
Comment configure-t-on la synchronisation de l'horloge ?
Comment protéger les S7-300/400 contre des accès non autorisés dans un réseau LAN (Local Area Network) ?
Quelles sont les possibilités d'affectation de mot de passe ?
Comment peut-on faire si de nouveaux modules ne sont pas présents dans le catalogue matériel de STEP 7?
Quelles sont les conditions pour affecter les adresses E/S d'un module (centralisé ou décentralisé) dans une CPU S7?
Quels esclaves DP peuvent être insérés ou retirés sur un système maître DP au moyen de la fonction CiR (configuration in RUN) et quelles préconisations système préalables le système maître DP doit-il remplir ?
Où est-ce que je peux trouver les fichiers GSD pour ma CPU S7-400 ?
Comment faire un démarrage à froid avec les nouvelles CPU SIMATIC S7-400 à partir de la Version 4.0 ?
Pourquoi le mode de fonctionnement de la CPU doit être passé de mode test à mode processus après la mise en route du programme STEP 7 ?
Comment peut-on utiliser ou mettre à jour la mémoire image partielle dans un bloc d'organisation d'interruption sur les CPUs pour S7-400 ?
Au maximum seulement 27 modules configurés sont affichés
A quoi doit-on faire attention lors de l'utilisation de la Fonction "Forçage des Entrées " sur un S7-400 ?
Où est-ce que je peux trouver les fichiers GSD pour ma CPU S7-400 ?
Nº de référence:

Description:
Lorsque vous voulez connecter un esclavePROFIBUS DP, comme par ex. une CPU, à un maître étranger, vous avez besoin du fichier GSD. Lors de l'utilisation avec un maître S7, vous pouvez le configurer directement par HW Config.
Vous pouvez télécharger les fichiers GSD des produits Siemens directement sur Internet, dans le cas ou les informations n'existent pas dans le catalogue de matériel de HW Config :

http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/10805317/133100

Par la contribution ID 113652 vous atteignez directement les fichiers GSD PROFIBUS : SIMATIC.
La langue est codée dans la désignation du fichier , par ex.  "xxxx.gse" pour englisch. Veuillez faire attention au numéro de références des CPUs, par ex. avec la CPU 412-2, les types de station sont assignés.

Lorsque vous voulez ajouter l'appareil DP dans le catalogue de matériel de HW Config, les fichiers GSD doivent être enregistrés sur un support de données, sur lequel STEP 7 puisse accéder. Les étapes pour l'intégration sont décrites dans la contribution 2383630.

 ID contribution:25331800   Date:2007-04-24