afficher la liste des articles
WinCC -- Configuration des alarmes et messages -- Affichage des messages et alarmes utilisant Alarm Control
Comment importer une sélection d'alarmes pour le contrôle d'alarmes WinCC ?
Pourquoi, dans WinCC, des espaces sont-ils affichés au début d'une variable associée de procédé (Text) et qu'à la fin de cette variable, les caractères sont tronqués ?
Comment modifier les couleurs des messages dans le contrôle d'alarmes, également en Runtime, indépendamment des paramètres de l'Alarm logging?
Comment sélectionner des alarmes dans le contrôle d'alarmes WinCC ?
Commentdifférencier le traitement des messages dans la liste des messages et dans les archives ?
Les alarmes de dépassement de seuil restent signalées bien que les limites ne soient pas atteintes.
Comment afficher le dernier message dans la première ligne dans l'AlarmOCX ?
Que faire quand des alarmes ne sont pas affichées en Runtime?
Comment afficher un texte de message sur plusieurs lignes dans Alarm Control ?
Comment afficher les alarmes dans l'objet WinCC Alarm Control?
Comment afficher l'utilisateur connecté et le nom d'ordinateur dans la liste des messages de WinCC ?
Comment utiliser la propriété "MsgFilterSQL" du contrôle d'alarmes pour filtrer les alarmes avec les requêtes SQL?
Comment n'afficher que certains messages en Runtime dans Alarm Control de WinCC ?
Comment utiliser la fonction standard "AXC_SetFilter()" ?
Comment est défini le format d'affichage de la valeur d'une variable WinCC associée à un bloc texte utilisateur en Runtime dans une alarme?
Comment peut-on filtrer les messages en fonction des serveurs dans WinCC Alarm Control ?
Comment afficher ou imprimer le contenu du commentaire d'une alarme (commentaire, Ordinateur, Utilisateur)?
Pourquoi les titres des colonnes dans le WinCC Alarm Control ne sont-ils pas correctement affichés en Runtime ?
Comment modifier la largeur des colonnes des blocs d'alarme avec la souris dans l'Alarm Control de WinCC au moment de la configuration dans le Graphics Designer ou pendant le Runtime ?
Pourquoi ne voit-on que les 1000 messages les plus récents dans la fenêtre d'archive alors qu'il y en a plus dans l'archive ?
Quelle est la signification du paramétrage réalisé dans "Adopter les réglages du projet" dans l'onglet des blocs d'alarmes lors de la configuration du WinCC Alarm Control ?
WinCC -- Configuration des alarmes et messages -- Configuration de Alarm Logging
Comment peut-on calculer la mémoire nécessaire pour un serveur ou un serveur d'archive central (CAS) ?
Comment est-ce que je peux générer un message dans WinCC, lorsque dans un Archiv-Backup, le chemin du Backup est inexistant ou lorsque le support de données est plein ?
Comment supprimer le message 1000915 "Adaptateur Terminal <Adresse MAC> déconnecté"?
Comment peut-on éviter que lors de l'appel de la fonction OpenPicture à travers LoopInAlarm tout l'écran soit recouvert?
Comment augmenter le timeout pour le démarrage et l'arrêt de l'Alarm Logging / Tag Logging ?
Quelle est la signification des messages "Tampon de transmission trop petit", "TagQueue overflow", "Des messages sont perdus" ?
Quelle fonction ont les différents types de variables dans les messages?
Comment est-il possible de laisser clignoter certains messages de la liste d’alarmes, jusqu’à ce que l’utilisateur les acquitte ?
Quels formats sont recommandés pour la définition des variables d’a larme?
Que faire quand des alarmes ne sont pas affichées en Runtime?
Est-il possible d'affecter les fonctions des boutons de la barre d'outils de l'OCX WinCC Alarm Logging à des boutons externes ?
Comment peut-on effacer une alarme individuelle d'une alarme groupée ?
Fonctionnement des alarmes en cas de modification du seuil limite de déclenchement
Quelles sont les précautions à prendre pour affecter des noms aux types d'alarme, aux classes d'alarme et aux alarmes groupées ?
Pourquoi le Bouton "Commentaire" de la barre d'outil de l'Alarm Loggin Control ne s'affiche t'il pas en mode RunTime ?
Afficher des valeurs de process dans Alarm Logging 
Comment est- il possible de modifier le texte d’état des classes de message de +, -, * en textes choisis ?
Comment vérifier dans la configuration de l'Alarm Logging si les variables d'alarmes, variables d'états et variables d'acquittement sont utilisées plusieurs fois ou si les variables d'alarmes n'existent pas?
Comment récupérer le texte d'alarme ou une valeur de process en Runtime lors de l'apparition d'une alarme pour laquelle l'action "GmsgFunction()" est activée?
Comment afficher et tracer les alarmes en Runtime?
Comment est défini le format d'affichage de la valeur d'une variable WinCC associée à un bloc texte utilisateur en Runtime dans une alarme?
Comment créer des alarmes dont le texte d'alarme est composé d'une partie statique et d'une partie variable ?
Comment apparaît l'état des variables d'état des alarmes et des variables d'état d'acquittement dans AlarmLogging?
Quels sont les états d'une alarme en Runtime?
Comment surveiller la place libre sur le disque dur à l'aide de la surveillance de seuil de l'Alarm Logging ?
Pourquoi un message d'alarme contenant "déjà définie sur une alarme" apparaît au démarrage du Runtime de WinCC?
Comment configurer des classes de message utilisateur?
Comment modifier le cycle d'acquisition de Alarm Logging ?
Comment utiliser la variable d'état d'une alarme?
Que devez vous observer en particulier avec la fonction "Loop in Alarm" ?
Comment exporter des textes d'alarmes, les modifier puis les réimporter?
Comment est défini le format d'affichage de la valeur d'une variable WinCC associée à un bloc texte utilisateur en Runtime dans une alarme?
Nº de référence:

Instructions:
Si vous devez afficher la valeur d'une variable dans un bloc texte utilisateur, il est nécessaire de définir le format dans la configuration du bloc texte utilisateur. Le format d'affichage définit aussi bien la position, le type de données que des paramètres optionnels de format (nombre de décimales, précision, sens) pour l'affichage en Runtime.

L'éditeur Alarm Logging dispose pour la configuration des textes d'alarme d'une boîte de sélection "insertion d'une valeur de process", permettant de définir précisément le format d'affichage.

( 17 KB )  
Image 01 

Dans la zone "sortie" de ce dialogue est affiché le format cde la chaîne de caractères que vous pouvez valider en cliquant sur le bouton "OK" du bloc de texte utilisateur. Un champ montre pour exemple comment la valeur de process sera affichée en Runtime. Cela vous permet de vérifier en configuration la pertinence de votre choix de paramètre de format. Vous en trouverez une description détaillée dans WinCC Information System sous:

  • "Travailler avec WinCC > Structure d'un système d'alarmes > Configuration du système d'alarmes > Travailler avec les alarmes individuelles > déterminer les textes d'alarme d'une alarme individuelle".
  • "Travailler avec WinCC > Structure d'un système d'alarmes > Configuration du système d'alarmes > Travailler avec les alarmes individuelles > insérer des valeurs de process dans les blocs de texte utilisateur"

Dans certains cas, il peut être utile ou nécessaire de connaître la structure du format d'affichage car de temps en temps l'utilisation du dialogue de configuration de la valeur de process est  soit impossible soit logique.

  • Les alarmes ne sont pas configurées dans l'éditeur "Alarm Logging". Les alarmes peuvent être éditées avec Microsoft Excel (ex. Configuration Tool , Archiv Configuration Tool, fichiers csv) ou dans le cas d'alarmes horodatées à la source dans STEP7. Le dialogue "insertion d'une valeur de process" n'est pas disponible dans ce cas.
  • Le formatage d'alarmes existantes doit être modifié. Si le dialogue de configuration "insertion d'une valeur de process" est utilisé alors la formatage actuel doit être effacé manuellement pour créer un nouveau formatage de la valeur de process. L'édition directe du format d'affichage en est simplifiée.
  • Le formatage reprend la syntaxe d'un "printf"-du langage de programmation "C". Le dialogue de sélection "insertion d'une valeur de process" ne supporte pas toutes les sorties possibles, exemple :
    • Pour afficher des nombres décimales en hexadécimal, on utilise le paramètre de formatage "x". Cela permet d'afficher les lettres majuscules d'un nombre en hexadécimal toujours en minuscules. Le paramètre de formatage "X" utilisé pour l'affichage des lettres majuscules n'est pas supporté dans le dialogue de configuration "insertion d'une valeur de process".
    • Pour l'affichage d'une valeur décimale avec virgule, on utilise toujours le paramètre de formatage "f". Le paramètre de formatage "g" ou "e" n'est pas supporté dans le dialogue de configuration "insertion d'une valeur de process".

Ci-dessous, une description des différents paramètres de formatage:

@<N>%[A][Y][.Z]<F>@

ex.

@<N><printf-Formatstring>@

Remarque:
La description suivante utilise les crochets [] et les signes <>. Ceux ci servent à la description des différents paramètres du format d'affichage, ils ne sont pas indiqués dans les syntaxes de format.

  • Les paramètres entre "[]" sont des paramètres optionnels et ne sont pas pris en compte.
  • Les paramètres entre "<>" sont des paramètres obligatoires et doivent être renseignés.
  • Une partie du format d'affichage ("printf-Formatstring") reprend le principe de formatage des printf en langage C. Vous trouverez davantage d'informations sur ce sujet dans les ouvrages disponibles ou sur internet.
  • La description des paramètres contient (si existant) le nom des champs d'entrée, des champs de sortie  et les choix de sélection que le dialogue "insertion d'une valeur de process" met à disposition.
N Champ "Bloc de valeur de process:"
Numéro du bloc de valeur de process qui doit être utilisé dans le bloc texte utilisateur.
1..10  les numéros des blocs de valeur de process 1 à 10 peuvent être utilisés.
F Champ "Type:"
Ce paramètre doit être choisi pour que le type de données soit cohérent avec la valeur de process associée.
s "Texte"
pour le bloc de valeur de process du type de données:
  • variable texte 8-Bit
  • variable texte 16-Bit

Remarque:
Il n'est pas possible d'utiliser les variables WinCC du type "Référence de texte" dans les blocs de valeur de process.

d "nombre à virgule fixe (décimal)"
Valeur de process du type "Entier signé":
  • Variable binaire
  • valeur  8-Bit signée ou non signée
  • valeur 16-Bit signée ou non signée
  • valeur 32-Bit signée ou non signée

L'affichage correspond à des décimales signées.

o "nombre à virgule fixe (octal)"
valeur de process du type "Entier non signé":
  • Variable binaire
  • valeur 8-Bit non signée
  • valeur 16-Bit non signée
  • valeur 32-Bit non signée

L'affichage correspond à un octal.

x "nombre à virgule fixe (hexadécimal)"
Valeur de process du type "Entier non signé":
  • Variable binaire
  • valeur 8-Bit non signée
  • valeur 16-Bit non signée
  • valeur 32-Bit non signée

L'affichage correspond à des hexadécimales ou les lettres minuscules sont utilisées dans l'affichage des valeurs numériques.

X Pas de possibilités de réglages dans le dialogue "insertion d'une valeur de process"
comme "x";
L'affichage correspond à des hexadécimales où les lettre majuscules sont utilisées dans l'affichage des valeurs numériques.
f "Nombre à virgule flottante"
valeur de process du type "Nombre"
  • Nombre à virgule flottante 32-Bit IEEE 754
  • Nombre à virgule flottante64-Bit IEEE 754

L'affichage correspond sans réglages contraires à un nombre à 6 décimales

e Pas de possibilités de réglages dans le dialogue "insertion d'une valeur de process"
Valeur de process du type "Nombre"
  • Nombre à virgule flottante32-Bit IEEE 754
  • Nombre à virgule flottante64-Bit IEEE 754

L'affichage est en notation exponentielle.

Y Champ "Nombre de décimales:"
Nombre de caractères pour l'affichage

Remarque:
Cette valeur définit le nombre général de caractères pour l'affichage de la valeur. Les chaînes vides, les caractères nuls ou les séparateurs des décimales (virgule) sont pris en considération dans cette valeur.
Z Champ "Précision:"
nombre de décimales
A Champ option "A gauche"
Sens
Quand ce champ n'est pas sélectionné, le sens d'affichage est vers la droite.
+ A droite
- A gauche
0 Champ option "remplir avec 0"
Si ce paramètre est utilisé, l'affichage d'un nombre est complété par des 0  jusqu'à la largeur maximale configurée (Paramètre "Y").

Les vues suivantes montrent des exemples pour configurer différents formats d'affichage ainsi que l'affichage obtenu en Runtime.

( 3 KB )  
Image 02 

( 35 KB )  
Image 03 

( 60 KB )  
Image 04 

 ID contribution:25158897   Date:2007-06-05