|
DESCRIPCION:
En las siguientes tarjetas de M7 con la versión indicada (las tarjetas con versiones anteriores no tienen problemas) no se pueden guardar los parámetros del SETUP de la BIOS:
|
MLFB |
Tarjeta |
Versión |
|
6ES7388-4BN00-0AC0 |
SIMATIC M7-300 CPU 388-4 |
06 |
|
6ES7356-4BM00-0AE0 |
SIMATIC M7-300 FM 356-4 (4 MB RAM) |
07 |
|
6ES7356-4BN00-0AE0 |
SIMATIC M7-300 FM 356-4 (8 MB RAM) |
07 |
|
6ES7456-4EY00-0AE0 |
SIMATIC M7-400 FM 456-4 |
05 |
La actualización de la BIOS la puede realizar directamente el usuario y con ello resolver el problema, al aumentar en 1 la versión de la tarjeta. Las tarjetas que se suministran actualmente desde fábrica ya han aumentado su versión en 1.
La BIOS para la CPU 388-4 (6ES7388-4BN00-0AC0) y la FM 356-4 (6ES7356-4BM00-0AE0 y 6ES7356-4BN00-0AE0) está contenida en el fichero "ar340.bin".
La BIOS para la FM 456-4 (6ES7456-4EY00-0AE0) está contenida en el fichero "ar440.bin".
Para ampliar la instalación de M7-SYS bajo STEP 7 como si fuese una PG/PC hay que sustituir los ficheros "ar340.bin" y "ar440.bin" en el directorio de instalación de STEP 7: ...\SIEMENS\STEP7\M7SYSx.00\CONFIG\FWUPDATE.
Ahora se puede arrancar desde STEP7 la actualización de la BIO, por medio de la función "Gestión del sistema destino M7".
Actualización de BIOS para las tarjetas de M7
(fichero autodescomprimible)
biosa110.exe (142 KB)
|