Instructions: Installation du pilote "PC Adapter USB" et choix du point d'accès dans le paramétrage de l'interface PG/PC
Conditions requises:
- Vous utilisez le système d'exploitation Win2K ou WinXP
- MicroWin V3.2 SP4 ou supérieur a été installé avec succès
- Vous utilisez le "PC Adapter USB" V1.1 ou V1.2. Le pilote et le Firmware se trouvent sur le CD livré avec ou peut être téléchargé dans la contribution Internet suivante : V1.1: ID 19136131) ou V1.2: ID 21226394
Instruction : Vous utilisez le point d'accès "PC Adapter(MPI)" et vous obtenez l'un de ces messages d'erreur.
"The cable should be checked or that another device is using this port" ou
"Port could not be opened or is being used by another application"
Contrôlez alors les réglages suivants :
- La case à cocher "Seul maître sur le bus" doit être seulement sélectionnée, lorsque seulement la CPU et aucun autre maître (par ex. un OP) avec la vitesse de transmission choisie se trouve sur le bus ?
- Si sous "Paramétrage de l'interface PG/PC > PC Adapter(MPI) > Propriétés > Connexion locale" USB a été sélectionné ?
Critères de recherche: MicroWin, USB, PC Adapter, MPI
|