Mostrar lista de artículos
STEP 7-Micro/WIN -- Informaciones de producto -- Comprobar compatibilidad
¿Qué software SIMATIC se puede instalar en los sistemas operativos de 64 bits?
¿En qué circunstancias se puede insertar un nuevo TD200(C) en un proyecto, el cual se creó con una versión anterior de Micro/WIN?
¿Qué configuración se necesita realizar en el "PC Adapter USB" para usarlo con el MicroWin y el S7-200?
¿Qué versión de STEP7 Micro/WIN o S7-200 PC Access es compatible con qué versión de MS Windows?
¿Qué configuración se necesita realizar en el "PC Adapter USB" para usarlo con el MicroWin y el S7-200?
Referencia:

Instrucciones:
Instalación del driver "PC Adapter USB" y selección del punto de acceso de la aplicación en la interfase PG/PC.

Requerimientos:

  • Se utiliza el sistema operativo Win2000 o WinXP
  • MicroWin V3.2 + SP4 o superior se ha instalado correctamente 
  • Se utiliza el "PC Adapter USB" V1.1 o V1.2. El driver y el Firmware está disponible en el CD suministrado o se puede descargar desde las siguientes páginas del Customer Support: V1.1: Número ID 19136131, V1.2: Número ID 21226394
Paso Procedimiento
1

Arranque la instalación del software desde el CD "PC Adapter USB", ejecutando el archivo "setup.exe", y seleccione el idioma deseado.


Figura 01

2 Después de determinar la licencia y seleccionar los componentes, se abre la ventana "Ajustar interfase PG/PC". Aquí todavía no se dispone de la parametrización de la interfase utilizada "PC Adapter(PPI)", ya que la instalación del driver se realiza en el punto 4. Cierre la ventana pulsando el botón "OK".


Figura 02

3 Para terminar la instalación del driver, se pide arrancar de nuevo el PC. Realice esto pulsando el botón "Terminar".


Figura 03

4 Después del rearranque correcto, primeramente conecte el "PC Adapter USB" con la interfase de comunicación de la CPU (debido a que el "PC Adapter USB" se alimenta a través de éste) y luego con la conexión USB del PC.

Advertencia:
¡Sin la tensión de alimentación a través de la interfase de comunicación de la CPU, el "PC Adapter USB" no lo reconoce el PC!

Al reconocerse el "PC Adapters USB", se arranca el "Asistente para la búsqueda de nuevo HW".
Después de confirmar la instalación automática del software al pulsar el botón "Siguiente", se realiza la instalación del driver.


Figura 04

5 Cierre la instalación del driver pulsando el botón "Terminar".


Figura 05

6 Abra el menú "Ajustar interfase PG/PC" desde "Inicio -> Configuración -> Panel de control".
7 Seleccione "PC Adapter(PPI)" y haga clic en sus propiedades.


Figura 06

8 Seleccione la velocidad utilizada por los puertos de la CPU (Port0 o Port1).


Figura 07

9 Después de hacer la selección, pulse OK 2 veces.
10 Abra el MicroWin y seleccione la CPU en "Comunicaciones".

Advertencia:
Si utilizando el punto de acceso "PC Adapter(MPI)" y se recibe uno de los siguientes avisos de fallo.
"The cable should be checked or that another device is using this port (Hay que comprobar el cable u otro dispositivo está usando este puerto)" o
"Port could not be opened or is being used by another application (El puerto no se pudo abrir o está siendo usado por otra aplicación)"

Compruebe los siguientes ajustes:

  • ¿Está activada la casilla de selección "Único maestro en el bus" cuando sólo está conectada la CPU con la velocidad seleccionada y no hay ningún otro maestro (por ejemplo, un OP) a la red?
  • ¿Se ha seleccionado USB en "Propiedades de la PG/PC -> PC Adapter(MPI) -> Configuración -> Puerto locales"?

Conceptos de búsqueda:
MicroWin, USB, PC Adapter, MPI

 Nr. de identificación (ID):24781781   Fecha:2008-10-01