DESCRIPCIÓN:
El Hotfix 7 para el WinCC flexible 2005 + SP1 ya está disponible.
Todos los paquetes de WinCC flexible 2005 + SP1 suministrados en el futuro ya dispondrán del Hotfix 7.
Requerimientos de instalación:
- WinCC flexible 2005 SP1 Compact
- WinCC flexible 2005 SP1 Standard
- WinCC flexible 2005 SP1 Advanced
- WinCC flexible 2005 SP1 ASIA Advanced
- WinCC flexible 2005 SP1 ASIA Standard
- WinCC flexible 2005 SP1 Runtime
- WinCC flexible 2005 SP1 ASIA Runtime
Indicaciones:
La instalación del Hotfix 7 se puede realizar en sistemas con o sin Hotfixes anteriores.
El Hotfix 7 no se puede utilizar con los siguientes productos:
- WinCC flexible 2005 SP1 Micro
- WinCC flexible 2005 SP1 CHINA Standard
-
Información sobre el Hotfix 7
La siguiente descripción de funciones / archivos LEEME contienen información importante.
Readme_WinCC_flexible_2005_SP1_HF7.doc ( 225 KB )
Features_WinCC_flexible_2005_SP1_HF7.doc ( 290 KB )
El Hotfix 7 contiene todos los Hotfixes anteriores de forma completa.
Advertencia importante sobre el comportamiento del sistema con el Hotfix 7:
En los proyectos HMI que contengan muchos gráficos TIFF o BITMAP o éstos sean muy grandes, puede aparecer el siguiente comportamiento:
- La conversión al Hotfix 7, puede provocar un aumento de la memoria necesaria en el puesto de ingeniería. En algunos casos, la conversión de interrumpe.
- EL archivo del proyecto (*.hmi) puede aumentar mucho de tamaño al realizar la conversión al Hotfix 7.
En principio, se recomienda crear gráficos con formatos optimizados, por ejemplo JPG o PNG. Los gráficos no deberían tener más tamaño que el estrictamente necesarios donde se utilice (por ejemplo, una visualización gráfica , un botón). La profundidad de color del gráfico se debe adaptar al equipo destino.
Los sistemas Runtime no se ven afectados por este comportamiento.
Si aparecen problemas al utilizar el Hotfix 7, póngase en contacto con el Customer Support.
- Download del Hotfix 7
Por favor, tenga el cuenta el tamaño del archivo.
WinCC_flexible_2005_SP1_HF7.exe ( 161028 KB )
|