afficher la liste des articles
PROFIBUS S5 COM packages -- Montage et paramétrage du matériel -- Initialisation et paramétrage de modules
Paramètres Hex d'un esclave modulaire sur un maître en norme DP ou sur un CP 5431
La déclaration d-un S5-95U en tant que maître, CPU 315 2DP en tant qu-esclave n-est avec COM PROFIBUS V5.0 pas possible.
Transfert du paramétrage sur S5-95U
CP5431 et CP5412 configurés dans un système de Bus/DP
Pas de possibilité d'effectuer les fonctions On-Line avec COM PROFIBUS
Fichiers de type et fichiers GSD avec COM PROFIBUS
La configuration de certains esclaves DP n'est pas possible avec COM PROFIBUS V5.x
Comment regrouper la plage d'adresse de l'ET200S (Compression adresses)?
A quoi faut-il veiller lors de l'installation du CP5511 avec COM PROFIBUS ?
Transfert du paramétrage sur S5-95U
Nº de référence:

QUESTION:
Après un effacement général de l'API S5-95U, il est possible une fois seulement de transférer le paramétrage. A la deuxième fois, le message d'erreur "Court-circuit sur le bus" apparaît.
Que doit-on faire ?

REPONSE:
Ce problème se produit avec la carte MPI lorsqu'une vitesse de transmission supérieure à 500 KBaud est paramétrée. Avec le COM PROFIBUS, la carte MPI ne peut faire partie d'un réseau que jusqu'à un maximum de 500 KBaud. Ne paramétrez une vitesse de transmission plus élevée que lorsque la mise en service est terminée.

 ID contribution:245179   Date:1998-02-20