afficher la liste des articles
ET 200X -- Montage et paramétrage du matériel -- Câblage et raccordement de modules
Les données de paramétrage d'un module analogique dans un ET200 ne sont pas prises en compte lors de l'utilisation d'un maître non Siemens
ET 200X et SF-LED pour perte de tension de charge
ET 200X - Modules pour API 95U-DP Maître .
Le message de diagnostique de l'ET 200X n'est pas reconnu par la CPU maitre.
ET200X sur AP95 Maître
Test matériel sur ET 200-X
Test matériel sur ET 200-X
Nº de référence:

QUESTION:
Comment peut-on effectuer un test matériel sur ET 200-X ?

REPONSE:
Le câble du bus doit être retiré. Après la mise sous-tension, seule la LED BF doit clignoter. Si, en plus, la LED SF (erreur groupée) clignote, l'ET200X est défectueux.

 ID contribution:245176   Date:1998-02-18