visualizza l'elenco degli articoli
Aggiornamenti per RF170C
Numero di ordinazione:

DESCRIZIONE
Quando si esegue un aggiornamento del firmware per questo modulo di comunicazione occorre effettuare l'aggiornamento alla versione più nuova, che è disponibile per il singolo numero di ordinazione. Le versioni precedenti del firmware sono pensate solo come backup, per consentire di effettuare un aggiornamento alla versione originaria: cosa che fino ad oggi non è mai stata necessaria in alcun caso conosciuto.
Ogni singola versione del firmware è valido per tutte le versioni di questo numero di ordinazione.

Requisiti per l'aggiornamento del firmware:

  • STEP 7 con versione V5.1 SP3 o successivo
  • Object Manager per RF170C installato
  • Progettazione hardware valida nella quale sia progettato correttamente il modulo di comunicazione che deve ricevere l'aggiornamento firmware.

Modo di procedere per l'aggiornamento firmware tramite STEP7:

1.      Download del file di aggiornamento desiderato

2.      Scompattazione del file con un doppio clic sul nome del file

3.      Nella HW Config fare clic sullo RF170C, per il quale si deve eseguire un aggiornamento

4.      Avviare l'operazione di programmazione con la scelta del menù "Sistema di destinazione/Aggiorna firmware", nel SIMATIC Manager

5.      Tramite "Cerca..." scegliere la directory di destinazione  e "aprire" il file CPU_HD.UPD

6.      Nella finestra "Aggiorna firmware" nella parte superiore viene visualizzata la versione attualmente caricata del firmware dello RF170C. Nella parte inferiore della finestra si vede la versione del firmware che deve essere trasferito allo RF170C.

7.      Porre la spunta su "Activate Firmware after Download", se il nuovo firmware deve andare immediatamente in servizio dopo il download. Se non si pone questa spunta, poi per attivare il nuovo firmware lo RF170C deve essere disinserito e poi nuovamente inserito

8.      Con il pulsante "Esegui" si avvia la programmazione sullo RF170C.

9.      Compare la finestra "Carica firmware" con un istogramma di avanzamento.

10.  Lo RF170C risulta programmato quando sul monitor compare la segnalazione "Il firmware (versione) è stato trasferito con successo sull'unità RF170C con il N. di ordinazione 6GT2002-0HD00".

Esecuzione dell'aggiornamento firmware

  1. Porre il PLC su STOP
  2. L'operazione di caricamento viene visualizzato sullo RF170C con la pulsazione di entrambi i LED ERR_1 e ERR_2. Contemporaneamente tremolano il due LED ACT_1 e ACT_2
  3. Il firmware è caricato non appena termina il pulsare dei LED ERR_1 e ERR_2
  4. Sullo RF170C occorre ora eseguire un init_run (riavviamento). Di norma questo avviene automaticamente, se si passa il PLC da STOP a RUN. Se nel download non è selezionata l'opzione "Attiva firmware dopo download", allora lo RF170C deve essere disinserito e poi nuovamente inserito.

Panoramica del N. di ordinazione e versioni attuali dello RF170C

Listino N.

Versione firmware

Aggiornamento tramite...

6GT2002-0HD00

Versione 1

V1.0.0

(solo per scopi di backup)

RF170C_V100.exe ( 131 KB )

6GT2002-0HD00

Versione 2

V2.0.0

Raccomandato per l'aggiornamento

Update V2.0.0 Descrizione (vedi sotto)

RF170C_V200.exe ( 133 KB )

Update V2.0.0

Sono state eseguite le seguenti modifiche

  • rilascio di MOBY I/E
  • rilascio del funzionamento filehandler di MOBY U/I

 Articolo con ID:24512084   Data:2007-03-31 
Questo articoloè stato utilenon è stato utile                                 
related links
Aggiornamenti per ASM 456
L'aggiornamento del sistema opera ...
L'aggiornamento del sistema opera ...
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Vai all'articolo
Stampa
Creazione PDF 
Invia l'articolo
QuickLinks
Strumento di compatibilità 
Aiuto
Aiuto on-line
Guided Tour